STM32 vs ESP32 新手指南:關鍵差異與最佳用途
4 分鐘
- STM32 vs ESP32:關鍵差異說明
- STM32 vs ESP32:哪一個更好?
- STM32 vs ESP32 實務比較:實際專案範例
- STM32 vs ESP32 vs Arduino
- 應該先學 STM32 還是 ESP32?
- STM32 vs ESP32 成本比較
- 使用 STM32 vs ESP32 設計 PCB
- STM32 與 ESP32:為現代專案選擇正確型號
- 常見問題
- 結論
STM32 vs ESP32 之所以成為 r/embedded 上最常被問到的微控制器比較之一,是有原因的:它們在紙面規格上看似可以互換,但實際上解決的是完全不同的工程問題。
STM32 是基於 ARM Cortex-M 核心與精密周邊的工業級 MCU 家族。ESP32 則是以連線能力為優先的 SoC,並以 Wi-Fi、Bluetooth 與開箱即用的 IoT 功能為核心進行設計。
本指南將使用資料表數字、量產設計取捨與實際嵌入式應用案例,拆解每個平台在實際工程專案中的優勢。
簡單來說:需要無線連線就選 ESP32;需要控制就選 STM32。
STM32 vs ESP32:關鍵差異說明
ESP32 是 Espressif 推出的低成本 Wi-Fi + Bluetooth SoC,針對連網產品最佳化。STM32 則是 STMicroelectronics 推出的 32 位元 ARM Cortex-M 微控制器家族,針對精密控制、超低功耗運作與工業可靠性最佳化。
如果您正在為專案選擇微控制器或微處理器架構,這兩個平台都能妥善擔任微控制器角色,但它們的架構優先順序完全不同。需要無線連線就選 ESP32;需要控制就選 STM32。
| 特性 | STM32 | ESP32 |
|---|---|---|
| 主要重點 | 工業/控制 MCU | IoT SoC |
| CPU 核心 | ARM Cortex-M0 至 M85 | Xtensa LX6/LX7 或 RISC-V |
| Wi-Fi/Bluetooth | 外接 | 內建 |
| 低功耗下限 | 約 0.3 µA(Standby) | 約 5~10 µA(Deep Sleep) |
| 馬達控制 | 優異(進階計時器) | 夠用(LEDC PWM) |
| 成本(僅晶片) | $1.50~$12 | $1.30~$4(模組) |
| 最適合 | 馬達、感測器、工業 | Wi-Fi/BLE 產品 |

圖:比較 STM32 的精密硬體控制能力與 ESP32 的無線連線功能。
STM32 vs ESP32:哪一個更好?
對於「哪一個更好」這個問題,誠實的答案是:兩者都不是絕對更好,而是分別針對不同的工程問題。
當無線連線與上市速度至關重要時,請使用 ESP32;當時序、電源預算、類比精度或認證至關重要時,請使用 STM32。當產品的複雜度與可靠度要求夠高時,兩者可搭配使用。
若要將工程需求對應至最合適的平台,可參考下方選擇表:
| 需求/應用案例 | 建議平台 | 主要工程原因 |
|---|---|---|
| 最低 BOM 成本(無線) | ESP32 | 晶片內建 RF,可省去外部收發器與屏蔽成本。 |
| 最佳控制迴路效能 | STM32 | 中斷延遲具明確上限,並具備高度確定性的硬體計時器。 |
| 待機睡眠最低電流 | STM32 | 亞微安睡眠下限,最高可比 ESP32 低十倍。 |
| 工業安全認證 | STM32 | 開箱即可滿足 IEC 60730 Class B 與 AEC-Q100 標準。 |
| 24 小時快速原型 | ESP32 | 龐大的 Arduino 函式庫生態,可快速建立 Wi-Fi 伺服器。 |
| 智慧家庭節點(Matter/Thread) | ESP32-C6 | 原生 IEEE 802.15.4 無線電,支援 Zigbee 與 Thread。 |
| 電池感測器(3 年以上壽命) | STM32L4/STM32U5 | 自主周邊(LPBAM)允許在不喚醒 CPU 的情況下取樣。 |
| BLDC 馬達控制器 | STM32G4 | 高解析度計時器(184 ps 解析度)與三組 ADC。 |
| 無人機飛控 | STM32H7 | 高 CoreMark 效能,具備雙精度 FPU 與 DMA。 |
| 有線工業 RS485/CAN | STM32 | 原生多通道 CAN-FD 與可靠的 UART 方向控制。 |
| 連網工業閘道器 | STM32 + ESP32 | 組合式架構可將安全關鍵控制與網路堆疊隔離。 |
| 初學者第一個 IoT 專案 | ESP32 | 透過 USB 搭配 Arduino IDE,入門門檻最低。 |
STM32 vs ESP32 實務比較:實際專案範例
智慧家庭感測節點
- 需求:Wi-Fi、MQTT、OTA 更新、約 $2 BOM
- 最佳選擇:ESP32-C3
- 原因:預認證 Wi-Fi 模組、Arduino IDE、ESPHome 支援。若在 STM32 設計中加入無線功能,會顯著增加 BOM 成本與設計複雜度。
Wi-Fi 電能表(市電供電)
- 需求:電流感測、雲端回報、無電池
- 最佳選擇:ESP32
- 原因:市電供電讓無線電耗電不再重要。HLW8032 電能 IC 使用 UART 通訊,ESP32 負責 MQTT 上傳。
工業 RS485 控制器
- 需求:Modbus RTU、4~20 mA 輸入、可通過 IEC 60730 認證
- 最佳選擇:STM32G0/F0
- 原因:具明確上限的 UART 時序、線性 12 位元 ADC、可認證硬體。ESP32 也能滿足基本功能,但會增加認證風險。
BLDC 馬達控制器(無人機 ESC)
- 需求:6 路 PWM 含 dead-time、30 kHz FOC、確定性中斷回應
- 最佳選擇:STM32G431
- 原因:HRTIM + 進階計時器 + 同步 ADC。ArduPilot 與 PX4 韌體明確以 STM32F4/H7 為目標,原因就在這裡。
電池供電 LoRa 土壤感測器(3 年目標)
- 需求:亞微安睡眠、LoRa 無線電、2 顆 AA 電池
- 最佳選擇:STM32WL
- 原因:LoRa + MCU 整合在同一晶粒中。待機電流低於 1 µA。ESP32 + 外接 LoRa 會在數週內耗盡同樣電池。
具攝影機與雲端上傳的 AI 門鈴
- 需求:攝影機、人物偵測(TFLite Micro)、Wi-Fi、BLE 網路設定
- 最佳選擇:ESP32-S3
- 原因:雙 LX7 核心 + PSRAM + USB-OTG + Wi-Fi 可形成單晶片方案。等效 STM32H7 方案仍需要外接 Wi-Fi。
工業 CAN Bus 閘道器
- 需求:現場側 CAN-FD + 雲端 Wi-Fi 上行
- 最佳選擇:STM32 + ESP32 一起使用
- 原因:STM32H7 處理 CAN-FD;ESP32 處理 Wi-Fi 上的 MQTT,兩者之間透過 UART 連線。單靠任一晶片都無法同時妥善處理這兩項工作。

圖:比較以 STM32 為核心的工業無人機 ESC 與以 ESP32 為核心的戶外電池感測器。
STM32 vs ESP32 vs Arduino
| 特性 | Arduino Uno | ESP32 | STM32 |
|---|---|---|---|
| CPU | 8 位元 AVR @ 16 MHz | 32 位元 Xtensa @ 240 MHz | 32 位元 Cortex-M @ 最高 550 MHz |
| RAM | 2 KB | 520 KB | 最高 2.5 MB |
| 無線 | 無 | Wi-Fi + BT | 無(WB/WL 除外) |
| 最適合 | 學習 | IoT 原型 | 實際產品 |
Arduino 是一個生態系統,不是一顆晶片;Uno 使用的是 8 位元 ATmega328P,而 ESP32 與 STM32 的效能都比它高出 50~100 倍。若要進一步比較,可參考我們的 ESP32 vs Arduino 指南。
Arduino vs Raspberry Pi vs ESP32:Raspberry Pi 執行 Linux,屬於不同類別;只有在需要作業系統、螢幕或大量 Python 運算時才選擇它。對於感測器與控制,ESP32 或 STM32 在功耗與成本上都優於 Pi。
應該先學 STM32 還是 ESP32?
對於剛進入嵌入式領域的人來說,先學習哪一個生態系統是常見分岔點。以下是評估起點的清楚方式:
如果符合以下情況,先選擇 ESP32
- 您的主要目標是快速建立連網智慧家庭專案、IoT 節點或雲端整合裝置。
- 您希望透過適合初學者的 Arduino IDE 降低學習曲線。
- 您想使用 ESP32-DevKitC 或 ESP32-C3 SuperMini 等超低價開發板,在一小時內建立可運作的網頁伺服器。
如果符合以下情況,先選擇 STM32:
- 您的重點是理解產業標準的暫存器層級程式設計、裸機韌體開發、自訂時脈樹配置與周邊初始化。
- 您想學習醫療、車用與工業儀器領域常用的硬體設計模式。
- 您希望使用 STM32CubeIDE 這類專業套件,從基礎層級扎實理解晶片架構的原生運作方式。
職涯優勢
- 掌握 STM32 與 ARM Cortex 生態,能促使您從更底層的硬體與暫存器層級理解微控制器。這種扎實基礎讓您轉向任何其他 ARM Cortex-M 或 RISC-V 微控制器都更容易,因此 STM32 是有志成為專業韌體工程師者非常推薦的起點。
STM32 vs ESP32 成本比較
開發板
選擇評估板開始原型製作時,硬體成本會從幾美元的小型模組,一路延伸至整合除錯功能的平台:
- ESP32-C3 SuperMini:約 $2,微型單核心 RISC-V 平台。
- ESP32-DevKitC:約 $5,經典雙核心開發的標準起點。
- ESP32-S3-DevKitC:約 $9,加入實用的外部 PSRAM 與雙 USB-C 埠。
- STM32 Blue Pill(F103):約 $3,熱門入門級舊款開發板。
- STM32 Nucleo-F446:約 $15,板上整合 ST-Link V2 燒錄/除錯器。
- STM32H7 Nucleo:約 $25,用於評估雙核心高效能設計。
若要挑選入門 ESP32 開發板,我們的 ESP32 開發板選擇新手指南會說明相關取捨。
量產成本與 BOM
ESP32 模組會將晶片、晶體振盪器、Flash、RF 匹配、天線與屏蔽整合在一個預認證元件中。若 STM32 設計需要無線功能,則必須額外加入無線電模組、天線、RF 走線與認證,通常會多出 $2~4 的成本以及工程時間。
總結:對於無線產品,ESP32 的端到端成本更低。對於非無線產品,STM32 具有競爭力,甚至可能更便宜。
使用 STM32 vs ESP32 設計 PCB
ESP32 PCB 注意事項
- RF 天線禁佈區:PCB 天線周圍約 15 × 6 mm 無銅區域。
- 50 Ω 走線阻抗:用於任何模組外 RF 走線(使用 WROOM 時較少見)。
- 星狀接地:在模組周圍規劃接地,並於單點連接天線接地。
- 去耦:在 3V3 附近放置 10 µF + 0.1 µF,以因應 240 mA 的 Wi-Fi 尖峰電流。
模組化設計可參考我們的深入文章:如何設計 ESP32-S2 模組 PCB。
STM32 PCB 注意事項
- 類比/數位分區:分離 VDDA,在類比走線下方規劃 AGND,並使用鐵氧體磁珠(ferrite bead)連接 VDD/VDDA。
- 晶體擺放:HSE 應位於 OSC 腳位 5 mm 內,並在下方加入接地防護環。
- 去耦:每個 VDD 腳位放置 100 nF,穩壓器附近放置 4.7 µF 大容量電容。
哪一個更容易製造?
ESP32 模組與 STM32 元件在現代 PCB 組裝服務供應鏈中都相當普及,因此任一平台都很容易進行原型製作與製造。多數 ESP32 模組與常見 STM32 IC 晶片在 JLCPCB 元件庫中庫存充足,可直接自動組裝,無需自行採購。
RF 認證:ESP32 模組隱藏的成本優勢
ESP32 模組看起來便宜,其中一個原因是 Espressif 已經吸收了 FCC、CE 與 IC 認證成本。
WROOM-32E 模組會隨附可供您在自家符合性聲明中引用的測試報告。
若設計一片帶有離散 RF 區段、自訂 PCB 天線、RF 匹配網路與外部 Wi-Fi 晶片的 STM32 電路板,就需要完整法規測試;每個地區通常需要 $5,000~$20,000,並耗時 4~8 週。對多數 IoT 產品而言,使用預認證 ESP32 模組不是單純技術選擇,而是商業決策。
STM32 與 ESP32:為現代專案選擇正確型號
多數「STM32 vs ESP32」比較都把它們各自當成單一晶片。實際上,兩者其實都是涵蓋眾多型號的產品家族,選擇正確型號比選擇品牌更重要。
STM32 家族概覽
| 家族 | CPU | Flash | RAM | 無線 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| STM32F1 | M3 @ 72 MHz | 最高 1 MB | 最高 96 KB | 無 | 舊款嵌入式系統 |
| STM32F4 | M4F @ 180 MHz | 最高 2 MB | 最高 512 KB | 無 | 機器人、音訊 |
| STM32G4 | M4F @ 170 MHz | 最高 512 KB | 最高 128 KB | 無 | 馬達控制、SMPS |
| STM32H7 | M7F @ 480 MHz | 最高 2 MB | 最高 1.4 MB | 無 | DSP、HMI、邊緣 AI |
| STM32L4 | M4F @ 80 MHz | 最高 1 MB | 最高 320 KB | 無 | 電池感測器 |
| STM32U5 | M33 @ 160 MHz | 最高 4 MB | 最高 2.5 MB | 無 | 智慧電表、穿戴式裝置 |
| STM32WB | 雙核心(M4 + M0+) | 最高 1 MB | 最高 256 KB | BLE 5.2 | 無線感測器 |
| STM32WL | M4 + M0+ | 最高 256 KB | 最高 64 KB | LoRa | LPWAN 節點 |
ESP32 家族概覽
| 家族 | CPU | Flash* | RAM | 無線 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP32(經典款) | 雙 Xtensa LX6 @ 240 MHz | 4~16 MB | 520 KB | Wi-Fi 4 + BT 4.2 | 一般 IoT |
| ESP32-C3 | 單 RISC-V @ 160 MHz | 4 MB | 400 KB | Wi-Fi 4 + BLE 5 | 成本敏感型 IoT 應用 |
| ESP32-S3 | 雙 Xtensa LX7 @ 240 MHz | 最高 16 MB | 512 KB + 8 MB PSRAM | Wi-Fi 4 + BLE 5 | AI、攝影機、HMI |
| ESP32-C6 | RISC-V @ 160 MHz | 4 MB | 512 KB | Wi-Fi 6 + BLE 5 + Zigbee + Thread | 智慧家庭、Matter |
| ESP32-H2 | RISC-V @ 96 MHz | 2~4 MB | 320 KB | BLE 5 + Thread + Zigbee | 純 Matter 裝置 |
現代專案中哪些 STM32 與 ESP32 型號最重要?
新設計中主流 STM32 選擇包括 STM32F4(通用)、STM32G4(馬達/電源)、STM32H7(效能)與 STM32L4(低功耗)。ESP32 方面,經典 ESP32、ESP32-C3(低價 RISC-V)與 ESP32-S3(AI + USB)可涵蓋大多數專案。本指南其餘部分會以這些作為參考點。
最常見晶片並排比較:
- 預算/入門:STM32F103C8 vs ESP32-C3-MINI-1
- 通用:STM32F411 vs ESP32(經典款)
- 高效能:STM32H743 vs ESP32-S3
- 超低功耗:STM32U575 vs ESP32-C3(light sleep)
- 無線 MCU:STM32WB55 vs ESP32-C6
常見問題
問:工業應用中,STM32 是否比 ESP32 更適合?
是的。工業系統需要嚴格的即時確定性、長期供貨保證與硬體安全認證。ST 為 STM32 提供 10 年長期供貨承諾,而 ESP32 主要是為大量消費性 IoT 產品設計。
問:ESP32 可以在精密專案中取代 STM32 嗎?
不可以。ESP32 缺少 STM32 所具備的線性類比數位轉換器(ADC)、進階馬達控制計時器與確定性硬體中斷。ESP32 的 ADC 在 2.5 V 以上明顯非線性,因此不適合精密量測。
問:對初學者而言,STM32 是否比 ESP32 更難學?
一開始是的。STM32 需要配置時脈樹、硬體暫存器與硬體抽象層(HAL)。ESP32 因擁有豐富的 Arduino 函式庫生態,入門更容易;不過若要掌握其原生 ESP-IDF 工具鏈,所需的學習投入程度相近。
問:STM32 vs ESP32 vs Arduino,初學者該選哪一個?
專注於 IoT 或居家自動化的初學者,應選擇搭配 Arduino IDE 的 ESP32。它提供同樣適合初學者的程式開發生態,但相較於 8 位元 Arduino 開發板,具備更強處理能力、更多 RAM 與內建 Wi-Fi。
結論
STM32 vs ESP32 並不是真正的競賽,而是一項選擇。當無線連線、成本與快速原型是優先考量時,ESP32 更具優勢;當時序、電源預算、類比精度或認證更重要時,STM32 更具優勢。最出色的工程團隊通常會在同一產品中同時使用兩者。
持續學習
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......
NPN 與 PNP 電晶體:主要差異、工作原理與應用
NPN 與 PNP 電晶體都是雙極性接面電晶體(Bipolar Junction Transistors,BJTs),常用於開關與放大。它們具有相同的三層結構,但工作時的電流與電壓極性相反。 混淆這兩者是常見的設計錯誤來源,可能導致繼電器完全不切換,或高側負載永久保持導通。 本指南將解析其結構、符號、開關行為與選型標準,幫助你為電路選擇正確的電晶體。 NPN 與 PNP 電晶體:並列比較 參數 NPN 電晶體 PNP 電晶體 結構 N-P-N P-N-P 多數載子 電子 電洞 電流方向(導通狀態) 集極到射極 射極到集極 導通條件 基極比射極高約 0.7V 基極比射極低約 0.7V 符號箭頭 向外 向內 典型開關位置 低側 高側 相對切換速度 較快 稍慢 製造普及度 較常見 較少見 什麼是雙極性接面電晶體(BJT)? BJT 是一種由三個摻雜層構成的三端半導體元件。其端點包括: 射極(Emitter,E):提供電荷載子 基極(Base,B):控制元件的薄中間層 集極(Collector,C):收集電荷載子 為什麼 BJT 被稱為雙極性? BJT 會同時使用電子與電洞進行導電。這種雙載子運作方式,正......
SMD MOSFET 代碼指南:如何識別、測試及更換 MOSFET
圖:JLCPCB 零件庫中的 AO3400A(C20917)。零件清單提供 2.5 V 柵極驅動下的 RDS(on),這正是後文更換示例中最重要的參數。 SMD MOSFET 代碼通常是印在封裝頂部的兩至三個字元,單靠代碼很少能確定手上的零件。SMD 電阻遵循三位數、四位數及 EIA-96 等標準標記方式,但 MOSFET 並沒有統一標準。同一個短代碼可能出現在不同製造商的完全不同零件上,而同一個零件編號也可能因製造商不同而使用不同代碼。 快速答案:SMD MOSFET 頂部標記是製造商專用的短代碼,並不是通用零件編號。要識別零件,應將標記與製造商標誌、封裝、周圍電路及資料表一併查看。 本指南介紹如何將標記縮小至幾個實際候選零件、如何使用萬用表檢查零件是否已經故障,以及如何選擇能在電路中正常工作的替代品,而不只是匹配焊盤圖形。本指南只討論 MOSFET;如需了解雙極性電晶體,請參閱我們的SMD 電晶體代碼指南。 常見 SMD MOSFET 標記代碼:快速參考 下表中的每一行都已根據製造商自己的資料表或標記文件核對。請先確認標誌及封裝,再進行代碼比對;缺少這些背景資訊的代碼匹配仍然只是一種猜測。 常......
繼電器的主要類型有哪些?應選擇哪一種?
重點摘要 兩大類型:繼電器主要分為兩類:使用活動金屬觸點切換電路的機電繼電器,以及使用無活動部件電子元件的固態繼電器。 根據負載選擇:負載類型決定所需的繼電器。請考慮負載使用交流還是直流、正常運作及啟動時的電流,以及需要切換的頻率。 線圈特性:單穩態繼電器在線圈斷電時會回到靜止狀態;鎖存繼電器則無需線圈電流也能保持最後狀態,適合電池供電設計。 了解觸點類型:SPST、SPDT 及 DPDT 描述繼電器可控制的電路數量,以及觸點如何切換。A 形式觸點為常開(NO),B 形式觸點為常閉(NC),C 形式觸點則在 NO 與 NC 之間切換。 從本質上看,繼電器主要分為兩大類:機電繼電器(EMR)使用實體活動觸點切換電路;固態繼電器(SSR)則使用沒有活動部件的半導體元件。 每種類型都有不同特性,包括負載額定值、切換行為、觸點配置及應用。 選擇正確的繼電器完全取決於具體負載要求。例如,為交流加熱元件額定的繼電器,在驅動直流馬達或處理敏感感測器訊號時很可能會失效。 本指南將介紹: 在一張圖表中比較標準繼電器類型及零件示例 何時使用機電繼電器,以及何時使用固態繼電器 如何讀取 SPST、SPDT、DPDT 及......