Raspberry Pi 與 Arduino:2026 年實際專案比較
4 分鐘
- Arduino 與 Raspberry Pi:核心差異
- Arduino 與 Raspberry Pi 比較表
- 什麼是 Arduino?
- 什麼是 Raspberry Pi?
- 初學者該選 Arduino 還是 Raspberry Pi?
- Raspberry Pi 與 Arduino:依實際專案選擇合適的開發板
- 機器人專案該選 Arduino 還是 Raspberry Pi?
- IoT 專案該選 Arduino 還是 Raspberry Pi?
- Arduino、Raspberry Pi 與 ESP32 比較
- Arduino 與 Raspberry Pi 的程式設計差異
- Arduino 與 Raspberry Pi 成本比較
- 初學者使用 Arduino 與 Raspberry Pi 的常見錯誤
- Raspberry Pi 與 Arduino 常見問題
- 結論
注意
快速解答:
- 選擇 Arduino:適合機器人控制、感測器、低功耗裝置,以及需要精準控制迴圈的直接硬體層級互動。
- 選擇 Raspberry Pi:適合 AI 推論、Linux 應用程式、多媒體、網路功能,以及任何需要完整作業系統的用途。
如果您搜尋過 Arduino 與 Raspberry Pi 的比較,可能已經看過十幾篇只把規格並排列出,卻沒有說明哪些差異真正會影響專案的文章。本指南則有所不同。
無論您正在製作機器人手臂原型、部署 IoT 感測器網路、打造居家自動化系統,或只是剛開始接觸 DIY 電子製作,所選的開發板都會影響專案的運作方式、負載下的表現,以及後續擴充能力。Arduino 與 Raspberry Pi 都價格實惠且適合初學者,但兩者解決的問題截然不同;選錯開發板,會浪費時間與金錢。
本指南提供實際專案例子,協助您為不同任務選擇合適的開發板,並包含完整比較表、機器人與 IoT 的專門分析、各開發板適用情境的明確說明,以及真正有效的初學者學習路徑。讀完後,您就能清楚做出選擇。

圖:Arduino Uno R4 微控制器開發板與 Raspberry Pi 5 單板電腦
Arduino 與 Raspberry Pi:核心差異
多數比較著重於時脈速度與 RAM 等規格,但真正的差異在於架構:一個是微控制器,另一個則是完整的電腦。一開始就理解這項差異,能避免初學者最常犯的錯誤。
摘要
Arduino 就像人體的反射系統。手碰到滾燙的爐面時,甚至在大腦感受到疼痛之前就會縮回。這是一種低延遲的硬體層級反應,中間沒有軟體層介入。
Raspberry Pi 就像大腦。它能思考、規劃、連上網際網路、處理影像,並做出複雜的多步驟決策;但它需要時間開機,也無法保證 GPIO 能在微秒等級內回應。
兩者沒有孰優孰劣,只是解決不同的問題。許多進階專案會同時使用兩者:Arduino 負責快速、直接的硬體互動,而 Raspberry Pi 則管理邏輯、使用者介面、網路連線與資料記錄。

圖:Arduino 是低延遲硬體回應系統;Raspberry Pi 則如同運算大腦,負責智慧化的網路連線與處理工作
Arduino 與 Raspberry Pi 比較表
下表涵蓋最重要的技術與實務差異,可在您做決定時作為快速參考。
| 項目 | Arduino Uno R4 | Raspberry Pi 5(4 GB) |
|---|---|---|
| 類型 | 微控制器開發板 | 單板電腦(SBC) |
| 處理器 | Renesas RA4M1(ARM Cortex-M4,48 MHz) | BCM2712(四核心 Cortex-A76,2.4 GHz) |
| 記憶體 | 32 KB SRAM | 4 GB LPDDR4X |
| 儲存空間 | 256 KB 晶片內建快閃記憶體 | microSD,或透過 PCIe 插槽使用 NVMe |
| 作業系統 | 無(裸機執行) | Linux(Raspberry Pi OS、Ubuntu 等) |
| 程式語言 | 透過 Arduino IDE 使用 C/C++ | Python、C++、JavaScript、Rust 等 |
| GPIO 輸入/輸出行為 | 時序可預測,低於 1 毫秒 | 作業系統排程器可能造成時序抖動 |
| 運作功耗 | 約 0.25 W | 5 至 15 W |
| 電池供電 | 可行(使用鈕扣型電池可運作數月) | 若無外部電源管理,實務上不適合 |
| Wi-Fi/藍牙 | 可選配擴充板或模組 | 內建 Wi-Fi 5 與 Bluetooth 5.0 |
| 開機時間 | 數毫秒(幾乎即時) | 進入桌面約需 20 至 40 秒 |
| 價格(約略) | 約 27 美元 | 約 60 美元 |
| 最適合的用途 | 感測器、致動器、直接硬體控制 | 運算、網路、Linux 軟體、視覺 AI |
什麼是 Arduino?
Arduino 是微控制器開發板。它沒有作業系統,會在無限迴圈中執行單一程式,並可在數毫秒內啟動。它能以嚴謹且可預測的時序直接與硬體(感測器、馬達、繼電器、LED)通訊,不會有背景程序干擾輸出。
Arduino 擅長處理的實際例子:
- 每 500 毫秒讀取一次溫度感測器,並觸發散熱風扇繼電器
- 以精準的 PWM 訊號驅動機器人手臂的伺服馬達
- 量測土壤濕度,並在數值達到門檻時啟動灌溉幫浦
- 執行鍵盤門鎖,讓系統能立即回應每次按鍵操作
Arduino 的簡單性正是它在工程上的優勢。它沒有可能損毀的 SD 卡、沒有會在運作途中當機的作業系統,也沒有開機程序;一通電便會立即執行。
若要進一步瞭解微控制器與微處理器在架構層級上的差異,請參閱微控制器與微處理器指南,其中以實務角度說明了兩者的主要差異。
技術說明
Arduino 本身並不是微控制器,而是一種開發板平台。開發板上搭載微控制器晶片,且晶片會因型號而異。經典 Uno 採用 ATmega328P,Uno R4 採用 Renesas RA4M1;Arduino 生態系也支援以 ESP32、STM32 與其他 MCU 為核心的開發板。一般所說的「Arduino」通常是指平台、IDE 與程式設計模式,而不是某一款特定晶片。

圖:Arduino Uno 微控制器開發板及其詳細元件。
什麼是 Raspberry Pi?
Raspberry Pi 是單板電腦(SBC)。它能執行完整的 Linux 作業系統、處理多工,原生支援 USB、HDMI、乙太網路與 Wi-Fi,並可執行以 Python、JavaScript、C++、Rust 等語言編寫的複雜程式。
Raspberry Pi 擅長處理的實際例子:
- 執行 Home Assistant 儀表板,透過 MQTT 管理超過 50 個智慧家庭裝置
- 使用 OpenCV 與 Python 處理即時攝影機畫面,以進行物件偵測
- 架設本機 Web 伺服器、資料庫或 Docker 容器堆疊
- 將感測器資料串流傳送至雲端、執行 Node-RED 自動化流程,或提供本機 Web 應用程式
最新一代 Raspberry Pi 5 具備 PCIe Gen 2 插槽,可使用 NVMe SSD 儲存裝置;這是微控制器開發板遠遠無法企及的能力。

圖:Raspberry Pi 5 單板電腦及其所有元件。
初學者該選 Arduino 還是 Raspberry Pi?
兩個平台都能成為您的第一個硬體專案。真正的問題是:您想先面對硬體層級還是作業系統層級的學習挑戰。
若有以下需求,請從 Arduino 開始
- 想立即控制實體硬體(LED、馬達、感測器、繼電器)
- 幾乎沒有或完全沒有程式設計經驗
- 專案以電池供電,或部署在沒有固定電源插座的戶外
- 偏好簡單、適合初學者,且設定時間極短的 IDE
- 計畫日後設計客製化 PCB,因為從 Arduino 轉為 PCB 的工作流程已相當成熟
若有以下需求,請從 Raspberry Pi 開始
- 已熟悉 Python,並想在實體硬體上執行程式碼
- 專案需要網際網路連線、顯示器或複雜的資料處理
- 正在建置需要同時執行多項工作的系統(伺服器、儀表板、自動化中樞)
- 希望在學習硬體的同時,使用完整的 Linux 桌面環境學習軟體開發
最佳學習路徑:從 Arduino 到 Raspberry Pi
對大多數初學者而言,以下進程最為合適:
Arduino > ESP32 > Raspberry Pi
- Arduino 可教您硬體互動、嵌入式 C 語言基礎,以及直接控制 GPIO 的實際運作方式
- ESP32 在熟悉的 Arduino IDE 環境中加入無線連線功能(Wi-Fi 與 Bluetooth LE)
- Raspberry Pi 則在扎實的硬體基礎上,進一步帶來 Linux 深度、運算能力與真正的軟體工程實務
若缺乏硬體基礎就直接使用 Raspberry Pi,經常會對 GPIO 電壓準位、訊號行為與作業系統驅動硬體互動的限制感到困惑。先透過 Arduino 建立這些基礎,能大幅減少後續挫折。
Raspberry Pi 與 Arduino:依實際專案選擇合適的開發板
規格本身無法決定答案,專案需求才是關鍵。以下針對常見情境進行實務分析。
| 專案 | 最適合的開發板 | 原因 |
|---|---|---|
| 花園自動澆水系統 | Arduino | 可使用電池供電、直接讀取感測器,且不需要作業系統 |
| 智慧家庭中樞(MQTT+儀表板) | Raspberry Pi | 需要 Linux、多工處理與持續的網路連線 |
| 自平衡機器人 | Arduino | 精準的 1 kHz 控制迴圈需要可預測的週期時間 |
| 物件偵測攝影機(OpenCV) | Raspberry Pi | 可原生執行 OpenCV;微控制器無法處理影像資料 |
| 懷舊遊戲主機(RetroPie) | Raspberry Pi | 原生支援 HDMI 輸出、USB 控制器與 Linux 模擬器 |
| PWM LED 燈條控制器 | Arduino | 硬體 PWM 計時器可提供無突波且精準的色彩輸出 |
| 自駕視覺車 | Arduino+Raspberry Pi | Arduino 負責底層馬達控制,Raspberry Pi 則負責視覺 AI |
若最終設計使用 SMD 元件(客製化 Arduino 衍生板十分常見),表面黏著元件參考資料可作為元件選型與封裝尺寸決策的實用起點。

圖:比較兩項實際專案:以 Arduino 為核心的自動澆水系統,以及使用 OpenCV 的 Raspberry Pi 人臉辨識裝置。
客製化 PCB 能讓機器人與嵌入式系統更加精巧、穩定且易於擴充。許多開發者在從麵包板轉向可量產硬體時,會使用 JLCPCB 進行快速 PCB 原型製作與PCB 組裝。
機器人專案該選 Arduino 還是 Raspberry Pi?
在機器人領域,這項比較最需要細緻分析,因為大多數功能完整的機器人會讓兩種開發板協同運作。
Arduino 負責底層硬體控制
- 硬體 PWM 計時器以微秒等級精度驅動伺服馬達與電子變速器(ESC)
- 透過中斷驅動方式讀取編碼器,實現直流馬達的閉迴路控制
- 以 500 Hz 至 1 kHz 執行 PID 迴圈,週期時間穩定且可預測
- 直接產生步進馬達的步進/方向脈波,不受背景程序造成的時序抖動影響
Raspberry Pi 負責高階智慧功能
- 使用 OpenCV 進行電腦視覺處理,以實現車道追蹤、障礙物偵測或物件分類
- 執行路徑規劃演算法並整合 ROS(機器人作業系統)
- 透過 Wi-Fi 進行無線遙測記錄、OTA 韌體更新與遠端控制
- 執行已訓練的機器學習模型,以辨識手勢或語音指令
進階機器人為何同時使用 Raspberry Pi 與 Arduino?
在典型的進階機器人中,Arduino 會讀取 IMU 資料,並以 1 kHz 完成馬達控制的閉迴路;Raspberry Pi 則執行路徑規劃、處理攝影機畫面,並透過 UART 或 I2C 將速度設定值傳送給 Arduino。從教學機器人到工業自主移動機器人(AMR),都會採用這種搭配方式。
若嘗試在 Raspberry Pi 上執行 PID 馬達控制迴圈,Linux 排程器會以不可預測的時間間隔中斷迴圈,造成振盪與伺服馬達抖動;Arduino 則能穩定處理。這項限制正是高效能機器人選擇搭配兩種開發板,而不是只依賴其中一種的主要原因。

圖:DIY 遙控車底盤:Arduino Nano 控制 L298N 馬達驅動器來帶動車輪,Raspberry Pi Zero 2W 則處理朝向前方的攝影機模組
IoT 專案該選 Arduino 還是 Raspberry Pi?
對 IoT 應用而言,選擇取決於裝置是感測器節點還是中樞。
感測器節點(讀取並傳送資料的邊緣裝置)需要低功耗、無線連線與長效電池續航。獨立 Arduino 開發板並未內建 Wi-Fi,而 Raspberry Pi 的功耗又太高,不適合以電池長期運作。因此,ESP32 MCU 才是實用選擇:它具備雙核心 240 MHz 處理器、內建 Wi-Fi 與 Bluetooth LE,深度睡眠電流低於 10 µA。
中樞與閘道器(彙整資料、執行儀表板並連接雲端服務的裝置)需要 Linux、持續的網路連線與資料庫儲存空間,這時 Raspberry Pi 才是正確工具。
實用的 IoT 架構如下:
- ESP32 現場節點收集溫度、濕度或動作資料,並透過 Wi-Fi 以 MQTT 發布
- Raspberry Pi 中樞執行 Mosquitto MQTT 代理伺服器、Node-RED 自動化流程與 Grafana 儀表板
- 雲端整合(選用):Raspberry Pi 將彙整後的資料轉送至 AWS IoT Core、Google Cloud 或 InfluxDB Cloud

圖:IoT 網路架構:三個 ESP32 感測器節點透過 Wi-Fi 將資料傳送至中央 Raspberry Pi MQTT 中樞,再連接至雲端儀表板
Arduino、Raspberry Pi 與 ESP32 比較
ESP32 填補了另外兩者之間的空缺。它比標準 Arduino 更強大,功耗又遠低於 Raspberry Pi,並且內建 Wi-Fi 與藍牙。對許多 IoT 與無線專案而言,ESP32 往往比另外兩者更合適。
| 功能 | Arduino Uno R4 | ESP32 | Raspberry Pi 5 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | 可選配擴充板 | 內建 | 內建 |
| Bluetooth LE | 無 | 內建 | 內建 |
| GPIO 行為 | 可預測、低延遲 | 可預測、低延遲 | 延遲取決於作業系統 |
| 可執行 Linux | 否 | 否 | 是 |
| 運作功耗 | 約 0.25 W | 0.25 至 0.5 W | 5 至 15 W |
| 深度睡眠 | 約 20 至 50 µA | 約 10 µA | 不適用 |
| 約略價格 | 約 27 美元 | 模組約 5 至 10 美元 | 約 60 美元 |
| 最適合的用途 | 無需無線連線的硬體控制 | 無線 IoT、電池供電感測器 | 運算、Linux、中樞或閘道器 |
若要深入比較表中兩款具備無線功能的選項,請參閱 ESP32 與 Arduino及 ESP32 與 Raspberry Pi文章,其中以實際使用情境說明各項取捨。
第一塊開發板該買哪一款?
- Arduino Uno:適合學習硬體基礎與嵌入式控制,且沒有無線連線需求
- ESP32:適合從一開始就進行 IoT 或無線感測器製作;可使用熟悉的 Arduino IDE 進行程式設計
- Raspberry Pi:適合需要 Linux、攝影機影像處理、資料中樞或閘道器的專案
Arduino 與 Raspberry Pi 的程式設計差異
Arduino 程式設計
Arduino 在 Arduino IDE 中使用 C/C++。一個草稿程式(sketch)包含兩個函式:setup() 會在開機時執行一次,loop() 則會持續執行。大多數初學者在開啟 IDE 後 15 分鐘內,就能開始控制硬體。
- 語言:C/C++(簡化的子集;基本專案不需要手動管理記憶體)
- IDE:Arduino IDE 2.x 或 PlatformIO(兩者皆免費且適合初學者)
- 函式庫:龐大的社群生態系,涵蓋感測器、顯示器、馬達驅動器與通訊協定
- 限制:不支援多工;除了 EEPROM 外沒有檔案系統;Uno R4 的 SRAM 上限為 32 KB
Raspberry Pi 程式設計
Raspberry Pi 支援任何具備 Linux 執行環境的語言。Python 是 GPIO 專案的主流選擇,並擁有成熟的函式庫(gpiozero、RPi.GPIO、pigpio)。進階使用者也能不受限制地執行 C++、Node.js、Rust 或 Go。
- 語言:Python(主要選擇)、C++、JavaScript、Rust、Go(由開發者自行選擇)
- GPIO 函式庫:初學者可使用 gpiozero,一般用途可使用 RPi.GPIO,精準時序則可使用 pigpio
- 執行模式:程式碼、systemd 服務、cron 排程工作、Docker 容器或多程序管線
- 限制:GPIO 輸出取決於作業系統,不適合有嚴格時序要求的關鍵任務
摘要:如果您已熟悉 Python,Raspberry Pi 很快就能上手;若是程式設計新手,Arduino 結構化的 C 語言草稿程式格式會是較容易入門的起點。
Arduino 與 Raspberry Pi 成本比較
開發板價格只是總成本的一部分。以下是兩個平台要建構可運作系統時,實際需要編列的預算。
| 項目 | Arduino Uno R4 | ESP32 開發板 | Raspberry Pi 5(4 GB) |
|---|---|---|---|
| 開發板 | 約 27 美元 | 約 8 至 12 美元 | 約 60 美元 |
| 電源供應器 | USB 5 V(約 5 美元) | USB 5 V(約 5 美元) | USB-C 5 V/3 A(約 12 美元) |
| 儲存裝置 | 內建快閃記憶體 | 內建快閃記憶體 | microSD 約 8 至 15 美元 |
| 外殼 | 選用(約 5 美元) | 選用(約 5 美元) | 建議使用(約 10 美元) |
| 典型入門套件 | 35 至 50 美元 | 15 至 25 美元 | 85 至 110 美元 |
若只要實現同等的簡單功能,Raspberry Pi 的整體系統成本會是 Arduino 的兩至三倍。對電池供電的感測器或致動器專案而言,選擇 Raspberry Pi 而不是 Arduino,可能會多花 60 至 100 美元購買完全用不到的功能。
初學者使用 Arduino 與 Raspberry Pi 的常見錯誤
以下錯誤經常出現在論壇、Discord 伺服器與技術支援討論串中。
1. 使用 Raspberry Pi 讓 LED 閃爍。為了切換單一 GPIO 腳位,卻使用一台價值 60 美元、需要完整執行 30 秒開機程序的 Linux 電腦。Arduino 不到 10 美元就能完成,而且完全不需要等待開機。
2. 期待 Arduino 執行 Python 或 Linux。Arduino Uno R4 只有 32 KB RAM,而 Linux 啟動大約至少需要 256 MB。這不是能設法克服的限制,而是根本的架構差異。
3. 忽略 Raspberry Pi 的電源需求。Raspberry Pi 5 需要穩定的 5 V/3 A 電源供應。供電不足會造成隨機當機、檔案系統損毀,最糟的情況下甚至會損壞 microSD 卡中的資料。
4. 將 Arduino 的 5 V GPIO 直接連接至 Raspberry Pi GPIO。Arduino Uno 輸出 5 V 邏輯準位,而 Raspberry Pi GPIO 腳位只能承受 3.3 V。直接接上 5 V 會永久損壞 Raspberry Pi 的 GPIO,務必使用邏輯準位轉換器。
5. 為電池供電的戶外感測器選擇 Raspberry Pi。Raspberry Pi 5 會持續消耗 5 至 15 W,一顆 10,000 mAh 行動電源只能使用約 6 至 8 小時;ESP32 使用同一顆電池並進入深度睡眠時,則可運作數月。
6. 在 Raspberry Pi 上執行 PID 控制迴圈。Linux 排程器會以不可預測的時間間隔中斷迴圈,導致馬達振盪與伺服馬達抖動。任何對時序要求嚴格的控制迴圈都應交由微控制器處理。
Raspberry Pi 與 Arduino 常見問題
問:Raspberry Pi 比 Arduino 好嗎?
兩者無法單純以好壞衡量,因為它們解決的是不同問題。Raspberry Pi 更適合運算、網路與 Linux 應用;Arduino 則更適合低功耗硬體互動、直接 GPIO 控制,以及可預測的輸出時序。詢問哪一個比較好,就像在問筆記型電腦與微波爐哪一個比較好。
問:Raspberry Pi 可以取代 Arduino 嗎?
實務上很少可以。雖然 Raspberry Pi 能切換 GPIO 腳位,但輸出時序取決於 Linux 排程器當下正在處理的工作。若需要精準 PWM、以中斷方式讀取感測器、執行 PID 控制迴圈,或讓專案長期使用電池運作,Arduino 才是正確工具。勉強讓 Raspberry Pi 承擔這些工作,通常會導致不穩定且不可靠的行為。
問:Arduino 和 Raspberry Pi 哪一個比較適合初學者?
Arduino。Arduino IDE 的學習曲線平緩,C 語言草稿程式格式高度結構化,多數初學者可在 15 分鐘內讓硬體正常運作。Raspberry Pi 則需要熟悉 Linux、套件管理與作業系統環境,對毫無基礎的初學者而言,門檻明顯較高。
問:ESP32 比 Arduino Uno 好嗎?
對 IoT 與無線專案而言,是的。ESP32 內建 Wi-Fi 與 Bluetooth LE,具備雙核心 240 MHz 處理器,深度睡眠電流低於 10 µA,而且每個模組只需約 5 至 10 美元。若是無須無線連線的純硬體控制,Arduino Uno 的簡單性往往更具優勢。ESP32 可使用 Arduino IDE 進行程式設計,因此轉換過程非常容易。
問:哪一款開發板最適合機器人?
大多數功能完整的機器人專案會同時使用兩者。Arduino(或 STM32)負責不可犧牲可預測時序的底層控制迴圈,例如馬達驅動器、編碼器與伺服馬達 PWM;Raspberry Pi 則負責電腦視覺、路徑規劃與 ROS 整合等高階智慧功能。若只靠 Raspberry Pi 控制馬達,作業系統排程的不確定性通常會造成系統不穩定。
問:Arduino 可以執行 AI 嗎?
可以執行基本的裝置端機器學習。Arduino Nano 33 BLE Sense 可透過 TensorFlow Lite for Microcontrollers 執行 TinyML 模型,實現關鍵字辨識與簡單的手勢分類。完整的 AI 推論(影像辨識、自然語言處理、大型模型推論)則需要 Raspberry Pi、專用加速器或雲端運算。Arduino AI 僅限於約 256 KB 以下、經過高度最佳化的小型模型。
問:為什麼 Raspberry Pi 的功耗遠高於 Arduino?
Raspberry Pi 5 以 2.4 GHz 四核心 ARM Cortex-A76 處理器執行完整作業系統,並具備 4 GB LPDDR4X RAM、USB 3.0 控制器、雙 HDMI、PCIe,以及多個持續耗電的主動式周邊匯流排。Arduino 的微控制器以 48 MHz 執行指令,沒有作業系統、背景程序或持續運作的匯流排流量,因此一般功耗可相差 20 至 60 倍。
問:Arduino 與 Raspberry Pi 可以協同運作嗎?
可以,這也是進階專案的標準架構。Arduino 處理直接硬體互動,Raspberry Pi 則負責高階邏輯、使用者介面、網路與資料記錄。兩者可透過 UART 序列埠、I2C、SPI 或 USB 通訊。例如,溫室控制器可以使用 Arduino 輪詢感測器並切換繼電器,同時由 Raspberry Pi 將資料記錄至資料庫、顯示即時儀表板,並透過 Wi-Fi 傳送警示。
結論
Arduino 與 Raspberry Pi 並不是相互競爭的產品,而是為不同工程問題打造、能彼此互補的工具。Arduino 在低功耗運作、直接硬體控制與簡易性方面勝出;Raspberry Pi 則在運算、網路與 Linux 軟體深度方面更具優勢。
對多數專案而言,選擇其實很明確:如果專案需要以嚴格時序與硬體互動,或需要使用電池供電,請選擇 Arduino;如果需要顯示器、網際網路連線,或必須執行運算複雜的軟體,請選擇 Raspberry Pi;如果需要低功耗的無線連線,ESP32 往往比另外兩者更合適。
持續學習
TSSOP 封裝指南:尺寸、引腳間距、封裝設計與 SMT 焊接
重點摘要 以引腳跨距為準,而非本體寬度: 建立封裝時應根據引腳跨距(引腳尖端至尖端為 6.4 mm 或 8.1 mm),而不是 4.4 mm 或 6.1 mm 的本體寬度。 MSOP 與 TSSOP: 重用封裝前,請先檢查機械圖中的寬度:MSOP-8 與 TSSOP-8 的間距及本體長度相同,而部分製造商會將寬度為 3.0 mm 的封裝標示為 TSSOP8。 阻焊橋: 標準 TSSOP 封裝的焊盤間距為 0.20 mm:對 1 oz 銅厚而言足以保留阻焊橋;對 2 oz 銅厚而言則沒有餘量,而 JLCPCB 軟性 PCB 不會保留這類阻焊橋。 散熱焊盤: 對於 HTSSOP,應將裸露焊盤內的導通孔填孔並覆銅,同時將鋼網開口分割成多個窗口。 常見缺陷: TSSOP 最常見的缺陷是焊錫橋接及引腳翹起,因此必須控制錫膏用量,並在貼裝前將元件保留於原包裝內。 圖: 焊接於 PCB 上的 28 接腳 TSSOP(TI MSP430F2132)。照片來源: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0,經 Wikimedia Commons 提供(已裁切) TSSOP 是 Thin Shrin......
SMD 電感器代碼:如何讀取電感器標記與數值
重點摘要 三位數代碼以 µH 為單位讀取:100 代表 10 µH,101 代表 100 µH。第三位數表示要加上的零的數量,並非數值本身的一部分。 R 和 N 代表小數點:R 用於微亨(4R7 = 4.7 µH),N 用於納亨(2N2 = 2.2 nH)。 末尾字母代表公差:K 代表 ±10%,M 代表 ±20%。對於約 10 nH 以下的 RF 電感器,C 和 D 分別代表 ±0.2 nH 及 ±0.5 nH。 大多數小型晶片電感器都沒有標記:應先透過 BOM 或料帶標籤識別,再使用 LCR 電表於正確的測試頻率下量測。 元件標記只代表標稱電感值:本文中的五款 10 µH 電感器,額定電流範圍由 15 mA 至 5.5 A,因此選型時必須核對 Isat、額定電流及 DCR,不能只看代碼。 圖:JLCPCB 零件庫中的三款功率電感器。100 代表 10 µH、4R7 代表 4.7 µH,而 101 代表 100 µH。Sumida 元件 4R7 下方的 128 並非電感值的一部分。 標記為 100 的 SMD 電感器代表 10 µH,而不是 100 µH。這種代碼的讀法與三位數電阻代碼相似,只是......
電容值指南:圖表、代碼、選型與實務用途
無論您是在微控制器旁加入 100nF 旁路電容、為電源供應器選擇平滑濾波電容,或是為 RC 濾波器挑選電容,選錯數值都可能導致雜訊、不穩定或電路性能不佳。電容選型是硬體工程中最常見的決策點之一,但要在理論與實體限制之間取得正確平衡,通常並不簡單。 在本指南中,您將了解電容值如何運作、如何讀取電容標示、如何計算常見電路所需電容量,以及如何透過實用工程範例選擇正確的電容值。 電容值對照表 三位數標示碼 皮法拉(pF)數值 奈法拉(nF)數值 微法拉(µF)數值 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000,000 pF 1,000 nF 1.0 µF 473 47,000 pF 47 nF 0.047 µF 我該使用什麼電容值?(快速答案) 請參考下方電容值參考表: 電路應用 典型數值範圍 主要電容介電質類型 主要功能 數位 MCU 去耦 100nF 多層陶瓷電容(MLCC X7R) 高頻雜訊濾波 LDO ......
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......