COB板上晶片封裝製程實務:裸晶固晶、打線與封裝可靠度管控
1 分鐘
- 裸晶固晶工藝:材料選型與熱阻控制
- 兩類主流打線工藝對比與製程管控
- 環氧樹脂 Glob-Top 封裝:流變特性與應力改善
- COB 批量生產良率管控重點
- COB 板上晶片封裝常見問題
- 總結
重點摘要
- 固晶材料:銀粉導電環氧膠、金錫/金矽共晶與納米金屬燒結各有不同的導熱、導電及製程特性,選型會直接影響晶片溫升與壽命。
- 熱阻控制:固晶層厚度、材料導熱係數與有效貼合面積共同決定熱阻;氣泡與空洞會縮小傳熱面積並形成局部熱點。
- 打線品質:球焊與楔焊的材料、接合方式、線弧方向性及間距能力不同,需按晶片密度、電流與封裝厚度選擇。
- 封裝可靠度:Dam-and-Fill 圍堰填充可保護裸晶與金線,而膠材流變性、填料比例及熱膨脹係數匹配是降低應力的關鍵。
- 量產良率:多顆裸晶與大量打線會放大整板失效風險,必須在固晶、打線及封裝前設置分段檢測。
隨著可穿戴裝置、微型感測器、醫療晶片及 Mini/Micro LED 顯示產品持續小型化,傳統 BGA、QFN 等帶外殼封裝元件,容易受封裝本體體積、寄生電容與熱阻限制,難以滿足更高密度與更薄結構的需求。
板上晶片(Chip-on-Board,COB)技術直接省去標準封裝外殼,把未封裝裸晶固定在基板上並完成電路連接,可大幅縮減整體尺寸,已成為微型電子設備的重要製程方案。然而,COB 同時把半導體固晶、打線與封裝可靠度問題集中到 PCB 上,每一道製程都需要精準控制。
裸晶固晶工藝:材料選型與熱阻控制
COB 生產的第一步是裸晶貼合。裸矽晶片質地脆弱,對壓力與溫度變化十分敏感,因此拾取、放置及固晶階段均需精準控制參數。固晶介面材料會直接決定後續散熱能力與產品使用壽命,常見方案包括:
- 銀粉導電環氧膠:透過點膠或印刷塗布於基板焊盤,約 150℃ 固化後兼具導電與導熱能力,適用於一般功率晶片。
- 金錫/金矽共晶接合:依靠合金的固定熔點實現無膠熔接,介面熱阻低,多用於高功率光電及射頻晶片。
- 納米金屬燒結工藝:納米銀或納米銅材料經低溫燒結後形成緻密金屬層,熔點高,散熱性能遠優於膠材,近年廣泛用於高功率產品。
固晶層熱阻計算公式:
公式中的 d 代表固晶膠厚度,k 為材料導熱係數,A 是晶片貼合面積。固晶層越厚、導熱係數越低或有效貼合面積越小,熱阻就越高。除了控制固晶介面,PCB 端亦可配合合理的散熱焊盤設計,建立由晶片到基板的完整散熱路徑。
若點膠時產生氣泡或空洞,實際有效傳熱面積會減少,晶片下方容易累積高溫熱點,長時間工作可能導致晶片提早損壞。生產時需控制點膠形狀、膠量與貼合壓力,減少包裹氣泡,確保固晶介面完整密合。
兩類主流打線工藝對比與製程管控
裸晶固定完成後,需要使用金屬細線連接晶片焊墊與基板引腳。主流工藝分為球焊(Ball Bonding)與楔焊(Wedge Bonding),兩者在適用線材、接合機制、第一焊點形態及最小間距方面均有明顯差異。
圖 1. 球焊與楔焊的材料、接合方式及應用差異
球焊適合高密度微型封裝
追求小型化與高密度的產品大多採用金線球焊。設備透過高壓放電將金線末端熔成金球,再由劈刀下壓並配合超音波振動,破除金屬表面氧化層,使晶片鋁墊與金球產生原子擴散結合。球焊具有 360 度走線彈性,適合細間距晶片,但材料成本相對較高。
楔焊適合低成本或大電流連接
楔焊主要使用鋁線,也可使用金線,通常在常溫下利用超音波能量與壓力完成接合。其第一焊點呈扁平楔形,走線方向性較強,但粗鋁線能承載較大電流,適合功率器件與成本敏感應用。若需比較不同晶片互連方案,可進一步參考打線接合與覆晶技術的主要差異。
線弧高度是現場調校重點
打線製程的關鍵參數之一是線弧高度。弧線過低,金線可能接觸晶片邊緣或其他導體,造成割傷、斷線或短路;弧線過高則會增加訊號寄生電感,影響高速訊號穩定性,同時拉高整體封裝厚度,與微型化需求衝突。因此,需同時控制焊接壓力、超音波能量、時間及線弧輪廓。
環氧樹脂 Glob-Top 封裝:流變特性與應力改善
打線完成後,晶片與金線仍完全裸露,容易受到碰撞、水氣及腐蝕性氣體損傷,因此需要以環氧膠進行保護。產業常用圍堰填充(Dam-and-Fill)Glob-Top 工藝,分為兩個步驟:
- 點圍堰:先在晶片四周塗佈高黏度、高觸變膠材,形成不易流動或坍塌的擋牆。
- 內部填充:在圍堰內注入低黏度自流平膠材,使其填滿金線間隙並減少內部氣泡。
封裝可靠度的核心在於各層材料熱膨脹係數(CTE)匹配。矽晶片、FR-4 基板、陶瓷及環氧膠的 CTE 差異很大;若膠材膨脹率過高,冷熱循環時膠體會反覆伸縮並拉扯金線,使焊點根部容易發生疲勞斷裂。
高階封裝膠通常會加入 70% 以上的二氧化矽填料,以降低整體 CTE,縮小膠材與晶片、基板之間的膨脹差異,減少溫度變化造成的剪切應力。填料比例提高後,黏度與流動性也會改變,因此必須兼顧圍堰成形、內部填充及脫泡效果。
圖 2. Dam-and-Fill 封裝的圍堰、填充與流體控制
COB 批量生產良率管控重點
COB 省去傳統元件封裝與成品測試流程,投入生產的裸晶可能未經完整老化篩選。當一塊板上配置多顆 COB 晶片時,任何一顆裸晶或一根金線失效,都可能造成整板報廢,使系統良率出現連鎖衰減。
單片板總良率公式:
公式中的 Ydie 為單顆裸晶良品率,Ywire 為打線良率,N 為單板晶片數量。即使單顆晶片與單次打線的良率都很高,當晶片數量增加時,整板良率仍會呈指數下降,因此不能只依賴最終檢驗。
產線應設置多道中間檢測,及早攔截缺陷。相關判定也可結合PCB 焊點與微觀失效檢測方法,建立可追溯的製程資料:
- 固晶後 3D AOI:檢查晶片貼合高度、殘膠、偏移及旋轉角度。
- 打線後線上拉力測試:驗證焊點結合強度,監控線材、劈刀及接合參數的漂移。
- 封裝前電氣點測:提前篩除斷線、短路及晶片失效,避免封膠後無法返修。
COB 板上晶片封裝常見問題
問:COB 與 BGA、QFN 等傳統封裝有甚麼不同?
COB 是把未封裝裸晶直接固定在 PCB 或其他基板上,再以打線及封膠完成互連與保護;BGA、QFN 則先把晶片封裝成標準元件,再焊接到 PCB。COB 可縮小體積、降低部分寄生效應,但對固晶、打線、潔淨度及封裝可靠度的製程控制要求更高。
問:如何降低 COB 固晶層的熱阻?
可選用導熱係數較高的固晶材料、縮小膠層厚度、提高有效貼合面積,並控制點膠與貼合過程以避免氣泡和空洞。PCB 的散熱焊盤、導熱孔及銅面配置也需形成連續的熱傳路徑。
問:球焊與楔焊應如何選擇?
細間距、高密度及需要靈活走線的晶片通常適合球焊;功率器件、大電流連接或成本敏感產品可考慮粗鋁線楔焊。實際選擇仍需綜合焊墊材料、線徑、最小間距、封裝高度及設備能力。
問:Glob-Top 封裝為甚麼需要先做圍堰?
低黏度填充膠需要良好流動性才能進入金線間隙,但若沒有圍堰,膠材容易向外擴散並污染焊盤或其他元件。高觸變圍堰先建立邊界,能限定填充範圍與高度,使內部膠材均勻覆蓋裸晶和金線。
問:為甚麼 COB 晶片數量增加會降低整板良率?
整板良率由每顆裸晶與每組打線的成功率共同累乘。即使單點良率很高,當晶片與互連數量持續增加時,至少出現一處缺陷的機率也會上升。因此,已知良品裸晶、製程能力監控及分段檢測對批量生產十分重要。
總結
COB 整合半導體裸晶製程與 PCB 組裝,對材料熱力學、膠材流變及微觀介面結合都有嚴格要求。從固晶材料選型、膠層與空洞控制,到打線弧線及 Glob-Top 填充,每一段製程都會影響產品尺寸、散熱與長期可靠度。
在生產前完成材料 CTE 匹配與熱路徑設計,並於固晶、打線及封裝前建立分段檢測,才能在空間利用率、電氣性能與批量良率之間取得平衡,讓輕薄微型電子產品穩定量產。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......