BGA 焊接詳解:流程、工具與最佳實務完整指南
1 分鐘
- 什麼是 BGA 焊接?
- BGA 焊接在 PCB 組裝中的運作方式
- BGA 焊接步驟
隨著電子元件在更小的封裝中需要更多的腳位數量,業界對球柵陣列(BGA)依賴日益增加。
BGA 是一種表面黏著封裝,使用元件底部的一系列微小焊球,而非傳統的引線,來與印刷電路板(PCB)連接。由於這些焊點隱藏在封裝本體下,無法進行標準的目視檢查。這使得 BGA 焊接成為表面黏著技術(SMT)中極為關鍵且複雜的工序。
對於 PCB 設計師和工程師而言,掌握這種組裝方法對於可靠的良率至關重要。把這篇文章當作你的完整 BGA 焊接教程。
本指南涵蓋完整的 BGA 焊接流程,從回流焊基礎到所需驗證工具。
什麼是 BGA 焊接?
如果你想知道什麼是 BGA 焊接,它指的是將球柵陣列元件附著到印刷電路板(PCB)上的特定過程。與使用引線的傳統元件不同,BGA 封裝焊接依賴熔化元件底部精確排列的微小焊球,以形成與 PCB 的電氣與機械連接。
BGA 封裝結構
BGA 是一種表面黏著封裝,使用 BGA 焊球陣列——通常為共晶 Sn63Pb37 或無鉛 SAC305——作為元件與 PCB 之間的接口。BGA 不使用周邊脆弱的引線,而是利用元件整個底面來連接,最大化可用空間。
現代電子產品廣泛使用 BGA 封裝的原因
為什麼業界會採用這種難以檢查的封裝?答案在於三個主要優勢:
- 高 I/O 密度:利用整個封裝面積,BGA 可支持數百個腳位,間距可小至 0.4mm。
- 訊號完整性:標準封裝的引線如微小天線,會引入電感,削弱高速訊號。BGA 焊球極短,提供低電感與低阻抗,對 DDR 記憶體與高速處理器至關重要。
- 散熱管理:焊球提供從矽晶片到 PCB 接地層的直接且高效散熱路徑,比周邊引線散熱效果好得多。
BGA 焊接在 PCB 組裝中的運作方式
在深入具體步驟之前,先從 SMT 組裝線高層次了解 BGA 焊接技術。
BGA 元件的放置
這個過程高度依賴自動化。由於焊盤隱藏在芯片下方,高量產下手工放置幾乎不可能。自動化設備會先映射焊盤與元件,確保對位正確後再施加熱量。
焊膏塗佈
焊膏既作為元件在加熱前的黏著劑,也提供補充金屬以與 BGA 焊球融合形成穩固焊點。焊膏的精確塗佈決定焊點的最終成功率。
回流焊過程
實際焊接不是用烙鐵完成,而是在大型回流焙爐中進行。PCB 會經過精確控制的熱環境,溫度升高到足以熔化焊料,但不損傷 BGA 內部的敏感矽晶片。
BGA 焊接步驟
BGA 焊點的可靠性在 PCB 進入回流焊爐之前就已決定。以下是在專業 SMT 環境中使用的 BGA 焊接步驟:
步驟 1:PCB 準備
首先確保 PCB 焊盤乾淨且設計正確。檢查如填充型 Via-in-pad(防止焊料滲透)以及非焊膏遮罩定義(NSMD)焊盤,確保焊料有平整可靠的表面抓取。
步驟 2:塗佈焊膏
良好焊點的基礎是焊膏量正確。對於 BGA,模板孔設計至關重要。工程師通常偏好帶圓角的方形孔而非圓形孔。方形孔釋放焊膏效果更佳,沉積略多的焊料有助於形成堅固連接。

圖示:圓形與方形模板孔在 BGA 焊膏塗佈上的比較。
步驟 3:精確元件放置
焊膏印刷完成後,由貼片機完成元件放置。現代機器使用視覺系統辨識 BGA 底部焊球陣列。當焊料在下一步熔化時,液態金屬表面張力自然將元件拉至焊盤中心。此自我校正能力可修正輕微偏位。
步驟 4:回流加熱
PCB 通過回流焊爐。BGA 焊接溫度曲線需根據元件熱質量調整:
預熱區:板子保持在穩定溫度(通常 150°C–180°C)60–120 秒,使助焊劑活化、去除氧化物,並確保 BGA 整體(中心與邊緣)達到均勻溫度。
回流區:溫度高於熔點(Liquidus)。
液相時間(TAL):關鍵參數。焊料需保持液態 45–90 秒。
- 太短:焊料無法完全潤濕焊盤(冷焊)。
- 太長:金屬間層過厚,使焊點脆弱。

圖示:SMT 回流溫度曲線圖,標示預熱、穩態與回流區。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......