模擬在電子電路設計中的角色
1 分鐘
- 為何模擬在電子設計中不可或缺
- 電路模擬的重要性
- SPICE 電子電路模擬:
- 電子設計中的熱門模擬工具
- 電路模擬器的工作原理
- 電路模擬器的運作流程:
- 結論:
電路模擬是一種利用數學模型來預測電路在實際製造後將如何運作的程序。在現代積體設計中,先進工具被用來打造包含數十億電晶體的 IC 設計。然而,由於製造電路既複雜又昂貴,因此在製造前必須確保設計的電路能如預期運作,這正是電路模擬發揮作用之處。透過模擬,工程師可以預測電路行為、找出潛在設計缺陷並提升效率,從而降低原型製作的時間與成本。
多年來,現代電子電路設計在模擬工具與軟體的進步推動下,已有了長足發展。一般而言,模擬器分為類比系統與數位系統兩種。類比模擬器提供高精度,能準確呈現電子電路,常用於模擬小型電路。數位模擬器則使用電子電路的功能性表示,通常以硬體描述語言(HDL)描述。這些工具利用數學模型與數值方法來預測電路行為。本文探討模擬在現代電子領域的重要性、其優點、工具及實際應用。查看 PCB 製造中使用的不同蝕刻製程。
為何模擬在電子設計中不可或缺
模擬讓工程師無需實體元件即可分析電路效能,確保設計在製造前符合規格。現今由於電路複雜度與電子技術的演進,電子電路設計可能涉及數千個電晶體,無法每次都實際製作電路並測量電壓來確認正確輸出,因此模擬器應運而生。以下是模擬之所以不可或缺的關鍵原因:
- 成本效益:減少實體原型需求,可節省材料與製造成本。
- 節省時間:工程師無需製作每個版本即可快速測試多種設計迭代。
- 整體數位模擬準確度:針對邏輯準位 1 與 0 進行電壓傳播建模;類比模擬則決定準位間的轉換時間。
- 雜訊與串擾:高階模型來自對寄生效應的詳細類比模擬。
- 高頻與高功率電路最佳化:需透過類比模擬進行連續時間分析以評估效能。
電路模擬的重要性
電路模擬是電子電路開發與測試中不可或缺的工具,能在無需實體製造的高成本與時間需求下,透視電路行為。對積體電路(IC)尤為關鍵,模擬可在昂貴的製造程序開始前驗證電路行為與效能。
透過電路模擬進行的驗證涵蓋幾個關鍵領域。記憶體效能透過模擬讀寫存取時間與延遲進行分析,重點關注位元單元與讀寫路徑內的類比電路。整體數位模擬的準確度也高度依賴類比電路模擬,後者可決定電路在電壓準位間轉換所需的時間,從而確保數位模擬器的精確度。
SPICE 電子電路模擬:
現代電子設計中常用的電路模擬類型包括:
SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis):SPICE 是最廣泛使用的電路模擬方法之一,可讓工程師建模類比、數位與混合訊號電路,以評估其在各種條件下的行為。其中部分工具為廣泛採用的開源方案,例如 LT-SPICE,能解決複雜問題並繪製波形。模擬器可對電路執行多種類型的模擬,以下簡要說明。
1. 暫態分析:
此模擬檢視電路隨時間變化的行為,幫助工程師了解訊號波動、啟動條件與時間相依特性。輸出以時間為橫軸繪製。
2. AC 分析:
AC 分析用於研究頻率響應與穩定性,特別適用於放大器與濾波器設計。輸出以頻率掃描為橫軸繪製。
3. DC 分析:
DC 分析有助於評估穩態電壓與電流準位,確保適當偏壓與功率分配。用於找出電晶體與 MOSFET 的 DC 偏壓條件與工作點。
4. 熱模擬:
熱分析可預測元件的散熱與溫升,對高功率應用的可靠性至關重要。熱分析在設計 IC 內部多個與溫度無關的電路時扮演關鍵角色。
電子設計中的熱門模擬工具
多款強大的模擬工具協助工程師高效設計與測試電路:
LTspice:
由 Analog Devices 開發,LTspice 是一款功能強大且免費的 SPICE 基礎模擬器,用於模擬類比電路、電力電子與切換式穩壓器。
PSpice(Cadence OrCAD):
商用級 SPICE 模擬器,廣泛用於類比與混合訊號電路,支援豐富的元件庫與蒙地卡羅分析。
Multisim:
由 NI(National Instruments)開發,提供直觀的圖形化使用者介面,適合學術與專業電路分析。
Proteus:
廣泛用於微控制器與電路協同模擬,可即時執行嵌入式韌體並觀察電路行為。
Altium Designer:
專業 PCB 設計套件,整合模擬與佈線工具,支援混合訊號模擬以呈現真實電路行為。
ANSYS HFSS:
用於高頻與電磁模擬,對 RF、天線與微波電路設計至關重要。
電路模擬器的工作原理
類比模擬器:類比電路模擬器主要分 SPICE 與 FastSPICE 兩種。SPICE 模擬器使用高精度的非線性與線性電子元件模型來分析電路行為,並採用多種積分方法(如前向歐拉、後向歐拉、牛頓-拉弗森)以及矩陣分解技術,在模擬期間的每個時間點計算整個電路(即數學表示式)的響應。
數位模擬器:數位電路模擬使用簡化的電子電路模型,通常以 HDL 建立。在數位模擬中,並非傳遞連續變化的訊號,而是傳遞少數離散電壓準位(主要為邏輯 0 與邏輯 1)。這些訊號的傳遞方法在邏輯準位通過電路的傳播延遲上具有不同準確度。與類比模擬相比,此方法可在更短時間內以較少運算資源模擬更大電路。
電路模擬器的運作流程:
大多數電子電路模擬器基於 SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis),使用數值方法求解電路方程式。一般步驟如下:
步驟 1:電路表示
使用者提供原理圖或網表(文字形式的電路元件與連接描述)。每個元件(電阻、電容、電晶體)都對應至其數學模型。
步驟 2:建立方程式
軟體建立描述電路電氣行為的方程式系統,應用克希荷夫電流定律(KCL)與電壓定律(KVL)產生聯立方程式。
步驟 3:矩陣表示
方程式轉換為矩陣格式,例如節點分析(以節點電壓為主要未知數)。使用稀疏矩陣以最佳化運算效率。
步驟 4:數值求解
使用多種數學方法求解方程式系統:
非線性電路(如二極體、電晶體)使用牛頓-拉弗森法;線性電路使用高斯消去法或 LU 分解;暫態(時域)分析使用歐拉法或龍格-庫塔法。
步驟 5:輸出預測
計算所得值(電壓、電流、功耗等)以圖形、表格或波形圖呈現,工程師分析結果以在製造前驗證電路行為。
結論:
電路模擬工具在現代電子設計中不可或缺,讓工程師能在製造前分析、最佳化並驗證設計。隨著模擬軟體的進步,電子設計變得更高效、經濟且可靠。這些工具利用先進的數學模型與數值方法求解複雜電路方程式,確保高精度。隨著技術演進,模擬軟體將持續整合 AI 驅動的最佳化與即時分析,以提升電路設計效率。模擬將持續是開發下一代電子系統的關鍵環節。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......