PCB 卡緣連接器:設計要點、金手指優化與可靠整合的製造策略
2 分鐘
- 金手指連接器在 PCB 系統中的獨特角色
- PCB 金手指連接器的主要類型
- 金手指——邊緣連接的核心
- 整合金手指連接器的設計指南
- 金手指連接器 PCB 的製造考量
- 突出應用與可靠度要素
- 常見問題
PCB 金手指連接器是模組化電子產品中默默無聞的英雄。它們在電路板邊緣提供鍍金手指介面,讓主機板、擴充卡與記憶體模組之間能隨插即用。相較於焊接或線材連接,金手指接點可輕鬆更換與升級元件。你可以想像只要拔下一塊板子、再插上另一塊,就能更換顯示卡或 SSD。這種邊緣互連技術可在穩固的機械支撐下實現高速、高密度走線。本文將概述這些連接器的演進、主要類型與設計規範、金手指細節以及製造技巧。
金手指連接器在 PCB 系統中的獨特角色
金手指連接器最早出現在早期電腦與通訊設備中,用以取代繁瑣的線束。歷經演變,從舊式匯流排卡(ISA、EISA、AGP)發展到今日精巧的 PCI Express 與小型模組。在現代設計中,邊緣連接器可見於主機板、顯示卡、記憶體(DIMM/SODIMM)插槽,甚至智慧型手機。它們是板對板或板對插座之間的實體橋樑,兼具電氣與機械功能。
從舊式架構到現代模組化的演進
傳統上,板邊只是銅墊排;厚 PCB 滑入塑膠槽即可。我記得早期 PC 直接插上 62 pin ISA 插槽,50 pin SCSI 硬碟、66 pin AGP 顯示卡或 188 pin PCIe。我的筆電目前配有 PCIe Gen4/5/6 插槽,1.0 mm 間距的接點可跑 64 GT/s。更別提那些迷你 M.2 連接器,用於 SSD、Wi-Fi 卡等。簡言之,金手指技術已從粗大低速銅指演變為微間距高速連接器,相容範圍從舊式音效卡到最新 AI 加速器。
可互換與可升級的優勢
金手指的魔力在於讓 PCB 成為可熱插拔的卡片。設計師不必把晶片直接焊在主機板,而是可插拔子卡。這種模組化方式支援熱抽換升級,易於維修。設計良好的金手指可承受數百次插拔,在嚴苛環境下依然耐用。相較於排線或大型連接器,邊緣插槽提供穩固的機械固定與接地參考平面,維持訊號完整性,也簡化量產:PCB 可批量製作鍍金手指,再插入標準插座。
PCB 金手指連接器的主要類型
標準 PCI/PCIe 與記憶體模組規格
大家熟悉的經典 1.00 mm 間距直角 PCIe 插槽,用於顯示卡或擴充卡。這些 PCI/PCIe 邊緣連接器在 PC 與伺服器中隨處可見,提供 x1、x4、x8、x16 等不同通道寬度與世代。PCIe 4.0/5.0 插槽採 1.0 mm 間距、82–98 個接點,每通道 16 GT/s 差分訊號。舊規格如 PCI/PCI-X 則使用更寬、更慢的邊緣。
記憶體模組連接器(DIMM、SO-DIMM)是板對板邊緣連接器的特殊類別。以 DDR4 DIMM 為例,288 根金手指(雙面各 144)採 0.80 mm 間距。筆電 SO-DIMM 與舊式記憶卡亦採類似邊緣接點。PCMCIA 或 ExpressCard 介面卡也使用金手指。其他如 Eurocard 格式採 IEEE 1101.10 連接器,數百支接腳用於工業/電信設備。
客製高密度與單面/雙面選項
除了標準規格,廠商也推出專屬高密度金手指連接器。例如 Amphenol 的 Double Density Cool Edge 連接器,0.80 mm 間距、雙排交錯接腳,在相同尺寸下可達 428 個接點,遠高於一般 PCIe 插槽的 100 pin。這種高速/電源混合連接器支援 PCIe Gen5(32 GT/s)且體積更小。最著名例子為 MXM 3.0/4.0 顯示卡連接器,0.50 mm 間距、314 個接點,提供 16 條 PCIe 通道及視訊記憶體訊號。
金手指也有不同電鍍與面數:單面僅在 PCB 邊緣一側有接點,雙面則上下兩側都有墊,訊號數量實際上翻倍。
金手指——邊緣連接的核心
任何邊緣連接器的核心都是金手指,即 PCB 邊緣的鍍金墊,與插槽接觸。正確指定金手指可確保低電阻、長壽命。
電鍍厚度、間距與耐久規格
金手指通常先鍍鎳阻障層再鍍薄金。金的高導電與抗氧化特性使其成為首選。金厚從數微吋到 30–50 µin 不等。IPC 建議高可靠連接器≥30 µin,可承受約 1,000 次插拔。熱插拔背板等重載應用可達 50 µin,低於 10 µin 則易磨損。
主要電鍍製程兩種:ENIG 沉積極薄軟金(2–5 µin)於鎳上,適合焊接但不耐反覆機械磨損;電鍍硬金則厚(30–50 µin)且硬,適合經常插拔的邊緣連接器。因成本考量,硬金通常僅限於手指區。
倒角技巧與防氧化方法
實際上,將 PCB 邊緣倒角(斜切)後插入插槽會更容易。倒角可導引板子進入連接器,並防止金墊被銳邊刮除。常見倒角角度約 30°,以 1.6 mm 板厚為例,30° 倒角會形成 0.5 mm 薄邊。為避免生產時金墊被切掉,金墊距板邊至少 0.6 mm。依 JLCPCB 規範,30° 倒角需在 1.6 mm 板邊留 0.6 mm 間隙。若墊太小,製造時會被修掉!
另請注意:倒角區不可有銅。若走線跨越倒角線,倒角時會暴露並損壞走線。請規劃封裝,使所有手指墊在倒角區前結束。至於氧化,金本身極耐腐蝕,因此用於接點。薄金層不會像銅或錫那樣氧化。為保持手指無氧化,連接器通常採金對金接觸。未使用時,邊緣接點通常由插槽接點或保形遮罩保護。
整合金手指連接器的設計指南
定位、機械對準與訊號完整性規則
首先決定板邊連接器位置。需對準目標主機插槽,並預留插入深度與固定硬體的間隙。查連接器規格書的「卡深」尺寸。連接器的機械鍵或極化特徵須在 PCB 上鏡像。許多邊緣連接器有凹槽、切口或不對稱結構防止誤插,PCB 端可對應缺墊或特殊開口。
為確保插拔時對準,部分連接器與板子使用導軌或金屬柱。若設計為主機板卡而非可拆卡,請確保板厚符合插槽公差(通常±0.1 mm),且任何加強板或面板在插入時保持板子平整。
進入邊緣墊的高速走線(PCIe 通道、DDR 訊號等)需控制阻抗且殘段最短。建議對稱地將差動對走線至相鄰墊,並等長。在連接器區下方保留完整接地平面,以提供適當參考並降低串擾。
封裝最佳化與相容性考量
每個邊緣連接器都有指定封裝,對吧?最常見的間距為 1.00 mm、0.80 mm 或 0.50 mm。我通常直接看連接器規格書或參考 IPC2222 設計指南的墊寬/長、墊距與防焊開口。老實說,我不想在這種墊上加熱減或 via-hat,會搞得太複雜。
若板子對應標準,須採用官方機構圖;若為客製插槽,請確保插槽接腳與您的墊對應,否則會開路或短路。直角立式差異:立式連接器(通孔)由一側插入,而直角連接器(表面黏著)可能需在板邊兩側都有墊。
金手指連接器 PCB 的製造考量
金手指的鍍層均勻性至關重要。 PCB 製造商 僅在裸露邊緣墊上施加ENIG或硬金,並控制電鍍槽的掛架方向,避免邊緣增厚或變薄。常用 XRF 量測確認金厚符合規格,太薄易磨損,太厚浪費材料。因邊緣電鍍板常降低拼板良率,有時需用特殊治具維持電流均勻。
金手指倒角以受控 30° 斜角加工,角度與深度公差嚴格,避免墊受損並確保順利插入。為達公差,工廠遵循板邊與手指墊間的規定間隙,並在生產中定期驗證倒角幾何。
拼板時,金手指須位於板邊外緣,不可沿 V-Cut 內部。通常將手指邊放在拼板外圍,或使用郵票孔/斷簷方式。最後,因亮金與斜邊會挑戰 AOI,手指區常需特殊檢測,因此清晰的製作註記與乾淨的防焊定義格外重要。
突出應用與可靠度要素
電腦系統、嵌入式模組與消費性裝置的應用
電腦與伺服器:桌上型或伺服器組件中,PCIe/PCI 插槽、DIMM 插槽與 M.2 插槽的金手指接點是重點。甚至高階系統也使用板邊連接器;鍍金墊提供低損耗、高速走線,可支援多 GHz 資料。
嵌入式與工業模組:許多工業與嵌入式板卡使用背板插件。這些必須長期耐用且能在嚴苛條件下運作,因此航太、醫療與控制電子常採用硬金電鍍與 IPC Class-3。
消費性電子:微型邊緣接點隨處可見:SIM 卡槽、電池蓋、記憶卡、手機/平板/IoT 裝置的模組板。雖經常插拔,設計良好且電鍍得當即可使用數年。
透過設計—製造協同確保長期性能

邊緣連接器的可靠度建立在良好設計與精準製造。設計者須遵守 DFM 指南(墊距、倒角間隙等),否則即使電鍍良好也可能因墊被切或邊緣薄弱而失效。製造商須嚴格控管金厚與倒角,使成品與設計一致。
依 IPC,亦須遠離手指的 via 與防焊,並保持電鍍均勻,皆有助提高耐用度。生產中的插拔力與導通測試可及早發現問題。簡言之,可靠的邊緣連接須同時顧及機械與電氣限制。今日的高速連接器公差緊湊,需謹慎佈局與受控制造,才能長期無憂運作。

常見問題
Q:什麼是 PCB 金手指連接器?與其他連接器有何不同?
A:金手指連接器就是沿 PCB 邊緣的一排鍍金墊,與插座或插槽配對。與排針或線束不同,「接腳」就在板邊,使整體設計模組化。
Q:何時該在手指用 ENIG、何時用硬金?
A:若板子僅插拔幾次或為拋棄式單元,可用較便宜但耐磨較差的 ENIG。擴充卡、測試板或現場可替換模組等需反覆插拔者,請用硬金。
Q:為何某些邊緣連接器有雙排接腳?
A:雙排連接器在更小空間容納更多訊號。相較於單排墊,雙排交錯可讓接點數翻倍而不加倍連接器尺寸。
Q:送廠前如何驗證設計?
A:使用連接器的 3D 模型或機構圖檢查墊位。執行 DRC/DFM 並聚焦邊緣規則。可考慮先訂小量拼板測試插拔力。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......