初學者完整的 PCB 組裝工作流程
1 分鐘
- 步驟 1:從線路圖設計開始
- 步驟 2:PCB 佈局設計
- 步驟 3:準備製造檔案(Gerbers)
- 步驟 4:產生 BOM 與 CPL 檔案
- 步驟 5:逐步下單流程
- 為何初學者該選 JLCPCB?
- 結語
在設計與訂購印刷電路板組裝(PCBA)時,整個流程是將您的電子設計從數位線路圖轉變為功能完整的硬體原型。對初學者而言,這套流程乍看可能有些複雜。我們必須先從線路圖開始,設計 PCB 佈局,再彙整製造檔案,並備妥正確的元件。
幸運的是,像 JLCPCB 這樣的製造商讓整個流程變得簡單、經濟且人人皆可上手。本文將以 DIY 鎳氫/鎳鎘電池充電器專案為例,逐步帶您完成 PCB 組裝工作流程。讀完後,您將了解從線路圖到成品 PCB 的完整流程,以及如何透過上傳 Gerber、BOM 與 CPL 檔案,直接向 JLCPCB 下單 PCBA。
步驟 1:從線路圖設計開始
每塊 PCB 都始於線路圖;這份邏輯藍圖定義了電子元件如何連接。PCB 線路圖會告訴我們接腳、數量與元件值。市面上有許多軟體,但業界常用的包括 KiCad、Altium Designer 與 EasyEDA。建議使用標準元件庫,並在完成線路圖後執行網表檢查。
在我的鎳氫/鎳鎘充電器專案中,線路圖包含充電 IC、限流電阻與電池連接器。這份線路圖就是最終 PCB 設計的基礎。
步驟 2:PCB 佈局設計
線路圖完成後,下一步是將其轉換為 PCB 佈局。此時設計才真正變得「有形」。匯入所有元件後,在此步驟進行擺放與走線。這不只是銅線的藝術,還需考量訊號完整性、阻抗匹配等諸多因素。以充電器板為例,我把電源元件靠近輸入端擺放,退耦電容靠近 IC,連接器則置於邊緣以便插拔。
務必記住製造商的最小製程能力;設計需依其規範進行。線寬、間距與過孔的最小尺寸皆可於官網查閱。
步驟 3:準備製造檔案(Gerbers)
如前文所述,Gerber 檔案是現今 PCB 製造商最可靠的製板依據。這些檔案描述了 PCB 的每一層:銅線、絲印、防焊層與鑽孔。Gerber 檔案包含頂層與底層銅線、防焊層、鑽孔與板框 DXF。
若使用 EasyEDA,可直接產生與 JLCPCB 相容的 Gerber ZIP 檔。KiCad 與 Altium 則需確認繪圖設定正確。EasyEDA 亦直接整合線上資料庫的元件與封裝資訊。
步驟 4:產生 BOM 與 CPL 檔案
當您需要 PCBA(印刷電路板組裝)時,還必須提供以下輔助檔案:
- BOM(材料清單):詳列所有元件,包含料號、值、封裝與製造商。
- CPL(元件擺放清單):又稱 Pick-and-Place 檔,提供 SMT 機器所需的 X-Y 座標、旋轉角度與位號。
以我的充電器專案為例,BOM 包含電阻、電容、微控制器與連接器;CPL 則確保自動組裝時每顆元件都能正確擺放。兩份檔案範例已附於下方。在 EasyEDA 中,Gerber、BOM 與 CPL 皆可於「製造」區直接產生。
步驟 5:逐步下單流程
1. 前往 JLCPCB PCBA 頁面。
2. 上傳專案的 Gerber 檔。
3. 上傳 BOM 與 CPL 檔。
4. 在瀏覽器中預覽 PCB 組裝;JLCPCB 會自動將零件對應至其庫存資料庫。
5. 從 JLCPCB 龐大的零件庫選擇元件;未選擇或不需要的零件會自動標記為 DNP。
6. 選擇組裝選項(例如 SMT 組裝、選擇性組裝)。
7. 確認訂單並結帳。
JLCPCB 因內部 BOM 匹配與現成庫存,服務速度更快。大型且完整的組裝產線可降低整體組裝成本與時間,非常適合原型製作。
為何初學者該選 JLCPCB?
雖然 PCB 服務商眾多,JLCPCB 特別適合學生、創客與初階工程師,原因如下:
- 與 EasyEDA 整合,一鍵下單。
- 龐大元件庫,即時更新庫存。
- 價格實惠,五片 PCB 起價 2 美元。
- 品質可靠,全球快速出貨。
- 從 Gerber 到 PCBA 的端到端單平台流程。
JLCPCB 成為從PCB 製造到 PCBA、CNC 與 3D 列印的一站式原型需求解決方案。
結語
本文完整說明從線路圖設計到收到成品 PCB 的組裝流程,總結如下:
- 建立線路圖。
- 設計 PCB 佈局。
- 產生 Gerber 檔。
- 準備 BOM 與 CPL 檔。
- 將所有檔案上傳至 JLCPCB;記得僅有 Gerber 檔不足以完成 PCBA 訂單。
- 收到組裝完成的 PCB 後進行檢查與測試。
透過我的鎳氫/鎳鎘電池充電器專案,我們看到每個步驟的實際應用。對初學者而言,EasyEDA + JLCPCB 的組合能以經濟且專業的方式,將想法化為可運作的電路板。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......