PCB 地彈指南:成因、影響及預防
1 分鐘
- 引言
- 地彈的成因
- 地彈對電路的影響
- 如何測量地彈
- 如何降低地彈
- 地彈常見問題
重點摘要
地彈是一種出現在 IC 晶片地與 PCB 地之間的電壓尖峰。當電流快速流經寄生電感時,便會產生這種現象(V = L × di/dt)。
多個輸出同時切換(稱為 SSO)會令問題更加嚴重。
地彈可能造成邏輯錯誤、錯誤重置及訊號振鈴。
可以使用示波器配合安靜低電平感測線來測量地彈。
良好的去耦、短接地迴路及較慢的壓擺率可以解決大部分問題。
引言
電路板可能通過工作台上的每項測試,但在實際使用時,卻開始無故丟失數據位元或重置。
元件沒有問題,原理圖也沒有問題。很多時候,這類隱藏故障源於地彈——一種只有在足夠多個輸出同時切換時才會出現的切換噪聲問題。
地彈不只是 IC 問題,也是佈局問題。良好的接地及去耦可以吸收地彈;即使使用相同晶片,較長的回流路徑或較弱的去耦也會令問題惡化。
簡單來說,地彈是 IC 內部地與 PCB 地之間的電壓差。當電流快速通過封裝及走線中的少量電感時,便會產生這種現象。
本指南涵蓋地彈的成因、對電路的影響、測量方法,以及如何透過佈局改善。若要了解更多電源供應內容,請參閱PCB 佈局中的旁路電容及PCB 電源分配網絡(PDN)設計指南。
地彈的成因
地彈始於 IC 封裝內部,而不是電路板上。
IC 封裝中的寄生電感
每個 IC 封裝都會在晶片與 PCB 之間增加少量電感。鍵合線、引線框架及焊球都不是理想導線。
可以將它想像成位於晶片地與 PCB 地之間的一個小電感。當電流變化通過該電感時,便會產生電壓:
V = L × di/dt
以典型的 di/dt 值 200 A/µs 為例,即使很小的電感也會產生明顯影響:
| 電感(L) | di/dt | 電壓尖峰(V) |
|---|---|---|
| 1 nH | 200 A/µs | 約 200 mV |
| 2 nH | 200 A/µs | 約 400 mV |
| 5 nH | 200 A/µs | 約 1000 mV(1 V) |
單條鍵合線可能只增加 1 至 5 nH 電感,但快速輸出驅動器可以將 di/dt 推高至數百 A/µs。此時,即使 2 nH 也可能產生數百毫伏的尖峰。
這正是地彈隨時間變得更嚴重的原因。封裝電感幾乎沒有改變,但切換速度提高了。
同步切換輸出(SSO)
單一引腳獨立切換通常不會造成太大問題。真正的問題是 SSO,即同一個 IC 上多個輸出同時切換。
每個輸出都會在同一條共用接地路徑上產生自己的 di/dt,這些電流會彼此相加,而不是相互抵消。
因此,DDR 記憶體或平行 GPIO 等寬匯流排最容易出現嚴重地彈。同步切換的引腳越多,尖峰就越大。
部分數據表會列出建議同時切換的最大輸出數量。將匯流排分散到更多接地引腳或更多 IC,是簡單有效的改善方法。
地彈對電路的影響
安靜低電平輸出引腳應保持在接近 0 V 的平坦狀態。地彈會在相鄰引腳切換期間以電壓尖峰形式疊加在其上。
當晶片地電位移動時,所有連接到它的訊號也會一起移動。原本應保持低電平的引腳可能會出現尖峰。
例如,對於 V_IH 接近 2.0 V 的 3.3 V 輸入,原本接近 0 V 的安靜低電平引腳,在大量切換期間可能向上跳升數百毫伏。這未必會令邏輯 0 變成邏輯 1,但會侵蝕噪聲裕量,甚至進入低電平與高電平之間的未定義區域。
可使用下表將症狀與可能原因對照:
| 症狀 | 可能原因 | 檢查位置 |
|---|---|---|
| 匯流排大量使用時出現位元錯誤 | 共用接地引腳上的 SSO | 同時切換的輸出數量 |
| 隨機重置或鎖死 | 重置、CS 或中斷訊號被錯誤觸發 | 鄰近切換訊號附近的時序 |
| 乾淨邊沿後出現振鈴 | 阻尼不足的 RLC 回流路徑 | 封裝及走線電感 |
| 只有高速運作時出現故障 | di/dt 超過封裝處理能力 | 輸出壓擺率 |
邏輯電平偏移及錯誤觸發
地彈不只會削弱數據線,也可能觸發原本不應該變化的輸入。
時鐘匯流排通常會忽略短暫毛刺,但重置、晶片選擇及中斷線沒有時鐘來過濾噪聲,短暫地彈便可能觸發錯誤邊沿。
重置線是最嚴重的情況。錯誤觸發可能在沒有明顯原因的情況下重置微控制器,日誌通常只會顯示隨機鎖死。
因此,良好工程設計會將重置線及晶片選擇線按照時鐘走線處理:下方使用完整接地、遠離噪聲節點,並在需要時加入小型 RC 濾波器。
訊號完整性下降
地彈也會令原始訊號中沒有的振鈴出現。
回流路徑會形成 RLC 電路。快速邊沿可能激發該電路產生振鈴,而大多數高速數碼路徑阻尼不足,因此振鈴不會立即穩定。
這種振鈴會縮小高速訊號的眼圖開口並增加抖動,甚至可能多次越過接收器閾值,造成重複時鐘觸發。
良好的佈局習慣、短走線、完整接地平面及較小迴路面積,有助控制振鈴。
如何測量地彈
安靜低電平感測線配置:一個輸出引腳保持低電平,同時切換相鄰引腳,並使用高頻寬示波器直接探測。
在修正地彈前,必須先觀察到它。標準方法是安靜低電平感測線測試。
將一個輸出引腳保持在低電平,切換同一接地引腳上的所有其他輸出,並直接探測這個安靜引腳。該引腳上出現的任何電壓,都是地彈,而不是訊號本身。
以下方法可以令測量更準確:
- 使用至少具備 1 GHz 頻寬的示波器。地彈尖峰通常只有數納秒寬。
- 使用短彈簧接地端,而不是鱷魚夾。過長的接地線會加入自身振鈴。
- 盡可能在靠近封裝引腳的位置進行探測。
請查看 IC 製造商的應用筆記,了解確切測試條件。如需了解接地平面對此問題的影響,請參閱PCB 接地平面降低 EMI 噪聲指南。
如何降低地彈
放置在 IC 電源及接地引腳 5 mm 內的去耦電容。
地彈無法完全消除,因為它源自每個 IC 封裝固有的物理特性,但可以將它降低至不再造成問題的程度。
| 技術 | 實施難度 | 最適用於 |
|---|---|---|
| 在 IC 引腳附近放置去耦電容 | 低 | 任何設計,首選改善方法 |
| 完整接地平面及短迴路 | 中 | 所有高速數碼電路板 |
| 控制輸出壓擺率 | 低 | GPIO 及非關鍵時序訊號 |
| 分散或錯開 SSO | 中 | 寬匯流排、FPGA/CPLD |
| 優化降壓轉換器迴路 | 中至高 | 配備開關穩壓器的電路板 |
在 IC 引腳附近使用去耦電容
這是最有效、也是成本最低的改善方法。
在 IC 的 VCC 及 GND 引腳 5 mm 內放置 0.1 uF 低 ESR 陶瓷電容。(0.1 uF 是標準值,但通常會結合 0.1 uF 與 10 uF 進行雙電容量濾波。)這樣可以為切換電流提供短迴路,而不是讓它經過電源及接地平面長距離流動。
使用多個過孔將電容連接到平面,而不要只使用一個過孔。多個並聯過孔可以降低電感。如果空間有限,也可以將電容放在電路板另一面,只要它仍然靠近 IC 引腳即可。
如需了解更多去耦及電源供應內容,請參閱PCB 電源完整性分析指南。
在 PCB 佈局中減少迴路電感
去耦電容負責處理最後幾毫米的電流路徑,其餘部分便屬於迴路電感問題。
保持走線短,並在完整接地平面上方佈線,不要跨越分割平面。詳情請參閱PCB 接地平面降低 EMI 噪聲指南。
在混合訊號電路板上,星形接地佈局可以讓嘈雜的數碼回流電流遠離敏感的模擬訊號。詳情請參閱了解 PCB 設計中的星形接地:實用指南。
不要在高速訊號下方分割接地平面,並讓回流過孔靠近訊號過孔。
控制輸出壓擺率
地彈源於 di/dt,因此較慢的邊沿可以直接改善問題。
許多 FPGA 及微控制器都可以按引腳調整驅動強度或壓擺率。這會降低 dv/dt,進而降低 di/dt。
取捨在於時序。較慢的邊沿需要更長時間越過輸入閾值。GPIO 及非關鍵線路可使用較慢壓擺率,只有真正需要高速的線路才使用全速設定。
分散同步切換輸出
如果 SSO 是主要原因,可以分散切換,而不是只從電氣方面對抗它。
將寬匯流排分散到多個 IC 上,讓電流由更多接地引腳分擔。部分 FPGA 工具也可以在輸出之間加入極短延遲,使它們不會完全同時切換。
即使是少量錯開,也能降低總 di/dt。這對具有寬匯流排的 FPGA 設計尤其有幫助。
降壓轉換器的地彈注意事項
降壓轉換器是電路板上最容易產生地彈的來源之一。
真正的問題是輸入電容熱迴路:電流從輸入電容流出,經過高側 FET、低側 FET,再返回輸入電容。這個迴路每納秒可能產生數安培的電流變化。
保持轉換器下方的接地平面完整,並將輸入電容迴路縮小至最低。控制器 IC 應使用 Kelvin 接地連接,避免嘈雜的功率電流與敏感接地引腳共用同一條走線。
如需完整佈局說明,請參閱開關穩壓器的有效 PCB 佈局指南。
地彈常見問題
問:什麼是地彈?
地彈是 IC 內部地與 PCB 地之間的電壓差,由快速電流變化通過少量寄生電感所造成。
問:PCB 設計中的地彈是什麼原因造成?
主要原因是 IC 封裝中的寄生電感及快速切換電流。多個輸出同時切換,即 SSO,會令問題更加嚴重。
問:如何知道問題是否由地彈造成?
隨機重置、晶片選擇或中斷線錯誤觸發,以及只有在大量切換時才出現的匯流排錯誤,都是常見跡象。使用示波器進行安靜低電平感測線測試可以確認問題。
問:如何修正地彈?
先在 IC 引腳附近放置去耦電容,再使用完整接地平面。降低壓擺率及分散 SSO 也有幫助。
問:地彈也會影響模擬電路板嗎?
會。如果數碼地彈與模擬地共用回流路徑,數碼噪聲便可能耦合到附近的模擬地。星形接地有助將兩者分隔。
結論:PCB 設計中的地彈
地彈源於寄生電感對快速切換電流的反應,可能造成難以追查的電壓尖峰、邏輯錯誤及振鈴。
解決方法主要是良好的佈局習慣:在引腳附近進行去耦,保持接地迴路短而完整,控制壓擺率,以及在寬匯流排上分散 SSO。使用安靜低電平感測線進行測量,確認改善措施是否有效。
在下一塊電路板上應用這些方法。如果希望在製造前由專業人員檢查接地及去耦設計,JLCPCB PCB 佈局服務可以在層疊及佈局仍然容易修改時協助檢查。
持續學習
同步 Buck 電源換流回路與 EMI 測試優化
拿 12 V 轉 5 V、3 A、500 kHz 的同步降壓器當例子。原理圖階段先用理想連續導通模型估算,占空比約為 5 ÷ 12,也就是 42%。電感 6.8 µH 時,峰對峰漣波電流約 0.86 A,滿載時電感峰值約 3.43 A。選型還要把輸入上限、電感容差、溫升、飽和與限流條件一起拉進來,接下來才是 PCB 佈局與 EMI 驗證。 同步 Buck 排查順序 先標出換流迴路,再標出 SW 敏感節點與回授取樣路徑,最後用 SW 波形、輸出漣波、負載步階與頻譜確認問題來源。 一、標出換流迴路才放元件 同步 Buck 有兩種主要狀態。高側開關導通時,輸入向電感供電;切到低側時,電感電流改由低側續流。電流變化最快的區域集中在輸入旁路電容、兩顆開關與 PGND 圍出的換流迴路。 圖 1. 同步 Buck 的脈動電流、換流迴路與 SW 高 dV/dt 節點 先貼近 VIN 與 PGND 小封裝陶瓷旁路電容先貼到 VIN 和 PGND 腳邊,再檢查銅箔圍出的面積與過孔位置。 縮短高 di/dt 回路 電容接入後不要繞去大電容或跨層折返,多出的寄生電感會轉化成過衝與輻射。 控制 SW 銅面 SW 銅箔只要滿......
PCB 地彈指南:成因、影響及預防
重點摘要 地彈是一種出現在 IC 晶片地與 PCB 地之間的電壓尖峰。當電流快速流經寄生電感時,便會產生這種現象(V = L × di/dt)。 多個輸出同時切換(稱為 SSO)會令問題更加嚴重。 地彈可能造成邏輯錯誤、錯誤重置及訊號振鈴。 可以使用示波器配合安靜低電平感測線來測量地彈。 良好的去耦、短接地迴路及較慢的壓擺率可以解決大部分問題。 引言 電路板可能通過工作台上的每項測試,但在實際使用時,卻開始無故丟失數據位元或重置。 元件沒有問題,原理圖也沒有問題。很多時候,這類隱藏故障源於地彈——一種只有在足夠多個輸出同時切換時才會出現的切換噪聲問題。 地彈不只是 IC 問題,也是佈局問題。良好的接地及去耦可以吸收地彈;即使使用相同晶片,較長的回流路徑或較弱的去耦也會令問題惡化。 簡單來說,地彈是 IC 內部地與 PCB 地之間的電壓差。當電流快速通過封裝及走線中的少量電感時,便會產生這種現象。 本指南涵蓋地彈的成因、對電路的影響、測量方法,以及如何透過佈局改善。若要了解更多電源供應內容,請參閱PCB 佈局中的旁路電容及PCB 電源分配網絡(PDN)設計指南。 地彈的成因 地彈始於 IC 封裝內部......
電壓穩壓器 PCB:實用設計指南
重點摘要 電壓穩壓器 PCB 不只是將一種電壓轉換成另一種電壓;它還必須在處理散熱、負載變化與電路雜訊的同時,提供穩定的輸出。 佈局與穩壓器 IC 同樣重要;請將輸入與輸出電容放在引腳附近,使用短的電源連接,並確保接地回流路徑直接且具低阻抗。 線性穩壓器簡單且安靜,但會將電壓差轉化為熱量損失;當降壓幅度或負載電流較大時,開關式穩壓器是更佳選擇。 輸入與輸出電容是穩壓器系統的一部分,並非可有可無的裝飾;其容量、類型,以及在某些情況下的 ESR,都必須符合穩壓器資料表的要求。 使用 12 V 電源設計時,請在佈線前計算功率耗散,因為即使電氣上正確的電路,若穩壓器無法有效散熱,仍可能失效。 開始佈線 12 V 設計前,請使用散熱設計章節中的快速選擇表,確認你的電壓與電流組合適合線性穩壓器,還是需要散熱器或降壓轉換器。 簡介 原型在工作台上看似完美,但接上負載後可能變得不穩定;輸出可能下陷,穩壓器可能熱到無法觸摸,甚至每次馬達啟動時微控制器都會重置。在大多數情況下,真正的問題不是穩壓器本身,而是電壓穩壓器的 PCB 佈局。 良好的穩壓器設計始於正確的電路,但不止於原理圖。走線電阻、電容位置、覆銅面積、接地......
電路板接地平面與電源平面指南 2026
重點摘要 優先保持銅箔連續:完整的 PCB Ground Plane(接地平面)可以建立 Low-Impedance Return Path、降低 Noise,而且即使在 Mixed-Signal PCB 中,通常也比任意分割 Ground Plane 更安全。 從 Current Loop 思考:每一條 Signal 都需要完整的 Return Path。High-Speed Trace 不應跨越 Plane Gap、Slot 或 Cutout。 提早規劃 Stack-Up:在 Routing Critical Signal 之前先決定 Layer Arrangement,並盡量讓 Power Plane 與 Ground Plane 靠近,以降低 Power Distribution Path 的 Inductance。 Placement 比事後補 Filter 更重要:縮短 Decoupling Loop、合理配置 Stitching Via,以及妥善進行 Component Grouping,可以從 Layout 階段降低大量 EMI 與 Ground Loop 問題。 製造前再次驗證:......
LDO vs 切換式穩壓器:效率、雜訊、散熱與 PCB Layout
重點摘要 先計算 LDO 功率耗散:在比較封裝或價格之前,務必先以最大輸入電壓與最大負載計算 LDO 的功率耗散。 規格會隨工作條件改變:壓差電壓、PSRR、雜訊、紋波、效率與暫態響應都應視為與工作條件相關的參數,而不是固定不變的數值。 兩者都高度依賴 PCB 佈局:降壓轉換器的高 di/dt 輸入迴路與高 dv/dt 開關節點會產生不同的耦合機制,因此都需要仔細規劃 PCB 元件配置與走線。 輸出電容選擇:考慮容差、溫度、老化與 DC Bias 效應後,輸出電容仍必須滿足所選 LDO 對電容量與 ESR 的要求。 混合式穩壓:先使用 Buck 再串接 LDO 可以為敏感電源軌供電,但必須先確認壓差裕量、不同頻率下的抑制能力、熱耗散、啟動時序以及反向電流行為。 前言 假設需要將 12 V 輸入轉換成 3.3 V、1 A 輸出。在評估 LDO 與切換式穩壓器時,第一個真正有用的問題並不是哪一顆 IC 封裝更小,而是穩壓器必須消耗多少功率。LDO 的功率耗散約為 (12−3.3)×1=8.7 W。忽略靜態電流時,其效率約為 3.3/12=27.5%。如果降壓轉換器在此工作點假設具有 90% 效率,那麼......
LVDS PCB佈局指南:設計技巧與實作範例
重點摘要 100 Ω差分阻抗:LVDS PCB佈局從一個數值開始:100 Ω差分阻抗。走線寬度、間距與電路板厚度都會決定這個數值。 差分對同步佈線:將同一差分對的兩條走線並排佈線,並將兩者的長度差控制在5至10 mil以內。 完整接地平面:切勿讓LVDS差分對跨越接地平面的缺口,否則會中斷回流路徑並損害訊號。 至少使用4層板:具有完整接地平面的4層板足以應付大多數設計。對於尺寸較大、佈線較密集的電路板,則可使用6層板。 佈線前先驗證:開始佈線之前先檢查阻抗數值。電路板製作完成後才修正,成本會高得多。 簡介 工程師在處理器與螢幕之間接好LVDS鏈路。電路板通電後,螢幕卻閃爍或出現雜訊。 元件沒有選錯,電路圖也沒有問題,真正的問題出在銅箔走線上。這就是為什麼LVDS PCB佈局指南與電路本身同樣重要。 LVDS代表低電壓差分訊號傳輸。它使用兩條匹配的導線傳送資料,而不是使用一條訊號線及接地。這使其兼具高速與低雜訊特性。 LVDS常見於螢幕、相機及車用電子設備。如果您曾經詢問LVDS的用途,簡短答案就是:任何需要在短距離內快速傳輸資料,同時又不希望產生雜訊的地方。 LVDS本身很容易使用,但要把電路板佈......