電壓穩壓器 PCB:實用設計指南
2 分鐘
- 簡介
- 電壓穩壓器在 PCB 上的工作原理
- 電壓穩壓器 PCB 圖解與電路圖
- 12V 應用的電壓穩壓器 PCB 設計
- 電壓穩壓器 PCB 佈局最佳實務
- 電壓穩壓器電路中的關鍵元件
- 電壓穩壓器 PCB 設計常見錯誤
- 電壓穩壓器 PCB 常見問題
- 電壓穩壓器 PCB 結論
重點摘要
電壓穩壓器 PCB 不只是將一種電壓轉換成另一種電壓;它還必須在處理散熱、負載變化與電路雜訊的同時,提供穩定的輸出。
佈局與穩壓器 IC 同樣重要;請將輸入與輸出電容放在引腳附近,使用短的電源連接,並確保接地回流路徑直接且具低阻抗。
線性穩壓器簡單且安靜,但會將電壓差轉化為熱量損失;當降壓幅度或負載電流較大時,開關式穩壓器是更佳選擇。
輸入與輸出電容是穩壓器系統的一部分,並非可有可無的裝飾;其容量、類型,以及在某些情況下的 ESR,都必須符合穩壓器資料表的要求。
使用 12 V 電源設計時,請在佈線前計算功率耗散,因為即使電氣上正確的電路,若穩壓器無法有效散熱,仍可能失效。
開始佈線 12 V 設計前,請使用散熱設計章節中的快速選擇表,確認你的電壓與電流組合適合線性穩壓器,還是需要散熱器或降壓轉換器。
簡介
原型在工作台上看似完美,但接上負載後可能變得不穩定;輸出可能下陷,穩壓器可能熱到無法觸摸,甚至每次馬達啟動時微控制器都會重置。在大多數情況下,真正的問題不是穩壓器本身,而是電壓穩壓器的 PCB 佈局。
良好的穩壓器設計始於正確的電路,但不止於原理圖。走線電阻、電容位置、覆銅面積、接地回流路徑與封裝溫度都會影響結果。本指南說明電壓穩壓器如何在 PCB 上運作,展示典型原理圖如何轉換成雙層 PCB,涵蓋常見的 12 V 轉 5 V 與 12 V 轉 3.3 V 設計,並提供可在實際電路板上使用的佈局與散熱規則。
我們的目的不是把每個電源供應器都變成複雜的電力電子專案,而是找出真正重要的因素,讓簡單的穩壓器可靠地成為電源供應器的一部分,而不是整個系統的弱點。
電壓穩壓器在 PCB 上的工作原理
電壓穩壓器會在輸入電壓或負載電流於工作範圍內變化時,讓輸出電壓維持在接近目標值。在印刷電路板上,穩壓器會與輸入電容、輸出電容、覆銅連接及接地路徑共同工作。常見方法有線性穩壓與開關式穩壓兩種。
線性穩壓器
線性穩壓器作為受控串聯元件運作,持續調整內部導通程度,使輸出保持在目標電壓。它的主要優點是簡單,只需少量外部元件,而且產生的開關雜訊極少。缺點是會發熱,因為穩壓器必須耗散多餘電壓。第一步可使用下式進行估算:
開關式穩壓器
開關式穩壓器使用電感、二極體或同步 MOSFET,以及電容器快速儲存與轉移能量。這種方式的效率高得多,尤其適合電壓差或電流差較大的情況;但它也使 PCB 佈局更加關鍵,因為高頻電流迴路可能造成漣波與 EMI。本文主要聚焦於線性穩壓器佈局;開關式電源級必須遵循其自身的迴路面積與 EMI 規則。
電壓穩壓器 PCB 圖解與電路圖
電壓穩壓器 PCB 設計始於電氣原理圖,原理圖顯示元件如何連接,而 PCB 佈局則顯示這些連接在實體上的行為。兩種視圖都不可或缺,因為紙面上正確的電路,若由過長、過窄或位置不佳的銅走線連接相同節點,實際性能仍可能不理想。
電壓穩壓器電路圖
圖 1。LM7805 電壓穩壓器電路圖;輸入與輸出濾波電容分別連接在 VCC、VOUT 與接地之間。
典型的電壓穩壓器 PCB 圖會依照以下順序排列:輸入電源、輸入電容、穩壓器 IC、輸出電容,最後是負載。例如使用 7805 或類似的固定式線性穩壓器時,請將輸入電容接在 VIN 與接地之間,並將輸出電容接在 VOUT 與接地之間。
輸入電容可在本地提供短時間電流,並消除可能經由電源線或上游供應器進入的高頻雜訊。輸出電容可幫助穩壓器在負載變化時維持穩定,並降低輸出漣波與瞬態變化。確切數值會依應用而異;對於 7805 類穩壓器,資料表通常會在元件遠離主電源濾波器時指定約 0.33 µF 的輸入旁路電容,輸出端則使用 0.1 µF 陶瓷電容;圖 1 與圖 3 所示的 10 µF 電容也能良好運作,並可應付較長的電源線,而許多 LDO 需要更大的輸出電容(通常為 10 µF 或以上),並可能指定 ESR 範圍。最終選擇一律應以穩壓器資料表為準。
若輸入突然失效而輸出仍可能帶電,加入反向保護二極體也很有用。它能為儲存在輸出端的能量提供更安全的通路,避免反向電流流經無法承受此電流的穩壓器。
從電路圖到 PCB 佈局
圖 2。LM7805 電壓穩壓器電路的印刷電路板佈局,顯示頂層銅箔走線與元件放置。
完成原理圖後,請為每個符號指定實體封裝,並將其放置在 PCB 上。重要的不是視覺上的對稱,而是電氣距離。將輸入電容放在 VIN 與接地引腳旁,將輸出電容放在 VOUT 與接地引腳旁。這樣可縮短電流路徑,降低走線電阻與寄生電感。
在雙層板上,你可以將大多數元件放在其中一層,另一層則維持大面積、連續的接地平面。請按照走線承載的電流來決定電源走線尺寸,不要讓它與訊號走線一樣狹窄。佈局必須讓人容易追蹤主要電流從連接器流經穩壓器再到負載的路徑。
12V 應用的電壓穩壓器 PCB 設計
12 V 輸入常見於汽車電子、工業控制器、轉接器、備用電池系統與 DIY 設備,也能凸顯線性穩壓器的散熱限制,尤其是所需輸出為 5 V 或 3.3 V 時。
常見的 12V 穩壓電路
圖 3。12V 轉 5V 的 LM7805 與 12V 轉 3.3V 的 AMS1117-3.3 線性電壓穩壓器電路圖,均配置濾波電容。
固定式 7805 類穩壓器是建立 12 V 轉 5 V 電源軌的簡單方案。電路需要穩壓器,以及相關資料表建議的輸入與輸出電容;只要元件溫度保持在允許範圍內,對於小型邏輯區段、指示燈或輔助電路等中等負載,通常都能令人滿意地運作。
你可以使用固定式 LDO 建立 12 V 轉 3.3 V 的電壓穩壓器,例如 AMS1117 額定電流最高可達 1 A,但在 12 V 輸入下,實際限制更接近 100–250 mA,具體取決於可用的覆銅面積,因為 SOT-223 封裝在自由空氣中的熱阻約為 90 °C/W,而使用大面積覆銅時最佳約為 46 °C/W。較大的壓降會直接轉化成更多熱量:在 12 V 輸入、3.3 V 輸出時,即使只有 300 mA 也會產生約 2.6 W 的耗散,超過 SOT-223 可安全耗散的能力(自由空氣中約 1.1 W,使用大面積覆銅時最佳約 2.2 W),因此元件會進入熱關斷;在這種等級下,應改用降壓轉換器。
在決定使用這個元件前,也請先檢查輸入額定值:原始 AMS1117 資料表列出的最大額定輸入電壓為 15 V,不同第二來源版本的上限可能不同,因此 12 V 電源軌已接近此限制,務必核對特定供應商的資料表。在汽車 12 V 系統中,負載突降(load dump)及其他瞬態電壓可能遠高於此值,因此必須先使用 TVS 二極體或前級穩壓級箝位電源軌,再讓電壓進入 LDO。由於許多 AMS1117 變體需要適當的輸出電容才能維持穩定,請把 10 µF 等常見數值作為起點,而不要視為通用規則。請注意,原始 AMS1117 資料表要求使用 22 µF 鉭電容作為輸出電容,而且此系列依賴輸出電容的 ESR 來維持迴路穩定;直接以低 ESR 的 X7R 陶瓷電容替代,可能導致輸出振盪,因此請查閱特定製造商對電容量與 ESR 的要求。最終一律以資料表為準。
無論哪種情況,在選擇封裝與 PCB 面積前都要先計算耗散功率。線性方案通常只適合低電流情況,而且是從 12 V 降低電壓時使用。可接受的安全電流會受到環境溫度、封裝熱阻、覆銅面積、氣流與最高允許接面溫度等因素影響。當預期耗散達到數瓦時,開關式穩壓器通常才是正確的工程選擇。
12V 穩壓器的散熱設計
圖 4。雙層 PCB 佈局示例,顯示 5V 與 3.3V 電壓穩壓器周圍用於散熱的大面積頂層覆銅區域。
散熱計算簡單卻很重要;線性穩壓器將 12 V 降至 5 V、電流為 1 A 時,會產生約 7 W 熱量;將 12 V 降至 3.3 V、電流為 0.5 A 時,則會產生約 4.35 W。由於這些數值對於小型 SOT-223 穩壓器來說過高,在一般 PCB 上若不採取積極的散熱措施便無法安全耗散,因此即使使用 TO-220 封裝,也可能需要散熱器。
表 1。12 V 線性穩壓器快速選擇指南:電壓與電流對應的功率損耗及建議方案。
| 輸入 → 輸出 | 電流 | 功率損耗 | 建議方案 |
|---|---|---|---|
| 12 V → 5 V | ≤ 100 mA | ≤ 0.7 W | SOT-223/SOT-23 LDO,僅使用覆銅,無需散熱器 |
| 12 V → 5 V | 約 250 mA | 約 1.75 W | TO-252(DPAK)或 TO-220,搭配大面積覆銅 |
| 12 V → 5 V | 500 mA | 3.5 W | TO-220 搭配散熱器,或改用降壓轉換器 |
| 12 V → 5 V | 1 A | 7 W | 使用降壓轉換器(線性穩壓器不切實際) |
| 12 V → 3.3 V | ≤ 100 mA | ≤ 0.87 W | AMS1117(SOT-223)搭配覆銅 |
| 12 V → 3.3 V | 500 mA | 4.35 W | 至少使用 TO-220 搭配散熱器;優先考慮降壓轉換器 |
將銅箔連接到穩壓器的散熱片,可透過將熱量擴散到整塊電路板來降低熱阻。導熱過孔可將部分熱量傳到底層的覆銅區域。可用的覆銅面積越大且越連續,散熱效果通常越好;但沒有任何單一覆銅面積能保證特定溫度,因為疊構、氣流、銅厚與外殼環境都會影響結果。
當計算出的功率損耗達到數瓦時,不要以增加覆銅來取代正確的穩壓器拓撲。對於較高電流的 12 V 轉換,降壓穩壓器通常比讓線性穩壓器接近熱極限更小、更冷卻,也更可靠。
電壓穩壓器 PCB 佈局最佳實務
對線性穩壓器而言,印刷電路板上最重要的考量是確保電容連接正確、提供低電阻的電源路徑、建立乾淨的接地回流,以及配置足夠的覆銅來承受熱量;而對開關式穩壓器,還必須縮小高頻迴路面積,以控制 EMI。
電壓穩壓器的元件放置
圖 5。詳細 PCB 佈局視圖,突顯輸入與輸出電容靠近電壓穩壓器引腳放置。
將輸入電容盡可能靠近 VIN 與穩壓器接地連接,並把輸出電容直接放在 VOUT 與接地旁。在封裝與佈線允許的情況下,小型穩壓器區段可採用一個實用目標:讓電容與各自的引腳距離保持在數毫米內。
長走線會增加電阻與電感,造成壓降,也使電路更難供應快速的本地電流變化。請確保從輸入連接器到穩壓器的走線足夠寬,並讓穩壓輸出從穩壓器連接到負載時避免不必要的變窄或繞路。請將大容量電容、TVS 元件與反極性保護放在它們實際要保護或支援的節點附近,而不要只因為板上有空位就隨意放置。如需一般電源區段放置規則,請參閱我們的PCB 佈局設計終極指南。
接地平面與回流路徑策略
圖 6。雙層 PCB 剖面圖,展示頂層電源路徑及相應底層接地平面的低阻抗回流路徑。
只要電路板佈局允許,請在包含線性穩壓器的區域下方使用完整且連續的接地平面;這可為負載電流提供低阻抗回流路徑,並幫助散熱。不要讓大電流回流被迫流經狹窄的訊號接地走線;除非系統層級有明確理由,否則也不要只在穩壓器正下方切割接地平面。
對於 7805 或 AMS1117 系列等線性穩壓器,不會像降壓轉換器那樣存在造成相同高頻迴路面積問題的開關節點;接地平面主要用於提供乾淨的參考、低電阻與散熱擴散。不過,在開關式穩壓器中,高 di/dt 迴路周圍的回流路徑必須更緊密,因為迴路面積會直接影響振鈴與 EMI。
散熱管理:覆銅與導熱過孔
圖 7。示意圖顯示頂視圖焊盤陣列,以及導熱過孔將熱量從頂層覆銅傳到背面覆銅層的剖面圖。
在散熱引腳或裸露焊盤上使用銅箔時,請按照資料表建議的焊盤圖形,在封裝允許的範圍內盡量使用較大面積。若需要將熱量傳到電路板另一側,請使用鍍通導熱過孔,把頂層覆銅連接到底層覆銅區域。PCB 散熱設計常見的起始值是成品孔徑 0.3 mm、間距約 1.0 mm。不過,過孔的確切尺寸仍必須符合 PCB 製造商的能力、焊接方式與焊盤設計。作為參考,JLCPCB 支援最小 0.15 mm 過孔及 0.25 mm 焊盤,因此 0.3 mm 導熱孔完全在標準能力範圍內。尺寸之外還有一點更重要:當過孔落在可焊接焊盤內時,回流焊期間熔融焊料可能沿孔壁流下,使焊點缺少焊料;因此,設於散熱焊盤內的過孔應填孔並覆銅封孔。對於 6 層及以上的電路板,JLCPCB 預設提供環氧樹脂填孔與電鍍覆蓋過孔,可保持焊盤平整並便於焊接。
覆銅與過孔有助於降低溫升,但不能取代散熱計算。請估算穩壓器的功率損耗,查閱資料表中的接面到環境或接面到外殼熱性能資料,納入實際環境溫度,並確保與最高接面溫度之間保有足夠裕量。如果電路板無法舒適地耗散預期熱量,請使用散熱器、降低電流、降低輸入電壓或改用開關式穩壓器。板材結構與銅厚也是兩項可調整因素:具有完整內部覆銅平面的 4 層板,比 2 層板更能擴散相同的功率損耗;將外層標準 1 oz 銅厚提升至 2 oz,也能明顯降低擴散電阻。這兩種都是向 JLCPCB 下單時可選的標準選項。
選擇承載電流的走線寬度時,請使用 IPC-2152 等成熟的尺寸計算方法,不要只憑外觀決定寬度。散熱設計同樣遵循這項原則:尺寸應以電流與溫度要求為依據,而不是一般佈局截圖。
電壓穩壓器電路中的關鍵元件
輸入電容
小型陶瓷電容具有低阻抗,適合處理高頻。另一方面,較大的電解電容或聚合物電容能在電源線較長或負載突然變化時,提供所需的整體能量。請使用穩壓器製造商建議的數值,並考慮額定電壓、額定溫度與 ESR。
輸出電容
輸出電容負責處理負載瞬態,而且在許多 LDO 中會影響控制迴路穩定性。不能簡單認為「電容量越大越好」;部分穩壓器會規定最小值,或指定可接受的 ESR 範圍。
反極性保護
如果電源可能接反,可以在反極性保護級中使用串聯二極體或 MOSFET 來保護電路板。所選方法取決於允許的壓降與電流。
TVS 二極體
當輸入容易出現瞬態,尤其是在長電纜、汽車應用或工業配線中,TVS 二極體非常有用。二極體的工作反向電壓與箝位額定值,應與正常輸入電壓及穩壓器的最大額定值相符。
跨接穩壓器的保護二極體
在某些電路中,從輸出端連接到輸入端的二極體,可在輸入電壓崩潰但輸出電容仍帶電時保護穩壓器。是否需要使用取決於穩壓器及電路條件。
電源 LED 指示燈
LED 搭配串聯限流電阻,可作為穩壓電源的簡單選配指示燈。請根據電源軌電壓、LED 順向電壓及所需 LED 電流選擇電阻,並將該電流計入穩壓器的負載預算。
電壓穩壓器 PCB 設計常見錯誤
電容離 IC 太遠。 穩壓器會看到額外的走線電感與電阻,這可能使瞬態變差,甚至影響穩定性。請將所需的輸入與輸出電容放在穩壓器引腳旁,並使用短的接地連接。
用於散熱擴散的覆銅太少。 穩壓器可能只通過幾秒鐘的電氣測試,卻在持續運作時過熱。請先估算功率損耗,再在確定元件位置前配置覆銅或散熱器。
關鍵位置缺少導熱過孔。 若熱量被困在頂層,即使有大面積底層覆銅平面,幫助也很有限。在封裝與組裝製程允許的情況下,請使用合適的過孔陣列,連接不同層之間的散熱覆銅。
使用纖細訊號走線佈設電源。 過窄的銅走線會造成壓降與局部發熱。請根據預期電流與溫升為電源走線定尺寸,不要為了與訊號走線外觀一致而犧牲寬度。
忽略回流路徑。 電流一定會回到來源。品質不佳的接地路徑可能在電路板不同位置產生不必要的電壓差,因此請讓電源回流寬闊、直接,並在需要時與敏感訊號路徑分開。
電壓穩壓器 PCB 常見問題
問:電壓穩壓器在印刷電路板上有什麼作用?
它為無法直接連接未穩壓電源的裝置提供穩定電壓,並幫助負載隔離正常的輸入變化;不過,穩壓器仍必須在其電壓、電流與散熱限制內設計。
問:如何在選擇線性穩壓器與開關式穩壓器之間作出決定?
當電流適中、壓降足以在散熱上管理,且你需要低雜訊或簡單電路時,請使用線性穩壓器。當效率、電池續航力或高電流轉換需求,使線性穩壓器的發熱問題變得不切實際時,請使用開關式穩壓器。
問:電壓穩壓器電路需要哪種電容?
輸入與輸出電容應使用穩壓器資料表指定的元件,因為其電容量、介電質類型、額定電壓,以及在某些情況下的 ESR,都會影響瞬態響應與穩定性。因此,絕不應以通用電容量取代製造商建議。
問:可以使用電壓穩壓器 PCB 將 12V 轉換為 5V 嗎?
可以,7805 類線性穩壓器可搭配低電流負載使用,但熱損耗約為(12 - 5)乘以負載電流。電流較高時,降壓轉換器通常是最佳選擇,因為它的功率損失少得多。
問:需要多大的覆銅面積才能散熱?
沒有通用答案;所需面積取決於封裝熱阻、銅厚、層數、氣流、環境溫度、過孔設計與允許的最高接面溫度。請先依穩壓器資料表的散熱指引設計,再透過計算及最壞負載條件下的溫度測試驗證最終設計。
電壓穩壓器 PCB 結論
可靠的電壓穩壓器 PCB 設計,需要把原理圖、元件選擇、佈局與散熱路徑視為一個完整系統。將所需電容彼此靠近放置,為電源與接地電流提供直接的銅走線,並在認定線性穩壓器能夠完成 12 V 轉換前先計算熱量。若耗散過高,通常改用開關式穩壓器,比在已經超載的線性元件周圍增加覆銅更合適。
JLCPCB 佈局工程師可在你確認穩壓器資料表、PCB 設計規則與散熱假設後,將設計轉化為成品。
持續學習
同步 Buck 電源換流回路與 EMI 測試優化
拿 12 V 轉 5 V、3 A、500 kHz 的同步降壓器當例子。原理圖階段先用理想連續導通模型估算,占空比約為 5 ÷ 12,也就是 42%。電感 6.8 µH 時,峰對峰漣波電流約 0.86 A,滿載時電感峰值約 3.43 A。選型還要把輸入上限、電感容差、溫升、飽和與限流條件一起拉進來,接下來才是 PCB 佈局與 EMI 驗證。 同步 Buck 排查順序 先標出換流迴路,再標出 SW 敏感節點與回授取樣路徑,最後用 SW 波形、輸出漣波、負載步階與頻譜確認問題來源。 一、標出換流迴路才放元件 同步 Buck 有兩種主要狀態。高側開關導通時,輸入向電感供電;切到低側時,電感電流改由低側續流。電流變化最快的區域集中在輸入旁路電容、兩顆開關與 PGND 圍出的換流迴路。 圖 1. 同步 Buck 的脈動電流、換流迴路與 SW 高 dV/dt 節點 先貼近 VIN 與 PGND 小封裝陶瓷旁路電容先貼到 VIN 和 PGND 腳邊,再檢查銅箔圍出的面積與過孔位置。 縮短高 di/dt 回路 電容接入後不要繞去大電容或跨層折返,多出的寄生電感會轉化成過衝與輻射。 控制 SW 銅面 SW 銅箔只要滿......
PCB 地彈指南:成因、影響及預防
重點摘要 地彈是一種出現在 IC 晶片地與 PCB 地之間的電壓尖峰。當電流快速流經寄生電感時,便會產生這種現象(V = L × di/dt)。 多個輸出同時切換(稱為 SSO)會令問題更加嚴重。 地彈可能造成邏輯錯誤、錯誤重置及訊號振鈴。 可以使用示波器配合安靜低電平感測線來測量地彈。 良好的去耦、短接地迴路及較慢的壓擺率可以解決大部分問題。 引言 電路板可能通過工作台上的每項測試,但在實際使用時,卻開始無故丟失數據位元或重置。 元件沒有問題,原理圖也沒有問題。很多時候,這類隱藏故障源於地彈——一種只有在足夠多個輸出同時切換時才會出現的切換噪聲問題。 地彈不只是 IC 問題,也是佈局問題。良好的接地及去耦可以吸收地彈;即使使用相同晶片,較長的回流路徑或較弱的去耦也會令問題惡化。 簡單來說,地彈是 IC 內部地與 PCB 地之間的電壓差。當電流快速通過封裝及走線中的少量電感時,便會產生這種現象。 本指南涵蓋地彈的成因、對電路的影響、測量方法,以及如何透過佈局改善。若要了解更多電源供應內容,請參閱PCB 佈局中的旁路電容及PCB 電源分配網絡(PDN)設計指南。 地彈的成因 地彈始於 IC 封裝內部......
電壓穩壓器 PCB:實用設計指南
重點摘要 電壓穩壓器 PCB 不只是將一種電壓轉換成另一種電壓;它還必須在處理散熱、負載變化與電路雜訊的同時,提供穩定的輸出。 佈局與穩壓器 IC 同樣重要;請將輸入與輸出電容放在引腳附近,使用短的電源連接,並確保接地回流路徑直接且具低阻抗。 線性穩壓器簡單且安靜,但會將電壓差轉化為熱量損失;當降壓幅度或負載電流較大時,開關式穩壓器是更佳選擇。 輸入與輸出電容是穩壓器系統的一部分,並非可有可無的裝飾;其容量、類型,以及在某些情況下的 ESR,都必須符合穩壓器資料表的要求。 使用 12 V 電源設計時,請在佈線前計算功率耗散,因為即使電氣上正確的電路,若穩壓器無法有效散熱,仍可能失效。 開始佈線 12 V 設計前,請使用散熱設計章節中的快速選擇表,確認你的電壓與電流組合適合線性穩壓器,還是需要散熱器或降壓轉換器。 簡介 原型在工作台上看似完美,但接上負載後可能變得不穩定;輸出可能下陷,穩壓器可能熱到無法觸摸,甚至每次馬達啟動時微控制器都會重置。在大多數情況下,真正的問題不是穩壓器本身,而是電壓穩壓器的 PCB 佈局。 良好的穩壓器設計始於正確的電路,但不止於原理圖。走線電阻、電容位置、覆銅面積、接地......
電路板接地平面與電源平面指南 2026
重點摘要 優先保持銅箔連續:完整的 PCB Ground Plane(接地平面)可以建立 Low-Impedance Return Path、降低 Noise,而且即使在 Mixed-Signal PCB 中,通常也比任意分割 Ground Plane 更安全。 從 Current Loop 思考:每一條 Signal 都需要完整的 Return Path。High-Speed Trace 不應跨越 Plane Gap、Slot 或 Cutout。 提早規劃 Stack-Up:在 Routing Critical Signal 之前先決定 Layer Arrangement,並盡量讓 Power Plane 與 Ground Plane 靠近,以降低 Power Distribution Path 的 Inductance。 Placement 比事後補 Filter 更重要:縮短 Decoupling Loop、合理配置 Stitching Via,以及妥善進行 Component Grouping,可以從 Layout 階段降低大量 EMI 與 Ground Loop 問題。 製造前再次驗證:......
LDO vs 切換式穩壓器:效率、雜訊、散熱與 PCB Layout
重點摘要 先計算 LDO 功率耗散:在比較封裝或價格之前,務必先以最大輸入電壓與最大負載計算 LDO 的功率耗散。 規格會隨工作條件改變:壓差電壓、PSRR、雜訊、紋波、效率與暫態響應都應視為與工作條件相關的參數,而不是固定不變的數值。 兩者都高度依賴 PCB 佈局:降壓轉換器的高 di/dt 輸入迴路與高 dv/dt 開關節點會產生不同的耦合機制,因此都需要仔細規劃 PCB 元件配置與走線。 輸出電容選擇:考慮容差、溫度、老化與 DC Bias 效應後,輸出電容仍必須滿足所選 LDO 對電容量與 ESR 的要求。 混合式穩壓:先使用 Buck 再串接 LDO 可以為敏感電源軌供電,但必須先確認壓差裕量、不同頻率下的抑制能力、熱耗散、啟動時序以及反向電流行為。 前言 假設需要將 12 V 輸入轉換成 3.3 V、1 A 輸出。在評估 LDO 與切換式穩壓器時,第一個真正有用的問題並不是哪一顆 IC 封裝更小,而是穩壓器必須消耗多少功率。LDO 的功率耗散約為 (12−3.3)×1=8.7 W。忽略靜態電流時,其效率約為 3.3/12=27.5%。如果降壓轉換器在此工作點假設具有 90% 效率,那麼......
LVDS PCB佈局指南:設計技巧與實作範例
重點摘要 100 Ω差分阻抗:LVDS PCB佈局從一個數值開始:100 Ω差分阻抗。走線寬度、間距與電路板厚度都會決定這個數值。 差分對同步佈線:將同一差分對的兩條走線並排佈線,並將兩者的長度差控制在5至10 mil以內。 完整接地平面:切勿讓LVDS差分對跨越接地平面的缺口,否則會中斷回流路徑並損害訊號。 至少使用4層板:具有完整接地平面的4層板足以應付大多數設計。對於尺寸較大、佈線較密集的電路板,則可使用6層板。 佈線前先驗證:開始佈線之前先檢查阻抗數值。電路板製作完成後才修正,成本會高得多。 簡介 工程師在處理器與螢幕之間接好LVDS鏈路。電路板通電後,螢幕卻閃爍或出現雜訊。 元件沒有選錯,電路圖也沒有問題,真正的問題出在銅箔走線上。這就是為什麼LVDS PCB佈局指南與電路本身同樣重要。 LVDS代表低電壓差分訊號傳輸。它使用兩條匹配的導線傳送資料,而不是使用一條訊號線及接地。這使其兼具高速與低雜訊特性。 LVDS常見於螢幕、相機及車用電子設備。如果您曾經詢問LVDS的用途,簡短答案就是:任何需要在短距離內快速傳輸資料,同時又不希望產生雜訊的地方。 LVDS本身很容易使用,但要把電路板佈......