保險絲符號完整指南:IEC、ANSI、PCB 設計與電路保護
2 分鐘
- 電路圖中的保險絲符號長什麼樣?
- IEC vs ANSI 保險絲符號:主要差異
- 不同保險絲類型的符號
- 如何讀懂電路圖中的保險絲符號
- 使用保險絲符號時的常見錯誤
- 實際電路圖中的保險絲符號(應用範例)
- 保險絲符號 vs 實體元件
- 保險絲符號 vs 電阻符號
- 保險絲符號 vs 斷路器符號
- PCB 設計中的保險絲符號
- 常見問題
- 結論
保險絲符號重點摘要
1. 保險絲符號代表過電流保護:它能明確指出電路中攔截故障電流的位置。
2. 必須串聯配置:不可並聯;保險絲必須直接串接在電源軌上。
3. IEC 與 ANSI 符號的外觀不同:IEC 使用內部具有垂直線的矩形;ANSI 則使用中央帶有直線的矩形,或 S 型曲線。
4. 標註資訊決定類型與額定值:應清楚標示元件代號(F1)、熔斷特性(F/T)、電流與電壓額定值。
5. 對 PCB 安全與認證非常重要:UL 與 CE 等標準都要求正確記錄保險絲符號資訊。
在幾乎所有電氣電路圖中,都可以看到保險絲符號。這個看似不起眼、卻非常重要的標記,可以讓工程師清楚知道過電流保護配置在什麼位置。無論您是第一次閱讀原理圖,還是準備設計量產用 PCB,了解電氣保險絲符號的外觀、含義以及如何解讀相關標註,都是一項基本技能。
本指南將從基礎開始介紹保險絲的原理圖符號,適合初學者以及實際從事工程設計的人員。在本指南中,您將了解:
1. 電路圖中保險絲符號的含義
2. IEC 與 ANSI 符號的差異
3. 不同類型的保險絲符號(快斷、慢斷、溫度保險絲)
4. 如何讀取保險絲額定值與標註
5. 保險絲如何應用於 PCB 設計
6. 應避免的常見原理圖錯誤

電路圖中的保險絲符號長什麼樣?
電路圖中的保險絲符號會因採用的標準不同而有所差異,但所有版本都有相同的基本概念:電路線路中會加入一個特定圖形,用來表示可熔斷的保險絲元件。在實際原理圖中,保險絲符號始終會與電源軌串聯。
IEC vs ANSI 保險絲符號:主要差異
如果您想知道保險絲符號究竟長什麼樣,實際外觀取決於原理圖採用的是國際標準還是北美標準。
在 IEC 圖面中,通常可以看到內部帶有垂直線的矩形符號;ANSI 圖面則通常使用中央具有連續直線的矩形,或使用彎曲線條來表示實際保險絲線。
在處理不同國家或地區的設計時,能夠辨識這些不同形式非常重要。
圖:並列展示 IEC 標準保險絲符號以及兩種 IEEE/ANSI 標準保險絲符號。
IEC 保險絲符號(IEC 60617 標準)
IEC 標準使用矩形框表示保險絲,連接線會接到矩形外框兩端,內部靠近兩側的位置通常具有垂直線或較短的分段區塊。這種抽象的幾何圖形廣泛使用於歐洲、亞洲以及全球性產品的原理圖中。
ANSI 保險絲符號(IEEE/ANSI 標準)
IEEE/ANSI 標準比較特殊,因為它接受兩種不同的表示方式。第一種是具有中央連續直線的矩形框;第二種則比較接近實體保險絲線的外觀,使用 S 型曲線或環狀線條,兩端附有小型端點圓圈。這兩種形式主要使用於美國以及部分加拿大工程領域。
| 特性 | IEC(IEC 60617-7) | ANSI/IEEE(Y32.2) |
|---|---|---|
| 外觀 | 矩形,靠近兩端具有內部垂直線 | 中央具有直線的矩形,或 S 型曲線元件 |
| 主要使用地區 | 歐洲、亞洲、全球性產品 | 美國、部分加拿大設計 |
| 圖形設計方式 | 矩形、分段式 | 中央連續線矩形,或描述實體熔絲的波浪線 |
| 標準制定機構 | 國際電工委員會 | IEEE/美國國家標準協會 |
應該使用哪一種保險絲符號標準?
- 設計面向國際或歐洲市場 → 使用 IEC
- 設計面向美國市場 → 使用 ANSI
- 使用 EDA 工具 → 在不同原理圖頁面混用符號之前,請先確認元件庫採用的標準(EasyEDA 與 KiCad 通常預設採用 IEC,而較舊的 Eagle 元件庫則經常採用 ANSI)
不同保險絲類型的符號
並非所有保險絲都完全相同,因此原理圖會利用不同符號變化或文字標註來區分不同類型。

圖:八種保險絲符號,包括一般型、快斷型、慢斷型、溫度保險絲、PTC 自恢復保險絲、保險絲開關隔離器、帶撞針保險絲以及油浸式保險絲。
一般保險絲符號
這是沒有額外標示的標準保險絲符號。當保險絲類型已另外在 BOM 中指定,或熔斷特性對原理圖並非關鍵資訊時,可以使用這種符號。
快斷型保險絲符號(F/FF)
- 圖形特徵:在較完整的原理圖中,通常會使用 IEC 保險絲符號,並在矩形右側區域內加入一個實心圓點。
- 在額定電流之前標示「F」(Fast,快速)或「FF」(Very Fast,非常快速)。
- 幾乎會立即對過電流做出反應,延遲時間非常短。
- 常用於精密類比電路、量測設備,以及無法承受電流突波的設計。
慢斷型(延時型)保險絲符號(T/TT)
- 圖形特徵:IEC 符號右側區域內通常會有兩個實心半圓相互接合,看起來類似沙漏。
- 標示「T」(Time-Delay,延時)或「TT」(Very Slow,非常慢)。
- 能承受短時間的啟動浪湧電流,而不立即熔斷。
- 常見於馬達驅動電路、切換式電源供應器以及變壓器一次側。
溫度保險絲符號
- 圖形特徵:通常畫成一個矩形,並由左下向右上穿過一條斜線,下方標示「t°」。
- 依溫度動作,而不是依電流動作。
- 通常標示動作溫度(例如 TF 73°C),而不是額定電流。
- 常見於吹風機、咖啡機以及電池組等電器。
Polyfuse(PTC 自恢復保險絲符號)
- 圖形特徵:通常採用標準電阻符號(鋸齒線或矩形框),再用一條具有短水平底線的斜線穿過,並附加「+t°」標記。
- 屬於聚合物正溫度係數(Polymeric Positive Temperature Coefficient,PTC)元件。
- 當過電流產生過多熱量時進入保護狀態,冷卻後會自動恢復。
- 故障排除後不需要更換保險絲,電路可以自行恢復正常。
保險絲開關符號
- 圖形特徵:畫成向上傾斜的開關接點,保險絲矩形則直接配置在活動式開關線上。
- 在單一符號中結合保險絲與開關功能,常見於工業控制盤原理圖與配電盤。表示裝置同時可以隔離電路並提供過電流保護。
帶撞針保險絲符號
- 圖形特徵:標準保險絲矩形下方中央延伸一條垂直線,中間具有間隙,看起來像虛線。
- 內部具有彈簧驅動的撞針(Striker),保險絲熔斷時撞針會向外彈出。
- 可用來觸發微動開關,以遠端顯示保險絲已熔斷,或自動觸發多極開關/斷路器。
- 主要應用於中壓與高壓工業設備。
油浸式保險絲符號
- 圖形特徵:外部矩形內再包含一個較小矩形,電路線從中穿過,最中央則有一個實心圓點。
- 代表熔斷元件完全浸泡在油中的保險絲,可以安全熄滅高電壓電弧。
- 幾乎只應用於高壓電力配電網路與變電所。
如何讀懂電路圖中的保險絲符號
正確讀懂保險絲符號,對故障排除以及安全系統設計非常重要。可以按照以下步驟準確解讀。
1. 找出保險絲符號
保險絲符號會與受保護電路串聯,通常位於電源輸入端或子電路輸入端附近。沿著電路路徑追蹤,即可判斷它會保護哪些後端元件。
2. 確認保險絲符號標準(IEC vs ANSI)
查看電路圖的圖例。確認採用 IEC(矩形框)還是 ANSI/IEEE(S 型曲線或中央帶線矩形),可以避免將保險絲誤認成電阻。
3. 從圖形特徵辨識保險絲類型
觀察符號的基本形狀,以及是否附加其他圖形元素。這些視覺特徵會表示保險絲的工作方式:
- 一般符號:通用型過電流保護。
- 圓點或沙漏:分別表示快斷型(實心圓點)或慢斷型(沙漏)特性。
- 斜線或「t°」:通常代表溫度保險絲或可恢復式 PTC 元件。
- 機械結構:例如開關接點(保險絲隔離器)、輔助訊號接點或撞針等,通常表示監控、隔離或機械跳脫功能。
4. 解讀額定值與標註
最後,讀取符號旁邊的英數文字標註。這些文字會決定實際元件的規格:
- 參考標號(F、FU):現代 EDA 工具通常使用 F1 或 F2 等代號,而較舊的工業圖面則可能使用 FU1。
- 額定電流(A):保險絲可以安全承受的最大工作電流,例如 2A。
- 額定電壓(V):必須高於電路的供應電壓,例如 250V,才能確保故障時具有足夠的安全分斷能力。
- 熔斷特性:通常標示「F」(快速動作)或「T」(延時/慢斷)。
範例:完整解讀保險絲標註
F1 T 1.6A 250V
表示:保險絲 1|延時型(慢斷特性)|額定電流 1.6A|額定電壓 250V

圖:電路圖中的保險絲符號標註示例,說明 F1 參考標號、慢斷類型、額定電流以及額定電壓。
使用保險絲符號時的常見錯誤
以下問題經常出現在設計審查、製造交接以及認證稽核流程中。
混用 IEC 與 ANSI 標準
代工製造商與認證審查人員通常希望整份設計採用一致的標準。混用不同符號標準會拖慢審查流程,也可能造成元件採購上的歧義。
缺少額定電壓
額定電流通常很容易受到注意,但額定電壓卻經常被忽略。如果保險絲的額定電壓不足,發生故障時內部可能產生持續電弧,而不是安全地切斷電流。
保險絲類型錯誤(F vs T)
即使額定電流相同,如果選錯類型,保險絲可能在正常啟動浪湧時就熔斷,或者在真正發生故障時反應不夠快。原理圖中的 F/T 標註就是為了避免這類問題。
電路中的安裝位置錯誤
保險絲兩端必須連接不同 Net。如果兩端都連接到相同 Net,就等於將保險絲短路旁路,完全無法提供保護。ERC 通常能找出這類問題,但仍應手動再次確認。
忽略自恢復保險絲(PTC)
對 USB 供電或電池供電的消費性電子產品而言,PTC 自恢復保險絲通常是很合適的選擇。許多設計人員會直接使用一般保險絲,而沒有考慮到自動恢復型元件可能為最終使用者提供更方便的使用體驗。
實際電路圖中的保險絲符號(應用範例)
單獨了解保險絲符號很有幫助,但要真正掌握其用途,還需要了解保險絲符號在實際電路中的工作方式。

圖:保險絲符號應用於電源供應器、車用電子、低電壓 PCB 與工業控制電路圖的範例。
電源供應電路中的保險絲符號
在電源供應器(SMPS、變壓器、充電器)中,保險絲符號通常配置在輸入端,用來保護整個系統。
- 與 AC/DC 輸入串聯
- 位於變壓器或穩壓器之前
- 保護所有後端電路
車用電路中的保險絲符號
車用系統會將中央電池的電力分配至多個子系統,而每個子系統都需要適當的保護。
- 每一條支路都配置專用保險絲
- 常見於頭燈、ECU、資訊娛樂系統
- 避免單一故障影響整輛車
PCB 層級保護中的保險絲符號(低電壓)
在 USB 供電裝置以及嵌入式系統中,自恢復保險絲被廣泛使用。
- 使用 PTC/Polyfuse 符號
- 故障排除後可以自動恢復
- 不需要人工更換保險絲
工業控制電路中的保險絲符號
工業系統通常需要處理較大的電流,因此同時需要過電流保護以及電氣隔離。
- 經常與開關結合使用(保險絲隔離開關)
- 用於馬達驅動器與控制盤
- 有助於安全維修與系統關閉
保險絲符號 vs 實體元件
電路圖中的保險絲符號代表的是功能,而不是實體外觀。在實際設計中,同一個符號可能會根據應用與環境對應到完全不同的實體元件。

圖:比較標準保險絲原理圖符號,以及玻璃管保險絲、SMD 晶片保險絲、車用片式保險絲、PTC Polyfuse、溫度保險絲與 HRC 工業保險絲等實體元件。
玻璃管保險絲 vs 原理圖符號(通孔型)
在市電與高電壓應用中,原理圖中的保險絲符號通常會對應到圓柱形玻璃管保險絲(例如 5×20 mm),兩端具有金屬端帽。
- 使用通孔式保險絲夾或保險絲座
- 使用者可以輕鬆更換
- 常見於電源供應器、家電以及 AC 輸入端
SMD 保險絲 vs 原理圖符號(表面黏著型)
在小型電子產品中,同一個原理圖保險絲符號可能對應到外觀類似小型電阻或電容的 SMD 晶片保險絲。
- 提供 0603、0805、1206 等封裝
- 直接安裝於 PCB 上
- 焊接完成後通常不方便由使用者自行更換
車用片式保險絲 vs 原理圖符號(高電流)
在汽車以及 DC 電源系統中,保險絲符號通常對應具有塑膠外殼與金屬插腳的片式保險絲。
- 用於 12V/24V 系統
- 使用不同顏色表示額定電流
- 透過片式保險絲座或插槽安裝
保險絲開關隔離器 vs 原理圖符號(工業隔離)
保險絲開關符號代表一種內部安裝可更換保險絲元件的隔離裝置。雖然原理圖看起來只是簡單的開關搭配保險絲框,但實體元件通常與符號差異很大。
- 實體外觀看起來類似模組化小型斷路器(MCB),但內部安裝的是可更換式保險絲元件。
- 透過正面的塑膠撥桿或手柄操作,可以安全斷開電路並更換保險絲。
- 常見於 DIN 導軌控制盤、主配電盤以及馬達控制中心。
帶撞針保險絲 vs 原理圖符號(機械跳脫)
具有向下延伸線條的原理圖符號,會對應到內部包含彈簧驅動撞針的大型特殊圓柱形保險絲。
- 保險絲熔斷時,撞針會從保險絲末端實際彈出
- 撞針可以推動旁邊的微動開關,觸發遠端警報,或讓較大型斷路器跳脫
- 常見於中壓與高壓開關設備
油浸式保險絲 vs 原理圖符號(高電壓)
具有雙層矩形的油浸式保險絲符號,實際上通常對應到具有厚重金屬端帽以及明顯橡膠 O 型環密封件的高強度圓柱形陶瓷保險絲。
- 設計成安裝並完全浸泡在充油式開關設備內
- 油液可以安全抑制並熄滅大型電氣電弧
- 主要應用於公用事業變電所以及中高壓電力配電

圖:比較保險絲開關隔離器、帶撞針保險絲與油浸式保險絲的原理圖符號及實體外觀。
保險絲符號 vs 電阻符號
在閱讀原理圖時,最常見的誤判之一就是把保險絲與電阻混淆,尤其是在 IEC 與 ANSI 圖面之間切換時。

圖:IEC 與 ANSI 保險絲符號及其相對應電阻符號的比較。
| 特性 | 保險絲 | 電阻 |
|---|---|---|
| IEC 符號 | 具有內部垂直線的矩形 | 矩形,內部沒有垂直線 |
| ANSI 符號 | 中央具有直線的矩形或 S 型曲線元件 | 鋸齒線 |
| 參考標號 | F(例如 F1) | R(例如 R1) |
電路中保險絲符號與電阻符號的功能差異
保險絲在發生過電流時會永久斷開,以保護電路;電阻則會持續存在於電路中,主動限制電流並將電能以熱量形式消耗。
注意
如何避免誤判
請務必確認參考標號:F 代表保險絲,R 代表電阻。如果不熟悉該圖面的製圖標準,請勿單純依靠符號外形判斷。如果您正在比較各種保護與電子元件符號,也可以進一步了解它們與電阻(請參考我們的電阻符號指南)以及二極體(請參考我們的二極體符號指南)之間的差異。
保險絲符號 vs 斷路器符號
兩者都可以提供過電流保護,但它們的應用規模不同,而且故障發生後的工作方式也不同。
保險絲通常使用矩形或曲線元件表示,而斷路器符號則通常包含兩個端點圓圈,中間以向上彎曲的弧線連接,或使用帶有半圓形跳脫指示的開關接點。

圖:標準保險絲原理圖符號與斷路器原理圖符號的並列比較。
保險絲與斷路器的功能差異(更換 vs 重置)
保險絲熔斷後必須手動更換新的元件;斷路器則代表可重置裝置,在故障排除後可以手動或自動重新投入使用。
注意
何時使用不同的保護裝置
保險絲通常配置在 PCB 層級,用來保護電子設備,而且具有非常快速的反應速度。斷路器則通常配置在控制盤或建築物配線層級,並經常提供可調整的選擇性保護能力。
PCB 設計中的保險絲符號
在 PCB 設計中,保險絲的原理圖符號只是完整設計流程的起點,而不是終點。
從原理圖到 PCB 的工作流程(逐步說明)
- 在原理圖中放置保險絲符號(EasyEDA、KiCad、Altium、Eagle)
- 指定與實際元件封裝相符的 Footprint。
- 在元件屬性中設定數值(額定電流、額定電壓、熔斷類型)。
- 執行 ERC,確認保險絲確實串聯在電路中,而不是懸空或被旁路。
保險絲 Footprint(SMD vs 通孔)
原理圖符號本身與實際封裝無關。0805 晶片保險絲與 5×20mm 玻璃管保險絲,可以使用完全相同的原理圖符號。
- 通孔型:Fuse_Holder_Keystone_3557 或類似保險絲座
- SMD:Fuse_1206 或 Fuse_0805(晶片保險絲)
為了確認可以取得設計所需的正確元件,您可以在 JLCPCB 零件庫中瀏覽大量經過驗證的電子元件。
PCB 佈局中的保險絲配置指南
- 必須串聯在所要保護的電源軌上,絕對不要並聯。
- 在實際條件允許的情況下,應盡量靠近電源輸入端,並配置在電源軌分支之前。
- 通孔型:靠近電路板邊緣配置,方便現場維修與更換。
- SMD:配置於頂層,並在絲印上清楚標示。
從符號到製造(實際工作流程)
在專業工作流程中,原理圖符號會直接轉換成可實際製造的實體佈局。完成設計後,請產生 Gerber 檔案,Footprint 資訊將包含於銅層與絲印層中。

圖:展示同一個由連接器、保險絲與 IC 組成的電路,分別以原理圖符號、2D PCB Footprint 以及 3D 電路板模型呈現。
透過快速交期(PCB 製造最快 24 小時),JLCPCB 提供精密 PCB 製造服務,協助您的保險絲保護設計從原理圖準確轉化成實體電路板。
將 Gerber 檔案上傳至 JLCPCB → 新使用者首次下單可領取優惠券。
常見問題
問:保險絲在電路中有什麼作用?
保險絲是一種犧牲式安全保護元件。當電路發生過電流狀況,例如短路或過載時,保險絲內部元件會熔斷並切斷電氣連接,以保護後端電路。
問:電路圖中的保險絲符號是什麼?
它以圖形方式表示串聯在電路中的過電流保護裝置。符號的位置、類型標記以及相關標註會決定電路如何受到故障電流保護。
問:保險絲符號長什麼樣?
依 IEC 標準,保險絲通常使用兩端附近具有內部垂直線的矩形表示。ANSI/IEEE 標準則使用中央具有連續直線的矩形,或使用 S 型/波浪線表示內部保險絲線。
問:IEC 與 ANSI 保險絲符號有什麼差異?
IEC 符號採用幾何且較抽象的形式,在全球與歐洲廣泛使用;ANSI 符號則較接近實際保險絲線的外觀,主要使用於北美工程領域。
問:保險絲符號和電阻符號相同嗎?
不同。雖然在 IEC 圖面中兩者外觀可能有些相似,但保險絲(F)會在故障發生時切斷電流,主要以安培(A)標示額定值;電阻(R)則用來限制電流並將能量以熱量方式消耗,阻值以歐姆(Ω)表示。
問:為什麼保險絲符號對 PCB 設計很重要?
保險絲符號會對應 PCB 上的實體 Footprint、定義相關安全保護需求、影響 BOM 產生方式,並有助於 PCBA 製造過程符合 UL/CE 等相關標準。
結論
保險絲符號在原理圖上雖然很小,但它所代表的資訊非常重要:採用的標準、保險絲類型、額定值以及配置位置都不能忽略。正確使用保險絲符號,可以減少元件採購錯誤、提升設計審查效率,並讓製造商或認證機構能夠準確理解您的電路設計。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......