免費 PCB 設計:通往創新的入口
1 分鐘
- 與製造整合
- 專業且複雜的設計能力
- 更快的交期
- 成本最佳化
- 完整的 PCB 設計流程
- a. 設計
- b. 佈局
- c. 繞線
- d. 最佳化
- 免費 PCB 設計的應用
- 成功 PCB 設計的最佳實踐
在當今快節奏的電子世界中,PCB 選擇既快速又實惠。免費的 PCB 設計服務讓從業餘愛好者到工程師的任何人都能將想法轉化為可運作的實體,徹底改變了整個產業。像 JLCPCB 這樣的平台,擁有超過 17 年的 PCB 製造經驗,並開發了 EasyEDA PCB 設計工具,讓使用者能輕鬆地從概念走向量產,大幅縮短上市時間。
與製造整合
免費 PCB 設計服務最大的優勢之一,就是與工業製程的整合。像 JLCPCB 這樣的平台提供一站式服務,將 PCB 佈局設計、製造、組裝、零件採購,甚至 3D 列印與 CNC 加工等進階服務全部串聯起來。這種整合方式讓使用者能簡化流程,避免同時管理多家供應商與製程所帶來的麻煩。
專業且複雜的設計能力
免費 PCB 設計服務適用於各種專案,從簡單到複雜,包括高頻、高速、軟性印刷電路板(FPC)與高功率需求。使用者還可獲得專業的阻抗計算、PCB 疊構配置與可製造性設計(DFM)檢查等工程諮詢,確保即使是最複雜的設計也能符合業界標準,並在預期應用中可靠運作。
更快的交期
在電子產品開發中,時間至關重要,而免費 PCB 設計服務能大幅加快設計流程。透過使用經過驗證的設計模組,使用者可提升設計速度並縮短交期。像 JLCPCB 這樣的平台擁有自己的生產與佈局服務,能快速交付複雜設計,讓使用者比以往更快完成原型與修改。
成本最佳化
使用免費 PCB 設計服務的最大理由之一就是能節省成本。JLCPCB 作為 PCB 製造商,深知如何在維持最高性能與易用性標準的同時,將製造成本壓到最低。這項優勢讓使用者能專注於創新,而無需擔心預算,以低成本實現想法。
完整的 PCB 設計流程
免費 PCB 設計服務通常有一套固定流程,讓使用者能快速完成設計。一般流程如下:
a. 設計
· 上傳您的線路圖:
使用者需先上傳線路圖檔案,才能向 PCB 佈局服務索取報價。
· 審核與報價:
JLCPCB 會審核您提交的設計,並根據專案需求提供報價。
· 付款與確認:
客戶付款後,設計方案即進入審核與確認階段。
b. 佈局
· 疊構設計:
佈局流程的第一步是設計疊構,確保 PCB 符合所有需求。
· 設計規則設定:
設定設計規則以符合業界標準。
· 元件擺放設計:
為達到最佳效能,元件會依策略擺放於 PCB 上。
· 確認與最佳化:
使用者審閱佈局後進行最佳化。
c. 繞線
· Fanout 最佳化:
繞線流程的第一步是最佳化 fanout,確保連接正常。
· PCB 繞線:
在此步驟進行實際的走線,依設計連接所有元件。
· 等長調整:
必要時進行等長繞線調整,以維持訊號完整性。
· DRC 檢查:
在定稿前進行設計規則檢查(DRC),找出任何佈局問題。
d. 最佳化
· 絲印調整:
調整絲印層後,影像即告完成。
· 資料輸出:
輸出檔案現已準備好用於生產。
· 最終確認:
客戶在生產開始前給予最終批准。
· 生產除錯與歸檔:
專案會進行除錯以確保一切正常運作,並歸檔以供未來使用。
免費 PCB 設計的應用
· 消費性電子開發:
免費 PCB 設計工具對於開發智慧家庭裝置與穿戴式科技等消費性電子產品至關重要。易於取得的特性讓設計者能快速創新並縮短上市時間。
· 教育用途:
學校利用免費 PCB 設計服務教授電路設計與電子學,這種實作方式讓學生能透過實際應用學習。
· 新創公司的快速原型製作:
新創公司可透過免費 PCB 設計服務製作原型,無需大量前期投資。這種彈性讓他們能根據使用者回饋快速迭代,對產品精進至關重要。
· DIY 電子專案:
業餘愛好者可利用免費 PCB 設計服務進行實驗與製作個人專案,無論是開發全新裝置或改良舊有設計,這些工具都能激發創意。
· 開源硬體專案:
免費 PCB 設計服務讓許多開源硬體專案得以協作與分享想法,這種方式促進創新並支持社群驅動的開發。
成功 PCB 設計的最佳實踐
· 設計前先規劃:
開始設計 PCB 前,先花時間記錄專案需求並規劃 PCB 架構,這種規劃有助於元件組織與走線安排。
· 遵循標準規範:
遵守業界 PCB 設計規範,如走線寬度、間距與元件擺放,可降低生產問題的發生機率。
· 善用模擬工具:
若有模擬工具,請在實際製作前測試電路效能,這有助於及早發現並修正設計問題。
· 製作原型並迭代:
不要害怕製作原型並根據需要迭代,迭代是精進設計並獲得理想結果的關鍵。
像 JLCPCB 這樣提供免費 PCB 設計服務的平台,已改變了個人與企業開發電子產品的方式。這些服務透過一站式、低成本且高效的解決方案,讓使用者能自由創新並製作符合需求的客製化 PCB。
只要擁有合適的工具並掌握正確的開發知識,任何人都能投身電子領域,實現想法,並為不斷演進的科技世界貢獻心力。立即探索免費 PCB 設計的潛力,開啟您的電子創新之旅。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......