空間維度的自由:深度解構 Flex PCB 與 Rigid-Flex 軟硬結合板的工程實務
1 分鐘
- 一、 柔性電路板的材料力學:為什麼 Polyimide 是黃金標準?
- 二、 靜態與動態彎折:如何避免「應力集中」?
- 三、 Rigid Flex PCB:軟硬結合板的架構優化
- 四、 針對 Flex PCB 的實戰 DFM (可製造性設計) 建議
- 五、 FAQ:關於柔性電路技術的常見疑問
在設計穿戴式設備、高端醫療儀器及現代摺疊手機時,傳統剛性基板往往成為限制空間利用效率的關鍵瓶頸。硬體開發正逐步從平面佈線轉向三維立體互連,促使柔性印刷電路板(Flex PCB)從輔助角色晉升為高密度封裝架構中的核心組件。
優秀的柔性印刷電路板設計實質上是一項兼顧電氣性能與機械應力管理的挑戰。這不僅是更換一種電路板材料的問題,更要求工程師深入理解材料疲勞行為、彎曲半徑限制以及三維空間內的佈線策略。作為全球領先的電子製造商,JLCPCB 在柔性電路板及軟硬結合板領域積累了豐富的製程經驗,能夠支持複雜定制電路板項目,促進從設計構想到高可靠性實體產品的順利轉化。
一、 柔性電路板的材料力學:為什麼 Polyimide 是黃金標準?
相較於常見的 FR4 基板,柔性電路板(FPC Board)主要依賴其基材的物理韌性。眾多印刷電路板材料中,聚酰亞胺(Polyimide, PI)因其優異的熱穩定性與機械強度,已廣泛應用於工業領域,成為主流材料之一。
1. PI 材料的物理特性
聚酰亞胺薄膜的厚度通常介於12.5微米至50微米之間,且具備較高的玻璃化轉變溫度(Tg)。此特性使其在表面貼裝技術(SMT)過程中所經受的高溫環境下,仍能維持良好的尺寸穩定性。對於客製化印刷電路板而言,該薄膜的極薄特性在縮減產品尺寸與重量方面具有重要意義。
2. 無膠基材的技術優勢
在現代工業設計領域,無膠基板的應用逐漸增加。傳統有膠基板由於膠層的存在,長期使用可能引發性能不穩定的問題,增加整體厚度。無膠基板透過採用特定的濺鍍或層壓工藝,將銅箔與聚醯亞胺(PI)材料複合,顯著提升了柔性印刷電路板的抗剝離性能,同時減少了高頻訊號傳輸中的介電損耗。
二、 靜態與動態彎折:如何避免「應力集中」?
在開發柔性印刷電路板 (FPCB) 時,明確其應用至關重要:是用於便於組裝的靜態彎曲(單次折疊),還是用於列印頭或可折疊螢幕等動態彎曲?
1. 彎曲半徑 (Bend Radius) 的計算
工程師在設計階段常忽視材料的彎曲極限,這是較為普遍的錯誤。對於單面電路板而言,彎曲半徑通常應控制於板厚6至10倍範圍;而雙面電路板則需保持在板厚10至15倍之間。若彎曲半徑低於該區間,則銅箔易因受到過度應力或壓縮而出現裂紋,進而導致電路板的疲勞損壞及功能失效。
2. 佈線技巧的實戰經驗
· 避免彎曲區設置過孔:過孔作為電路板結構的剛性節點,當置於彎折部位時,會引發應力集中,進而增加柔性電路板(FPC)失效的風險。
· 弧形走線(Arc Routing):彎曲路徑應盡量採用弧形走線設計,避免使用直角或45度角的線路。弧形走線能有助於均勻分散應力,顯著提升柔性電路板的耐用性。
· 交錯佈線 (Staggered Traces):在雙層板中,上下兩層的走線應儘量交錯排列,避免工字樑效應。該種佈線方式可增加板材的整體柔韌性。

圖1. 柔性電路板 (FPC) 在高密度設備中的彎折應用
三、 Rigid Flex PCB:軟硬結合板的架構優化
在涉及複雜元件安裝與多維空間布局的設計中,軟硬結合板(Rigid Flex PCB)提供了一種有效的解決途徑。此類板材結合了剛性電路板的穩定性與柔性電路板的靈活性,從而避免了傳統連接器及排線所帶來的成本與可靠性問題,顯著提升整體系統的穩定性。
1. 層壓工藝的挑戰
剛撓結合板的層壓製程是業界技術挑戰較高的一環,需要對同一板材中FR4與聚醯亞胺(PI)材料間的厚度進行精確控制。JLCPCB採用高精度的對準設備與先進的層壓工藝,確保剛性區域與柔性區域間的過渡平順且結構穩定。
2. 補強板 (Stiffener) 的策略應用
基板上並非所有區域均需柔性彎曲。對於需承受較大負載的元件,如連接器或BGA晶片,通常會增設補強板(Stiffener),這些補強多以FR4或不銹鋼材料製成。儘管不直接參與電氣連接,但能有效減少因振動或應力造成焊點失效。

圖2. 軟硬結合板 (Rigid-Flex PCB) 的立體結構
四、 針對 Flex PCB 的實戰 DFM (可製造性設計) 建議
成功的客製化印刷電路板方案,必須在設計階段就加入對生產端的工藝窗口(Process Window)的考慮。
1. 覆蓋膜的設計:覆蓋膜邊緣需與銅箔邊界保持至少0.1毫米距離,以防止組裝過程中黏合劑溢出。
2. 銅箔的選擇:選擇延展性更佳的軋製銅(RA銅)以適應動態彎曲需求,優於常見的電解銅(ED銅)。
3. 異形切割與防撕裂孔:此外,柔性電路板外形應避免尖銳內角,設計成圓角或加設防撕裂孔(Tear-drops),以降低板材使用過程中因應力集中而產生撕裂的風險。
專業洞察: 成本評估方面,儘管軟硬結合板的單片價格可能高於剛性板搭配排線的方案,但考量到其組裝人工成本降低、故障率減少及產品體積縮小後,其總擁有成本(TCO)具備較佳的經濟效益。
五、 FAQ:關於柔性電路技術的常見疑問
Q1:柔性印刷電路板(PCB)可以承受高電流嗎?
A1:可以。柔性PCB雖然厚度較薄,仍可通過使用較厚銅箔及多層結構來承載較高電流,但需特別注意熱管理以彌補聚醯亞胺材料導熱性不足的問題。
Q2:如何優化柔性PCB的電磁屏蔽性能?
A2:提升電磁屏蔽效能常採用特殊銀色屏蔽膜塗覆,此材料相比傳統銅阻層,能在不明顯增加板材剛性的前提下,有效改善屏蔽效果。
Q3:軟硬結合板的層數有限制嗎?
A3:軟硬結合板雖理論上可疊層超過20層,但為維持柔性區域所需的可彎曲性,實務中建議結構應保持相對簡化。JLCPCB可依據具體設計需求,提供層結構最佳化建議。

持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......