你必須了解的重要 PCB 設計檔案類型
2 分鐘
訂購印刷電路板(PCB)時,必須提供關於電路板設計與規格的精確且詳細資訊。因此,特定的 PCB 檔案格式是必要的。唯有完整的 PCB 檔案,才能順利進行製造。設計 PCB 並傳達設計決策時,需依賴電路圖設計、物料清單(BOM)、PCB 佈局與疊構設計資訊等檔案。
為了確保 Allegro、Altium Designer、KiCAD 與 Eagle 等各種電子設計軟體之間的互通性,業界發展出一套統稱為 Gerber 的檔案集合。
Gerber 檔案在 PCB 設計中的重要性:
Gerber 檔案讓我們無需依賴特定設計軟體即可理解 PCB 設計,因此學習 Gerber 檔案格式已成為現今高度相關的議題。以下為三大原因:
1- 標準化: PCB 檔案格式將設計資料的傳達方式標準化,確保製造商以一致且通用的方式接收所需資訊。
2- 詳細資訊: PCB 檔案包含電路板佈局的詳細資訊,如元件擺放、電氣連線走線、層疊結構、鑽孔及其他關鍵細節,這些細節對精準製造至關重要。
3- 相容性: 不同的 PCB 設計軟體會產生各自格式的檔案,而製造商通常使用多種設計工具,因此標準格式可確保相容性並降低錯誤機率。
線上訂購 PCB 所需的檔案:
僅需提供 CAD 光圈檔即可下單,內容包含疊構層、鑽孔、防焊層與絲印層資訊。BOM(物料清單)則有助於使用者後續組裝 PCB。
CAD 光圈檔:
格式為 RS-274X(Gerber x1)、Gerber x2、IPC-2581、ODB++。
BOM(物料清單):
常用格式有 TXT、PDF、CSV、XLSV,通常為 Excel 檔。若需由製造商組裝,則須提供 Centroid 資料檔,以便其組裝電路板。
Centroid 檔:
常用格式有 TXT、PDF、CSV、XLSV,通常為 Excel 檔,亦稱 CPL(Component Placement)或 PNP(Pick-And-Place)檔。
以下列出設計者線上訂購 PCB 時最常採用的檔案格式,讓我們了解這些檔案及其內容。首先討論:
1. 什麼是 PCB Gerber 檔?
2. 什麼是物料清單(BOM)?
3. 什麼是 Centroid 檔?
什麼是 PCB Gerber 檔?
PCB Gerber 檔是一種標準格式,用於向製造商傳達印刷電路板(PCB)佈局的詳細資訊。Gerber 檔又稱「photo plot」,通常以 274D 與 274X 格式呈現,作為圖形與資料轉換及 PCB 製造之間的媒介。
內容涵蓋 PCB 每一層的資料,如銅線、防焊層、絲印與鑽孔(如上圖)。Gerber 檔對於精準的 PCB 製造至關重要,可確保設計規格被正確傳達與理解,並用於製作生產所需的光罩,是 PCB 生產的關鍵環節。欲了解如何從這些檔案製造 PCB,請參閱 JLCPCB 發布的 PCB 製造流程詳細指南。
標準 Gerber 格式類型:
PCB 設計中使用的標準 Gerber 格式主要有兩種:
1- RS-274D: 較舊且基礎的格式,需額外光圈檔定義各特徵的形狀與尺寸,使用上較不便且易出錯。隨著電子產品發展,RS-274D 已逐漸被淘汰,並衍生出改良版 RS-274X。
2- RS-274X: 擴充 Gerber 格式為業界標準,內嵌光圈定義並支援多層,提供詳盡完整的 PCB 設計,因其功能提升與易用性而成為首選格式。
99% 的 PCB CAD 軟體支援將設計轉換為 Gerber 格式(RS-274D 或 RS274X)。雖然鑽孔檔通常非 Gerber 格式,但仍需作為生產資料的一部分。鑽孔檔一般為 Excellon NC 鑽孔格式,指示製造商應鑽孔的位置。
產生鑽孔檔常為獨立流程,缺鑽孔檔是最常見的訂單問題之一,因此當製造商要求 Gerber 檔時,建議習慣一併匯出鑽孔檔。Gerber 與鑽孔檔應打包成單一壓縮檔(JLCPCB 支援 .rar 或 .zip)。在 EasyEDA 等線上軟體中,Gerber 與鑽孔檔會一起產生,如上圖所示。
什麼是物料清單(BOM)?
物料清單是製造產品或組件所需的原材料清單。在 JLCPCB 一站式 PCB 組裝服務中,BOM 檔包含所有應由 JLCPCB 採購並焊接於板上的零件。BOM 應在 PCB 設計過程中建立與維護,以提高最終準確性。
JLCPCB 創新報價平台可讀取 BOM 檔並與主要經銷商匹配料號,數秒內即可完成報價。為達快速報價,BOM 須依 JLCPCB 格式整理(如上圖),必須包含製造商料號、位號與數量。典型的 JLCPCB BOM 應為 .xls、xlsx 或 .csv 格式,並包含:
1. 元件料號: 各零件的製造商專屬識別碼。
2. 描述: 各元件簡述,如電阻、電容、IC 等。
3. 數量: 各元件所需數量。
4. 參考位號: 標示元件在 PCB 上的位置(如 R1、C2、U3)。
5. 製造商資訊: 各元件的採購來源資訊。
若不想由 JLCPCB 組裝某些零件,請從 BOM 中移除或在「Customer Supply」欄位標註「DNP」。BOM 對採購、組裝及確保最終產品符合設計規格至關重要。
什麼是 Centroid 檔?
Centroid 是專為組裝而生的檔案,可快速編程組裝機,亦稱 Pick-N-Place、XY 資料或 Component Placement(CPL)檔。部分 CAD 工具會自動產生,部分則需手動調整後再輸出。Centroid 檔描述所有表面貼裝零件的位置與方向,包含參考位號、X/Y 座標、旋轉角度與板面(Top 或 Bottom)。通孔零件也會列出,協助工程師在 DFA 審查時定位,並設定拾放機進行自動組裝。典型的 JLCPCB Centroid 檔應為 .xls、xlsx 或 .csv 格式,並包含:
1. 位號: 參考位號(RefDes)用於識別零件。與 BOM 不同,每個位號須獨立一行並含座標。
2. XY 座標: 零件位置,X 與 Y 座標應分欄,並盡可能以零件中心為原點。
3. 旋轉值: 元件在 PCB 上的方向/旋轉角度(0 至 360 度),僅供參考,可能需調整。
部分軟體因通孔零件不由拾放機貼裝,故不將其列入 Centroid 檔,而由組裝人員手焊。
其他檔案格式及其優缺點:
另有兩種廣為人知的 PCB 檔案格式(IPC-2581 與 ODB++),與 Gerber 不同,各有優缺點:
1. IPC-2581 檔案格式:
IPC-2581 為產業標準、供應商中立、開放式 XML 格式,由 IPC(國際電子工業聯接協會)制定,提供統一方式共享 PCB 設計資訊,簡化設計到製造的轉移。主要特點如下:
- 資料完整: 包含設計資料(佈局、走線、焊墊、過孔、疊構)、元件資料(位號、料號、座標)、網表與鑽孔資料。
- XML 基礎: 人類可讀且易於機器解析,提升靈活性與擴展性。
- 雙向溝通: 便於設計端與製造端資料往返,改善整體流程。
- 支援先進技術: 支援 HDI、軟硬結合板與嵌入式元件等先進 PCB 技術。
2. ODB++ 檔案格式:
ODB++ 由 Valor(現為 Mentor Graphics 旗下)開發,為全面且廣用的格式,旨在將所有必要資訊整合至單一階層式檔案或資料集。詳述如下:
- 資料整合完整: 包含設計資料、網表、元件資訊、鑽孔資料、組裝資料、製造資料與測試資料。
- 單一檔案: 將所有 PCB 設計與製造資料整合至單一包裝,簡化資料管理並降低多檔處理錯誤風險。
將 PCB 檔案轉換為 Gerber 格式的優勢:
將 PCB 檔案轉為 Gerber 與鑽孔檔可讓製造更順利。然而,許多電子工程師在交檔給工廠前,不會先轉出鑽孔與 Gerber 檔,而是直接提供原始檔案。由於電子與 PCB 工程師對 PCB 的理解不同,製造商轉出的 Gerber 可能與您的預期有落差。
舉例:
若您設計 PCB 後直接提供原始檔而非 Gerber,特殊需求如元件名稱顯示、批號、絲印設定可能被鎖定,僅製造商可修改。若自行轉出 Gerber 檔即可避免此類問題。
所有檔案格式綜合比較:
1. Gerber 檔(.gbr 或 .ger):
Gerber 檔為 PCB 製造資料標準,包含各層資訊,如銅線、焊墊、防焊與絲印。
用途: Gerber 檔為 PCB 製造必備,通常由設計端產生並提供給製造商生產電路板。
2. Excellon 檔(.drl):
Excellon 檔包含 PCB 上孔位與尺寸資訊,用於控制鑽孔機。
用途: Excellon 檔在製造過程中精準控制鑽孔與挖槽。
3. ODB++(Open Database Design++):
ODB++ 為智慧型統一 PCB 製造格式,包含完整設計資訊,如層、鑽孔、疊構、元件與組裝細節。
用途: ODB++ 簡化 PCB 佈局軟體與製程間的溝通,提供製造與組裝的完整資料集。
4. IPC-2581:
IPC-2581 為強大的 XML 製造格式,涵蓋完整設計與製造資訊,包括疊構、元件、網表、組裝與製造細節。
用途: IPC-2581 提供全面統一的資料格式,簡化設計、製造與組裝間的資料交換。
PCB 設計工具專屬格式(如 Altium Designer、Eagle、KiCad)。
結論:
各 PCB 設計軟體皆有專屬專案格式,用於儲存專案、庫與設計,副檔名可能為 .pcb、.sch、.lib 等。
須注意,雖然這些格式對設計與製造皆重要,Gerber 與 Excellon 主要用於製造階段;而 ODB++ 與 IPC-2581 等統一格式則囊括完整設計與製造資料,便於設計與製造間無縫整合。
持續學習
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......
仿真不收斂排查:SPICE 收斂故障機理與 LTspice 對策實操
電源工程師的日常工作中,經常遇到這種情況:電路圖已經檢查三遍,確認沒有問題,按下執行後,螢幕卻彈出一行紅字,模擬直接停止。網路上的對策五花八門:修改 .options、加入電阻、縮小時間步長,輪流嘗試卻像抽籤。其實,收斂問題九成有跡可循;不了解錯誤訊息背後的數值機理,才會讓排查變成毫無方向的嘗試。 SPICE 電路模擬將電路方程表示為非線性方程組 f(x) = 0,並透過牛頓-拉夫森法,依照下方公式逐步逼近實際解。LTspice 的演算法已比傳統引擎更具容錯能力,但模型與電路結構中的問題,仍需要使用者自行處理。先建立錯誤訊息與對策的對照表,排查時依循明確路線,會比反覆搜尋論壇更有效率。 圖:牛頓-拉夫森法的收斂迭代公式 其中,f′(xn) 在電路中對應的是雅可比矩陣,也就是電路在目前電壓與電流狀態下的電導矩陣。 注意事項 SPICE 收斂問題應先依錯誤類型,定位數值或電路拓撲方面的原因,再調整求解器參數。先確認模型、節點與直流通路合理,再使用直流工作點分析指令 .op、節點初值設定指令 .nodeset,或 GMIN 步進法進行驗證。 一、三類典型錯誤訊息速查 錯誤訊息雖然各式各樣,但大致可歸納為......
EasyEDA Pro 與 KiCad:GPT-6 Astra PCB 設計比較
重點摘要 比較對象:同一個 TPA3116D2 立體聲擴大機專案的兩個版本,分別由 GPT-6 Astra 在不同的 EDA 工具中建立。比較重點在於交付專案之後,您實際上能夠如何使用與修改它。 接地覆銅:EasyEDA Pro 專案將接地覆銅儲存為 28 個固定填充區域;KiCad 專案則保留兩個原生覆銅區域,可在佈局變更後自動重新填充。 驗證:KiCad 最初回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位與未連接定義解決,沒有增加額外的規則排除項目。 兩個專案都尚未證實的事項:兩個專案均通過各自設定的軟體檢查,但兩片電路板都尚未製造、組裝、進行電氣測試,或經過正式的 DFM 審查。 當 AI 代理替您建立專案時,EasyEDA Pro 與 KiCad 的比較重點也會改變。此時,比較的不只是哪款工具擁有更好的編輯器、佈線器或操作介面,還包括代理最終交付的專案品質。 原理圖可能正確、電路板可能已完成佈線,設計檢查也可能全部通過。然而,下一次修改時,仍可能暴露出封裝元件庫、元件關聯、覆銅區域或專案可攜性方面的問題。 為了探討這些差異,我們使用 GPT-6 Astra 製作了兩次相同的 TP......