決定 PCB 層數
1 分鐘
- 了解 PCB 層
- 不同層數的設計指南
- 結論
當您開始設計印刷電路板(PCB)時,需要做出的關鍵決定之一就是確定 PCB 的層數。不同的層數肯定會影響您專案設計的成果。我們想討論其含義,並為您提供簡單的指導方針,幫助您決定PCB 設計中的銅層數量。
了解 PCB 層
分析電路複雜度:
電路的複雜度是決定 PCB 層數的主要因素。具有眾多元件和複雜佈線要求的複雜電路,可能需要額外的層來容納必要的走線和連接。
元件密度高的電路通常需要更多層來容納必要的佈線。如果您的設計涉及多個高速訊號或敏感類比訊號,額外的層可以透過提供獨立的電源和接地層並降低雜訊來幫助改善訊號完整性。此外,高速電路和具有敏感類比訊號的設計需要特別注意訊號完整性。可以利用額外的層來分隔電源和接地層、最小化雜訊,並減少訊號干擾和串擾。
考慮空間限制:
如果您的設計需要安裝在緊湊的電子設備中,您可能會受到電路板尺寸的限制。在這種情況下,您需要最佳化層的使用,以實現所需的功能,同時確保 PCB 能夠放入可用空間內。
評估電源需求:
具有高電源需求的 PCB 設計可能需要額外的層來有效分配電源和管理散熱。獨立的電源和接地層可以增強電源完整性並防止電壓下降。如果您的設計涉及高功率元件,或需要高效的電源分配和散熱,額外的層可能會有所幫助。這些層可以幫助管理電源層,並提供足夠的熱管理,以確保 PCB 的可靠性和效能。
為未來擴展做規劃:
您可能還需要考慮未來設計變更或升級的可能性。如果您預期未來會對電路進行修改或添加,那麼從一開始就納入額外的層可能是明智之舉。這將為未來的擴展提供靈活性,而無需完全重新設計。
尋求專家意見:
此外,如果您仍然不確定 PCB 的適當層數,與經驗豐富的 PCB 設計師或製造商溝通會很有幫助。他們可以根據自己的專業知識和行業最佳實踐提供寶貴的見解。他們還可以指導您最佳化設計,以實現所需的功能,同時考慮訊號完整性、熱管理和成本效益等因素。
不同層數的設計指南
a. 單層 PCB
單層 PCB 適用於元件和佈線需求最少的簡單電路。它們具有成本效益且相對容易製造。然而,它們在佈線複雜度和訊號完整性方面有其限制。以下是單層 PCB 的一些設計指南:
保持電路佈局簡單:
最小化元件和走線的數量以降低複雜度。最佳化元件放置以最小化走線長度並確保高效佈線。
使用較大的元件:
具有較寬引腳間距的較大元件可以簡化佈線過程,並減少訊號干擾的機會。
利用跳線:
在走線需要相互交叉的情況下,使用跳線來建立連接,而無需增加額外的層。
b. 雙層 PCB
雙層 PCB 提供更多靈活性,並可支援中等複雜度的設計。有了兩層,您可以選擇在電路板的兩面佈線。以下是雙層 PCB 的一些設計指南:
分離訊號層和電源/接地層:
使用一層用於訊號走線,另一層用於電源和接地層。這種分離有助於最小化雜訊和干擾,從而改善訊號完整性。
仔細規劃元件放置:
最佳化元件的放置,以最小化走線長度,並減少訊號串擾的機會。將相關元件組合在一起,以改善訊號流並減少走線擁擠。
有效利用導孔:
導孔用於連接層間的走線。策略性地放置導孔,以最小化其對訊號完整性的影響,並確保高效佈線。
c. 多層 PCB
多層 PCB 提供最高的靈活性和功能性。它們適用於具有高密度元件、高速訊號和嚴格訊號完整性要求的複雜設計。以下是多層 PCB 的一些設計指南:
為電源和接地層指定特定層:
擁有專用的電源和接地層有助於確保穩定的電源分配、降低雜訊並改善訊號完整性。
使用內部訊號層處理高速訊號:
內部層可用於高速訊號的佈線,減少外部因素干擾的機會。
仔細規劃層疊結構:
訊號完整性、電源分配和熱管理是您決定最佳層排列的因素。此外,我們支援您考慮諮詢您的專業 PCB 製造商,以確定您設計的最佳層疊結構。
考慮阻抗控制:
多層 PCB 允許控制阻抗佈線,這對於高速訊號至關重要。我們建議您設計傳輸線時,使用適當的走線寬度、間距和層疊結構來維持所需的阻抗。
請記住,這些設計指南是一般性建議,您專案的具體要求可能會有所不同。
結論
決定 PCB 層數是 PCB 設計過程中的一個關鍵決策。透過考慮電路複雜度、訊號完整性、空間限制、電源考量和製造成本等因素,您可以做出明智的選擇,以實現所需的功能和效能。
請記得隨時關注 PCB 技術的最新進展,因為新技術和新材料可能會影響未來設計的最佳層數。請持續關注JLCPCB 的部落格,以獲取更多資訊豐富的文章、教學、案例研究和行業見解,從而提升您的 PCB 設計之旅。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......