空白 PCB 與零件:在空板上的建構之旅
1 分鐘
- 空白 PCB 材料解析與選擇
- DIY 與原型首選空白 PCB 規格
- 空白 PCB 必備搭配零件
- 將空白 PCB 變為可運作專案
- 結論
空白 PCB 指的是尚未放置任何元件的未組裝電路板。它由覆銅基板製成,經過鑽孔、阻焊與表面處理,是工程師進行原型、實驗與 DIY 專案的畫布。這類單純的 PCB 不含元件。讓我們深入探討產業採用的標準與技術。
通用空白板 vs 預佈線原型板
通用空白板為覆銅板與通用洞洞板,屬於覆蓋銅箔的絕緣基板,可自行蝕刻或手動配線,適合客製形狀與一次性實驗,常用於實驗室、小量蝕刻或手動設計走線。
預佈線原型板則為洞洞板與 SMD 網格板,已預製孔陣列或 SMD 焊盤,方便由麵包板過渡到 PCB,適合 DIY 專案,優勢在於快速而非客製走線。兩者各有定位:通用空白板重客製,預佈線原型板重速度。
覆銅類型:單面 vs 雙面 vs 多層
- 單面 (1 層): 僅在電路板一側覆銅,成本低、機械穩定性佳,適合不需複雜走線且可接受跳線的專案。
- 雙面 (2 層): 雙面覆銅並有鍍通孔與導通孔,可在兩面走線,最常見。通常一面為地平面,另一面為訊號走線,是複雜度較低 PCB 的經濟選擇。
- 多層 (4 層以上): 針對高密度與複雜設計,需多層與適當疊構,以控制阻抗或高雜訊/高速電路。高速設計時須兼顧訊號與電源完整性。
空白 PCB 材料解析與選擇
FR-4、CEM-1、鋁基、軟性—何時使用
FR-4 (玻璃纖維-環氧樹脂) 最常用,成本低、機械穩定性好,適合快速空白 PCB 原型。
CEM-1 / CEM-3:CEM-1 為紙基單層玻纖,機械強度較低,高頻表現差;CEM-3 採用編織玻纖,強度較佳,支援雙面。
鋁基 (MCPCB):金屬基 PCB 適合散熱,常見於 LED 陣列與功率模組,原型價格高於 FR-4。
軟性 (聚醯亞胺):需彎折的可穿戴裝置使用,設計複雜且成本高,但能實現獨特外型。
依熱、機械與佈線需求選擇材料。
厚度、銅厚與耐溫等級速查表
| 屬性 | 典型值 |
| 板厚 | 0.8 mm / 1.0 mm / 1.6 mm (標準) / 2.0 mm |
| 銅厚 | 1 oz (35 µm)、2 oz (70 µm)、更厚 |
| Tg (玻璃轉換溫度) | 標準 FR-4 = 130–140 °C;高 Tg = 170–230 °C |
| 熱導率 | 1–3 W/mK (視核心而定) |
DIY 與原型首選空白 PCB 規格
標準 Eurocard 尺寸與銅條板替代方案
標準 Eurocard 尺寸為 100 × 160 mm 與 100 × 100 mm。銅條板為連續銅條,適合穿孔原型,離散電路快速但走線雜亂。替代方案包括洞洞板、單孔板與 SMD 網格板。若需重複迭代,選擇與代工廠最經濟的拼板尺寸。
SMD 友善空白板 (0603/0402 焊盤網格)
許多空白 SMD 原型板內建 0603/0805 封裝網格,0402 需精密佈局。若手焊 SMD,需確認焊盤尺寸與間距。小尺寸 SMD 可設計客製網格,加大焊盤與熱隔離。
穿孔洞洞板演進 (2.54 mm vs 2.0 mm)
2.54 mm (0.1") 為標準洞洞板,相容 DIP 與多數接頭;2.0 mm 則更緊湊但犧牲相容性。依預計元件選擇孔距。
空白 PCB 必備搭配零件
必備連接條、排針與端子台
2.54 mm 排針可模組化測試,方便與麵包板跳線連接。端子台用於電源輸入、音響輸出或現場配線。亦可用邊緣連接器設計 Eurocard 模組。備齊直插與彎角排針及多種端子台。
原型跳線、插座與轉接助手
雌雄跳線為快速配線所需;DIP/SMD 轉接插座支援熱插拔與燒錄;QFN/BGA 轉接板降低焊接風險。這些零件在節省時間與避免挫折上物超所值。
將空白 PCB 變為可運作專案
依量產規模選擇合適的組裝方式:
Dead-Bug、Manhattan、正規蝕刻路線
- Dead-bug:將 IC 倒扣焊接,線接腳位,RF 應用因低引線電感而快速。
- Manhattan 風格:於銅墊上黏貼小銅島,元件跨島連接。
- 正規蝕刻/走線 PCB:使用鍍通孔與專業走線,實現可重複的高可靠度。
實驗或 RF 調整時,Manhattan 風格極為方便。
5 分鐘 SMD 焊接技巧
先點一角對位,再用熱風或回流焊其餘腳位。大量液態助焊可降低時間並減少橋連。焊膏鋼網或針筒可加速整排焊盤。預鍍焊盤可防大元件立碑。若大量 SMD,可向製造商索取經濟型鋼網。
結論
以上涵蓋空白板的類型與標準。一般電子應用可用標準 FR-4;需散熱/功率場合選鋁基;軟性 PCB 則用於穿戴或曲面設計。多數原型使用 1 oz 銅厚與 1.6 mm 板厚;大電流需升級銅厚。
- 低成本原型可選線上代工小量雙面板,權衡單價、交期與運費。
- 散熱需求高 (MCPCB) 原型成本較高,小型鋁基板約 $10–$100,視尺寸而定。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......