微控制器與微處理器:差異、應用與如何選擇
5 分鐘
- 微控制器 vs 微處理器:主要差異
- 何時使用微控制器,何時使用微處理器
- 什麼是微控制器?
- 什麼是微處理器?
- 微控制器 vs 微處理器:架構比較
- 微控制器 vs 微處理器:嵌入式系統設計比較
- 微控制器 vs 微處理器:真實應用比較
- 微控制器 vs 微處理器:效能比較
- 微控制器 vs 微處理器:成本比較
- 微控制器 vs 微處理器:PCB 設計與組裝
- 選擇 MCU 或 MPU 時的常見錯誤
- 微控制器 vs 微處理器 FAQ
- 結論
重點摘要
微處理器與微控制器之間的根本差異,歸結於整合度。
微控制器會將 CPU、記憶體(Flash + SRAM)與周邊功能(GPIO、ADC、UART、SPI、I2C、計時器)整合到單一晶片中,用於專用控制任務。
微處理器只提供 CPU 核心;你必須外接 RAM、儲存裝置與周邊功能。
這個單一架構差異,會延伸影響整個設計中的成本、功耗、複雜度與效能取捨。
圖示:比較微控制器高度整合的內部架構,以及微處理器對外部元件的依賴。
在嵌入式系統設計中,選擇微控制器(MCU)或微處理器(MPU)是最基礎的決策之一。選錯了,你可能會面臨不必要的成本超支、功耗預算失敗,或產品無法達到效能目標。選對了,硬體才能真正流暢運作。
這份深入指南涵蓋工程師、學生與 Maker 需要了解的所有內容,說明微處理器與微控制器架構之間的差異——從晶片層級設計,到真實 PCB 佈局考量。無論你正在打造電池供電的 IoT 感測器,還是高效能工業閘道器,理解 MCU vs MPU 的差異,都能讓你的設計決策更加精準。
微控制器 vs 微處理器:主要差異
在深入之前,以下高階比較表可幫助你快速建立選型方向。這涵蓋了大家最常搜尋的微處理器與微控制器差異:
| 特性 | 微控制器(MCU) | 微處理器(MPU) |
|---|---|---|
| 定義 | CPU + RAM + ROM + 周邊功能整合於單一晶片 | 只有 CPU;需要外接 RAM、ROM 與周邊功能 |
| 全名 | MCU(Microcontroller Unit) | MPU(Microprocessor Unit) |
| 整合度 | 高——一體式 SoC | 低——需要外部元件 |
| 記憶體 | 晶片內建 Flash、SRAM、EEPROM | 外接 RAM 與儲存裝置(DDR、Flash) |
| 處理能力 | 低至中等(MHz 等級) | 高(GHz 等級、多核心) |
| 功耗 | 非常低(mA–µA) | 中等至高(瓦特級) |
| 成本 | 典型約 $0.10 - $10 | 典型約 $5 - $200+ |
| 作業系統 | 裸機程式或 RTOS | 完整 OS(Linux、Windows、Android) |
| 即時控制 | 優秀 | 受限(需要 RTOS / PREEMPT_RT) |
| 開機時間 | 近乎即時(毫秒級) | 較慢(數秒到數分鐘) |
| 應用 | 嵌入式控制、IoT、穿戴裝置 | 智慧型手機、筆記型電腦、SBC 單板電腦 |
| 範例 | ATmega328(Arduino)、STM32、ESP32 | Intel Core i7、Raspberry Pi CM4、Snapdragon |
| PCB 複雜度 | 低——外部元件極少 | 高——DDR 走線、電源管理 IC 等 |
何時使用微控制器,何時使用微處理器
選擇 MCU 或 MPU,並不是在問哪一個「更好」,而是要看哪一個更適合你的具體應用需求。以下是實用決策框架:
使用微控制器的情況
- 你的應用需要 確定性的即時控制——馬達控制、PID 迴圈、安全關鍵系統
- 功耗預算很緊——電池供電裝置、穿戴裝置、使用鈕扣電池運作的遠端感測器
- BOM 成本很重要——消費電子、高產量產品,每一分成本都重要
- 重視簡單性——你需要設備在無作業系統下毫秒級開機
- 應用範圍固定——不需要執行第三方 App 或複雜使用者介面
- 範例包括:恆溫器、洗衣機控制器、植入式醫療裝置、汽車 ECU、工廠感測器
使用微處理器的情況
- 你的應用需要 高運算吞吐量——影片編碼、機器學習推論、複雜 GUI
- 你需要 通用作業系統——Linux、Android、Windows IoT,用於完整應用框架
- 連線能力至關重要——需要完整網路 stack、Web server、VPN client
- 產品會執行 第三方或使用者可安裝軟體
- 以顯示為核心的應用——執行 Qt、GTK、Web 瀏覽器或多媒體播放
- 範例包括:智慧家庭中樞、工業 HMI、單板電腦、車載資訊娛樂系統、AI 邊緣裝置
圖示:微控制器的典型應用,例如 IoT 感測器;以及微處理器的高效能應用,例如多媒體智慧家庭中樞。
專家提示
許多現代設計會同時使用兩者——微處理器負責應用邏輯,微控制器則負責即時周邊與安全功能,例如 Raspberry Pi 搭配 STM32 進行馬達控制。
什麼是微控制器?
微控制器(MCU)是一種緊湊型積體電路,設計用於控制嵌入式系統中的特定操作。它將所有核心運算元件——處理器核心、程式記憶體(Flash)、資料記憶體(SRAM),以及大量可程式化周邊——整合在 單一晶片 中。「微控制器」這個名稱反映了它作為特定任務自包含控制器的角色,而非通用運算平台。
與微處理器不同,微控制器通常執行儲存在內部 Flash 記憶體中的單一程式。它們針對控制應用最佳化,在這類應用中,可靠性、低功耗與可預測時序比原始處理速度更重要。
微控制器的主要特性
- 晶片內建 Flash 記憶體(程式儲存):依裝置不同,從 4 KB 到數 MB
- 晶片內建 SRAM(資料記憶體):通常從 256 bytes 到數百 KB
- 豐富的周邊功能:GPIO、ADC、DAC、UART、SPI、I2C、PWM、CAN、USB,高階裝置還有 Ethernet
- 硬體計時器 與看門狗計時器,用於即時操作
- 中斷控制器,可快速且確定性地回應外部事件
- 低功耗模式:sleep、deep sleep、stop mode,適合能量採集應用
- 時脈速度:高階 ARM Cortex-M 裝置通常為 8 MHz 到 600 MHz
- 單電源操作:通常 1.8 V 到 5.5 V,並具備內部穩壓器
常見微控制器範例
- 8 位元 MCU:AVR ATmega328P(Arduino Uno)、PIC16F877A、Intel 8051——適合簡單、低成本應用
- 32 位元 ARM Cortex-M MCU:STM32(STMicroelectronics)、nRF52(Nordic Semiconductor)、SAMD21(Microchip)、LPC55S(NXP)——現代嵌入式系統的主力
- ESP 系列 MCU:ESP32、ESP8266(Espressif)、ESP32-S 系列、ESP32 P4——常用於 Wi-Fi / Bluetooth IoT 應用
- RISC-V MCU:GD32VF103、CH32V003——新興開放 ISA 替代方案,成本低
- 高效能 MCU:STM32H7(480 MHz)、i.MX RT(Cortex-M7,1 GHz)——逐漸模糊與低階 MPU 的界線
微控制器的優點與限制
優點
- 成本極低——大量採購時每顆可低至 $0.10
- 超低功耗——深度睡眠模式可低於微安培
- 開機速度快——冷啟動後數毫秒即可運作
- 硬體設計簡單——外部元件需求很少
- 無作業系統也能達成確定性的即時性能
- 免費開發工具生態廣泛(GCC、LLVM、供應商 IDE)
優勢:
缺點
- 處理能力有限——不適合密集運算
- 記憶體有限——沒有虛擬記憶體管理
- 多數裝置沒有內建顯示控制器
- 韌體更新需要謹慎設計(OTA、bootloader)
- 在多數 MCU 上執行完整 OS 並不實際
限制:
什麼是微處理器?
微處理器(MPU)是一種包含中央處理器(CPU)的積體電路,也就是電腦的運算與控制邏輯;但它 不包含微控制器中常見的晶片內記憶體與周邊。微處理器設計用於 通用運算,並透過外部記憶體與支援晶片,以高速執行複雜指令流。
現代微處理器具備高度複雜的架構特性:亂序執行、分支預測、多層快取階層(L1/L2/L3)、超純量管線,以及硬體虛擬化支援。這些特性共同提供作業系統、Web 瀏覽器與 AI 工作負載所需的原始運算能力。
微處理器的主要特性
- 高時脈速度:桌機級處理器可達 1 GHz 到 5+ GHz
- 多核心架構:2 核到 128+ 核,用於平行運算
- 記憶體管理單元(MMU):支援虛擬記憶體與 OS 層級程序隔離
- 大型快取記憶體:L1/L2/L3 快取從 KB 到 MB 等級
- 浮點運算單元(FPU)與 SIMD 擴充(SSE、AVX、NEON),適合數學密集型工作負載
- 外部記憶體介面:DDR3 / DDR4 / LPDDR4 SDRAM 控制器
- PCIe、USB 3.x、SATA、HDMI 與其他高頻寬周邊介面
- 硬體安全功能:TrustZone、SGX、安全開機
常見微處理器範例
- x86 桌機/筆電:Intel Core i3/i5/i7/i9、AMD Ryzen 5/7/9——個人電腦主流架構
- ARM 應用處理器:Raspberry Pi BCM2711(Cortex-A72)、NXP i.MX8、Qualcomm Snapdragon、NVIDIA Jetson Nano 四核心(Cortex-A57)、Apple M 系列
- 工業/嵌入式 MPU:TI AM335x(BeagleBone)、NXP i.MX6、Rockchip RK3399——可執行 Linux 的 HMI 與邊緣運算 MPU
- RISC-V 應用處理器:SiFive U54、StarFive JH7110——在嵌入式 Linux 領域逐漸受到關注的開放 ISA MPU
微處理器的優點與限制
優點
- 龐大處理能力——可處理複雜演算法、影片與 AI
- 可執行完整作業系統(Linux、Windows、Android、具 MMU 的 RTOS)
- 龐大的軟體函式庫與中介軟體生態
- 可擴展至多核心、多晶片架構
- 硬體虛擬化可執行多個 OS 實例
優勢:
缺點
- 功耗較高——不適合多數電池供電應用
- 需要大量外部元件——DDR 記憶體、PMIC、儲存裝置、上拉電阻、去耦網路
- 開機時間較長——Linux 若未最佳化,通常需 10–60 秒
- BOM 成本較高——量產中單顆處理器可能就要 $5–$50+
- PCB 設計複雜度顯著提高——DDR 長度匹配、阻抗控制、BGA 扇出
- 若沒有特殊配置,不適合硬即時控制
限制:
圖示:常見微控制器板,例如 Arduino、ESP32-S3 與 STM32,以及進階微處理器系統,例如 Raspberry Pi、NVIDIA Jetson Nano 與 Apple。
微控制器 vs 微處理器:架構比較
整合元件 vs 外部元件
微處理器與微控制器設計之間最具決定性的架構差異,就是 整合程度。MCU 是真正的 System-on-Chip(SoC)——操作所需的所有元件都在晶片內。接上電源、加上幾顆去耦電容,它就能運作。
相較之下,微處理器 只是 CPU。若要建立一個可運作的系統,你必須在它周圍加入 DDR SDRAM(通常需要阻抗控制與長度匹配)、具備多路電壓軌的電源管理 IC(PMIC)、開機儲存裝置(eMMC、SD、NOR Flash),以及周邊 IC。最基本可用的 MPU 電路圖,輕易就會有 5–10 頁。
記憶體結構
MCU 記憶體架構:多數微控制器使用 Harvard 架構變體——指令(Flash)與資料(SRAM)匯流排分離,可同時取指與執行。Flash 通常是 NOR 型,能快速隨機讀取並直接執行程式碼。SRAM 容量較小但速度快,存取時間為奈秒級。部分高階 MCU 還會加入 EEPROM 用於磨耗平均資料儲存,以及緊耦合記憶體(TCM)用於零等待狀態執行。
MPU 記憶體架構:微處理器使用 von Neumann 衍生架構,並具有深層快取階層。MMU 可支援虛擬記憶體——實體 RAM 透過頁表被抽象化,使程序可定址比實際存在更多的記憶體。DDR 記憶體存取延遲可達數百奈秒,透過 L1/L2/L3 快取補償。這些複雜度對應用軟體通常不可見,但會對 PCB 設計提出很高要求。
圖示:展示微控制器中的 Harvard 記憶體結構,以及微處理器中的 von Neumann 記憶體結構差異。
周邊整合
微控制器通常內建完整周邊,可透過 記憶體映射暫存器 直接存取:GPIO(常有數十個腳位)、多通道 ADC(12–16 bit)、DAC、UART/USART、SPI(multi-master)、I2C、PWM 計時器、RTC、CAN bus、USB full-speed / high-speed,有時也包含 Ethernet MAC 或無線收發器。
微處理器則幾乎完全依賴透過高速匯流排(PCIe、USB 3.x、SDIO、I2S)連接的 外部周邊晶片。處理器自身的周邊占比很小,通常只有少量 GPIO、I2C、SPI 作為設定介面,以及高頻寬介面。這會將周邊管理交給專用 ASIC 或 FPGA,對高效能設計是合理的,但會增加 BOM 成本與板面積。
注意
這種架構差異在 PCB 設計與組裝中尤其關鍵,因為 MPU 系統需要顯著更複雜的佈局。
微控制器 vs 微處理器:嵌入式系統設計比較
從嵌入式系統工程角度來看,MCU vs MPU 的選擇會塑造後續每一項設計決策。以下是兩種方式在完整開發堆疊中的差異:
- 工具鏈:MCU 開發通常使用 供應商提供的 IDE(STM32CubeIDE、MPLAB X、Arduino IDE),或基於 GCC 的命令列工具鏈搭配 HAL 函式庫。MPU 開發則面向 Linux BSP、Yocto Project 或 Buildroot,要求更深入的軟體工程能力。
- RTOS:MCU 常執行 FreeRTOS、Zephyr 或 裸機程式,並透過中斷驅動狀態機實現控制。MPU 則執行 Linux(mainline 或加入 PREEMPT_RT patch),可達成具微秒級抖動的軟即時;對許多應用足夠,但不足以取代硬即時。
- 安全:現代 MCU 提供 TrustZone-M(ARMv8-M)、硬體加密加速器,以及從 OTP 啟動的 secure boot。MPU 則提供 TrustZone-A 與完整 Trusted Execution Environment(TEE),更強大,但安全配置更複雜。
- OTA 更新:MCU 韌體更新需要 bootloader、dual-bank Flash,以及防止變磚的謹慎設計。MPU Linux 系統可使用 A/B 分割區更新(swUpdate、RAUC)並支援 rollback,可靠性更強但基礎架構更重。
- 認證:MCU 主導 安全關鍵市場(IEC 61508、ISO 26262、IEC 62443),因為其確定性行為可被證明。基於 MPU/Linux 的系統在硬安全認證上會面臨更大挑戰。
微控制器 vs 微處理器:真實應用比較
嵌入式系統
現代汽車通常包含 50–100 顆 MCU,用於燃油噴射、煞車與座椅控制。在這裡,MPU 與 MCU 會共存:MPU 驅動資訊娛樂顯示,而 MCU 管理關鍵 ADAS 感測器與動力總成操作。
消費電子
智慧型手機使用高階 MPU 作為主要運算核心,同時搭配專用 MCU 感測器中樞,在主晶片睡眠時繼續工作以節省電池。相反地,耳機與健身追蹤器等小型裝置則完全依賴 MCU 設計,這對節省空間的 穿戴式 PCB 組裝 非常關鍵。
工業自動化
工廠 PLC 依賴 MCU 硬體達成嚴格 1–10 ms 的硬即時掃描週期。現代 Industrial IoT 則結合兩者:MCU 現場控制器處理確定性任務,而基於 MPU 的邊緣電腦負責大量資料分析與雲端連線。
微控制器 vs 微處理器:效能比較
處理能力
原始吞吐量由 MPU 勝出——Intel Core i7 約可提供 500,000 DMIPS,而 STM32H7 在 480 MHz 下約為 1,000 DMIPS。雖然 MPU 主導機器學習推論與影片編碼,但 MCU 在即時確定性上勝出。STM32 可在低於 100 ns 內回應中斷,而基於 Linux 的 MPU 若沒有 PREEMPT_RT patch,很難達到這種可靠性。
功耗效率
MCU 在功耗效率上占絕對優勢。STM32L0 這類裝置深度睡眠電流可低於 200 nA,可讓鈕扣電池運行多年。相較之下,即使是高效率 MPU(例如 Raspberry Pi CM4),主動工作時也會消耗 500 mW 到數瓦。這個巨大差距使 MCU 成為電池供電或能量採集設計唯一可行選擇。

圖示:比較微控制器在深度睡眠中的超低功耗,以及微處理器在閒置時的高功耗需求。
即時能力
執行裸機程式或 RTOS 的 MCU 可實現近乎零抖動與低於微秒級的回應時間。標準 Linux MPU 則因 OS 排程而具有非確定性。即使透過 PREEMPT_RT patch 將延遲降至低於 100 µs 的軟即時等級,它們仍無法複製真正裸機 MCU 的確定性。
微控制器 vs 微處理器:成本比較
總持有成本(TCO)分析通常顯示,對控制導向應用而言,微控制器更具優勢。以下是成本拆解:
| 成本因素 | 微控制器 | 微處理器 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 單價 | $0.10 - $10 | $5 - $200+ | MCU 在量產中勝出 |
| BOM(外部零件) | 極少 | 高(DDR、PMIC 等) | MPU 需要更多零件 |
| PCB 層數 | 通常 2–4 層 | 通常 4–8+ 層 | 層數越多,成本越高 |
| 開發時間 | 快(數天至數週) | 慢(數週至數月) | MCU 更快進入市場 |
| 軟體授權 | 通常免費/開源 | 可能需要 OS 授權 | Linux 免費;其他依情況而定 |
對高產量消費裝置(100,000+ 台)而言,若能從 MPU 設計切換到等效 MCU 設計,單位 BOM 成本可降低 60–80%。對 500,000 台產品來說,每台節省 $5,就代表節省 $250 萬成本——這是正確選擇處理器的強力理由。
然而,對複雜軟體而言,微處理器在開發成本攤提上可能勝出。成熟的 Linux 生態、套件管理器,以及龐大的開源中介軟體庫,代表基於 MPU 的產品可有 80% 軟體堆疊來自既有元件,從而降低功能豐富產品的工程時間。
微控制器 vs 微處理器:PCB 設計與組裝
MCU vs MPU 的 PCB 設計考量
MCU PCB 設計對中階工程師而言相對可掌握:每個電源腳放置 100 nF + 10 µF 去耦電容、保持晶振走線短並加入 guard ring、分離類比與數位接地,並遵循資料表參考電路。多數 MCU 設計可由 2–4 層板完成。
MPU PCB 設計則需要進階技能。DDR 走線需要阻抗控制(50 Ω 單端、100 Ω 差分)與嚴格長度匹配(byte lane 內 ±5–25 mil)。HDMI、USB 3.x 與 PCIe 需要匹配 100 Ω 差分對。電源傳輸必須跨頻率建模,且通常需要扇出複雜 BGA 封裝。6–8 層或更多層通常是標準配置。

圖示:比較簡單 MCU 佈局與高度複雜 MPU 板,後者包含 BGA 封裝與長度匹配走線。
元件選型與採購
MCU 設計通常是單晶片解決方案——選擇 STM32、nRF52,或探索 如何設計 ESP32-S2 模組 PCB,再加上被動元件即可。許多 MCU 都有第二供應來源,可降低供應鏈風險。
MPU 設計則需要同時採購處理器、DDR 記憶體(Samsung、Micron、SK Hynix)、eMMC 儲存、PMIC、Ethernet PHY 等。任何一個元件缺貨都可能讓生產停擺。JLCPCB Parts Library 透過提供大量現貨 SMT 元件庫,簡化 MCU 與 MPU 的供應鏈挑戰。
JLCPCB 為微控制器與微處理器專案提供可靠 PCB 組裝
無論你正在製作 MCU 感測節點或 MPU 邊緣平台,JLCPCB 都可從原型到量產提供製造與完整 PCB 組裝。自行採購並貼裝 MPU 板極其困難,因此 turnkey 組裝非常有價值。
- MCU 專案:標準 2–4 層 PCB 服務可涵蓋絕大多數設計。我們的元件庫備有 STM32、ESP32、nRF52 與 AVR 裝置,可提供一站式組裝,原型訂單最快 24 小時出貨。
- MPU 專案:支援 6–8 層進階層疊、阻抗控制(±10%,IPC-2141A 驗證),以及低至 0.4 mm 球距的細間距 BGA 組裝。
- PCBA 服務:完整 SMT 貼裝、錫膏檢查(SPI)、精準回流焊曲線與自動光學檢查(AOI)皆為標準流程,任何數量都能取得量產品質。
使用 JLCPCB 免費 Gerber Viewer 與 JLCDFM 工具,可在製造第一片板之前捕捉焊盤、走線、間距與絲印問題。
選擇 MCU 或 MPU 時的常見錯誤
高估效能需求
最常見且最昂貴的錯誤之一,就是在微控制器完全足夠時選擇微處理器。熟悉軟體開發的工程師,常常 預設選擇基於 Linux 的系統,因為工具鏈感覺更熟悉。結果就是:用 $15 的模組做 $0.50 MCU 就能完成的工作,功耗增加 10 倍,BOM 複雜度增加 100 倍。
指定 MPU 之前,請誠實回答:這個應用需要 OS 嗎?需要執行第三方 App 嗎?運算負載真的在 GHz 等級嗎?如果三個答案都是否,那麼像 STM32H7 或 i.MX RT 這類高效能 MCU,很可能以更低成本與更低複雜度滿足需求。
忽略功耗限制
功耗預算在早期設計階段常被忽視,卻在驗證階段變成危機。微處理器在可攜式或電池供電設計中,可能比等效 MCU 解決方案 快 100 倍耗盡電池。若產品依賴電池或能量採集,請先進行功耗預算分析。計算最差情況與平均電流消耗,並確認 MCU 是否能在能量限制內滿足運算需求,再考慮微處理器。
低估設計複雜度
有 MCU 板設計經驗的工程師,若低估 MPU 硬體複雜度,會承擔很高風險。在四層板上路由 DDR 記憶體、讓 1+ GHz 時脈匯流排通過 FCC/CE 輻射發射測試,以及除錯 Linux BSP bring-up 問題,這些都比典型 MCU 設計複雜得多。若團隊缺乏高速數位 PCB 設計經驗,在選擇 MPU 平台時,應納入大量學習時間或 外部電子工程顧問。
相反地,具備強大 Linux 軟體背景的團隊,也可能低估優秀 MCU 產品所需的韌體工程紀律,尤其是 bootloader 設計、OTA 更新機制,以及安全相關應用中的硬體故障處理。
微控制器 vs 微處理器 FAQ
Q:微處理器與微控制器的主要差異是什麼?
主要差異是整合度。微控制器將 CPU、記憶體(Flash + SRAM)與周邊功能整合在單一晶片上,是針對控制任務最佳化的自包含運算系統。微處理器只包含 CPU,需要外接 RAM、儲存裝置與周邊,設計用於通用高效能運算。
Q:微處理器與微控制器哪個更好?
沒有哪一個永遠更好,正確選擇完全取決於應用。微控制器更適合成本敏感、功耗受限、即時控制應用。微處理器更適合運算密集、依賴 OS、功能豐富的應用。多數 IoT 與嵌入式應用受益於微控制器;智慧型手機、筆記型電腦與工業電腦則使用微處理器。
Q:微控制器可以取代微處理器嗎?
在許多嵌入式應用中,高效能 MCU(例如 STM32H7 或 i.MX RT)可以完成過去需要微處理器的任務。然而,在需要完整 OS、GB 等級 RAM、高解析顯示或伺服器級運算的應用中,MCU 無法取代 MPU。隨著 MCU 越來越強,差距正在縮小,但記憶體管理與指令吞吐量上的根本架構差異仍存在。
Q:有哪些微控制器與微處理器一起使用的例子?
常見真實例子包括:汽車系統(MPU 負責資訊娛樂 + MCU 負責動力總成/底盤 ECU)、工業機器人(MPU 負責路徑規劃 + MCU 負責伺服控制)、智慧家電(MPU 負責 Wi-Fi/UI + MCU 負責馬達/感測器控制),以及穿戴裝置(MCU 負責 always-on 感測 + MPU 負責短時間運算突發)。這種異質架構正逐漸成為產業標準。
Q:嵌入式系統中 MCU 與 MPU 有什麼差異?
在嵌入式系統語境中,MCU(Microcontroller Unit)與 MPU(Microprocessor Unit)通常分別對應微控制器與微處理器。
Q:Arduino 是微控制器還是微處理器?
Arduino 板傳統上是圍繞微控制器建立的。經典 Arduino Uno 使用 AVR ATmega328P MCU;Arduino Mega 使用 ATmega2560;Arduino Due 使用基於 ARM Cortex-M3 的 SAM3X8E。這些都是真正的微控制器,具備晶片內 Flash、SRAM 與周邊功能。
Q:Raspberry Pi 是微控制器還是微處理器?
Raspberry Pi 使用微處理器,例如 Pi 4 中的 Broadcom BCM2711 四核心 ARM Cortex-A72。它需要外接 LPDDR4 RAM,執行完整 Linux OS,是通用單板電腦。不過 Raspberry Pi Pico 使用 RP2040,這是一顆雙核心 ARM Cortex-M0+ 微控制器,因此 Pico 屬於 MCU 平台。
結論
微控制器 vs 微處理器的選擇會塑造整個產品——BOM 成本、功耗特性、PCB 複雜度、軟體堆疊與上市時間都會隨之改變。若需要即時控制、低功耗與成本效率,選擇 MCU。若需要 OS 層級彈性、高運算吞吐量或豐富多媒體功能,選擇 MPU。對要求嚴苛的現代應用而言,同時使用兩者的混合架構,正越來越成為產業標準。
持續學習
TSSOP 封裝指南:尺寸、引腳間距、封裝設計與 SMT 焊接
重點摘要 以引腳跨距為準,而非本體寬度: 建立封裝時應根據引腳跨距(引腳尖端至尖端為 6.4 mm 或 8.1 mm),而不是 4.4 mm 或 6.1 mm 的本體寬度。 MSOP 與 TSSOP: 重用封裝前,請先檢查機械圖中的寬度:MSOP-8 與 TSSOP-8 的間距及本體長度相同,而部分製造商會將寬度為 3.0 mm 的封裝標示為 TSSOP8。 阻焊橋: 標準 TSSOP 封裝的焊盤間距為 0.20 mm:對 1 oz 銅厚而言足以保留阻焊橋;對 2 oz 銅厚而言則沒有餘量,而 JLCPCB 軟性 PCB 不會保留這類阻焊橋。 散熱焊盤: 對於 HTSSOP,應將裸露焊盤內的導通孔填孔並覆銅,同時將鋼網開口分割成多個窗口。 常見缺陷: TSSOP 最常見的缺陷是焊錫橋接及引腳翹起,因此必須控制錫膏用量,並在貼裝前將元件保留於原包裝內。 圖: 焊接於 PCB 上的 28 接腳 TSSOP(TI MSP430F2132)。照片來源: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0,經 Wikimedia Commons 提供(已裁切) TSSOP 是 Thin Shrin......
SMD 電感器代碼:如何讀取電感器標記與數值
重點摘要 三位數代碼以 µH 為單位讀取:100 代表 10 µH,101 代表 100 µH。第三位數表示要加上的零的數量,並非數值本身的一部分。 R 和 N 代表小數點:R 用於微亨(4R7 = 4.7 µH),N 用於納亨(2N2 = 2.2 nH)。 末尾字母代表公差:K 代表 ±10%,M 代表 ±20%。對於約 10 nH 以下的 RF 電感器,C 和 D 分別代表 ±0.2 nH 及 ±0.5 nH。 大多數小型晶片電感器都沒有標記:應先透過 BOM 或料帶標籤識別,再使用 LCR 電表於正確的測試頻率下量測。 元件標記只代表標稱電感值:本文中的五款 10 µH 電感器,額定電流範圍由 15 mA 至 5.5 A,因此選型時必須核對 Isat、額定電流及 DCR,不能只看代碼。 圖:JLCPCB 零件庫中的三款功率電感器。100 代表 10 µH、4R7 代表 4.7 µH,而 101 代表 100 µH。Sumida 元件 4R7 下方的 128 並非電感值的一部分。 標記為 100 的 SMD 電感器代表 10 µH,而不是 100 µH。這種代碼的讀法與三位數電阻代碼相似,只是......
電容值指南:圖表、代碼、選型與實務用途
無論您是在微控制器旁加入 100nF 旁路電容、為電源供應器選擇平滑濾波電容,或是為 RC 濾波器挑選電容,選錯數值都可能導致雜訊、不穩定或電路性能不佳。電容選型是硬體工程中最常見的決策點之一,但要在理論與實體限制之間取得正確平衡,通常並不簡單。 在本指南中,您將了解電容值如何運作、如何讀取電容標示、如何計算常見電路所需電容量,以及如何透過實用工程範例選擇正確的電容值。 電容值對照表 三位數標示碼 皮法拉(pF)數值 奈法拉(nF)數值 微法拉(µF)數值 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000,000 pF 1,000 nF 1.0 µF 473 47,000 pF 47 nF 0.047 µF 我該使用什麼電容值?(快速答案) 請參考下方電容值參考表: 電路應用 典型數值範圍 主要電容介電質類型 主要功能 數位 MCU 去耦 100nF 多層陶瓷電容(MLCC X7R) 高頻雜訊濾波 LDO ......
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......