ESP32 與 Arduino:差異、效能,以及如何選擇合適的開發板
4 分鐘
- ESP32 與 Arduino 的差異是什麼?
- 何時使用 ESP32,何時使用 Arduino?
- ESP32 vs Arduino:IoT 專案比較
- ESP32 vs Arduino 效能比較
- ESP32 vs Arduino:初學者比較
- ESP32 vs Arduino 架構解析
- ESP32 vs Arduino:PCB 設計與組裝
- ESP32 與 Arduino 變體解析
- ESP32 vs 最受歡迎的 Arduino 板
- ESP32 vs Arduino:優點與缺點
- 選擇 ESP32 或 Arduino 時的常見錯誤
- FAQ
- 結論
在為下一個電子專案選擇 ESP32 或 Arduino 時,正確選擇高度取決於你的具體工程需求。直接來說:ESP32 最適合 IoT、無線連線與高效能運算;而 Arduino 仍然是初學者、簡單硬體控制與確定性時序的黃金標準。
ESP32 和 Arduino 哪個更好?答案取決於你的專案對處理能力、功耗與連線能力的需求。讓我們深入了解 ESP32 與 Arduino 的核心差異,幫助你做出明智選擇。

圖示:ESP32 開發板(如 DevKitC)與 Arduino Uno Rev3 的硬體比較。
ESP32 與 Arduino 的差異是什麼?
根本差異在於處理能力與連線能力;ESP32 是一款強大的 Wi-Fi SoC,而 Arduino 代表的是更簡單的裸機微控制器生態系。
理解硬體差距,是比較 ESP32 與 Arduino 的第一步。
Arduino Uno 非常適合切換繼電器或讀取簡單類比感測器,而 ESP32 的行為更接近微型電腦,而不是傳統微控制器。
以下是標準 ESP32 模組與經典 Arduino Uno Rev3 的核心比較,這也是理解 Arduino 與 ESP32 差異時最常見的基準。
| 特性 | ESP32 | Arduino Uno(ATmega328P) |
|---|---|---|
| CPU 架構 | Xtensa 雙核心 32 位元 LX6 | 8 位元 AVR RISC |
| 時脈速度 | 160 MHz 或 240 MHz | 16 MHz |
| RAM | 520 KB SRAM | 2 KB SRAM |
| Flash 記憶體 | 通常 4 MB 至 16 MB | 32 KB |
| 連線能力 | 內建 Wi-Fi 與 Bluetooth(BLE) | 無(需要外接擴充板) |
| ADC 品質 | 12 位元(常見非線性問題) | 10 位元(高度穩定/線性) |
| 工作電壓 | 3.3V | 5V |
| 功耗 | 無線傳輸時較高;深度睡眠時極低 | 基準功耗中等;睡眠選項有限 |
| 成本 | 約 $4 - $6 | 官方約 $20,副廠約 $5 |
| 最佳用途 | IoT、邊緣 AI、多工處理 | 簡單自動化、初學者學習 |
何時使用 ESP32,何時使用 Arduino?
若需要 IoT、大量處理能力與無線連線,選擇 ESP32;若需要簡單、可預測的硬體控制與初學者專案,選擇 Arduino。
ESP32 和 Arduino 哪個更好?這完全取決於情境。ESP32 比 Arduino 更好嗎?對複雜任務而言,是的。不過,如果只是閃爍 LED 或讀取單一感測器,ESP32 通常是過度設計。
使用 ESP32 的情況
- 你需要 Wi-Fi 或 Bluetooth:ESP32 是 IoT 專案無可爭議的首選。
- 專案需要高處理能力:例如解析大型 JSON 資料或執行加密演算法。
- 你需要多工處理:可利用 FreeRTOS 同時管理多個複雜迴圈。
- 你正在建立即時資料系統:例如連接雲端儀表板並串流高頻率資料。
- 你需要 OTA 更新:無需實體 USB 連線,即可透過無線更新韌體。
- 你正在建立 TinyML 或邊緣 AI 應用:
- 使用 ESP32-CAM 進行物件偵測。
- 語音辨識。
- 手勢偵測。
- 感測器異常偵測。
- ESP32-S3 針對 TinyML 工作負載提供向量指令最佳化。
- 你偏好 PlatformIO:可使用基於 VS Code 的進階專業工作流程。
- 你需要雲端整合:原生支援 MQTT、HTTP API、AWS 與 Firebase。
使用 Arduino 的情況
- 你正在建立簡單控制系統:例如基本狀態機、馬達驅動或 LED 序列控制。
- 你需要確定性時序:例如步進馬達控制,需要避免 RTOS 額外開銷並維持精準時序。
- 你是電子初學者:Arduino 是理解 GPIO、迴圈與基礎電路最簡單的入門路徑。
- 你需要穩定 ADC 讀值:Arduino 的 10 位元 ADC 高度線性,而 ESP32 的 ADC 常有非線性問題。
- 你需要 5V 相容性:可直接接傳統 5V 感測器、繼電器與邏輯閘,不需要電平轉換器。
- 你想快速簡單地完成原型 PCB 組裝:可快速建立簡單可靠電路,不必擔心 RF 設計。

圖示:ESP32 vs Arduino 決策流程圖。
ESP32 vs Arduino:IoT 專案比較
ESP32 內建 Wi-Fi、Bluetooth,並擁有足夠記憶體處理安全雲端連線,因此在 IoT 領域是明顯領先者。
討論 ESP32 vs Arduino 在 IoT 專案中的表現時,結果通常偏向 Espressif。雖然 Arduino 也能製作 IoT 裝置,但若同時比較 ESP32、Arduino 與 Raspberry Pi,ESP32 通常位於嵌入式 IoT 的最佳平衡點。
連線需求
- ESP32:內建 Wi-Fi 與 Bluetooth,不需要外接模組,大幅減少硬體占用空間與潛在故障點。
- Arduino:需要外接模組,例如 ESP8266 或 Ethernet Shield,並透過 UART 或 SPI 通訊,增加複雜度與延遲。
雲端整合
- ESP32:效能足以原生處理安全 TLS/SSL 連線。實作 MQTT、HTTP 請求,或連接 AWS IoT 與 Firebase 都是常見做法。OTA 更新也能順暢支援。
- Arduino:在 8 位元 AVR 上建立安全連線會嚴重消耗有限記憶體,通常需要複雜 workaround。
即時資料處理
- ESP32:雙核心處理器可讓 core 0 維持 Wi-Fi stack 與 MQTT 連線,而 core 1 平行處理高速感測資料。
- Arduino:序列式處理代表板子在等待網路回應時必須暫停感測器讀取,造成資料瓶頸。
邊緣 AI 與影像處理
- ESP32:完整支援 ESP32-CAM 模組,可透過 ESP-WHO 框架進行基礎影像分類與人臉偵測。受記憶體限制,多數 ESP32 影像系統適合輕量模型,例如人臉偵測、人物偵測或簡單分類。更複雜神經網路通常需要更高階的邊緣 AI 平台。對相機物件偵測而言,ESP32-S3 與 ESP32-CAM 明顯比經典 Arduino 板更實用。
- Arduino:標準板幾乎沒有 TinyML 能力。若要做邊緣 AI,開發者通常需要轉向 Nano 33 BLE Sense 或工業級 Portenta 系列。
總結:在現代嵌入式系統設計中,ESP32-S3 與更新變體越來越常用於智慧相機與語音介面等邊緣 AI 應用;Arduino 則仍在教育與確定性控制系統中占主導地位。

圖示:ESP32-CAM 擷取影像並偵測物件,技術示意框突顯邊緣 AI 概念。

圖示:架構比較:ESP32 可直接連接雲端服務(MQTT/AWS),而 Arduino Uno 需要第二個 ESP8266 模組才能達到相同雲端連線能力。
ESP32 vs Arduino 效能比較
ESP32 在速度、記憶體與 AI 任務上明顯勝過 Arduino,但代價是更高功耗。
查看 ESP32 vs Arduino 效能比較時,規格表顯示兩者差距巨大。如果 Arduino vs ESP32 速度是你的主要考量,ESP32 明顯占優。
處理能力
- ESP32:具備最高 240 MHz 的雙核心處理器,可輕鬆執行複雜數學、字串處理與音訊處理。
- Arduino Uno:採用單核心 ATmega328P,時脈僅 16 MHz。
記憶體
- ESP32:約 520 KB SRAM 與數 MB flash,足以容納大型函式庫、顯示圖形緩衝區與大型陣列。
- Arduino Uno:僅有 2 KB SRAM 與 32 KB flash。複雜函式庫,例如進階顯示器或網路 stack,很快就會造成記憶體不足。實務測試中,Arduino 的記憶體限制通常比 CPU 速度更早成為瓶頸。
AI / ML 能力
- ESP32:廣泛支援 TensorFlow Lite Micro。ESP32-S3 與 ESP32-P4 的進階架構針對邊緣機器學習模型高度最佳化。
- Arduino:標準板的 AI 能力非常有限。
功耗
- ESP32:主動工作時耗電明顯較高,Wi-Fi 傳輸時約 160mA–260mA。不過,它具備進階 ULP(Ultra-Low Power)協處理器與深度睡眠模式,可將功耗降至微安培(µA)等級。
- Arduino:基準功耗較低,約 20mA–50mA,但預設狀態下缺乏 ESP32 這種精細的超低功耗深度睡眠能力。

圖示:ESP32 與 Arduino Uno 的效能比較圖,同時標示功耗差異。
ESP32 vs Arduino:初學者比較
Arduino 仍是最容易學習的平台,不過對於現代連網專案而言,ESP32 對初學者也相當友善。
對新手而言,ESP32 vs Arduino 的選擇是「簡單」與「能力」之間的取捨。
學習曲線
Arduino 歷來是嵌入式電子最簡單的入門點。插上板子、寫幾行程式碼,LED 就會閃爍。
ESP32 則有中等複雜度;使用者需要處理 3.3V 邏輯電平、Wi-Fi 憑證,以及有時較麻煩的 USB-to-serial 驅動。由於模組種類非常多,初學者建議先了解 如何選擇 ESP32 開發板,以確保購買的是具備板載 USB 燒錄器的友善開發板,而不是裸露的表面黏著晶片。
開發工具
兩個平台都能透過 Arduino IDE 使用類似的 C++ 程式語法,這對初學者非常友善。不過,隨著專案規模變大,ESP32 在 PlatformIO(VS Code)與官方 ESP-IDF 等進階專業工具中更具優勢。它也原生支援 MicroPython,適合偏好腳本語言而非 C++ 的使用者。
社群支援
Arduino 擁有龐大且累積超過十年的生態系,幾乎每一種感測器都能找到對應函式庫。ESP32 社群雖然較年輕,但成長快速,目前在現代 maker 專案中占主導地位。
ESP32 vs Arduino 架構解析
ESP32 與 Arduino 的核心差異,在於它們如何執行任務與整合硬體。ESP32 是高度整合的 System-on-Chip(SoC),而 Arduino 板通常是圍繞獨立微控制器建立。
ESP32 架構
- 整合式 SoC:CPU + Wi-Fi + Bluetooth + RAM 集成於單一晶片
- 雙核心處理器:最高 240 MHz
- 執行 FreeRTOS:支援多工
- 可平行處理網路與應用邏輯
Arduino 架構
- 基於獨立微控制器:例如 ATmega328P
- 單核心執行
- 程式依序執行:loop() 模型
- 預設無 RTOS
主要工程差異
- 多工:ESP32(FreeRTOS)
- 確定性時序:Arduino(無 OS 額外開銷)
- 中斷行為:Arduino 更可預測
- 時序抖動:ESP32 可能因 Wi-Fi stack 引入延遲
實務上,Arduino 更適合精準硬體控制;ESP32 則為連網、多工嵌入式系統而設計。

圖示:架構比較:ESP32 是具備 Wi-Fi 與雙核心 CPU 的整合 SoC;Arduino Uno 則使用獨立微控制器與外部元件。
ESP32 vs Arduino:PCB 設計與組裝
ESP32 模組可簡化量產 BOM 並降低 RF 認證成本,因此在商業化擴展上優於裸 Arduino 晶片。在商用 IoT 產品設計中,ESP32 模組受到廣泛偏好,因為它們能避免單獨 RF 認證需求。
當原型從麵包板轉移到正式 PCB 時,ESP32 與 Arduino 的 PCB 設計路徑差異會非常明顯,並且會大幅影響量產時 ESP32 vs Arduino 的成本。

圖示:裸 ESP32-WROOM-32 模組專業表面黏著在 PCB 上,旁邊對比笨重的傳統通孔 Arduino shield 架構。
從原型到量產
Arduino Uno 開發板嚴格來說只適合原型開發,並不適合直接量產。若要擴展 Arduino 專案,你必須將裸 ATmega 晶片整合到自己的板子上。相反地,ESP32 主要以表面黏著模組形式銷售,例如 ESP32-WROOM-32。
學習 如何設計 ESP32 模組 PCB,可以讓你將一個完整認證的無線核心直接放到自訂電路板上。
元件選型與 BOM 最佳化
使用 ESP32 可大幅降低 BOM 複雜度。由於 Wi-Fi、Bluetooth 與記憶體都整合在屏蔽模組中,你不再需要採購外部網路 IC。若從 JLCPCB Parts Library 採購元件,ESP32 設計所需 BOM 項目會少於使用外部 Wi-Fi shield 的 Arduino 設計。
專家提示
- 天線淨空區:ESP32 模組的 PCB 天線下方需要嚴格 keep-out zone,不可鋪銅。
- 接地平面:ESP32 在 RF 傳輸期間需要完整接地平面才能保持穩定。
- 認證:相較於自訂 Arduino RF 設計,預認證的 ESP-WROOM 模組可節省數千美元的 FCC/CE RF 認證成本。
ESP32 與 Arduino 變體解析
ESP32 已不再是單一晶片,而是針對不同嵌入式用途的完整家族;Arduino 則是建立在多種 MCU 架構上的生態系。

圖示:ESP32 與 Arduino 真實板卡家族。
ESP32 變體概覽
- ESP32(經典款):雙核心 Xtensa LX6,Wi-Fi + BLE。一般用途 IoT 的標準選擇。
- ESP32-S 系列(S2、S3):高度聚焦 AI + USB。ESP32-S3 具備 TinyML 向量指令、原生支援相機模組,非常適合邊緣 AI 與影像處理。
- ESP32-C 系列(C3、C6):基於 RISC-V 架構,提供更低功耗與高成本效益 IoT 能力。
- ESP32-P 系列(P4,最新):高效能應用處理器,專為重度 AI 工作負載、HMI(人機介面)/顯示系統與進階邊緣運算設計,不內建 RF。不同於經典 ESP32,ESP32-P4 不含 Wi-Fi/Bluetooth,定位為高效能本地處理晶片。
Arduino 變體概覽
- Arduino Uno(經典款):圍繞 ATmega328P 建立,使用傳統 8 位元 AVR。
- Arduino Nano / Mega:Nano 具備適合麵包板的小型尺寸;Mega 提供大量 GPIO,適合複雜 3D 印表機或機器人。
- Arduino Due:升級至 32 位元 ARM Cortex-M3 架構。
- Arduino Uno R4:重大效能升級,搭載 Renesas RA4M1(ARM Cortex-M4)。
- Arduino Uno R4 WiFi:包含 Renesas MCU,並搭配板載 ESP32-S3 來處理連線功能。
注意:Arduino 正逐漸與現代矽晶片供應商合作,從傳統 AVR 與 ARM 平台擴展到更多工業嵌入式需求。
ESP32 vs 最受歡迎的 Arduino 板
以下將 ESP32 直接與最常見的 Arduino 板比較,幫助你為特定用途找到正確選擇。
ESP32 vs Arduino Uno
ESP32 提供內建 Wi-Fi 與高效能,而 Uno 專注於簡單性與標準 5V 邏輯。
ESP32 vs Arduino Nano
Nano 極為小巧且適合初學者;ESP32 則具備明顯更強的效能與無線能力。
ESP32 vs Arduino Mega
Mega 提供大量 GPIO,適合大量 I/O 需求;ESP32 則在原始處理能力與 IoT 整合方面更出色。
ESP32 vs Arduino:優點與缺點
ESP32 擅長無線效能,但 ADC 精度較弱;Arduino 則提供簡單性與穩定的 5V 類比控制。
ESP32 優點:
- 內建 Wi-Fi 與 Bluetooth(BLE)。
- 效能優勢巨大,雙核心最高可達 240MHz。
- 擁有足夠記憶體,可處理複雜任務與 TinyML。
ESP32 缺點:
- 無線傳輸時功耗較高。
- ADC 非線性問題已知,需要軟體校正。
- 嚴格使用 3.3V 邏輯,若未電平轉換,可能被 5V 感測器損壞。
Arduino 優點:
- 非常容易使用,並有龐大且穩定的函式庫生態。
- 類比 ADC 讀值高度穩定且線性。
- 5V 邏輯相容性讓基本感測器整合更簡單。
Arduino 缺點:
- 記憶體與處理能力非常有限。
- 沒有內建無線連線能力。
- 標準板尺寸較大。
選擇 ESP32 或 Arduino 時的常見錯誤
ESP32 比 Arduino 更好嗎?只有在正確情境下才是。選擇 ESP32 或 Arduino 時,請避免以下陷阱:
- 用 ESP32 做簡單 LED 專案:這是嚴重過度設計。Arduino Nano 或 ATtiny 對簡單邏輯更合適。
- 忽略 Wi-Fi 功耗:若未正確編寫 deep sleep 與無線管理,ESP32 會快速耗盡電池。
- 只因流行而選擇:如果專案需要確定性的微秒級時序,不要只是因為 ESP32 流行就選它。
- 未考慮 ADC 精度:如果專案依賴高精度類比感測資料且沒有外部 ADC,Arduino 更適合。
- 忽略開發複雜度:將 3.3V 電平轉換到 5V 以相容舊式顯示器,可能會讓硬體設計變得更複雜。
FAQ
Q:我可以使用 Arduino IDE 程式設計 ESP32 嗎?
可以。只要在 Arduino IDE 中安裝 ESP32 board manager core,就能直接為幾乎任何 ESP32 開發板編寫並上傳標準 C++ 程式碼。
Q:我現有的 Arduino 程式碼能在 ESP32 上執行嗎?
大多數基本邏輯與標準函式庫可以直接運作。不過,硬體相關程式碼,例如 AVR 暫存器操作、自訂計時器或依賴 5V 感測器的函式庫,通常需要修改。
Q:我可以把 5V Arduino 感測器直接接到 ESP32 嗎?
通常不行。ESP32 使用嚴格的 3.3V 邏輯。若將 5V 感測器輸出直接連到 ESP32 GPIO,可能永久損壞 SoC;必須使用邏輯電平轉換器。
Q:哪一款板子更適合長時間電池供電?
ESP32 較佳,因為它具備進階 ULP(Ultra-Low Power)協處理器與 deep sleep 模式,可將電流降至約 10µA。標準 Arduino 缺乏這種內建低功耗最佳化能力。
Q:使用 ESP32 一定需要 Wi-Fi 嗎?
完全不需要。雖然 ESP32 以無線能力聞名,但你可以在程式中完全關閉 RF 無線功能,將它單純作為高效能雙核心微控制器使用。
結論
在 ESP32 vs Arduino 的比較中,沒有絕對贏家,只有適合任務的工具。該選哪一個?最終取決於連線需求、處理效能、功耗限制與硬體擴展性。
如果你的目標是簡單、確定性的硬體控制,或你是剛進入嵌入式系統的新手,Arduino 生態系仍無可取代。然而,如果你的專案需要 Wi-Fi 連線、大量資料處理、邊緣 AI,或計畫將現代 IoT 原型擴展到大量 PCB 組裝,ESP32 則是現代嵌入式工程中無可爭議的冠軍。
準備好將原型變成實體產品了嗎?無論你正在設計自訂 ESP32 IoT 板,或可靠的 Arduino 控制器,JLCPCB 都提供快速、可靠且具成本效益的 PCB 組裝 服務。立即從麵包板邁向量產,並在 JLCPCB 報價頁面 取得即時估價。
持續學習
SMD MOSFET 代碼指南:如何識別、測試及更換 MOSFET
圖:JLCPCB 零件庫中的 AO3400A(C20917)。零件清單提供 2.5 V 柵極驅動下的 RDS(on),這正是後文更換示例中最重要的參數。 SMD MOSFET 代碼通常是印在封裝頂部的兩至三個字元,單靠代碼很少能確定手上的零件。SMD 電阻遵循三位數、四位數及 EIA-96 等標準標記方式,但 MOSFET 並沒有統一標準。同一個短代碼可能出現在不同製造商的完全不同零件上,而同一個零件編號也可能因製造商不同而使用不同代碼。 快速答案:SMD MOSFET 頂部標記是製造商專用的短代碼,並不是通用零件編號。要識別零件,應將標記與製造商標誌、封裝、周圍電路及資料表一併查看。 本指南介紹如何將標記縮小至幾個實際候選零件、如何使用萬用表檢查零件是否已經故障,以及如何選擇能在電路中正常工作的替代品,而不只是匹配焊盤圖形。本指南只討論 MOSFET;如需了解雙極性電晶體,請參閱我們的SMD 電晶體代碼指南。 常見 SMD MOSFET 標記代碼:快速參考 下表中的每一行都已根據製造商自己的資料表或標記文件核對。請先確認標誌及封裝,再進行代碼比對;缺少這些背景資訊的代碼匹配仍然只是一種猜測。 常......
繼電器的主要類型有哪些?應選擇哪一種?
重點摘要 兩大類型:繼電器主要分為兩類:使用活動金屬觸點切換電路的機電繼電器,以及使用無活動部件電子元件的固態繼電器。 根據負載選擇:負載類型決定所需的繼電器。請考慮負載使用交流還是直流、正常運作及啟動時的電流,以及需要切換的頻率。 線圈特性:單穩態繼電器在線圈斷電時會回到靜止狀態;鎖存繼電器則無需線圈電流也能保持最後狀態,適合電池供電設計。 了解觸點類型:SPST、SPDT 及 DPDT 描述繼電器可控制的電路數量,以及觸點如何切換。A 形式觸點為常開(NO),B 形式觸點為常閉(NC),C 形式觸點則在 NO 與 NC 之間切換。 從本質上看,繼電器主要分為兩大類:機電繼電器(EMR)使用實體活動觸點切換電路;固態繼電器(SSR)則使用沒有活動部件的半導體元件。 每種類型都有不同特性,包括負載額定值、切換行為、觸點配置及應用。 選擇正確的繼電器完全取決於具體負載要求。例如,為交流加熱元件額定的繼電器,在驅動直流馬達或處理敏感感測器訊號時很可能會失效。 本指南將介紹: 在一張圖表中比較標準繼電器類型及零件示例 何時使用機電繼電器,以及何時使用固態繼電器 如何讀取 SPST、SPDT、DPDT 及......
什麼是 100 nF 電容?如何選擇合適的型號?
重點摘要 電容值:100 nF 電容的標稱電容量為 0.1 µF,也就是 100,000 pF,這三種寫法代表相同的電容值。 標記:許多直插式陶瓷電容與薄膜電容使用三位數代碼 104,而大多數表面黏著型多層陶瓷電容(SMD MLCC)沒有標記。 主要用途:最常用於 IC 電源接腳附近的局部去耦,提供快速瞬態電流,並將高頻雜訊旁路至接地。 常用選擇:一般去耦用途通常可從 X7R 或 X5R 多層陶瓷電容著手選型,0402 與 0603 是廣泛使用的封裝尺寸。 選型原則:應同時考量介電材料、額定電壓與封裝,因為第 2 類陶瓷電容在施加直流電壓後,電容量可能大幅下降。 100 nF 電容就是 0.1 µF 電容,有引腳的型號通常標記為 104。它是最常放置於積體電路電源接腳旁的電容,也用於訊號耦合、雜訊濾波與 RC 定時電路。 即使標稱電容值相同,不同的介電材料、額定電壓與封裝,也會讓元件呈現不同的電氣特性。因此,若只依電容量選型,實際有效電容量可能低於原理圖所標示的數值。 本指南將帶您了解: 什麼是 100 nF 電容,以及如何在 nF、µF 與 pF 之間換算。 如何讀取 100 nF 陶瓷電容與薄......
電阻功率額定值:如何計算 SMD 與通孔電阻的瓦特數
每個電子電路都會產生熱量。電阻器正如其名稱所示,會透過將電能轉換為熱能來限制電流。但多少熱量才算過多? 了解電阻功率額定值對任何硬件設計師都至關重要。它定義元件在不劣化的情況下,可以安全耗散的最大連續功率(以瓦特計)。 如果你不知道如何準確計算電阻瓦數,便可能面臨熱失控、元件損壞,甚至整塊 PCB 燒毀的風險。無論你是在麵包板上製作簡單 LED 電路,還是使用密集 SMT 及可靠 THT 元件進行專業 PCB 組裝,選擇正確瓦數都是基礎。 本指南將介紹: 如何計算電阻瓦數 SMD 電阻功率額定值表 通孔電阻瓦數指南 降額曲線說明 PCB 散熱設計技巧 甚麼是電阻功率額定值? 電阻功率額定值是指電阻器在不受永久損壞的情況下,可以安全地將電能轉換為熱能的最大功率。它以瓦特為單位,取決於電阻尺寸、材料、環境溫度及 PCB 散熱條件。 選擇正確的瓦數,可確保元件不會過熱,從而保護電阻器及周圍電路,避免性能下降或災難性故障。 如何計算電阻功率額定值(公式及範例) 選擇元件前,必須計算它將耗散的準確功率。功率耗散由焦耳定律及歐姆定律決定。根據電路中已知的電壓(V)、電流(I)或電阻(R)數值,可以使用以下三個......
TQFP 與 QFN:PCB 設計師的全面比較指南
選擇 TQFP 還是 QFN,並不只是外觀問題,更涉及電路板空間、散熱管理及可製造性之間的重要取捨。TQFP 的外露引腳便於製作原型及檢查,而 QFN 的緊湊無引腳設計,則廣泛用於高性能且空間受限的應用。 哪一種封裝更適合你的項目?這份全面的 TQFP 與 QFN 比較指南將分析技術規格、優點及限制,協助你設計兼具效率與量產擴展能力的 PCB。 TQFP 與 QFN:直接比較 特性 TQFP(薄型四方扁平封裝) QFN(四方扁平無引腳封裝) 引腳 鷗翼形引腳,向外延伸 接點位於底部,封裝接近晶片尺寸 佔板面積 較大,佔用更多 PCB 空間 緊湊,佔用空間小 散熱焊盤 通常沒有 有,採用外露散熱焊盤 焊接 較容易,適合手工焊接 較具挑戰,通常採用回流焊 高速/射頻性能 中等,引腳電感較高 出色,寄生電感較低 檢查方式 目視/光學檢查 通常需要 X 光檢查 實體尺寸及 PCB 佔板面積 最明顯的分別在於PCB 佔板面積及封裝幾何形狀。 TQFP 封裝的鷗翼形引腳向封裝本體外延伸,因此需要較大的電路板空間及佈線區域。 相比之下,QFN 屬於接近晶片尺寸的封裝(CSP)。由於所有接點均位於封裝底部,在引腳......
LED 尺寸解析:完整 LED 尺寸表、類型、尺寸規格與應用指南
LED 擁有多種封裝類型,選擇錯誤的 LED 尺寸會直接影響亮度、PCB 佈局、散熱性能以及組裝方式。無論您是在麵包板上放置指示燈、設計 LED 燈條 PCB,還是為聚光燈指定 COB 模組,尺寸都是第一個需要正確決定的因素。 本文將介紹所有主要 LED 尺寸分類,包括直插式 LED 尺寸、SMD LED 封裝代碼、COB 模組尺寸,以及晶片尺寸與封裝尺寸之間的差異,並提供快速查詢表。 圖: 展示 LED 封裝尺寸演變,包括 0402 SMD LED 晶片、5050 RGB LED、5mm 直插式 LED,以及 30mm COB 模組。 LED 尺寸概覽 快速答案: LED 尺寸主要依照封裝類型分為四大類。 直插式 LED: 3mm、5mm、8mm、10mm,通常以燈體直徑識別。 SMD 指示燈 LED: 0402、0603、0805、1206,封裝尺寸代碼代表公制尺寸。 SMD 照明 LED: 2835、3528、5050、5630(例如 2835 代表 2.8 × 3.5 mm)。 COB LED: 10 至 50mm 以上模組,通常依發光區域(LES)直徑定義。 LED 類型 常見尺寸 主要......