如何在雙層板上設計並組裝可靠的 ESP32 模組 PCB
2 分鐘
- 步驟 1 – 設計 ESP32 模組線路圖
- 步驟 2 – 為 ESP32 模組佈線雙層板
- 步驟 3 – 為 SMT 組裝設計 ESP32 模組 PCB
- 步驟 4 – 準備 Gerber、BOM 與 CPL 檔案供 ESP32 模組 SMT 組裝
- 步驟 5 – 在 JLCPCB 下單 ESP32 模組 PCBA
- 管理組裝良率與檢驗風險
- ESP32 模組 PCBA 的上電與驗證
- 結論
- 常見問題
許多工程師在設計第一塊 ESP32 PCB 時,會因為天線問題、電源不穩或 SMT 缺陷而失敗。
使用 ESP32 模組設計客製化板子,能在客製化與量產難度之間取得完美平衡。與直接打晶片相比,模組已整合晶振、快閃記憶體與射頻匹配網路,大幅降低 PCBA 風險。
然而,SMD 封裝(例如 ESP32-S2-WROOM 系列)在 JLCPCB SMT 上仍有挑戰:金墊吸錫、大型 RF 屏蔽散熱,以及天線在組裝後性能衰退等問題。
本指南將說明如何在雙層板上設計可靠的 ESP32-S2 模組 PCB。
步驟 1 – 設計 ESP32 模組線路圖
使用 ESP32 SMD 模組可省去外部時鐘與射頻被動元件,簡化 BOM。從 PCBA 角度來看,線路圖階段就決定了成本、供料穩定度與良率。
1.1 為 ESP32 模組設計選擇元件
線路圖上的元件必須對應到真實庫存。
● Basic vs. Extended 零件: JLCPCB 區分「Basic」零件(已上料,無設定費)與「Extended」零件(需手動上料,酌收費用)。為降低 PCBA 成本,優先選用 0603/0402 的「Basic」電阻與電容。
● 庫存確認:完成線路圖前,先在 JLCPCB 零件庫 確認 ESP32-S2 模組與重要 IC(LDO)是否可購。

在 JLCPCB 零件庫搜尋
1.2 認識 ESP32-S2-Wroom 微控制器模組
模組共有 41 支腳(魚鰭焊盤)並內建 PCB 天線。
● 電氣規格:需提供穩固的 3.3V 電源,可承受 320mA(TX 峰值)。
● PCBA 優勢:內部 40MHz 晶振已屏蔽並匹配,排除最常見的開機失敗原因。
1.3 為微控制器設計 UART 燒錄介面(FTDI)
省略 USB 連接器與橋接晶片,改以 2.54mm 排針 外接 FTDI 轉接板。
● 連接:將 U0TXD(GPIO 43)與 U0RXD(GPIO 44)拉至排針。
● 啟動腳位:將 EN(Reset)腳透過輕觸開關或排針引出,以便手動進入下載模式。
注意:請依您手上的 ESP32-S2-WROOM 資料手冊確認 GPIO 定義。
1.4 為 ESP32 模組 PCBA 驗證線路圖
轉成 PCB 佈線前,先做以下組裝導向檢查:
1. 腳位編號:線路圖符號與 SMD-41P 資料手冊是否一致?
2. 網路連通:啟動腳位(GPIO 0、GPIO 46)是否上拉/下拉至正確電位,確保由 Flash 開機?
3. 電源網路:3.3V 與 GND 是否明確連至所有電源腳位(VDD3P3_RTC、VDD3P3_CPU)?

ESP32-S2 模組含 FTDI 排針與電源線路之線路圖
步驟 2 – 為 ESP32 模組佈線雙層板
為 ESP32 SMD 模組設計雙層板時,須嚴格遵守機構與散熱規範。
2.1 設計魚鰭焊盤與散熱焊盤
模組中央有一大塊接地焊盤(EPAD),上方為金屬屏蔽(請查閱您的資料手冊,部分 SMD-41P 變體無完整 EPAD,僅使用腳位)。
● Via 佈局:若模組有中央 EPAD,放置 3×3 格點、0.3mm 的散熱 via 連至底層接地銅面。
● 魚鰭焊盤:PCB 焊盤需比模組焊盤長 0.5mm(向外延伸),使焊錫能形成可目檢的「腳跟」。
ESP32-S2 PCB 封裝,顯示魚鰭焊盤延伸與天線禁布區
2.2 為 ESP32 PCB 天線設置正確禁布區
模組末端的「板載 PCB 天線」極為敏感。
● 擺放:最佳位置為板邊懸空。
● 禁布:若模組完全在板內,所有層在天線正下方 15mm 區域內不得有銅(GND、電源、訊號)。下方銅箔會使天線失諧並阻擋訊號。

PCB 佈線比較:正確的天線禁布區 vs 錯誤的接地層擺放
2.3 為 ESP32 TX 峰值電流(320mA)確保電源完整性
● 電容佈局:在 3V3 輸入腳(多數 SMD-41P 的 Pin 2)附近放置 10uF(0603) 與 0.1uF(0402) 電容。
● 線寬:主 3.3V 走線至少 20–30 mil,降低 320mA 發射尖峰造成的壓降。
步驟 3 – 為 SMT 組裝設計 ESP32 模組 PCB
3.1 為 SMT 組裝與機構強度設計 FTDI 排針
簡單的排針可簡化 BOM,但須考慮機械強度。
排針 DFM
● SMD 排針:焊盤銅面須夠大,以承受 FTDI 線插拔時的側向力。
● 腳位定義:統一腳序(例:GND、CTS、VCC、TX、RX、DTR)以相容常見 FTDI 線。
| 缺陷 | 根本原因 | 預防措施 |
|---|---|---|
| 吸錫不足 | 焊盤過短 | PCB 焊盤外擴 0.5mm |
| 遮蔽效應 | 模組擋住熱風 | 調整回焊曲線 |
| 天線失諧 | 天線下方有銅 | 嚴格禁布區 |
3.2 為 ESP32 模組最佳化焊膏與鋼網開口
SMD-41P 模組的大金屬屏蔽如同散熱片,會影響焊膏熔融。
● 魚鰭焊盤:側邊腳位的鋼網開口採 1:1 或略放大,確保足夠焊膏量,使焊錫能沿垂直側壁爬升。
● 散熱焊盤(若有):採「Window Pane」設計(覆蓋 50–60%),避免模組浮在焊錫池上導致外腳空焊。
3.3 在 JLCPCB 為 ESP32 模組套用 DFM 規則
零件間距
模組四周至少保留 1.0mm 間隙,讓貼片機吸嘴可放置模組而不撞到鄰近電阻或電容。
詳見 JLCPCB 製程能力。
拚板
小板子可使用 「JLCPCB 代拚」 服務。
方向:確保 USB/FTDI 連接器(若有凸出)或天線凸出處不會干涉 V-CUT 邊條。

JLCPCB 代拈板
步驟 4 – 準備 Gerber、BOM 與 CPL 檔案供 ESP32 模組 SMT 組裝
1. Gerber 檔案:任何 EDA 皆可匯出標準 Gerber。
2. CPL 旋轉:在 JLCPCB 3D 檢視器確認大模組旋轉角度。模組預設匯出常誤轉 90° 或 180°。
3D 零件擺放畫面,顯示元件旋轉未對齊
步驟 5 – 在 JLCPCB 下單 ESP32 模組 PCBA
1. 上傳 Gerber 並在 JLCPCB 即時報價頁 選擇 SMT 組裝服務。

2. 選擇「PCB Assembly」與雙面標準型

3. 料件來源:確認「ESP32-S2 SMD-41P」模組是否在 JLCPCB 零件庫。若為「Extended Part」,將收取少量上料費(約 3 美元)。
4. 全球代採:若零件不在 JLCPCB 庫,可在下單流程透過 Global Sourcing 代採。
組裝完成示意圖
管理組裝良率與檢驗風險
以 AOI 檢驗魚鰭 ESP32 模組
可見焊腳:魚鰭模組的優點是 AOI(與人工)可直接檢視側邊焊點。理想為亮面凹形焊腳沿半孔側壁爬升。
了解模組組裝的首件良率(FPY)風險
模組良率通常極高,主要風險為「枕頭效應」:焊膏熔化但未能潤濕模組腳位,原因為板彎或腳位微氧化。
| 風險因子 | 影響 |
|---|---|
| 枕頭效應 | 開路 |
| 錫球 | 屏蔽下短路 |
| 天線遮蔽 | 通訊距離變差 |
微控制器模組 PCBA 良率風險因子
ESP32 模組 PCBA 的上電與驗證
1. 阻抗檢查:量測 VCC-GND 電阻,應大於 1kΩ。
2. 透過 FTDI 連接 UART:接上 FTDI,按住 BOOT 再按 EN。
成功:序列埠終端機(115200 baud)顯示 waiting for download,表示模組焊妥、供電正常且 UART0 腳位連接正確。
3. RF 性能:執行 Wi-Fi 掃描範例,若 RSSI 過弱,檢查是否在天線區誤放接地層。
延伸閱讀:探索 ESP32 微控制器專案的威力
結論
採用 ESP32-S2 SMD-41P 模組進行客製 PCB 設計,相較於裸晶方案大幅降低門檻。透過 JLCPCB 自動化組裝,並專注於機構整合(尤其是天線禁布與魚鰭焊盤焊接),即可生產高可靠度的專業 IoT 硬體。
立即使用 JLCPCB 生產您的微控制器開發板
想將微控制器專案量產?JLCPCB 提供自動化 SMT 組裝、模組代採與雙層 PCB/PCBA 快速交貨。

常見問題
Q1. 為何微控制器板類比類板更敏感於 PCBA 品質?
微控制器對電源完整性、焊點可靠度與瞬間電流敏感。去耦不足、冷焊或偏移等組裝缺陷,可能導致無法開機或間歇性故障。
Q2. 微控制器模組能否可靠採用 SMT 組裝?
當然可以!只要鋼網開口與貼片對位規則得當,魚鰐焊盤即可形成可靠焊點。
Q3. 線路圖正確,微控制器板為何仍在組裝後失效?
多數失效源於電源完整性(電容位置錯誤)或焊點缺陷(墓碑、冷焊),而非邏輯錯誤。
Q4. JLCPCB 是否支援 ESP32 等微控制器模組代採與組裝?
是的,JLCPCB PCBA 可透過全球合作夥伴代採各類微控制器模組,簡化供應鏈,讓客製板取得更輕鬆。
持續學習
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......
如何從零開始設計 ESP32-S3 開發板:4 層 PCB 設計教學
自行設計 ESP32-S3 Development Board,可以讓您完整掌控 Hardware Architecture,同時為 IoT Project 後續進入 Commercial Production 做好準備。 相較直接使用體積較大的 Off-the-Shelf Development Board,Custom Design 可以讓您: 最佳化 PCB Board Space 只引出實際需要的 GPIO 將 Peripheral 直接整合到同一塊 PCB 依實際產品需求規劃 Power、USB、Protection 與 Connector 本教學將從零開始設計一塊 4-Layer ESP32-S3 Development Board。 我們將完整介紹 Hardware Development Pipeline,包括 ESP32-S3 Schematic 架構、4-Layer PCB Stack-Up 規劃、PCB Routing Best Practices,以及如何準備可直接用於 JLCPCB PCB Fabrication 與 Assembly 的製造檔案。 完成後的 Develo......
IC Symbol 完整指南:積體電路符號、Pin Mapping、Circuit Diagram 與 PCB 應用
可以把積體電路(Integrated Circuit,IC)想像成一座微型的電子城市。 工程師不需要在 Schematic 中逐一畫出數百、數千,甚至更多內部電子元件,而是利用一個清楚的 Integrated Circuit Symbol(積體電路符號/IC 符號),代表整個功能系統。 實體 IC 可能只是一顆帶有金屬接腳的小型黑色晶片,但在電路原理圖中,IC Schematic Symbol 更像是一張功能地圖。 只要能正確理解這些 Electronic IC Symbol,就能更有效率地進行 Circuit Design、PCB Design 與 Troubleshooting。 本指南將介紹: 了解 Integrated Circuit Symbol 在 Circuit Diagram 中的意義 辨識不同類型的 IC Symbol 了解 IC Pin 與功能如何在符號中表示 逐步學習如何判讀 IC Symbol 查看 IC 在實際 Circuit Diagram 中的應用 了解如何從 Schematic Symbol 轉換至 PCB Design 圖:從不同 Integrated Circu......