如何選擇 PCB 的 Tg ?
1 分鐘
- 什麼是 PCB 的 Tg 值?
- PCB Tg 等級分類
- 一般 Tg:
- 中 Tg:
- 高 Tg:
- 如何選擇 PCB 的 Tg 值?
什麼是 PCB 的 Tg 值?
在 PCB 製造中,縮寫「Tg」代表「玻璃轉移溫度」(Glass Transition Temperature),是指材料在加熱過程中,從固態轉變為橡膠彈性狀態的溫度。眾所周知,PCB 必須具備耐燃性,在特定溫度下不能燃燒,而只能軟化。
當溫度超過 Tg 時,PCB 基板材料 FR-4 會從脆硬狀態轉變為柔軟狀態。這種轉變可能導致 PCB 的尺寸變化和變形,最終影響其機械與電氣特性。因此,在選擇 PCB 材料時,必須考慮所需的工作溫度範圍,以確保所選材料的 Tg 值能滿足設計要求。
高 Tg 值的 PCB 基板能確保電子設備在各種環境條件下(無論是炎熱的夏季還是寒冷的冬季)都能正常運作。在 PCB 設計與製造中,選擇具備適當玻璃轉移(Tg)值的基板,是確保產品品質與效能的關鍵因素。
PCB Tg 等級分類
在 PCB 製造中,工程師會根據應用需求選擇合適的 FR-4 基板。標準基板材料多為環氧樹脂系統,而 Tg 值是分類 FR-4 基板等級最常見的指標。
根據溫度,一般分為三個等級:一般 Tg、中 Tg 以及高 Tg。
一般 Tg:
低階 FR-4 板材的玻璃轉移溫度(Tg)通常在 130-140℃ 左右。然而,憑藉其優異的物理特性、成熟的生產技術及價格優勢,它仍是大多數電路板製造商的首選材料。例如,對於一般的 3C 消費性電子產品,溫度要求不高,選擇標準 Tg 值即可滿足需求。一般而言,標準 Tg 板材的加工製程成熟簡單,生產成本低,具有良好的經濟效益。
中 Tg:
中 Tg 值約為 150°C。與普通 FR-4 板材相比,Tg150 板材具有更好的耐熱性、耐濕性及耐化學性。它們能在高溫、高濕及腐蝕性環境中長期可靠運行。因此,Tg150 板材適用於要求較高的領域,如高速數位電路、微波頻率電路及高頻電路。不過,Tg150 板材的加工難度高於普通 Tg 板材,成本也相對較高。
高 Tg:
若基板的玻璃轉移(Tg)值在 170°C 以上,表示該 PCB 具有極高的耐熱性、耐濕性、耐化學性及尺寸穩定性等重要特性。這在無鉛噴錫(HASL Lead-free)製程中至關重要,因為該製程需要較高的 Tg 值。
若 PCB 加工過程中存在時間限制、層數較多、焊接溫度較高(≥230℃)、工作溫度高(100℃ 以上)或焊接熱應力顯著(如波峰焊),建議選擇高 Tg 板材。
高 Tg 板材主要用於高層數印刷電路板(10 層以上)、汽車工業、封裝材料、嵌入式基板、工業控制精密儀器、路由器等領域。但需注意,Tg 值越高,PCB 電路板的成本也隨之增加。一般而言,較高的 Tg 值代表板材的耐溫性更好,能減少板材變形並提高抗翹曲能力。
然而,由於玻璃轉移(Tg)點較高,也代表板材在加工與壓合過程中的溫度要求更高。這會導致基板相對較硬且較脆,在一定程度上會影響後續機械鑽孔的品質及使用時的電氣特性。選擇時應根據實際需求兼顧成本。
選擇合適的層壓板時,需綜合考慮電氣、機械、化學及熱特性。在一般場景下,中、低 Tg 的 FR-4 已能完全滿足需求。
針對多層 PCB,JLCPCB 目前提供高 Tg 的 FR-4 選項。例如,「高精密 PCB」服務可製造高達 20 層的電路板,這對於需要複雜佈局和大規模整合的專案非常有用。這種高 Tg FR-4 材料能在高溫環境下保持穩定並提供優異效能。
如何選擇 PCB 的 Tg 值?
選擇 PCB 的最高工作溫度(Tg)是一項重要決策,決定了 PCB 在高溫環境下的可靠性與效能。以下是選擇 PCB Tg 值的一些建議:
1. 了解應用環境:首先確定應用環境中可能出現的最高溫度。考慮 PCB 運作時的溫度條件,包括環境溫度、預期發熱量及散熱情況等。這將有助於您確定所需的 PCB Tg 範圍。
2. 考慮元件的最高工作溫度:檢查計畫在 PCB 上使用的元件之最高工作溫度。確保所選 PCB 的 Tg 至少能滿足所有元件的最高工作溫度要求。通常,PCB 的 Tg 應高於元件的最高工作溫度,以確保元件的正常運作與壽命。
3. 選擇合適的 PCB 材料:選擇具備高 Tg 的材料。Tg 代表 PCB 基板在持續高溫條件下維持其結構強度與電氣特性的能力。
4. 考慮 PCB 製造製程:不同的製造製程可能會影響 PCB 的玻璃轉移溫度(Tg)。某些製程可能會降低 PCB 的實際 Tg。在選擇 PCB 製造商時,應清楚了解其製造製程及控制 Tg 的能力,以確保其能滿足您的要求。
簡而言之,選擇 PCB 的 Tg 值需要綜合考慮應用環境、元件最高工作溫度、PCB 材料及製造製程等因素。確保所選 PCB 具有足夠高的 Tg,以保證其在高溫環境下的可靠性與效能。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......