FR-4 是否是您設計的最佳電路板材料?
1 分鐘
- 什麼是 FR4 基板材料?
- FR4 基板的特性有哪些?
- FR4 如何應用於 PCB?
- 何時 FR4 不是基板的最佳選擇?
- 選擇合適 FR-4 材料的建議
在電子與印刷電路板製造領域,為您的設計選擇正確的基板材料,往往是決定專案成敗的關鍵。FR4 基板憑藉其卓越的機械強度、電氣絕緣性以及耐熱、耐化學腐蝕的特性,在業界得到了廣泛應用。在本文中,我們將探討 FR4 基板的特性與優點、其在印刷電路板中的應用,以及選擇 FR4 材料時的一些局限性與建議。
什麼是 FR4 基板材料?
FR4 基板代表「耐燃 4 型」(Flame Retardant 4),這表示 FR4 基板具備阻燃能力,並符合特定的防火安全標準。當電子或電氣系統存在火災風險時,FR4 耐燃材料可作為額外的安全屏障。這是一種用於製造電氣組件的基板,被大量應用於印刷電路板(PCB)的生產。
這種基板的主要成分包括玻璃纖維(提供機械強度)與環氧樹脂(作為絕緣矩陣)。FR4 基板為電路板上的電子元件提供優異的電氣絕緣、機械支撐與保護。它們耐熱且抗化學腐蝕,適合多種應用場景。FR4 基板以其耐用性、尺寸穩定性及抗潮濕能力著稱,且兼具高效能與成本效益,能有效降低短路風險並提高訊號傳輸的穩定性。FR4 基板在不同環境條件下都能保持形狀,這對於在印刷電路板上正確安裝電子元件至關重要。如果您需要高品質的 FR4 基板,可以直接在 JLCPCB 官網下單,JLCPCB 實驗室作業高效,能在 2-4 個工作天內交付最優質的產品。
(圖片來源:集成盛科技)
FR4 基板的特性有哪些?
FR4 基板之所以如此實用且獨特,歸功於以下幾項核心特性:
優異的介電性能:FR4 基板對電流具有高抗性,能大幅減少訊號損耗與電路路徑間的干擾。
耐溫性:FR4 通常可承受高達 130°C 至 140°C 的溫度,使其適用於高溫環境下的設備。
耐化學性:能抵抗電子製造過程中常見的各種化學物質(如酸類),保護基板不受損。
耐燃性:具備優異的阻燃能力,在發生意外時不會助長火勢蔓延,這對電子設備的安全性至關重要。
機械強度:玻璃纖維賦予了基板極佳的機械強度與尺寸穩定性,防止電路板在組裝過程中發生彎曲。
電氣絕緣:提供完美的絕緣效果,是需要導電元件間高度隔離之設備的理想選擇。
加工性:具備良好的可加工性,易於進行鑽孔、機械加工與蝕刻,以實現複雜的 PCB 設計。
製程相容性:與鑽孔、焊接、電鍍及元件貼裝等常見 PCB 製造製程高度相容。
尺寸穩定性:在極端濕度或溫度波動下,尺寸變化極小,確保了設備的長期可靠性。
高易得性:市場供應充足,可輕鬆在線上購買(如 JLCPCB 官網),讓設計師能快速取得所需的材料。
導熱性能:具備基本熱傳導能力,有助於將電子元件產生的熱量散發出去。
環境友善:憑藉其耐用性與安全性,FR4 通常被認為是符合現代工業要求的環保選擇。
FR4 如何應用於 PCB?
以下是製造 FR4 印刷電路板的典型步驟:
步驟 1 設計程序:使用專業 PCB 設計軟體繪製線路圖,並指定元件位置。
步驟 2 材料準備:根據厚度與規格要求挑選合適的 FR4 薄板。
步驟 3 基板處理:對 FR4 板材進行清潔與表面處理,以增強附著力與品質。
步驟 4 銅箔層壓:在 FR4 板材上覆蓋銅箔,以建立導電路徑。
步驟 5 影像轉移:利用紫外線感光製程,將設計好的電路圖樣轉移到板材上。
步驟 6 蝕刻:移除多餘的銅箔,僅保留所需的線路。
步驟 7 機械加工與防焊:進行鑽孔以連結不同層的電路,並進行孔內電鍍。隨後塗覆防焊漆(Soldermask)以防止銅箔線路氧化並提高絕緣性。
步驟 8 表面處理:為了便於焊接並防止氧化,PCB 會進行表面處理(如 HASL 或 ENIG)。
步驟 9 添加文字層:在 PCB 上印刷標誌、標籤或零件序號,這通常稱為文字面(Silkscreen)。
步驟 10 測試:製成的印刷電路板會經過各種測試,以確保其運作順暢、品質與功能性。 至此即完成電路板的製造。 需要注意的是,不同製造商針對不同的印刷電路板,可能會採用不同的作業程序;因此,各步驟不一定適用於每一種印刷電路板的製造。
何時 FR4 不是基板的最佳選擇?
您心裡可能會冒出一個疑問:什麼時候 FR-4 基材並不適合用在我的產品上?或是什麼情況下,它並不是我的電路板最佳選擇? 因為就我們目前的討論來看,似乎只看得到它的優點;那麼,它的限制是什麼? 以下列出幾個原因,說明為什麼 FR-4 基材可能不是最適合您的選擇。
極端嚴苛環境:當暴露在超出其承受範圍的強腐蝕性化學品或極端高溫下,FR4 可能無法滿足需求。
高頻應用:對於需要極高速訊號或微波頻率的設備,陶瓷基板(Ceramic-based)等材料的表現會優於 FR4。
超高溫運作:FR4 的耐熱度有限,若設備需在極高溫環境下運行,則需尋求耐溫更高的替代材料。
超薄或柔性設計:對於極薄、體積微小或需要彎曲的設計,軟性印刷電路板(FPC)會比 FR4 更合適。
選擇合適 FR-4 材料的建議
以下是一些小技巧,能幫助您選到合適的 FR-4 基材。
厚度:FR-4 板材的厚度會影響設計取向;較厚的板材通常可提供較高的機械強度,而較薄的板材則有助於做出更輕薄、緊湊的設計。
玻璃轉移溫度:玻璃轉移溫度是 FR-4 基材非常重要的特性之一;當溫度達到 Tg 附近時,材料會由較為剛硬的狀態轉為較為柔軟的狀態。建議選擇 Tg 足夠高的基材,以降低效能異常或其他可靠度問題的風險。
銅箔重量:不同的銅厚(或銅箔重量)代表不同的載流能力。較厚的銅箔通常導電性與載流能力更好,但也可能提高材料成本,並增加製造難度;較薄的銅箔導電能力較低,但成本往往較有優勢。
阻燃性:請留意所選 FR-4 基材是否符合業界相關標準,以滿足安全要求與法規規範。
成本考量:基材成本會隨規格而變動;若專案需求不高,可考慮較具成本效益的材料規格;若為較高要求或商用品質的專案,則可選擇規格更高、成本也相對較高的材料。
供應商支援:建議與材料供應商保持直接聯絡,因為供應商通常最清楚其材料與您的 PCB 設計在相容性、加工性與可得性方面的注意事項。
總結來說,FR-4 基材是印刷電路板(PCB)設計的優異選擇,能提供可靠的效能與良好的成本效益。 其良好的介電特性與耐化學性、阻燃性、機械強度,以及尺寸穩定性,使其成為業界不可或缺的材料。 不過,在選擇合適材料時,仍需留意 FR-4 在化學環境較嚴苛的條件、高溫應用,以及薄型設計方面的限制。 若能依循一些實用要點(例如:厚度、玻璃轉移溫度(Tg)、銅厚/銅箔重量、阻燃性、成本,以及供應商支援),就能更充分發揮 FR-4 基材的優勢,並達成高品質的 PCB 製造。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......