PCB 佈局設計終極指南
1 分鐘
印刷電路板(PCB)佈局設計是任何電子設備的基礎,從簡單的小工具到高度複雜的系統皆然。PCB 佈局設計是將電子元件排列並在電路板上佈線,以建立功能完善且高效率電路的過程。其目標是在維持訊號完整性並確保熱與電氣性能的同時,實現最小的佔板面積。
從基本的印刷電路到複雜的軟性 PCB,任何工程化的電路板設計都包含大量工作。任何新的電子設備都會從方塊圖和/或一組電子線路圖開始。一旦完成並驗證了線路圖,您就可以依照以下步驟建立現代化的 PCB 設計與佈局。設計良好的 PCB 可確保最佳性能、可靠性與可製造性。本指南將探討 PCB 佈局設計的關鍵面向,包括最佳實務、重要考量,以及建立高效率 PCB 佈局的步驟。
PCB 佈局設計的步驟
步驟 1:繪製線路圖
步驟 2:定義 PCB 尺寸
步驟 3:將線路圖同步至 PCB 板設計
步驟 4:設計 PCB 疊構
步驟 5:定義 PCB 板設計規則與 DFM 需求
步驟 6:擺放元件
步驟 7:佈線
步驟 8:加入標籤與識別碼
步驟 9:產生設計輸出檔案
步驟 1:繪製線路圖
第一步是建立線路圖,這是一份定義元件如何互連的藍圖。放置每個元件符號並繪製彼此間的連線。線路圖在佈局階段可作為元件擺放與佈線的參考。
步驟 2:定義 PCB 尺寸
擺放元件前,先依據裝置的實體限制決定 PCB 的尺寸與形狀。考量機構需求,例如安裝孔與連接器。
步驟 3:將線路圖同步至 PCB 板設計
CAD 軟體中的所有工具都在統一的設計環境中運作,線路圖、印刷電路板佈局與 BOM 彼此連結且可同時存取。若要將線路圖文件資訊轉移到 PCB,請點選 Design » Convert schematics to PCB。
步驟 4:設計 PCB 疊構
由於阻抗(即電流沿導線傳輸的量與速度)的關係,疊構需在 PCB 設計初期就納入考量。疊構會影響機構工程師如何設計並將 PCB 安裝到裝置中。擺放元件前,應先使用下圖的 Layer Stackup Manager 定義 PCB 佈局(即外形、層疊結構)。若您剛踏入印刷電路設計領域,大多數現代 PCB 板設計概念會從 4 層 FR4 板開始。若您正在設計高速/高頻電路板,可使用JLCPCB 線上阻抗計算工具l。
步驟 5:定義 PCB 板設計規則與 DFM 需求
PCB 板設計規則類別繁多,您不一定需要在每個設計中使用所有可用規則。DRC 包含以下資訊:
1. PCB 佈局中物件間的間距,例如導線與焊墊之間。
2. 銅或防焊特徵的尺寸限制
3. 佈線規則,包括可強制套用於特定網路的線寬與長度限制。
這只是可規範任何 PCB 佈局的規則範例,這些規則旨在確保電路板能以所需規模與製造商的標準能力進行生產。
步驟 6:擺放元件
元件擺放是影響 PCB 整體性能的關鍵步驟。請遵循以下準則:
- 群組相關元件:將共同運作的元件(如電阻與電容)彼此靠近擺放。
- 優先擺放關鍵元件:先定位微控制器、電源穩壓器與訊號處理器等元件。
- 考量散熱:確保發熱元件有足夠空間並可接觸散熱片或通風。
步驟 7:佈線
佈線是建立實際路徑(導線)以電氣連接元件的過程。需留意的關鍵因素包括線寬、最小化導線長度與訊號完整性。佈線依 PCB 類型而異,RF PCB 的需求與電源 PCB 不同。有時需要阻抗匹配、無反射,有時則需依最大電流選用不同的佈線方案。
步驟 8:加入標籤與識別碼
電路板佈局驗證完成後,即可加入標籤、識別碼、標記、商標或其他圖像。建議加入元件參考代號,以便 PCB 組裝。您也可使用 PCB 編輯器中的圖像與文字工具加入公司商標與料號。這些元素需放置在 PCB 佈局的頂層或底層絲印層。
步驟 9:產生設計輸出檔案
在建立製造交付檔案前,建議先執行設計規則檢查(DRC)以驗證電路板佈局。若電路板通過檢查,即可發布製造交付檔案。
電路板通過最終 DRC 後,需為製造商產生設計檔案。設計檔案應包含製板所需的所有資訊與資料。對大多數製造商而言,您可使用下圖的一組 Gerber 檔案;然而部分製造商偏好其他製造檔案格式(IPC-2581 或 ODB++)。欲了解更多PCB 檔案格式 詳情,請參閱本文。
PCB 佈局設計最佳實務
1. 最佳化元件擺放:
適當的元件擺放可減少佈線複雜度並提升訊號性能。先擺放微控制器與電源等關鍵元件,再擺放電阻與電容等被動元件。
2. 最小化串音與 EMI:
高速訊號容易發生串音與 EMI。減緩方法:使用接地層屏蔽訊號、保持高速與低速訊號間距、避免銳角與長距離平行導線。
3. 留意熱管理:
高功耗元件會產生熱量,影響性能與壽命。解決方法:將發熱元件靠近散熱片或預留氣流通道,使用散熱導孔將熱量分散至多層。
4. 驗證設計規則:
每家 PCB 製造商對線寬、間距與層數都有特定設計規則。確保您的佈局符合這些規則,避免製造問題。
電源、接地與訊號導線考量
上述技巧聚焦於設計中可實施的最佳 PCB 實務。您還需依設計規格佈線電源、接地與訊號。有效完成此步驟,可確保訊號擁有可靠路徑,使電路板正常運作。以下三項主要因素需留意:
1. 電源與接地層
一項基本的 PCB 佈局設計原則是將電源與接地層保留在板子內部。專用的電源與接地層可提升訊號完整性並降低雜訊。這些層可均勻分配電源,並為訊號提供返回路徑,最小化接地迴路與壓降。您也應以類似方式將數位與類比接地分開,並盡量只讓類比線路跨越類比接地,以減少電容耦合。
2. 導線設計
此步驟也包含依線路圖連接訊號導線。永遠讓導線盡量短且直接。若 PCB 一側為水平佈線,另一側則使用垂直導線。佈線高速線路時,牢記阻抗匹配與反射規則。
電源設計可能需依不同電流使用多個網路,這將決定所需的網路寬度。使用線寬計算機可協助此步驟。約 10 mil 厚的導線僅能承受約 1 安培電流,而 250 mil 厚的導線在溫升 30°C 下可承受高達 15 安培。
3. 焊墊與孔尺寸
您還需在 PCB 設計流程初期決定焊墊與孔尺寸。隨著焊墊與孔尺寸縮小,正確的焊墊孔比例變得更加關鍵,導通孔尤其如此。焊墊形狀也是重要參數,PCB 封裝會因製程而異。
PCB 設計中測試的重要性
在整個 PCB 設計流程以及後續製造過程中,應持續檢查您的作品。及早發現問題可將影響降至最低並降低修復成本。可在早期階段執行電氣規則檢查(ERC)與設計規則檢查(DRC)兩種常見測試,這些測試可協助解決許多重大問題。一旦 ERC 與 DRC 測試無誤,應檢查每條訊號的佈線並詳細比對板子與線路圖。
結論
PCB 佈局設計是直接影响電子設備性能、可靠性與成本的關鍵技能。遵循最佳實務,如最佳化元件擺放、維持訊號完整性與適當熱管理,即可建立同時滿足技術與製造需求的 PCB 佈局。在設計階段投入時間,長遠來看將獲得性能更佳、更可靠的裝置。
無論您是新手還是資深設計師,理解 PCB 佈局設計的細節都是打造高品質電子產品的關鍵。借助JLCPCB的合適工具與技術,您就能克服挑戰,設計出高效且具成本效益的電路板。
延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide
持續學習
CAN 匯流排 PCB 佈局指南:打造可靠穩定的通訊網路
重點摘要 將 CANH 與 CANL 佈設為 120 Ω 差分對,並根據實際 PCB 疊層結構計算走線寬度及間距。 依照訊號路徑安排元件:匯流排連接器、120 Ω 終端電阻、收發器、CAN 控制器。若使用環境雜訊較大,請預留 TVS/ESD 二極體及共模扼流圈的封裝位置。 只在匯流排實體兩端的節點啟用終端匹配,並透過跳線控制 120 Ω 電阻的接入或斷開,讓同一塊電路板既可用於匯流排末端,也可用於中間節點。 將板上的支線長度盡可能縮至零,並確保差分對等長且全程維持固定間距。 切勿讓差分對跨越平面分割區。保持接地平面完整,是成本最低的 EMC 改善方式。 CAN 匯流排佈局速查數值 以下是大多數CAN 佈局檢查時會優先確認的數值。 參數 數值 差分阻抗 120 Ω(ISO 11898-2) 終端匹配 僅在實體兩端節點配置 120 Ω 電阻,並透過跳線切換 分裂式終端匹配(可選方案) 兩個 60 Ω 電阻串聯,中點透過約 4.7 nF 電容連接至 GND 傳統 CAN 支線長度限制 < 約 0.3 m(1 Mbps) CAN FD 支線長度限制 須短於傳統 CAN;沒有固定的標準數值,應盡可能縮短 不......
PCB 佈局設計服務如何提升電路板效能?
有一個常見迷思會讓硬體團隊付出成本:只要原理圖正確,電路板就一定能正常工作。事實上,原理圖只能帶你走到一半。真正讓產品穩定運作的,是實際的 PCB 佈局。 PCB 佈局會將電路圖轉化為可製造、可交付的實體產品。它同時控制訊號完整性、熱行為、EMI 以及組裝良率。隨著設計速度與密度不斷提升,PCB 佈局本身已成為一門獨立的專業。 但並非每個工程團隊都能承擔這些工作。隨著設計越來越複雜,團隊往往難以同時滿足時程與技術要求。這也是 PCB layout design services 成為工程團隊常用資源的原因。 JLCPCB 出色的 PCB 佈局服務 正是為此而生。我們多年累積的經驗與成熟的設計軟體,正是品質的有力證明。 為什麼良好的電路板佈局很重要? PCB 佈局是電路設計的實體實現,包括元件放置、走線路由與層疊結構設計。雖然原理圖定義了邏輯關係,但佈局決定了訊號與電源在板上的實際路徑,也決定了整體電路板功能是否可靠。 它是理論設計與高性能、可製造產品之間不可或缺的橋樑。 不良佈局實際上會是什麼樣子? 不良設計很少會以非常明顯的方式立即失效。更常見的是,它會隨機失效:電路板在工作台測試時正常,但在初......
PCB 設計規則與指南:完整的最佳實務指南
優秀的線路圖只是個想法。要將其轉化為真正可運作的產品,您需要遵循一套健全的印刷電路板設計規則。忽略這些規則會導致昂貴的重製、訊號完整性 (SI) 失效,以及實際上無法製造的電路板。 本指南是整個設計流程的技術資源。我們將涵蓋每位工程師與愛好者成功設計所必須了解的線路圖、佈局與製造基本規則。 什麼是 PCB 設計規則 PCB 設計規則是您電路板的「物理定律」。它們是一組約束,定義了從走線寬度到元件間距的所有內容。 這些強制性規則正是您的製板廠(例如 JLCPCB)用於製造與組裝您電路板的依據。忽略它們是專案延遲與製造停線的首要原因。 這些規則分為三大類: 1. 線路圖規則:確保您的設計在佈局之前邏輯與電性正確。 2. 佈局規則:將線路圖轉譯為實體佈局並正確運作。 3. 製造規則 (DFM/DFA):確保您設計的電路板實際上可製造。 完美交接的線路圖設計規則 如果沒有乾淨的線路圖/佈局,就不可能產生高品質的佈局。它本質上是您的藍圖,這裡的錯誤將在後續放大。 關鍵線路圖實務:清晰與驗證 ● 依功能分組電路:使用階層式圖紙(例如電源供應器、MCU 核心、RF 區)。這將使佈局過程變得極為容易。 ● 維持清......
PCB 佈局降低雜訊與 EMI 完整指南
重點摘要 EMI 來源:EMI 源自結構與佈局缺陷。回流路徑不良、參考平面中斷及迴路面積過大,都會形成天線結構並輻射不必要的能量。 迴路面積至關重要:在訊號層旁配置完整接地平面,以縮小電流迴路面積,是降低 EMI 最有效的單一方法。 元件配置決定雜訊:元件配置會在走線前先決定電流迴路。應依電源、類比、數位及射頻功能分區,隔離類比與數位電路,並讓雜訊源遠離敏感電路。 接地與電源完整性:連續接地平面、電源與接地層間距緊密且經過最佳化的電源配送網路(PDN),以及位置正確的去耦電容,是低雜訊設計的基礎。 進階抑制方法:對要求嚴格的應用,可使用屏蔽(λ/20 開孔規則)、濾波器(鐵氧體磁珠、共模扼流圈),以及搭配 RC 緩衝電路的閘極驅動控制,進一步抑制 EMI。 電子設計經常是一場對抗無形力量的戰鬥。即使電路圖完美無缺,電路板的實體實作仍可能引入複雜的電磁干擾(EMI)。 在專業製造領域中,EMI 是原因,雜訊則是結果。EMI 是不必要能量的傳播,雜訊則是這些能量造成的訊號失真或時序抖動。多數系統雜訊都源自設計初期的不當佈局決策,因此 PCB 佈局是抵禦 EMI 的第一道防線。 這也說明了瞭解如何透過 ......
多層 PCB 疊構與佈局設計最佳實務
重點摘要 疊構是設計基礎:各層排列方式會決定訊號完整性、阻抗控制及 EMI 表現,因此必須在繪製第一條走線前完成規劃。 對稱且具有充足參考平面的設計可避免失效:採用平衡疊構,讓每個訊號層都鄰接接地平面,可避免板彎翹、確保回流路徑連續並降低串音。 DFM 規則可確保可製造性:孔深寬比、孔環、材料選擇及對稱鋪銅,都是大量生產可靠電路板的關鍵。 現代電子產品要求高度功能密度及極高資料傳輸速率。這項發展已讓印刷電路板從被動載體轉變為複雜系統中的重要元件。 在高效能環境中,電磁物理會決定各方面的表現。對於採用快速切換邏輯或 RF 元件的系統,多層 PCB 設計已不再是選擇,而是必要條件。 設計能否成功,取決於銅層與介電層的實體排列,也就是會控制訊號完整性及電源穩定性的疊構。 多層 PCB 設計的常見挑戰:複雜設計為什麼會失效? 多層 PCB 設計架構會引入簡單電路板不會遇到的失效模式。這些失效很少單獨發生,通常是多個相互關聯的設計問題共同造成。 訊號完整性與串音問題 頻率達到 GHz 等級時,走線會表現為傳輸線。相鄰走線之間發生電磁耦合時便會產生串音,受干擾走線會從鄰近的干擾源走線感應到電壓或電流。 繞線密......
PCB 設計與佈局有何不同?
PCB 設計與佈局的核心流程 將一個概念轉化為可製造的電路板,是一個細緻且嚴謹的流程。本節將拆解其中的基礎階段,說明如何銜接邏輯設計與實體實作之間的落差。 原理圖繪製與電路設計流程 整個生命週期從原理圖繪製開始,由電機工程師使用標準化符號定義電路邏輯。此階段的目標是確保電氣連接正確:包含定義網路名稱、指定元件數值,讓裝置能實現預期功能。 元件選型與資料庫準備 開發成功的關鍵,在於選擇合適的元件並建立正確的元件資料庫。這不僅包括確認電氣規格,也包括確保每個元件都有經過驗證的原理圖符號,以及與實體封裝相符的準確 PCB 封裝。 PCB 佈局規劃與電路板疊構設計 在開始走線之前,必須先透過疊構設計定義電路板的實體架構。這包括選擇層數與要使用的介電材料,以提供所需的訊號隔離與電源分配能力。 元件擺放最佳化策略 擺放階段可能是整個佈局流程中最具影響力的一步。工程師會仔細擺放元件,以縮短訊號路徑、降低熱點,並隔離敏感類比訊號與雜訊較高的數位邏輯。 走線與訊號完整性考量 走線是根據 netlist,使用銅箔走線連接元件焊墊的過程。對於高速訊號而言,這需要深入理解訊號完整性,包括等長匹配、走線規劃、差動對走線,以......