認識閘流體符號:PCB設計電路圖指南
2 分鐘
- 閘流體符號圖表(快速參考)
- 什麼是閘流體符號?
- SCR符號解析:陽極、陰極與閘極
- 閘流體類型與符號
- 應避免的常見閘流體符號錯誤
- SCR、TRIAC、DIAC與GTO符號比較
- IEC與ANSI:閘流體符號差異
- 如何從符號辨識閘流體端子
- 如何從封裝辨識閘流體端子
- 結論
- 閘流體符號常見問題
重點摘要
- 同一家族,多種相關符號:大多數閘流體符號都以類似二極體的結構為基礎,並加入額外的圖形特徵,以表示閘極、雙向運作或其他元件特性。
- 閘極表示元件的控制方式:具有閘極代表這是閘極控制型閘流體,而額外的閘極標記可用來區分具備關斷能力的元件。沒有閘極的閘流體家族元件,可能會在達到指定電壓或其他觸發條件時切換。
- IEC 60617包含標準化的閘流體符號:第05-04節涵蓋閘流體相關的圖形符號及其慣例。
- 符號不代表實體腳位配置:務必查閱資料表。例如,BT151與BT169D雖然都使用閘流體符號,但兩者的腳位排列可能不同。
閘流體符號看似簡單,實際上卻代表一整個功率元件家族。閘流體家族包含SCR、TRIAC、DIAC、GTO、SCS及LASCR等元件,每一種都有各自的符號與切換行為。
SCR的符號類似帶有閘極端子的二極體,而TRIAC則以兩個方向相反的閘流體結構表示。DIAC沒有閘極,並採用不同的雙向符號。當這些元件同時出現在同一張電路圖上時,其符號乍看之下很容易混淆。
正確理解這些符號,有助於您在選擇元件或指定PCB封裝之前,先確認設計所需的元件類型。
本指南將說明:
- 常見閘流體符號,包括SCR、TRIAC、DIAC、GTO、SCS及LASCR
- 如何區分SCR與TRIAC
- 如何從符號辨識陽極、陰極及閘極
- IEC與ANSI/IEEE慣例如何以不同方式表示閘流體元件
閘流體符號圖表(快速參考)
IEC 60617-5收錄多種用於電路圖的閘流體符號。以下10個符號涵蓋常見的閘流體類型與配置。

圖:完整的閘流體符號圖表
| 符號名稱 | 元件 | 端子 | 導通方向 | 閘極控制 | IEC 60617-5編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反向阻斷二極體閘流體 | Shockley四層二極體 | A、K | 僅順向 | 無,到達轉折電壓時觸發 | 05-04-01 |
| 反向導通二極體閘流體 | 二極體閘流體,內建反向通路 | A、K | 順向導通,反向箝位 | 無 | 05-04-02 |
| 雙向二極體閘流體 | DIAC | MT1、MT2 | 雙向 | 無,到達轉折電壓時觸發 | 05-04-03 |
| 三極閘流體,閘極未指定 | 通用閘流體 | A、K、G | 僅順向 | 由閘極開啟 | 05-04-04 |
| 反向阻斷三極閘流體,N型閘極 | 陽極閘極SCR | A、K、G | 僅順向 | 由閘極開啟 | 05-04-05 |
| 可關斷閘流體,閘極未指定 | 通用GTO | A、K、G | 僅順向 | 閘極控制開啟與關斷 | 05-04-07 |
| 反向阻斷四極閘流體 | SCS,雙閘極 | A、K、陽極閘極、陰極閘極 | 僅順向 | 陰極閘極開啟,陽極閘極關斷 | 05-04-10 |
| 雙向三極閘流體 | TRIAC、BT136 | MT1、MT2、G | 雙向 | 任一極性的閘極訊號皆可開啟 | 05-04-11 |
| 反向導通三極閘流體,閘極未指定 | 通用RCT | A、K、G | 順向導通,反向箝位 | 由閘極開啟 | 05-04-12 |
| 光觸發三極閘流體 | LASCR | A、K、G(選用) | 僅順向 | 由光照觸發 | 無對應條目,使用輻射箭頭 |

什麼是閘流體符號?
閘流體符號代表一種用於受控切換及鎖存導通的半導體元件。
SCR符號類似二極體,是因為SCR主要沿單一方向導通,而新增的閘極端子則表示其採用受控觸發。適當的閘極電流脈衝可觸發SCR導通;一旦鎖存,移除閘極驅動通常不會使其關斷。只要陽極電流維持在維持電流以上,SCR便會保持導通。
即使尚未查看零件編號,符號也能告訴您四項重要資訊:
- 它主要是一個開關:閘流體的用途是在阻斷與導通狀態之間控制電流,而非提供線性放大。
- 它可以鎖存導通:適當的觸發脈衝可使SCR開啟,之後只要所需電流持續流動,它便會保持導通。
- 閘極是觸發器,而不是節流器:SCR一旦鎖存,移除閘極訊號通常不會使其關斷。
- 它具有維持電流:當SCR的陽極電流降至指定維持電流以下時,元件便可返回關斷狀態。
注意
如果您剛開始接觸電路圖符號,請參閱完整的電路符號參考指南,其中涵蓋其他常見的電氣及電子元件。
SCR符號解析:陽極、陰極與閘極
SCR符號是用來辨識傳統閘流體的基本形式。它具有三個端子——陽極(A)、陰極(K)及閘極(G)——而每個端子都代表特定的電氣功能。

圖:顯示陽極、陰極、閘極端子及傳統電流方向的SCR符號。
- 類似二極體的本體:SCR採用類似二極體的符號,一側是陽極(A),另一側是陰極(K)。與標準二極體符號相同,橫線用來識別陰極。SCR導通時,傳統電流由陽極流向陰極。
- 閘極端子:第三個端子是閘極(G),繪製在符號的陰極側旁邊。相對於陰極的正向閘極電流可觸發傳統SCR導通。這個額外端子正是受控閘流體與普通二極體的區別。
為什麼閘極以陰極為參考:在傳統SCR中,閘極在電氣上以陰極為參考,因為閘極是透過閘極—陰極接面來控制元件。
因此,閘極驅動器需要提供正確的閘極對陰極電壓與電流。務必查閱製造商資料表,以確認實際的閘極驅動要求及實體腳位配置。
SCR雙電晶體模型:鎖存如何運作
將四層PNPN結構從中間分開,可以把它視為一顆PNP電晶體與一顆NPN電晶體互相耦合,而且每顆電晶體都向另一顆的基極提供訊號。這個正回授迴路正是SCR產生鎖存行為的原因:短暫的閘極脈衝可以觸發再生作用,使元件進入導通狀態,並在陽極電流維持於維持電流以上時持續導通。

圖:顯示SCR PNPN堆疊結構的雙電晶體類比模型
然而,符號本身不會顯示決定元件何時切換的電氣限制。轉折電壓可以在沒有閘極訊號的情況下觸發SCR,而維持電流則決定元件在鎖存後何時關斷。

圖:SCR I-V特性
閘流體類型與符號

圖:SCR、TRIAC、DIAC、GTO、SCS、LASCR、RCT及IGCT符號
SCR符號——矽控整流器
一個類似二極體的本體、一個閘極端子,以及標示為A、K及G的三個端子。
SCR通常會保持順向阻斷,直到適當的閘極觸發使其開始導通,但順向轉折也可能觸發導通。
鎖存後,當SCR的陽極電流降至維持電流以下時,SCR便可關斷。
TRIAC符號——雙向三極閘流體
TRIAC符號代表雙向閘流體作用,具有兩個主端子及一個閘極。由於電流可以雙向流動,因此主端子稱為MT1及MT2,而不是陽極及陰極。
在功能上,TRIAC可理解為兩個反向並聯的SCR,但這並不代表其實體結構只是把兩個傳統SCR放在一起。其閘極行為以四個觸發象限描述,靈敏度取決於MT2的極性以及閘極相對於MT1的極性。
DIAC符號——雙向二極體閘流體
DIAC是一種沒有閘極的雙端子雙向觸發元件。其對稱符號表示雙向運作,也就是當電壓達到轉折電壓後,可以沿任一方向導通。
沒有閘極是關鍵特徵:DIAC是由施加電壓觸發,而不是由外部閘極脈衝觸發。常見範例是DB3,通常用作TRIAC電路的觸發元件。
GTO符號——閘極關斷閘流體
GTO與SCR相似,但其閘極設計可同時進行開啟與關斷控制。適當的正向閘極電流會觸發導通,而足夠大的反向閘極電流則可以強制元件關斷。
與SCR不同,GTO需要相當大的閘極電流脈衝才能關斷。因此,其閘極驅動器必須處理比傳統SCR觸發電路更嚴苛的電流需求。
SCS符號——矽控開關
SCS是一種四端子閘流體,除了陽極及陰極之外,還具有獨立的陽極閘極與陰極閘極連接。相較於傳統SCR的單一閘極,這兩個閘極端子可以提供更高的元件控制能力。
辨識SCS符號時,額外的閘極端子是最關鍵的特徵。
LASCR符號——光觸發矽控整流器
LASCR是一種可以由入射光觸發的SCR。其符號會加入指向半導體結構的光學箭頭,以表示光觸發功能。
視具體符號慣例而定,圖中仍可能顯示閘極端子。請勿將LASCR與光耦合器或光控TRIAC混淆:LASCR是光觸發閘流體,而光耦合器則是在隔離封裝內結合光學發射器與接收器。
RCT符號——反向導通閘流體
RCT將閘流體與反向並聯二極體結合,為元件提供反向電流通路。
在需要反向電流的功率轉換器電路中,這顆二極體特別實用,例如某些感性負載及逆變器應用。
IGCT符號——整合式閘極換流閘流體
IGCT是一種高功率閘流體,透過整合式低電感閘極驅動配置實現快速關斷。其符號著重表示閘流體及其閘極控制連接,而不是暗示獨立矩形在實體上代表完整的閘極驅動電子電路。
IGCT用於中壓驅動器及工業轉換器等高功率應用,這些應用需要高電壓、大電流及快速關斷能力。
其他閘流體相關觸發元件
閘流體符號圖表中也可能出現一些相關元件:
- SIDAC:一種雙向轉折元件,運作方式與DIAC相似,但專為較高能量的切換應用設計。
- SBS:矽雙向開關,可提供相對明確的雙向切換閾值。
- SUS:矽單向開關(SUS)是一種單向電壓觸發切換元件,用於低功率觸發電路。
- QUADRAC:TRIAC與DIAC的封裝組合,將觸發元件與切換元件整合於同一封裝中。
應避免的常見閘流體符號錯誤
1. 把閘極當作關斷開關:標準SCR一旦鎖存,通常無法透過閘極將其關斷。
修正方式:提供適當的換流路徑;若需要由閘極控制關斷,則使用GTO等可關斷元件。
2. 把TRIAC符號看成SCR:兩者都有三個端子,而且雙向結構在圖形較小時很容易被忽略。
修正方式:檢查端子標示。A/K代表SCR類型的單向元件,而MT1/MT2則是TRIAC的主端子。
3. 把IGBT稱為閘流體:IGBT是電壓控制型功率電晶體,而不是鎖存型閘流體。其閘極為絕緣結構,通常可以透過閘極控制開啟與關斷。
修正方式:選擇閘極驅動方式之前,先確認元件結構及端子標示。
4. 讓閘極浮接:未受控制或參考不良的SCR閘極可能拾取雜訊並意外觸發。
修正方式:提供適當的閘極至陰極回流路徑,通常會使用依據元件資料表及觸發要求選定的電阻。
5. 假設金屬散熱片是陰極:不同元件家族的封裝金屬片並沒有統一標準。例如,BT151的金屬片連接陽極,而BT136的金屬片則連接MT2。
修正方式:設計散熱器或絕緣配置之前,務必查看資料表中的封裝圖及金屬片連接方式。
SCR、TRIAC、DIAC與GTO符號比較
區分這四種符號最快的方法,是檢查其端子配置、閘極配置及導通方向。
SCR與GTO具有陽極、陰極及閘極端子;TRIAC使用MT1、MT2及閘極端子;DIAC則具有兩個主端子而沒有閘極。
| 特徵 | SCR | TRIAC | DIAC | GTO |
|---|---|---|---|---|
| 符號形狀 | 帶有閘極端子的類二極體符號 | 帶有MT1、MT2及閘極的雙向閘流體符號 | 沒有閘極的對稱雙向符號 | 帶有雙向閘極控制標記的類SCR符號 |
| 端子 | A、K、G | MT1、MT2、G | MT1、MT2 | A、K、G |
| 方向 | 僅單向 | 雙向 | 雙向 | 僅單向 |
| 開啟方式 | 閘極電流脈衝 | 任一極性的閘極脈衝 | 電壓達到轉折值 | 正向閘極脈衝 |
| 關斷方式 | 電流低於維持電流 | 電流低於維持電流 | 電流低於維持電流 | 負向閘極脈衝 |
| 典型用途 | 受控整流器、撬棒式保護、點火 | 交流調光器、馬達速度控制 | 觸發TRIAC閘極 | 中壓逆變器 |
在這四種元件中,GTO可由閘極直接控制關斷。
其他元件通常會保持鎖存導通,直到主電流降至所需的維持電流以下,因此電路必須提供適當的電流換流或電流過零條件。
這就是為什麼用於直流匯流排的閘流體需要換流策略,而MOSFET通常可以直接透過閘極關斷。
IEC與ANSI:閘流體符號差異
IEC與ANSI/IEEE慣例可能使用不同的圖形形式來表示相同的閘流體元件。
兩者的差異主要在視覺呈現;元件的電氣功能仍然相同。
IEC 60617是圖形符號的主要國際參考標準,而許多美國電路圖及舊版技術文件則採用源自IEEE 315與ANSI Y32.2的慣例。

圖:IEC與ANSI表示的SCR、TRIAC及DIAC符號
- 閘極幾何形狀:IEC與ANSI/IEEE對閘極連接的畫法可能不同。在其中一種慣例中,閘極可能以斜角離開閘流體本體,而在另一種慣例中則可能較為水平。幾何形狀有所改變,但閘極端子及其電氣功能仍然相同。
- 外圍圓圈:部分ANSI/IEEE風格電路圖會在分立半導體周圍加上圓圈,以表示元件封裝或外殼,而IEC符號通常不會使用。圓圈只是一種圖形慣例,並不是元件電氣行為的一部分。
- 端子標示:端子名稱可能因元件類型、製造商及繪圖慣例而異。例如,TRIAC的兩個主端子可能標示為MT1/MT2或A1/A2。辨識元件時,請以端子標示及製造商資料表為準。
注意:部分資料表會混合使用這兩種表示方式,甚至在同一份文件中同時出現。
如何從符號辨識閘流體端子
關鍵差別很簡單:符號用來識別電氣端子,而元件封裝及資料表則定義實體腳位配置。
兩者互有關聯,但不能互相替代。混淆兩者是最容易造成接線錯誤的原因之一。
步驟:
- 找出陰極橫線:在SCR符號中,橫線代表陰極(K),相對的另一端則是陽極(A)。
- 找出閘極:第三個端子是閘極(G),通常畫在傳統SCR符號的陰極側。
- 檢查是否存在第二個元件結構:鏡像或雙向符號可能代表TRIAC或其他閘流體變體,其主端子不能單純視為陽極與陰極。
- 開啟資料表的腳位圖:切勿根據電路圖符號推測實體腳位順序。請核對製造商提供的腳位配置表。
- 檢查封裝金屬片:對許多TO-220元件而言,金屬片會與其中一個元件端子電氣連接。請勿假設它是絕緣的。

圖:TO-220與TO-92閘流體封裝,顯示實體腳位及其對應的電氣端子。
已驗證範例:
- BT151,TO-220:腳位1=陰極,腳位2=陽極,腳位3=閘極;金屬片連接陽極。
- BT136,TO-220:腳位1=MT1,腳位2=MT2,腳位3=閘極;金屬片連接MT2。
- BT169D,TO-92:腳位1=陽極,腳位2=閘極,腳位3=陰極;沒有金屬安裝片。
如何從封裝辨識閘流體端子
使用萬用電表的二極體模式測試,可以協助驗證SCR閘極與陰極之間的預期行為。
不過,建議採用更精確的方法,因為0.5–0.8 V的讀值並不是通用的SCR測試標準,而且內部閘極—陰極電阻會因元件而異。
步驟1:將萬用電表設定為二極體測試模式,而非導通模式,並將SCR從電路中取出後再進行測試。
步驟2:根據資料表確認疑似的閘極(G)與陰極(K)端子。將紅色探棒放在G,黑色探棒放在K。
步驟3:順向偏壓的閘極—陰極接面可能會顯示類似二極體的電壓,許多小型SCR的典型讀值約為0.5–0.8 V。實際讀值取決於元件。也請檢查其他端子組合是否出現異常短路。
步驟4:將G與K之間的探棒對調。傳統SCR在此方向通常應顯示高得多的電阻或開路讀值。
重要提醒
部分較大型SCR內含閘極至陰極電阻,因此G–K量測在兩個方向都可能顯示相對較低的電阻。僅憑這項讀值,不能證明元件已故障。如需確定結果,請將量測值與製造商資料表比較,或在受控觸發條件下測試SCR。

圖:萬用電表設定為二極體模式,紅色探棒接在SCR閘極,黑色探棒接在陰極。
結論
閱讀閘流體符號時可分兩個步驟:先計算本體數量以了解電流路徑,再計算端子數量以了解控制方式。確認元件之後,便不要再只依賴符號,而應開啟資料表查看腳位配置。符號會告訴您電氣功能,但不能保證實體腳位順序。
將設計送交製造之前,應像檢查電路圖一樣仔細檢查PCB封裝與佈局:
- 將金屬片視為電氣連接:在許多功率閘流體中,金屬片會與其中一個元件端子內部連接。如果金屬片承載市電電位,應比照其他高壓導體考量其電氣間隙與爬電距離。
- 驗證爬電距離與電氣間隙:不要對所有設計套用單一的通用間距值。所需距離取決於工作電壓、污染等級、絕緣類型、材料組別、海拔高度及適用的安全標準。請依具體應用採用相關IPC及產品安全要求。
閘流體符號常見問題
問:閘流體符號代表什麼?
它代表一個沿單一方向導通並具有鎖存功能的四層PNPN開關。類似二極體的本體顯示導通方向,額外的閘極接腳則表示元件在開始導通之前必須先被觸發。
問:SCR符號與閘流體符號相同嗎?
在日常使用中,可以這樣理解。SCR是最早出現且最常見的閘流體,因此其符號成為整個家族的預設代表圖形。嚴格來說,閘流體涵蓋十五種以上的符號,而SCR只是其中一員。
問:如何區分SCR符號與TRIAC符號?
計算類二極體本體的數量。SCR只有一個指向單一方向的本體,端子標示為A及K。TRIAC則有兩個鏡像本體共用一個閘極,而且其端子稱為MT1及MT2,因為沒有任何一端永久固定為陽極。
問:為什麼DIAC符號沒有閘極?
因為DIAC沒有可供繪製的閘極端子。只有當其兩端電壓沿任一方向超過轉折值時才會導通;DB3的典型值為32 V。缺少閘極接腳表示觸發點固定於矽材料內部。
問:閘流體符號上的A、K及G代表什麼?
A代表陽極,K代表陰極,G代表閘極。陰極使用K而不是C,是因為電晶體符號中的集極已經使用C。雙向元件則以MT1及MT2取代A與K。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......