基礎電子元件入門指南:功能、符號與 PCB 應用
1 分鐘
- 基礎電子元件清單:快速比較
- 了解電子元件的分類
- 十大基礎電子元件及其功能
- 常見電子元件符號
- PCB 上的常見電子元件
- 如何選擇合適的電子元件
- 結論
- 電子元件常見問題
從簡單的 LED 手電筒到微控制器開發板,每一種電路基本上都由相同的一組常見電子元件所構成。本指南將介紹您最常遇到的十大基礎電子元件:
- 每種元件的功能
- 它如何運作
- 關鍵規格
- 工程師通常在哪些地方使用它
閱讀完本文後,您將能在原理圖、PCB 或零件盒中辨識這些電子電路元件,並清楚了解每一種元件存在的原因。這些電子元件是幾乎所有 PCB 與電子電路的基礎組成單元。

圖:基礎電子元件,包括電阻、電容、二極體、電晶體、繼電器與晶體振盪器。
基礎電子元件清單:快速比較
以下是一份電子元件快速參考表,列出每種元件的主要功能以及所屬類別。
| 元件 | 主要功能 | 類別 |
|---|---|---|
| 電阻 | 限制電流 | 被動元件 |
| 電容 | 儲存電荷 | 被動元件 |
| 電感 | 儲存磁能 | 被動元件 |
| 二極體 | 允許電流單向流動 | 主動元件 |
| LED | 發光 | 主動元件 |
| 電晶體 | 放大或切換訊號 | 主動元件 |
| 穩壓器 | 維持穩定電壓 | 電源元件 |
| 繼電器 | 電氣控制開關 | 機電元件 |
| 開關 | 接通或斷開電路 | 機電元件 |
| 晶體振盪器 | 產生時鐘訊號 | 時序元件 |
了解電子元件的分類
這些常見電子元件是現代電子設計不可或缺的基礎,通常可分為被動元件、主動元件、機電元件與時序元件。
被動元件負責儲存或控制能量,主動元件控制訊號流動,機電元件利用機械動作切換電路,而時序元件則負責產生時鐘訊號。

圖:常見電子元件分類圖,展示被動元件、主動元件、機電元件與時序元件及其電路符號。

圖:基礎電子電路,展示多種電子元件如何共同運作。
十大基礎電子元件及其功能
1. 電阻
電阻會阻礙電路中的電流流動。這種特性遵循歐姆定律(V = IR),說明電壓、電流與電阻之間的關係。
為什麼重要:如果沒有電阻,LED 可能會瞬間燒毀,邏輯訊號也可能變得不穩定。
常見電阻值:220 Ω、1 kΩ、10 kΩ
關鍵規格
- 電阻值(Ω)
- 容差
- 額定功率
常見應用
- LED 限流
- 上拉與下拉電阻
- 放大器回授網路
延伸閱讀:如果需要辨識表面黏著電阻上的標示,可以參考這篇詳細的 SMD 電阻代碼指南。

圖:通孔電阻與 SMD 電阻類型比較。
2. 電容
電容會在兩個導電極板之間的電場中儲存電荷。當電壓改變時,電容會進行充電或放電,因此非常適合用來平滑與濾除訊號。
為什麼重要:如果沒有電容,電源供應器會產生較多雜訊,而數位電路也容易受到電壓突波與瞬間波動影響。
常見電容值:100 nF、10 uF、100 uF
關鍵規格
- 電容量
- 額定電壓
- 等效串聯電阻(ESR)
常見應用
- 電源濾波
- 雜訊抑制與去耦
- 時序電路
延伸閱讀:組裝時正確辨識方向非常重要;您可以透過完整的電容極性指南了解如何正確安裝這些有極性元件。

圖:陶瓷電容、電解電容、鉭質電容與薄膜電容類型比較。
3. 電感
當電流流過線圈時,電感會將能量儲存在磁場中。電感會阻礙電流快速變化,因此非常適合用於濾波與能量轉換。
為什麼重要:如果沒有電感,切換式電源供應器就無法有效平滑輸出電流。
關鍵規格
- 電感值
- 飽和電流
- 直流電阻(DCR)
常見應用
- 降壓轉換器
- EMI 濾波器

圖:常見 SMD 電感類型
4. 二極體
二極體只允許電流朝單一方向流動。在順向偏壓時,電流可以以較低阻力通過;在逆向偏壓時,二極體則幾乎完全阻止電流流動。
為什麼重要:如果沒有二極體,電源反接可能瞬間損壞整塊電路板。
關鍵規格
- 順向電壓
- 逆向電壓
- 額定電流
常見應用
- 整流電路
- 反向極性保護

圖:整流二極體、蕭特基二極體、齊納二極體與 LED 二極體類型比較。
5. 發光二極體(LED)
當電流沿順向流過 LED 時,它會發出光線。由於 LED 對電流非常敏感,因此幾乎都需要串聯電阻來限制電流並避免損壞。
為什麼重要:如果沒有使用限流電阻,LED 可能在通電後幾秒內燒毀。
關鍵規格
- 順向電壓
- 順向電流
- 亮度(發光強度)
常見應用
- 狀態指示燈
- 數位顯示器
- 一般照明

圖:LED 類型比較
6. 電晶體
電晶體可以作為電子開關,也可以用作訊號放大器。最常見的兩種類型是雙極性接面電晶體(BJT)與金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)。
為什麼重要:如果沒有電晶體,微控制器就無法控制馬達、繼電器或其他高電流負載的開關。
關鍵規格
- 額定電流
- 額定電壓
- 增益(BJT 的 hFE)
常見應用
- 馬達驅動器
- 數位邏輯電路
延伸閱讀:如果想進一步了解如何在這些主動元件之間選擇,可以參考我們的 BJT 與 MOSFET 比較分析。

圖:由微控制器控制的 NPN 電晶體開關電路。
7. 穩壓器
穩壓器可以在輸入電壓或負載電流發生變化時,維持穩定的輸出電壓,保護後端敏感電子元件免受損壞。
為什麼重要:如果沒有穩壓,含有雜訊或不穩定的電源軌可能造成感測器讀值錯誤,甚至使微控制器當機。
穩壓器類型
- 線性穩壓器
- 切換式穩壓器
線性穩壓器結構簡單、雜訊低,但會將多餘電壓轉換成熱量消耗;切換式穩壓器則透過電感與電容快速切換能量,以獲得更高的轉換效率。
常見應用
- MCU 電源供應
- 嵌入式系統

圖:線性穩壓器與降壓轉換器穩壓方式比較。
8. 繼電器
繼電器是一種電氣控制開關,可以利用小型控制訊號來接通或斷開另一個通常具有較高功率的電路。繼電器同時可以在控制電路與負載電路之間提供電氣隔離。
為什麼重要:如果沒有繼電器,低功率微控制器就無法安全地控制高電壓家用電器。
繼電器類型
- SPST(單刀單擲)
- SPDT(單刀雙擲)
- 固態繼電器
常見應用
- 智慧家庭自動化系統
- 工業控制盤

圖:繼電器內部示意圖,顯示線圈、接點與負載。
9. 開關
電子開關讓使用者可以直接控制電路,以手動方式接通或斷開連接。
為什麼重要:如果沒有開關,使用者就沒有簡單的方法可以開啟或關閉裝置。
開關類型
- 按鈕開關
- 撥動開關
- 滑動開關
- DIP 開關
常見應用
- 電源開/關控制
- 組態設定

圖:不同類型的開關:按鈕開關、撥動開關、滑動開關與 DIP 開關。
10. 晶體振盪器
晶體振盪器利用壓電效應產生精準且穩定的時鐘訊號;石英晶體中的機械振動會產生一致的電氣頻率。
為什麼重要:如果沒有穩定的時鐘來源,微控制器的時序、通訊與資料處理都可能逐漸失去同步。
常見晶體振盪器頻率:8 MHz、16 MHz、25 MHz、32.768 kHz
關鍵規格
- 頻率
- 容差
- 穩定度
常見應用
- 微控制器時鐘來源
- 通訊系統

圖:STM32 開發板上標示出的晶體振盪器
常見電子元件符號
每一張原理圖都會使用標準化符號來取代實體元件,因此,要熟練閱讀電路圖,就必須能一眼辨識這些圖形。以下圖表涵蓋最常見的電子元件符號,從基本被動元件到不同極性的電晶體與常用參考符號。

圖:常見電子元件符號表,展示電阻、電容、電感、二極體、LED、NPN 電晶體、PNP 電晶體、開關與接地符號。
PCB 上的常見電子元件
開始閱讀真正的原理圖或實體裸板後,PCB 元件通常會使用參考標號,而不是完整名稱來識別。熟悉這些參考標號,可以更快速地理解 PCB 佈局或物料清單。
例如,如果原理圖標示 R5 或 C12,只要看到前綴字母,就能在查看實際數值之前立即判斷元件類型。
| 參考標號 | 元件 |
|---|---|
| R | 電阻 |
| C | 電容 |
| L | 電感 |
| D | 二極體 |
| LED | LED |
| Q | 電晶體 |
| U | IC/穩壓器 |
| K | 繼電器 |
| SW | 開關 |
| Y | 晶體振盪器 |
表:標準 PCB 參考標號(R、C、L、D、LED、Q、U、K、SW、Y)以及各自所代表的元件。
在完成組裝的 PCB 上,電阻與電容通常會集中在 IC 附近進行去耦;電晶體常位於電源級附近;晶體振盪器則會靠近微控制器的時鐘接腳,以降低雜訊。
進行 PCB 佈局時,應將去耦電容靠近 IC 電源接腳,並讓晶體振盪器靠近時鐘輸入端,以維持良好的訊號完整性。

圖:PCB 上標示出的電阻、電容、電晶體、穩壓器、晶體振盪器與繼電器。
如何選擇合適的電子元件
選擇常見電子元件時,必須根據電路實際工作條件,同時評估主動與被動電子元件。熟悉這些基礎電子元件的選擇方法,有助於確保設計更加穩健可靠。
1. 檢查電氣額定值
務必確認元件的額定電壓、額定電流與額定功率高於電路的實際工作條件,並保留適當的安全裕量。
2. 考慮封裝類型
應根據組裝方式、可用 PCB 空間以及機械需求,在通孔與表面黏著封裝之間進行選擇。如果需要了解這兩種安裝技術的結構差異,可以閱讀我們對表面黏著與通孔技術的完整技術比較。
3. 確認元件供應狀況
將物料清單(BOM)與即時工廠庫存資料庫(JLCPCB Parts)進行比對,確認所有需要的元件都有庫存。這個流程通常需要解析製造商料號或特定內部零件代碼。如果某個元件無法取得或缺貨,系統應允許您從全球零件庫尋找可直接替換的元件,或將該項目標記為不貼裝(Do Not Place),以避免生產延誤。
4. 為 PCB 組裝進行設計
優先選擇標準且受到廣泛支援的封裝,讓設計能相容於常見製造流程,並避免使用成本較高的客製化治具。
結論
電阻、電容、電感、二極體、LED、電晶體、穩壓器、繼電器、開關以及晶體振盪器,是現代電子電路中最常見的電子元件。無論您是第一次學習基礎電子元件,還是正在最佳化複雜 PCB,了解這些元件的功能與應用,都能為任何電子專案建立穩固的基礎。
電子元件常見問題
問:主動電子元件與被動電子元件在結構上的主要差異是什麼?
主動元件(例如電晶體與二極體)需要外部電源,才能控制或放大電流。被動元件(例如電阻與電容)不需要外部電源即可工作,只能儲存、消耗或釋放電能。
問:為什麼有極性電容與二極體具有嚴格的安裝方向要求?
有極性元件的結構是針對單一方向的電位差而設計。若反向安裝,會阻礙正常工作,並可能造成熱應力、元件失效或 PCB 短路。
問:工作溫度等環境因素會如何影響元件選擇?
高溫會降低穩壓器效率、降低電容量,並使電阻可承受的功率下降。因此,設計時需要保留適當的安全裕量,也就是元件降額(Derating),以維持硬體可靠度。
問:在高頻應用中,SMT 與通孔元件有什麼差異?
SMT 元件通常具有較好的高頻性能,因為沒有長引腳。通孔元件的長引腳會形成寄生電感與寄生電容,可能造成高速與 RF 訊號失真。
問:瞬態電壓抑制器如何保護敏感的 PCB 元件?
TVS 二極體可以保護微控制器等敏感主動元件免受 ESD 與電壓突波影響。將 TVS 靠近輸入連接埠放置,可以快速箝制瞬間高電壓,並將多餘電流安全導向接地。
問:為什麼元件降額對 PCB 長期可靠度非常重要?
降額是指讓元件長期工作在低於最大電氣額定值的條件,例如在 12V 電源軌上使用額定 25V 的電容。這些裕量可以避免電壓或電流紋波長時間對材料造成過度應力。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......