PCB 的 Gerber 檔案:全面指南
1 分鐘
- 簡介:
簡介:
印刷電路板(PCB)是現代電子產品的骨幹,作為元件安裝和互連的平台。在 PCB 設計和製造中,最關鍵的元素之一是 Gerber 檔案。Gerber 檔案是用來將 PCB 設計傳達給製造商的標準格式。這些檔案提供了關於 PCB 層、元件放置、銅箔走線等精確資訊。對於任何參與 PCB 設計和製造的人來說,了解 Gerber 檔案至關重要。本文深入探討 Gerber 檔案的複雜性,探索它們在 PCB 原型製作中的重要性、用於建立它們的設計軟體,以及它們在確保 PCB 品質和功能性方面所扮演的角色。
Gerber 檔案的基本要素
Gerber 檔案是一組描述 PCB 各層的資料檔案。這些檔案使用 PCB 設計軟體產生,對 PCB 製造過程至關重要。PCB 的每一層,包括銅層、防焊層、絲印層和鑽孔,都由一個單獨的 Gerber 檔案表示。這些檔案對於確保 PCB 按照設計規格準確製造至關重要。
最常見的 Gerber 檔案格式是 RS-274X 格式,它包含嵌入式孔徑,並提供 PCB 佈局的詳細描述。由於其精確性以及與各種製造流程的相容性,此格式在 PCB 行業中被廣泛使用。設計軟體輸出的資料必須準確且全面,以避免在製造過程中出現任何問題。
設計軟體在產生 Gerber 檔案中的角色
建立 PCB 設計涉及幾個階段,從電路圖開始,到最終的 PCB 佈局結束。設計軟體在此過程中扮演著關鍵角色,它允許設計師建立和優化他們的 PCB 設計。受歡迎的 PCB 設計軟體包括 Altium Designer、Eagle、Ki-Cad 和 OrCAD。這些工具提供了一系列用於電路圖繪製、PCB 佈局和設計規則檢查(DRC)的功能。
設計完成後,軟體會產出製造所需的 Gerber 檔案。此過程涉及將 PCB 的圖形表示轉換為製造機器可以解讀的格式。嵌入在軟體中的設計規則確保 PCB 符合訊號完整性、元件放置和可製造性的要求標準。正確使用設計軟體對於產出能準確呈現 PCB 設計的高品質 Gerber 檔案至關重要。
了解 PCB 層及其在 Gerber 檔案中的表示
PCB 由多層組成,每層都有特定用途。主要層包括承載電氣訊號的頂層和底層銅層,以及可能包含電源層和接地層的內層。其他層包括保護銅箔走線免受氧化和短路的防焊層,以及提供元件標識和其他標記的絲印層。
Gerber 檔案詳細地呈現了這些層中的每一層。例如,銅層 Gerber 檔案包含有關走線、焊盤和導孔的資訊,而防焊層 Gerber 檔案則定義了需要覆蓋防焊漆的區域。絲印層 Gerber 檔案包含有助於在組裝期間放置元件的文字和符號。
⦁ GTL(頂層線路)
⦁ GTS(頂層防焊)
⦁ GTP(頂層鋼網)
⦁ GTO(頂層絲印)
⦁ GBL(底層線路)
⦁ GBS(底層防焊)
⦁ GBP(底層鋼網)
⦁ GBO(底層絲印)
⦁ 鑽孔檔案(.DRL)
⦁ GKO(外形層)
在 Gerber 檔案中準確表示這些層對於確保最終 PCB 的功能性和可靠性至關重要。Gerber 檔案中的任何錯誤都可能導致製造缺陷,影響電子裝置的效能。
DFM 和 DFA 的重要性
可製造性設計(DFM)和可組裝性設計(DFA)是 PCB 設計中的關鍵考量因素。DFM 專注於以最小化製造困難和成本的方式設計 PCB。這包括確保走線之間的適當間距、足夠的焊盤尺寸以及適當的層壓結構。另一方面,DFA 則專注於設計 PCB 以簡化組裝過程,確保元件易於放置和焊接。
Gerber 檔案透過提供精確的製造和組裝資料,在 DFM 和 DFA 中扮演著至關重要的角色。嵌入在 Gerber 檔案中的設計規則確保 PCB 能夠高效地製造和組裝,從而降低缺陷風險並提高整體良率。在設計階段適當關注 DFM 和 DFA 可以顯著提高最終產品的品質和可靠性。
品質控制與 CAM 軟體的角色
品質控制是PCB 製造的一個關鍵方面。在 PCB 投入生產之前,Gerber 檔案會使用 CAM(電腦輔助製造)軟體進行徹底的審查過程。此軟體會檢查 Gerber 檔案中是否存在任何可能影響製造過程的錯誤或不一致之處。常見的檢查包括驗證走線寬度、間距和層對齊。
CAM 軟體還會產出製造所需的其他檔案,例如鑽孔檔案,它提供了有關鑽孔位置和尺寸的資訊。這些檔案對於建立元件安裝和層間連接所需的導孔和穿孔至關重要。
透過使用 CAM 軟體審查和驗證 Gerber 檔案,製造商可以確保 PCB 設計符合所有必要的規格和標準。此步驟對於防止製造缺陷和確保最終產品的高品質至關重要。
結論:
Gerber 檔案是 PCB 製造的基礎,提供了準確生產複雜電路板所需的詳細資訊。從使用電路圖和佈局工具的初始設計階段,到最終的製造和組裝過程,Gerber 檔案在確保 PCB 的功能性和可靠性方面扮演著至關重要的角色。了解 Gerber 檔案的重要性以及設計軟體、DFM、DFA 和品質控制流程的角色,對於任何參與 PCB 設計和製造的人來說都是必要的。
如需更詳細的資訊和專業的 PCB 製造服務,請造訪 JLCPCB。他們為您所有的 PCB 需求提供全面的解決方案,從設計到生產,確保在過程的每一步都達到高品質和可靠性。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......