印刷電路板製造流程逐步指南
1 分鐘
- PCB 製造流程
- PCB 製造流程涉及的步驟
- 結論
印刷電路板 (PCB) 是現代電子產品的骨幹,為電子元件和電路提供了實體基礎。了解 PCB 的元件和製造流程對於工程師、設計師以及任何對電子產品感興趣的人來說至關重要。
PCB 製造流程
印刷電路板 (PCB) 的製造過程會經歷多個步驟,將設計藍圖轉化為外觀專業的電路板。這個複雜的過程通常在專門的 PCB 製造設施中進行,採用蝕刻、鑽孔、電鍍等多種技術,並整合了電腦數值控制 (CNC)技術以實現高精度。
銅層會經歷一系列步驟多次。它會被塗上一層感光膜,透過代表電路圖案的遮罩暴露在紫外線下,然後進行顯影。此過程會顯現出電路圖案,允許通過化學蝕刻選擇性地去除銅。最終結果是在銅上顯現出電路圖案,並為通孔元件和導通孔鑽孔,隨後進行電鍍以保護銅並增強導電性。
製造流程的最後階段包括塗覆防焊層,其作用是保護電路、防止焊橋,並增強 PCB 的整體堅固性。此外,還會在電路板上印刷一層絲印層,提供必要的標籤和標記以供元件識別。
PCB 製造流程涉及的步驟
步驟 1 – 成像與印刷設計
步驟 2 – 創建基材
步驟 3 – 印刷內層
步驟 4 – 紫外線照射
步驟 5 – 去除多餘的銅
步驟 6 – 層對齊與檢查
步驟 7 – 層壓與黏合各層
步驟 8 – 鑽孔
步驟 9 – PCB 電鍍
步驟 10 – 外層成像
步驟 11 – 鍍錫
步驟 12 – 最終蝕刻
步驟 13 – 防焊層塗覆
步驟 14 – 絲印
步驟 15 – 表面處理
步驟 16 – 測試
步驟 17 – 成型
步驟 18 – 最終品質檢查
步驟 1 – 成像與印刷設計
PCB 印刷始於設計師提交 Gerber 檔案,以及製造商進行 DFM 檢查之後。使用一種稱為繪圖機的特殊印表機來印刷 PCB 的設計。它會產出 PCB 的底片,顯示電路板的細節和各層。在此過程中,電路板的內層會使用兩種墨水顏色。
透明墨水顯示非導電區域。
黑色墨水顯示導電的銅走線和電路。
外層使用相同的顏色,但其含義相反。PCB 的每一層和防焊層都有自己專用的透明和黑色底片。總共而言,一個兩層 PCB 需要四張底片:兩張用於銅層,兩張用於防焊層。要繼續下一步,所有底片層必須彼此完美對齊。為了實現所有底片的完美對齊,應在所有底片上打上定位孔。這些孔將在成像過程的後續步驟中與定位銷(一種預定義結構)對齊。
步驟 2 – 創建基材
基材,即承載結構上元件的絕緣材料(環氧樹脂和玻璃纖維),通過將材料送入烘箱開始成型。它是 PCB 的剛性核心,為板載電路提供堅固性和強度。
步驟 3 – 印刷內層
PCB 製造過程中的這一步標誌著創建實際 PCB 的開始。該過程始於 PCB 的基本形式,即由基材製成的層壓板。簡單來說,它可以被描述為用於在銅上圖案化感光材料的遮罩層。在這一步中:
● PCB 設計被印刷到層壓板上
● 銅被預先黏合在層壓板的兩面
● 接下來,層壓板被覆蓋上一層稱為光阻的感光膜。
這種感光膜由光反應化學品製成,在暴露於紫外線時會硬化(光阻),並覆蓋結構。此過程確保底片和光阻之間的精確匹配。底片被放置在銷釘上,將它們固定在層壓板上的適當位置。
步驟 4 – 紫外線照射
底片和電路板對齊並接受紫外線照射。光線穿過底片的透明部分,使其下方銅上的光阻硬化。繪圖機使用的黑色墨水阻止光線到達不應硬化的區域。只有硬化區域被保留作為銅路徑;電路板的其餘部分將在下一步中被蝕刻掉。
在此之後,電路板用鹼性溶液清洗,溶解並去除未硬化的光阻。最後進行壓力清洗以去除表面殘留的任何殘留物。隨後,將電路板乾燥。技術人員會檢查電路板,以確保在此階段沒有發生錯誤。
步驟 5 – 去除多餘的銅
此過程從電路板上去除多餘的銅,留下硬化光阻下方的銅完好無損。一種類似鹼性溶液的化學溶液會蝕刻掉不需要的銅。此步驟也稱為內層蝕刻。
蝕刻所需的時間和溶劑可能因電路板的尺寸而異。較大的電路板通常需要更多的時間和/或溶劑。最後,電路板現在僅閃耀著 PCB 所需的銅基材。
步驟 6 – 層對齊與檢查
新清潔的層需要檢查對齊情況。先前鑽的孔有助於對齊內層和外層。光學沖孔機透過這些孔鑽入銷釘,以保持各層對齊。光學沖孔後,另一台機器將檢查電路板以確保沒有缺陷。從此時起,您將無法修正任何遺漏的錯誤。在檢查過程中:
● 設計師將使用自動光學檢查 (AOI) 機器進行檢查。
● AOI 機器將 PCB 與 Gerber 的原始設計進行比較。
● AOI 機器使用雷射感測器掃描各層,並進行電子比較。
● 有缺陷的電路板在此階段被丟棄。
● 在外層成像和蝕刻後,對外層重複此過程。
步驟 7 – 層壓與黏合各層
現在,您將看到電路板隨著各層融合在一起而逐漸成形。金屬夾具在層壓過程開始時將各層固定在一起。此過程涉及將 PCB 的外層(由預塗環氧樹脂的玻璃纖維製成)和薄銅箔層(帶有用於銅走線的蝕刻)夾在中間。該過程在專門的壓合台上使用金屬夾具進行,也稱為疊層與黏合。
● 操作員將疊層以適當的對齊方式放置在層壓機上。
● 壓合機電腦控制層壓機。
● 電腦將根據校準加熱壓板並施加壓力,融合 PCB 各層。
● 環氧樹脂在預浸料內熔化,並在壓力作用下將各層融合在一起。
● 移除頂部壓板和銷釘後,技術人員將取出印刷電路板。此過程將所有層融合在一起。
步驟 8 – 鑽孔
鑽孔被認為是 PCB 製造過程中最關鍵的步驟。它為導通孔奠定了基礎,並實現了不同 PCB 層之間的連接。
所有後續將安裝的元件,例如銅連接導通孔和引腳式元件,都依賴於鑽孔的精確度。鑽孔的直徑細如髮絲,鑽頭可達到 100 微米的直徑,而人類頭髮的平均直徑為 150 微米。由於其極細的直徑,PCB 鑽孔需要最高的精度。
這就是為什麼像JLCPCB這樣的領先專業製造商傾向於使用電腦控制的 PCB 鑽孔機。這些機器可以鑽出直徑小至 100 微米的孔,使用轉速達 150,000 RPM 的氣動主軸。以這個速度,您可能認為鑽孔瞬間就能完成,但需要鑽的孔非常多。一塊普通的 PCB 包含超過一百個完整的鑽孔點。在鑽孔過程中,每個孔都需要與鑽頭有自己專門的接觸時間,因此需要時間。
● 鑽孔前,X 光定位器會定位鑽孔點
● 在鑽孔目標下方放置一塊緩衝材料板,以確保鑽孔清潔。
● 首先,鑽出定位孔或導引孔以固定 PCB 疊層。
● 電腦控制的機器使用原始設計作為指導來鑽孔目標。
● 鑽孔後,通過成型去除邊緣周圍多餘的銅層。
步驟 9 – PCB 電鍍
電路板現在準備好進行電鍍。PCB 電鍍是用銅填充鑽孔的過程,通過電氣連接它們,使電流能夠從 PCB 的一層傳遞到另一層。該過程涉及一系列化學浴。
● 徹底清潔 PCB 面板
● 將面板放入一系列化學浴中,沉積一層約一微米厚的薄銅層
● 使用電腦控制 PCB 電鍍過程
銅浴完全覆蓋了孔壁。此外,整個面板都獲得了一層新的薄銅層。最重要的是,新的孔被覆蓋了。
步驟 10 – 外層成像
在步驟 3 中,我們在面板的內層應用了光阻。在這一步中,我們對面板的外層重複相同的過程。該過程在無菌環境中進行,以防止任何污染。
● 銷釘固定黑色墨水透明片並防止錯位
● 塗覆光阻後的 PCB 面板進入黃光室。
● 黃光和紫外線照射使光阻硬化
● 然後面板進入一台機器,該機器去除未硬化的光阻,這些光阻受到黑色墨水不透明度的保護。
最後,外層板經過檢查,以確保在前一階段所有不需要的光阻都已被去除。
最後,外層板經過檢查,以確保在前一階段所有不需要的光阻都已被去除。
步驟 11 – 鍍錫
我們如步驟 10 所述,再次對面板進行薄銅層電鍍。來自外層光阻階段的暴露部分接受銅電鍍。在此之後,會在電路板上塗覆一層薄錫保護層。錫的作用是保護外層的銅不被蝕刻掉。
步驟 12 – 最終蝕刻
使用與先前相同的化學溶液去除光阻層下方任何不需要的銅。錫保護層保護必要的銅。此過程使 PCB 面板準備好進行 AOI(自動光學檢查)和焊接。
● 使用電鍍方法塗覆一層銅。
在最初的銅浴之後,使用鍍錫來保護關鍵區域的銅。
● PCB 板經過自動光學檢查 (AOI),以確保銅層符合所需的規格。
● 錫保護層不會從銅上移除,因為它可以保護銅免受氧化,並有助於面板的正確焊接。
步驟 13 – 防焊層塗覆
此塗覆至關重要,因為它為印刷電路板的外表面增加了一層保護層,為焊接過程做好準備。基本上,它標記了不需要焊接的區域。
● 清潔 PCB 面板以去除雜質或不需要的銅。
● 將環氧樹脂油墨和防焊膜混合物塗覆到表面。
● 電路板暴露在紫外線照射下,紫外線穿透防焊底片。
● 被覆蓋的部分保持未硬化狀態,並將被移除。
最後,將電路板放入烘箱中烘烤固化到電路板上。
步驟 14 – 絲印
絲印是至關重要的一步,因為此過程負責將關鍵資訊印刷到電路板上。塗覆後,PCB 會經過最後一次塗層和固化階段。此階段通常包括:
● 警告標籤
● 標誌或符號
● 元件 ID
● 引腳定位器和其他標記
步驟 15 – 表面處理
接近完成的 PCB 面板需要塗覆一層導電材料,通常根據客戶的規格要求。這提高了焊料與 PCB 的品質/結合度。此過程稱為表面處理。以下是一些常用的表面處理導電材料清單:
浸銀:低訊號損耗、無鉛、符合 RoHS 標準。表面處理可能會氧化和變色,但強效的抗表面變色劑可以解決此問題。
● 在表面未受保護的情況下,浸銀的保存期限較短。
● 不適合多次組裝過程
硬金:耐用、保存期限長、符合 RoHS 標準、無鉛,但由於其複雜的製程,與其他表面處理相比價格昂貴,且不可重工。
熱風整平 (HASL):成本效益高、持久耐用、可重工,但含鉛且不符合 RoHS 標準。
無鉛 HASL:成本效益高、無鉛、符合 RoHS 標準、可重工,但不適合多次迴焊/組裝過程。
● 該過程需要使用一種稱為硫脲的致癌物
● 難以測量厚度
化學鍍鎳浸金 (ENIG):是最常見的表面處理之一。它具有較長的保存期限,符合 RoHS 標準,但比其他選項更昂貴。
正確的材料取決於設計規格和客戶的預算。然而,應用此類表面處理為 PCB 創造了一個基本特性。這些表面處理允許組裝商安裝電子元件。這些金屬還覆蓋銅,以保護其免受因暴露於空氣中而可能發生的氧化。
步驟 16 – 測試
PCB 測試也是製造過程中的關鍵步驟。我們將使用各種測試方法來確保 PCB 功能正常且符合原始設計規格。在 PCB 被視為完成之前,技術人員將對電路板進行電氣測試,以確認其功能符合原始藍圖設計。
步驟 17 – 成型
成型基本上是 PCB 製造過程中的最後一步。直到此階段,印刷電路板還是一整塊結構面板。使用原始設計檔案,將 PCB 切割成獨立的單板。簡單來說,我們可以稱之為電路板切割過程。有兩種最常見的分割 PCB 板的方法:
● 撓性板切割:也稱為撓性板切法,此方法涉及在電路板邊緣周圍切割幾個小連接點。
● V 型槽:在此方法中,CNC 機器沿著 PCB 板的側面創建 V 形切割。
無論使用哪種方法,成型後您都可以輕鬆地將 PCB 板折斷分離。
步驟 18 – 最終品質檢查
成型後,每個印刷電路板都會經過最終的目視檢查和品質檢查。製造商將在最終檢查後包裝並運送無錯誤的 PCB。
結論
了解印刷電路板製造流程對於任何參與電子設備設計、生產或使用的人來說都是必不可少的。本指南全面概述了 PCB 製造中涉及的關鍵要素和步驟。
關於 JLCPCB
JLCPCB 是一家領先的高品質 PCB 製造商。該公司在製造各種 PCB 方面擁有豐富的經驗,從簡單的單面板到複雜的多層板。JLCPCB 使用最先進的設備和流程,以確保其 PCB 符合最高的品質標準。
JLCPCB 工廠參觀影片
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......