電源分配網路設計指南
1 分鐘
- 什麼是電源分配網路(PDN)?
- 為何電源完整性如此重要
- PDN 設計目標(與達成方法):
- PCB 佈局策略實現良好 PDN
- PDN 設計工具與模擬:
- 設計範例:高速 FPGA 板之 PDN
- 結論:
我們在文章中經常談論訊號、阻抗與差動對。沒錯!訊號的傳播並不簡單,需要遵循許多準則。然而在這一切之中,人們往往忘了電源完整性;若沒有良好的電源完整性,訊號表現會大打折扣。沒有優秀的電源分配網路(PDN),你的訊號充其量只是銅箔上的塗鴉。
本文將從 PCB 的角度探討 PDN 設計準則,了解什麼才是真正良好的 PDN。讀完後你會發現,電源傳遞不只是「配管」,而是精密工程。
什麼是電源分配網路(PDN)?
電源分配網路(PDN)是由平面、走線、導通孔、去耦電容與穩壓器組成的系統,負責將電源從來源傳遞到 PCB 上的主要 IC。IC 的供電是 PDN 最關鍵的一環,若路徑出現壓降,IC 將無法獲得足夠電流,導致跨 IC 的電壓降增加,進而產生誤動作。
電源分配不僅是從源頭到穩壓器,也包含從穩壓器/PMIC 到主電路。去耦電容在 PDN 中也扮演重要角色。因此一條 PDN 鏈包含:
輸入連接器 > 穩壓器/PMIC > 去耦網路 > 電源平面 > 主要 IC > 地回歸路徑 > 去耦電容。
為何電源完整性如此重要
電源完整性(PI)是 PDN 在所有工作條件下,為所有 IC 提供乾淨、穩定、低雜訊電壓的能力。其重要性如下:
- 電壓跌落:當 IC 突然需要電流時,供應電壓可能下降,導致邏輯錯誤。透過適當的去耦與大容量電容即可解決。
- 地彈跳:回流電流可能改變地參考電位,使訊號失真。此時地不再維持 0 V,而是 0.1 V 之類的電壓。
- 雜訊耦合:PDN 中的切換雜訊可能輻射成 EMI,或竄入敏感的類比電路。降壓/升壓轉換器常見此問題。
PDN 設計目標(與達成方法):
1. 低阻抗路徑
在整個工作頻率範圍內,將 PDN 阻抗維持在目標值以下,例如 <50 mΩ,可透過特性阻抗圖量測。高阻抗會在負載下產生更大的電壓波動,使 PDN 表現更差。
PCB 中建議使用完整電源平面而非長走線,並搭配短且直接的回流路徑。承載大電流的走線要加寬,可用任何線上工具或 JLCPCB 提供的 Python 開源碼計算。
2. 穩定電壓(最小化跌落)
每顆 IC 都需要穩定的輸入電壓,容差通常為 ±3–5%,相關數據可在 IC 資料表的電氣特性欄位找到。若未達準則,小幅跌落就可能使現代 IC 邏輯誤觸發。例如負載突變時,電荷若需從主電源遠距離供應,整體感抗會增加,導致 去耦 問題,如電壓過衝與衰減等二階效應。
PCB 中建議在電源進入點放置至少一顆大容量電容(低頻穩定),並在 IC 接腳附近放置陶瓷去耦電容(高頻暫態)。多顆電容可覆蓋寬頻範圍,但選值需遵循 JLCPCB「去耦與諧振」文章中的準則。
3. 雜訊抑制
現代 IC 工作於 GHz 範圍,任何雜訊都可能毀掉資料;此外切換式轉換器雖提供穩定電壓,卻伴隨高頻漣波。
PCB 設計中需混用不同容值(如 0.1 µF、1 µF、10 µF)且選用低 ESL/ESR 電容,不僅用於電源線,也抑制任何連接到電源軌的其他雜訊源。
4. EMI 與地彈跳控制
若電源傳遞不佳,回流路徑也會變差,導致不必要的輻射與地電位漂移。高電流經由不良路徑返回會產生 EMI 與彈跳。
PCB 設計中應提供連續且不分割的地平面,並將電源與地平面緊貼於預浸層上下疊放,以抑制電磁場跨層耦合。
PCB 佈局策略實現良好 PDN
電容擺放:
- 盡可能靠近 IC 電源接腳。
- 多種容值以覆蓋寬頻。
- 分散擺放避免熱點。
導通孔設計:
- 關鍵去耦使用焊盤內導通孔。
- 避免長導通孔殘段(會增加電感)。
電源域:
- 類比與數位電源分離。
- 將雜訊高電流軌與敏感軌隔離。
回流路徑:
- 高速訊號下方絕不切割地平面。
- 確保回流路徑連續無阻。
PDN 設計工具與模擬:
透過所選疊構模擬設計,可實現更佳 PDN。方法如目標 阻抗,即定義最大允許阻抗(Ztarget)。PDN 阻抗在整個頻率範圍內應低於 Ztarget 以達最佳效能,可多次模擬以獲得更佳曲線。
工具:Keysight ADS、Ansys SIwave、Cadence Sigrity。
設計範例:高速 FPGA 板之 PDN
試想為 FPGA 核心軌(1.0 V、40 A、GHz 切換)設計 PCB:
- 大容量電容:靠近 VRM 處理慢速暫態。
- 中值電容(1 µF、10 µF):分散於 FPGA 附近。
- 小型陶瓷電容(0.01 µF、0.1 µF):直接置於 FPGA 接腳下方。
- 疊構:電源與地平面緊密相鄰。
良好的 SI/PI 疊構可為:
- Top — 訊號(元件面)
- L2 — 地(完整)
- L3 — 電源(所有電源;必要時分割島區)
- L4 — 電源(或其他電壓平面分割)
- L5 — 地(完整)
- Bottom — 訊號(銲錫面)
如此可確保短回流路徑、嵌入式去耦與低 EMI。
結論:
訊號或許是舞台焦點,但若沒有穩固的電源分配網路,它們就像沒電的搖滾樂團瞬間崩盤。PDN 是 PCB 設計的無名英雄,確保每顆 IC 獲得乾淨、穩定、無雜訊的電源。以下依設計目標彙整 PCB 設計策略:
運用上述準則與有效策略,即可設計出更優異的 PDN,亦可自由進行模擬。如需更多協助,JLCPCB 設計工程團隊隨時待命,並持續推廣此類知識。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......