PCB 金手指——為何如此重要?
1 分鐘
- 什麼是 PCB 金手指?
- 金手指的分類:
- 設計規範
- 金手指 PCB 的應用
- 結論
什麼是 PCB 金手指?
PCB 金手指指的是印刷電路板上的金屬接觸點,通常位於電路板的邊緣。它們通常由金屬材料製成,例如黃金或升級版的金合金。由於焊盤表面經過鍍金處理,且導電觸點排列方式如同手指,因此被稱為「金手指」。
與其他 PCB 表面處理方式(如噴錫)相比,黃金具有極佳的抗腐蝕性和很強的導電性。雖然鍍金看起來美觀,但它不僅僅是為了裝飾目的,更具有對連接器效能至關重要的實用功能。
在 PCB 金手指的製造過程中,材料的選擇至關重要。在 PCB 上製作金手指時,選擇合適的材料非常重要。金手指通常使用純金、金合金或鍍金等頂級材料,以確保電流穩定可靠地流動。選擇能夠抗腐蝕和耐磨的材料也很重要,這樣金手指才能經久耐用。
市場上提供兩種類型的金面處理。
化學鎳金:
這是電子工程師最常使用的 PCB 表面處理方式,因為它比下方所示的電鍍金更經濟且相對容易焊接。 JLCPCB 提供具有競爭力的價格。
化學鎳金表面處理提供可靠的電氣連接和更好的抗腐蝕與抗氧化能力,同時也提供相對平坦的金層表面,有利於焊接和組裝。但它較軟,無法承受重複使用造成的磨損效應。
電鍍硬金:
所提供的黃金是硬的,厚度可達 3-50 微英吋。這更適合需要反覆插拔的金手指 PCB。它也適用於需要頻繁機械摩擦的 PCB 板。電鍍金的成本極高,僅適用於局部鍍金,例如金手指。
金手指的分類:
1. 常規金手指(齊平式金手指):長度和寬度相同的矩形焊盤整齊排列在電路板邊緣。常用於網路卡和顯示卡等實體物件。
2. 長短金手指(即不均勻金手指):長度不一的矩形焊盤位於電路板邊緣,常用於記憶體、USB 隨身碟和讀卡機等實體物件。
3. 分段金手指(中斷式金手指):電路板邊緣有不同長度的矩形焊盤,且前段是斷開的。
設計規範
為了確保金手指的可靠性,PCB 設計工程師在設計時必須遵循一些設計規則。無論 PCB 本身的用途或尺寸如何,以下規則始終適用於金手指的設計:
鍍金連接器不應放置在靠近 PTH(電鍍通孔)的位置。
- 金手指附近沒有防焊層或網版印刷,防焊層和網版印刷應與金手指保持一定距離。
- 為了對 PCB 邊緣進行倒角處理,金手指絕對不應朝向 PCB 中間的方向。
- 金手指需要進行倒角處理,通常為 30°、45°、20° 等。
- 金手指距離 PCB 外框至少 1.0 毫米。金手指應從 PCB 中心向外放置。
JLCPCB 常用的金手指倒角參數
在 jlcpcb,您可以找到更多關於金手指的設計規範。未能遵守上述準則可能導致 PCB 與母 PCB 不相容。例如,子板可能無法正確插入主機板上的指定插槽。
金手指 PCB 的應用
在數位時代,印刷電路板金手指已成為我們日常生活中眾多電子設備中不可或缺的組成部分。
首先,手機已成為人們生活中不可或缺的一部分。從智慧型手機到傳統手機,無一例外地都使用了 PCB 金手指。手機的 SIM 卡插槽和電池連接器通常使用 PCB 金手指進行連接。這些金手指不僅提供穩定的電氣連接,還能承受頻繁插拔造成的磨損,確保設備的可靠性和耐用性。
其次,在電腦領域,PCB 金手指同樣扮演著至關重要的角色。記憶體插槽、擴充卡插槽及其他周邊設備的連接介面通常使用 PCB 金手指。這些金手指為電腦提供高速資料傳輸和穩定的電氣連接,為使用者帶來流暢的運算體驗。
此外,PCB 金手指也廣泛應用於汽車電子領域。現代汽車的儀表板、音響系統、導航系統等都需要使用 PCB 金手指進行連接。這些金手指不僅確保車載電子設備之間穩定的通訊,還能抵抗車輛行駛過程中的振動和溫度變化。
除了上述領域,PCB 金手指還在許多其他日常設備中發揮作用。例如,在家庭娛樂系統中,音訊和視訊設備經常使用 PCB 金手指連接,為使用者帶來高品質的視聽體驗。在辦公環境中,印表機和掃描器等周邊設備也離不開 PCB 金手指的支援。
結論
總而言之,PCB 金手指是日常生活中不可或缺的組成部分。它們確保了各種電子設備之間的穩定連接和可靠通訊,最終提升了人們生活的便利性和舒適度。隨著科技的不斷進步,可以預見 PCB 金手指將在各個領域扮演越來越重要的角色,有望為我們的日常生活帶來更多的便利和創新。
持續學習
PCB 防焊、絲印與表面處理指南:HASL 與 ENIG 比較、SMT 鋼網設計
一塊 PCB 的焊接品質,在板件出廠前已大體定型。決定其成敗的,是防焊、絲印、表面處理三項板廠工序,以及 SMT 環節的鋼網。四者分屬不同責任方,最終卻在同一焊點上體現結果;任一環節存在疏漏,焊接良率立即反映。 製造資料確認重點 發板前把防焊顏色、開窗、絲印間距、表面處理與鋼網厚度寫入製作說明,並讓 PCB 廠與 SMT 廠在同一份資料上完成確認。 一、PCB 防焊層:防焊層的作用 先從一個常見疑問談起:防焊層為何多為綠色?原因在於製程成熟度。綠色油墨的工藝最為成熟,AOI 檢測時的影像對比度亦最佳,綜合成本最低。黑色油墨會增加線路目檢的難度;白色油墨經高溫製程後存在泛黃風險,外觀選型應在下單前與板廠確認製程能力。 PCB 防焊層是覆於銅箔表面的高分子油墨,承擔三項職能: 約束焊接過程中錫膏的流動範圍,避免非預期連接。 作為線路防護層,抵禦氧化、濕氣與機械刮傷。 提供基礎電氣絕緣。安規層面的絕緣要求仍由基材與間距承擔,防焊層不作為唯一判斷依據。 圖 1. PCB 表層結構與防焊、絲印、表面處理位置 顏色選型常被當作外觀問題處理,實則牽動檢測與可靠度兩個層面,不宜在設計末端才倉促決定。 二、防焊層設......
了解 PCB 製造中防焊材料的角色
防焊,也稱為 防焊油墨 (solder mask),沒錯,它們是同一種東西。只是兩個不同名稱,但「solder mask」在全球更被廣泛採用。這兩個名稱都指的是用於 PCB 上的保護塗層,用來防止焊錫流到不該去的地方。雖然「solder mask」較常被使用,但「solder resist」在技術上更為正確,因為這種抗焊材料在組裝過程中會阻擋焊錫。儘管如此,業界通常將兩者視為同義詞。 防焊材料對於防止短路至關重要,但相較於銅走線與基材,它常被忽略。它位於絲印層下方,被視為 PCB 的第二層頂層。通常,它決定了 PCB 的顏色,常見的有綠色、紅色、藍色和黑色,而這些顏色正是防焊層本身。在組裝過程中,這層確保焊錫只附著在指定位置。若沒有防焊,PCB 可能會出現連接不良、短路以及整體性能問題。本文將涵蓋防焊的定義、種類、材料、製程,以及為何它在現代 PCB 製造中不可或缺。 什麼是防焊? 防焊是一層薄薄的保護性聚合物塗層,覆蓋在 PCB 的銅走線上,除了焊墊或導通孔等需要焊錫的部位外。其主要目的是在焊接過程中防止熔融焊錫在相鄰導體間形成橋接。 防焊的關鍵功能 防止短路 保護線路圖形免受灰塵、熱與濕氣影響......
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔 藍牙模組、Wi-Fi模組、電源管理子卡大量採用板對板直連,省掉連接器後整機厚度壓到極限。硬體工程師佈局階段常遇到的抉擇:板邊要導電,到底選邊緣電鍍還是半孔?兩種工藝報價相差近一倍,製程難度、可靠度方向完全不同,選錯了不是成本浪費就是批次性報廢。 邊緣電鍍(Edge Plating)是把金屬沉積在PCB側壁,用於接地屏蔽、導電滑軌與結構件電氣搭接;半孔即城堡孔(Castellated Holes),是開在板邊的金屬化通孔對半銑切形成的焊接接點。前者服務於屏蔽與結構導電,後者服務於模組級焊接互連,定位不同,設計規則也完全不同。 一、兩種板邊工藝的成型原理 邊緣電鍍的標準流程:板內先完成圖形與鑽孔,銑出外形成型邊,側壁經化學沉銅與電鍍加厚,銅層與板邊截面金屬結合。側壁銅厚常規要求≥20μm,與內層接地網路需透過板邊「梳齒狀」銅箔或導通孔引電。為防止鍍液殘留與後續分層,成型邊需預留導角,阻焊油墨嚴禁上側壁。半孔的成型邏輯相反:先在板內完成通孔鍍銅,數控銑刀沿孔中心對半分割,板邊露出半圓弧金屬凹槽,熔融錫膏沿孔壁毛細爬升形成立體焊點。 術語差異同樣明顯:歐美圖面......
PCB 電鍍厚度完整指南:孔壁銅、IPC 標準、ENIG/HASL 與可靠度
重點摘要 電鍍厚度直接影響 PCB 耐用度:孔壁與銅層的電鍍厚度會直接影響 Via 可靠度、電流承載能力以及長期使用壽命。 孔壁銅厚具有最低要求:依原文引用的 IPC-6012,Class 2 PCB 的平均孔壁銅厚約為 20 µm,Class 3 則約為 25 µm。 厚銅可改善熱與機械性能:例如 2 oz Copper 可以提升電流承載能力、散熱能力以及 PCB 的機械強度。 均勻電鍍非常重要:合理的 Aspect Ratio 與穩定的製程控制,可以降低孔壁電鍍不均以及 Thermal Cycling 後開裂的風險。 Surface Finish 也需要正確選擇:適合的表面處理與穩定製造品質,是維持 PCB 長期可靠度的重要條件。 為什麼兩片看起來完全相同的 PCB,在實際使用環境中的壽命卻可能大不相同?其中一片可以承受數千次 Thermal Cycle,另一片卻可能在幾個月內出現 Via Crack。 其中一個重要因素,就是電鍍厚度(Plating Thickness)。 這些看似只有數 µm 的金屬層,實際上負責傳導電流、防止焊墊氧化,並維持 Via Barrel 的完整性。電鍍厚度是否符......
OSP PCB 表面處理完整指南:製程、優勢、ENIG/HASL 比較與選型
重點摘要 什麼是 OSP:OSP(Organic Solderability Preservative,有機保焊膜)是一種水性、具成本效益的 PCB 表面處理,在裸銅焊墊上直接形成約 0.2–0.5 μm 的有機保護膜。 OSP 的主要優勢:與 ENIG、HASL 等金屬表面處理不同,OSP 幾乎不增加焊墊高度,因此具有非常優異的表面平整度,特別適合 Fine-Pitch SMT 與高密度消費性電子產品。 組裝時效需要控制:OSP 對儲存與操作條件較敏感。真空包裝開封後,通常應在 24–48 小時內完成 SMT 組裝。 適合的應用:OSP 特別適合 Fine-Pitch BGA、QFN 以及標準雙面 SMT 製程。 不適合的應用:OSP 缺乏耐磨金屬層,因此不適合 Gold Fingers、Edge Connector、Castellated Hole Module,以及部分具有特殊高可靠度規範的軍工應用。 1. 為什麼 PCB 製造需要表面處理? 1.1 裸銅容易受到氧化與污染 PCB 上的裸露銅走線與焊墊一旦接觸環境中的氧氣與濕氣,就會快速氧化,形成具有絕緣性的 Copper Oxide。 這......
PCB Encapsulation 樹脂封裝指南:Potting、材料選擇、DFM 與可靠製造
重點摘要 Encapsulation vs. Potting:Potting 會使用永久性外殼,而 Encapsulation 固化後形成可獨立存在的樹脂包封模組;兩者都能提供完整的環境隔離。 Encapsulation vs. Conformal Coating:保形塗層重量輕且較容易返工,但主要適用於較溫和的環境。PCB 樹脂封裝能提供可支援 IP67/IP68 浸水防護等級的完整隔離能力,但代價是幾乎無法維修。 樹脂選擇:Epoxy 具有高剛性與良好耐化學性;Polyurethane 具有較佳柔韌性,適合溫度循環;Silicone 則特別適合 −50°C 至 200°C 以上的高溫與寬溫環境。 DFM 注意事項:元件之間應保留足夠 Clearance,封裝方向最好配合樹脂流動方向,並利用實體 Dam 防止樹脂流入 Connector、Test Point 等 Keep-Out Zone。 製造品質是基礎:乾淨、高精度組裝並經 AOI、X-Ray 等嚴格檢驗的 PCBA,是後續取得可靠樹脂封裝效果的重要基礎。 什麼是 PCB 樹脂封裝?為什麼如此重要? 現代電子組件如果需要在惡劣環境中工作,就......