關於 PCB 金手指的一切須知
1 分鐘
在當今高度互聯、技術驅動的世界中,設備之間的無縫通訊至關重要,而這一切都始於電路板層面。實現這種通訊的一個關鍵元件是使用金手指,即連接電路板與主機板的鍍金連接器,使訊號傳輸成為可能。雖然鍍金看起來美觀,但它不僅僅是為了裝飾目的,更具有對連接器效能至關重要的實用功能。沒有金手指,像顯示卡或音效卡等關鍵元件就無法與電腦及其他電子設備中的主處理單元進行互動。
金手指允許電路板之間進行即時通訊,從而在製造、汽車,甚至是智慧型手機等消費性電子產品等行業中實現自動化。黃金因其卓越的導電性和抗氧化性而備受青睞,確保了這些關鍵連接器的可靠效能和使用壽命。在本部落格中,我們將探討金手指在 PCB 設計中的作用、它們為何對現代技術至關重要,以及使其如此有效的材料選擇。
PCB 上鍍金的類型:
電鍍過程中涉及的標準也有助於確保每個電路板上的金手指與主機板上對應插槽之間的完美匹配。以下是兩種主要的可以進行鍍金工藝的 PCB 類型:
1. 化學鎳金 (ENIG):
這是電子工程師最常用的 PCB 表面處理方式,因為它比下方所示的電鍍金更經濟且相對容易焊接。ENIG 表面處理提供可靠的電氣連接和更好的抗腐蝕與抗氧化能力。但由於其質地柔軟且薄(通常為 2-5 微英寸),ENIG 不適合電路板插拔的磨損效應。
2. 電鍍硬金:
所提供的金質堅硬,厚度可達 3-50 微英寸。這更適合需要反覆插拔的金手指 PCB。它也適用於需要頻繁機械摩擦的 PCB 板。電鍍金的成本極高,僅適用於局部鍍金,如金手指。
金手指如何使用?
金手指作為兩個 PCB 之間的連接觸點,確保導電性,同時保護邊緣在多次使用中免受磨損。由於硬金在其指定厚度下的耐用性,金手指使 PCB 能夠連接、斷開和重新連接多達 1,000 次。一些常見的應用包括:
互連點:金手指通過 PCI、ISA 或 AGP 等母插槽將輔助 PCB 連接到主機板,允許周邊設備或內部卡與電腦之間進行訊號傳輸。
特殊轉接器:金手指允許輔助 PCB 增強電腦效能,例如改善圖形和聲音。這些連接器的使用壽命通常比卡片本身更長。
外部連接:揚聲器、印表機和顯示器等周邊設備通過帶有 PCB 金手指的插槽連接到主機板,確保與電腦的順暢通訊。
除了個人電腦,金手指也用於工業機械中,以連接自動化系統中的觸點。
金手指的分類:
1. 常規金手指(齊平式金手指):長度和寬度相同的矩形焊盤整齊地排列在電路板邊緣。常用於網路卡和顯示卡等實體物件中。
2. 長短金手指(即不均勻金手指):位於電路板邊緣、長度不一的矩形焊盤,常用於記憶體、USB 隨身碟和讀卡機等實體物件中。
3. 分段金手指(斷開式金手指):位於電路板邊緣、長度不同的矩形焊盤,且前段是斷開的。
金手指的 IPC 標準與規則:
PCB 金手指的生產標準由國際電子工業聯接協會 (IPC) 於 2002 年制定。這些標準隨著 IPC A-600 和 IPC-6010 的發布而修訂,它們是目前 PCB 生產中最廣泛使用的標準。
化學成分:為了在 PCB 觸點邊緣獲得最大剛性,鍍金層應包含 5% 到 10% 的鈷。
厚度:金手指的鍍層厚度應始終在 2 到 50 微英寸的範圍內。按尺寸劃分的標準厚度為 0.031 英寸、0.062 英寸、0.093 英寸和 0.125 英寸。較低的厚度通常用於原型,而較高的厚度則用於經常插入、拔出和重新插入的連接邊緣。
外觀檢查:外觀檢查透過放大鏡進行。邊緣應具有光滑、清潔的表面,沒有多餘的鍍層或鎳的外觀。
膠帶測試:為了測試鍍金層與觸點的黏附性,ICP 建議進行一項測試,將一條膠帶貼在觸點邊緣。移除膠帶後,檢查膠帶上是否有鍍層痕跡。如果膠帶上有任何金鍍層,則表示鍍層與觸點的黏附性不足。
隨著技術的進步,通常會引入進一步的測試標準,因此最好定期向 IPC 查詢更新。
PCB 金手指的加工步驟:
在電路板上,PCB 金手指電鍍工藝在阻焊層之後、表面處理之前進行。電鍍工藝通常包括以下步驟:
鍍鎳:首先在手指的連接器邊緣鍍上 3 到 6 微米的鎳。
鍍金:在鎳上鍍 1-2 微米的硬金。黃金通常添加鈷以增強表面電阻。
倒角:連接器邊緣按指定角度進行倒角,以便更容易插入對應的插槽。倒角通常以 30 到 45 度角進行。關於 PCB 邊緣倒角 的更多資訊可以在這裡查看。
電鍍工藝有一些限制。例如,金手指與電路板其他部分之間需要保持一定的距離。
工藝限制包括以下內容:
- 電鍍孔、SMD 和焊盤不應放置在距離金手指 1.0mm 的範圍內。
- 電鍍焊盤的長度不能超過 40mm。
- 金手指與外形線之間應保持 0.5mm 的距離。
偏離這些標準間距要求可能會損害 PCB 的物理強度和功能。
製造商對金手指的設計規範:
為了確保金手指的可靠性,PCB 設計工程師在設計時必須遵循一些設計規則。無論 PCB 本身的用途或尺寸如何,以下規則在設計金手指時始終適用:
- 鍍金連接器不應放置在 PTH(電鍍通孔)附近。
- 金手指需要倒角,通常為 30°、45°、20° 等。
- 金手指距離 PCB 外形線至少 1.0mm。
- 金手指應從 PCB 中心向外放置。
- 為了對 PCB 邊緣進行倒角,金手指絕不應朝向 PCB 中間的方向。
- 金手指附近沒有阻焊層或絲印,它們應與金手指保持距離。
以下是 JLCPCB 常用的金手指倒角參數:
PCB 金手指的應用:
現今的世界無法想像沒有 PCB 金手指。從手持設備掃描照片並將其發送到印表機時,已經有許多金手指被用於設備之間的通訊。它們不僅使通訊更快、更便宜,而且更可靠。如今,我們在生活的各個領域都能看到 PCB,包括:
- 消費性電子產品
- 工業設備
- 醫療設備
- 汽車零件
- 航太零件
- 安全與保全設備
- 電信設備
- 個人電腦等
結論:
每次您列印文章或掃描照片上傳到社交媒體帳號時,訊號都會從周邊設備發送到主機板卡,而主機板卡通過 PCB 接收這些訊號。在很大程度上要歸功於金手指,技術才能進步到現代數百萬人日常使用的各種行動裝置。
總之,PCB 金手指是關鍵元件,能夠在各種電子設備中實現可靠的連接和無縫通訊。它們在提升現代技術的效能和便利性方面扮演著至關重要的角色,從日常行動裝置到工業機械。隨著技術的發展,金手指的重要性只會增加,確保設備保持高效和互聯。為了維持這種效能水準,確保金手指按照最高標準進行電鍍和測試非常重要,從而支持我們日常生活中技術的持續進步。使用 JLCPCB 出色的 PCB 服務,將您的 PCB 設計轉化為真實產品。
持續學習
PCB 防焊、絲印與表面處理指南:HASL 與 ENIG 比較、SMT 鋼網設計
一塊 PCB 的焊接品質,在板件出廠前已大體定型。決定其成敗的,是防焊、絲印、表面處理三項板廠工序,以及 SMT 環節的鋼網。四者分屬不同責任方,最終卻在同一焊點上體現結果;任一環節存在疏漏,焊接良率立即反映。 製造資料確認重點 發板前把防焊顏色、開窗、絲印間距、表面處理與鋼網厚度寫入製作說明,並讓 PCB 廠與 SMT 廠在同一份資料上完成確認。 一、PCB 防焊層:防焊層的作用 先從一個常見疑問談起:防焊層為何多為綠色?原因在於製程成熟度。綠色油墨的工藝最為成熟,AOI 檢測時的影像對比度亦最佳,綜合成本最低。黑色油墨會增加線路目檢的難度;白色油墨經高溫製程後存在泛黃風險,外觀選型應在下單前與板廠確認製程能力。 PCB 防焊層是覆於銅箔表面的高分子油墨,承擔三項職能: 約束焊接過程中錫膏的流動範圍,避免非預期連接。 作為線路防護層,抵禦氧化、濕氣與機械刮傷。 提供基礎電氣絕緣。安規層面的絕緣要求仍由基材與間距承擔,防焊層不作為唯一判斷依據。 圖 1. PCB 表層結構與防焊、絲印、表面處理位置 顏色選型常被當作外觀問題處理,實則牽動檢測與可靠度兩個層面,不宜在設計末端才倉促決定。 二、防焊層設......
了解 PCB 製造中防焊材料的角色
防焊,也稱為 防焊油墨 (solder mask),沒錯,它們是同一種東西。只是兩個不同名稱,但「solder mask」在全球更被廣泛採用。這兩個名稱都指的是用於 PCB 上的保護塗層,用來防止焊錫流到不該去的地方。雖然「solder mask」較常被使用,但「solder resist」在技術上更為正確,因為這種抗焊材料在組裝過程中會阻擋焊錫。儘管如此,業界通常將兩者視為同義詞。 防焊材料對於防止短路至關重要,但相較於銅走線與基材,它常被忽略。它位於絲印層下方,被視為 PCB 的第二層頂層。通常,它決定了 PCB 的顏色,常見的有綠色、紅色、藍色和黑色,而這些顏色正是防焊層本身。在組裝過程中,這層確保焊錫只附著在指定位置。若沒有防焊,PCB 可能會出現連接不良、短路以及整體性能問題。本文將涵蓋防焊的定義、種類、材料、製程,以及為何它在現代 PCB 製造中不可或缺。 什麼是防焊? 防焊是一層薄薄的保護性聚合物塗層,覆蓋在 PCB 的銅走線上,除了焊墊或導通孔等需要焊錫的部位外。其主要目的是在焊接過程中防止熔融焊錫在相鄰導體間形成橋接。 防焊的關鍵功能 防止短路 保護線路圖形免受灰塵、熱與濕氣影響......
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔 藍牙模組、Wi-Fi模組、電源管理子卡大量採用板對板直連,省掉連接器後整機厚度壓到極限。硬體工程師佈局階段常遇到的抉擇:板邊要導電,到底選邊緣電鍍還是半孔?兩種工藝報價相差近一倍,製程難度、可靠度方向完全不同,選錯了不是成本浪費就是批次性報廢。 邊緣電鍍(Edge Plating)是把金屬沉積在PCB側壁,用於接地屏蔽、導電滑軌與結構件電氣搭接;半孔即城堡孔(Castellated Holes),是開在板邊的金屬化通孔對半銑切形成的焊接接點。前者服務於屏蔽與結構導電,後者服務於模組級焊接互連,定位不同,設計規則也完全不同。 一、兩種板邊工藝的成型原理 邊緣電鍍的標準流程:板內先完成圖形與鑽孔,銑出外形成型邊,側壁經化學沉銅與電鍍加厚,銅層與板邊截面金屬結合。側壁銅厚常規要求≥20μm,與內層接地網路需透過板邊「梳齒狀」銅箔或導通孔引電。為防止鍍液殘留與後續分層,成型邊需預留導角,阻焊油墨嚴禁上側壁。半孔的成型邏輯相反:先在板內完成通孔鍍銅,數控銑刀沿孔中心對半分割,板邊露出半圓弧金屬凹槽,熔融錫膏沿孔壁毛細爬升形成立體焊點。 術語差異同樣明顯:歐美圖面......
PCB 電鍍厚度完整指南:孔壁銅、IPC 標準、ENIG/HASL 與可靠度
重點摘要 電鍍厚度直接影響 PCB 耐用度:孔壁與銅層的電鍍厚度會直接影響 Via 可靠度、電流承載能力以及長期使用壽命。 孔壁銅厚具有最低要求:依原文引用的 IPC-6012,Class 2 PCB 的平均孔壁銅厚約為 20 µm,Class 3 則約為 25 µm。 厚銅可改善熱與機械性能:例如 2 oz Copper 可以提升電流承載能力、散熱能力以及 PCB 的機械強度。 均勻電鍍非常重要:合理的 Aspect Ratio 與穩定的製程控制,可以降低孔壁電鍍不均以及 Thermal Cycling 後開裂的風險。 Surface Finish 也需要正確選擇:適合的表面處理與穩定製造品質,是維持 PCB 長期可靠度的重要條件。 為什麼兩片看起來完全相同的 PCB,在實際使用環境中的壽命卻可能大不相同?其中一片可以承受數千次 Thermal Cycle,另一片卻可能在幾個月內出現 Via Crack。 其中一個重要因素,就是電鍍厚度(Plating Thickness)。 這些看似只有數 µm 的金屬層,實際上負責傳導電流、防止焊墊氧化,並維持 Via Barrel 的完整性。電鍍厚度是否符......
OSP PCB 表面處理完整指南:製程、優勢、ENIG/HASL 比較與選型
重點摘要 什麼是 OSP:OSP(Organic Solderability Preservative,有機保焊膜)是一種水性、具成本效益的 PCB 表面處理,在裸銅焊墊上直接形成約 0.2–0.5 μm 的有機保護膜。 OSP 的主要優勢:與 ENIG、HASL 等金屬表面處理不同,OSP 幾乎不增加焊墊高度,因此具有非常優異的表面平整度,特別適合 Fine-Pitch SMT 與高密度消費性電子產品。 組裝時效需要控制:OSP 對儲存與操作條件較敏感。真空包裝開封後,通常應在 24–48 小時內完成 SMT 組裝。 適合的應用:OSP 特別適合 Fine-Pitch BGA、QFN 以及標準雙面 SMT 製程。 不適合的應用:OSP 缺乏耐磨金屬層,因此不適合 Gold Fingers、Edge Connector、Castellated Hole Module,以及部分具有特殊高可靠度規範的軍工應用。 1. 為什麼 PCB 製造需要表面處理? 1.1 裸銅容易受到氧化與污染 PCB 上的裸露銅走線與焊墊一旦接觸環境中的氧氣與濕氣,就會快速氧化,形成具有絕緣性的 Copper Oxide。 這......
PCB Encapsulation 樹脂封裝指南:Potting、材料選擇、DFM 與可靠製造
重點摘要 Encapsulation vs. Potting:Potting 會使用永久性外殼,而 Encapsulation 固化後形成可獨立存在的樹脂包封模組;兩者都能提供完整的環境隔離。 Encapsulation vs. Conformal Coating:保形塗層重量輕且較容易返工,但主要適用於較溫和的環境。PCB 樹脂封裝能提供可支援 IP67/IP68 浸水防護等級的完整隔離能力,但代價是幾乎無法維修。 樹脂選擇:Epoxy 具有高剛性與良好耐化學性;Polyurethane 具有較佳柔韌性,適合溫度循環;Silicone 則特別適合 −50°C 至 200°C 以上的高溫與寬溫環境。 DFM 注意事項:元件之間應保留足夠 Clearance,封裝方向最好配合樹脂流動方向,並利用實體 Dam 防止樹脂流入 Connector、Test Point 等 Keep-Out Zone。 製造品質是基礎:乾淨、高精度組裝並經 AOI、X-Ray 等嚴格檢驗的 PCBA,是後續取得可靠樹脂封裝效果的重要基礎。 什麼是 PCB 樹脂封裝?為什麼如此重要? 現代電子組件如果需要在惡劣環境中工作,就......