4 層 vs 6 層 vs 8 層 PCB:如何選擇合適的疊構
1 分鐘
- 1. 什么是多层 PCB?
- 2. PCB 疊構基础:术语与设计目标
- 3. 典型 4 层 PCB:疊構、优点与适用情境
- 4. 典型 6 层 PCB:疊構、优点与适用情境
- 5. 典型 8 层 PCB:疊構、优点与适用情境
- 6. 并列技术比较
- 7. 成本与制造注意事项
在电子产品中随意选择 PCB 层数,可能会导致严重的讯号完整性问题。这就是为什么我们总是在开始 PCB 设计之前先规划疊構。PCB 疊構决定了电路板的类型,以及它在高频条件下的性能表现。许多因素都会直接影响 PCB 疊構,包括阻抗匹配、佈线密度、讯号与电源完整性、电磁相容性(EMC)以及成本。在设计之前了解需求,以及确认 PCB 中最关键的元件,也同样重要。最佳层数取决于功能需求与可制造性限制。本文将介绍 PCB 疊構的基本原则、比较 4 层、6 层与 8 层 PCB,并提供实用的层数选择指南。
1. 什么是多层 PCB?
多层 PCB 由交替排列的铜层(讯号层与平面层)堆叠而成,各铜层之间以介电材料(Core 与 Prepreg)隔开。如果只有 2 层,我们通常会将讯号与电源走线混合佈设;但随着层数增加,并不是每一层都适合进行讯号佈线。内层通常会配置连续的电源层与接地层,以实现低阻抗配电,并提供 EMI 屏蔽。外层通常用于元件摆放与佈线。对于疊構规划与各层用途的专业指导,PCB 制造商与 EDA 资源通常都会提供典型范例与建议。
2. PCB 疊構基础:术语与设计目标
需要牢记的关键术语与设计目标:
⦁ 讯号层:用于佈设讯号走线的层。表层通常用于元件摆放与高密度佈线。
⦁ 接地层:连续的铜平面,可作为参考平面、回流路径以及 EMI 屏蔽层。
⦁ 电源层:专门用于电源分配的铜平面;当电源层与接地层相邻时,可以形成具有良好去耦效果的平面对。
⦁ 阻抗控制:透过控制走线几何尺寸与介电层厚度,使差分或单端讯号维持目标阻抗。
⦁ 耦合平面:相邻的电源层/接地层可以降低迴路电感,并改善 PDN(电源分配网路)的性能。最佳设计实践通常建议将电源层与接地层相邻配置。
3. 典型 4 层 PCB:疊構、优点与适用情境
典型 4 层疊構(常见配置):
⦁ 第 1 层(Top):讯号 + 元件
⦁ 第 2 层:接地层
⦁ 第 3 层:电源层/接地层
⦁ 第 4 层 (Bottom):讯号 + 元件
为什么选择 4 层 PCB?
4 层 PCB 经常用于嵌入式系统与天线相关应用,因为使用微控制器与 BLE 等元件后,佈线密度会有所增加。同时,我们也必须考虑阻抗匹配。4 层 PCB 的制造相对直接,而且阻抗控制设计的相关制造技术已经相当成熟。其他应用还包括消费性电子产品、电源供应器,以及许多 IoT/微控制器产品;其中独立的电源与接地平面有助于改善去耦效果。
不过,当需要佈线高接脚数 BGA 或高密度 QFN 时,4 层 PCB 无法容纳太多讯号。对于极高速(>1–2 GHz)或对杂讯极为敏感的设计,4 层 PCB 可能缺乏足够的平面对与隔离能力。
4. 典型 6 层 PCB:疊構、优点与适用情境
常见的 6 层疊構范例:
⦁ Top(讯号)— GND — 讯号 — 讯号 — PWR — Bottom(讯号)
⦁ Top(讯号)— GND — 讯号 — PWR — GND — Bottom(讯号)
第一种配置有利于电源完整性,而第二种配置则可以提供更好的抗杂讯能力。
为什么选择 6 层 PCB?
6 层 PCB 拥有额外的内部讯号层与平面层,因此可以让更多佈线层邻近参考平面,以实现阻抗控制与较短的回流路径。您也可以增加屏蔽平面,并将佈线分层,以降低电磁辐射。当设计中包含多个高接脚数 IC(BGA)、混合速度汇流排,或需要大量差分对时,6 层 PCB 会更加方便。这类疊構常用于高阶 FPGA 原型设计与 DSP 控制器。
相较于 4 层 PCB,6 层 PCB 的成本会增加,因为材料与制程步骤都更多。随着层间对位、逐次压合与导通孔加工等制程增加(例如使用盲孔/埋孔时),制造复杂度也会提高,并可能增加交期。因此需要选择具有良好制造能力的厂商。JLCPCB 已经生产 6 层 PCB 约 5–6 年,并在这段时间累积了相关专业经验。
5. 典型 8 层 PCB:疊構、优点与适用情境
8 层疊構范例:
⦁ L1(Top):讯号/元件
⦁ L2:接地层
⦁ L3:讯号(佈线)
⦁ L4:电源层
⦁ L5:电源层(或分割平面)
⦁ L6:讯号(佈线)
⦁ L7:接地层
⦁ L8(Bottom):讯号
为什么选择 8 层 PCB?
8 层 PCB 非常适合高速与高密度设计,因为多个平面对可以让阻抗控制讯号对邻近参考平面。它具有更优秀的 EMI 性能与 PDN 稳定性,而多个回流平面以及平面配对能够减少迴路面积与辐射发射。8 层 PCB 常见于伺服器、电信/5G 无线电单元、高速资料转换器以及航太/国防系统。
由于层数与加工步骤增加,制造成本通常也比较高,并可能需要更长的交期。为了防止板弯翘曲,还需要谨慎考虑疊构对称性与材料选择。如果设计不当,8 层 PCB 也可能只能发挥出两片 2 层 PCB 的性能。
6. 并列技术比较
主要设计注意事项(讯号、电源、EMI、热管理)
讯号速度与回流路径:当讯号以 DC 状态传输时,回流路径可以是最近的接地;但随着频率提高,讯号会在介电材料中传播,而 PCB 会形成类似波导的结构,此时回流路径应该沿实际传播路径返回,否则讯号完整性就会下降。
平面配对:将电源层与接地层紧密配对,可以形成电容效应,有助于降低 PDN 阻抗。相邻平面对也可以减少 EMI,并改善去耦性能。
阻抗控制:对于差分对,应根据 PCB 制造商提供的疊构表控制介电层厚度、走线宽度与间距。可以使用 CAD 工具中的疊构管理器来设定目标阻抗。
热管理:更多层数有助于分散热量,因为内部铜平面可以作为均热层;不过,在功率散热应用中通常仍需要较厚铜箔与导热过孔。
7. 成本与制造注意事项
PCB 层数是影响成本的重要因素,但并不是唯一因素;板面积、铜厚以及需要佈线的层数同样会影响价格。许多制造厂的报价显示,从 4→6 层或 6→8 层,每增加一个层级,成本大约可能增加 30–40%,但实际价格仍取决于生产数量与工厂制程。小批量原型制作会进一步放大层数造成的成本影响:如果打样采用较不常见的层数(例如小批量 6 层 PCB),相较于大量生产,其成本可能会明显偏高。社群经验与产业问答也指出,由于制造厂针对这类产品的产能利用率较低,中等批量的 6 层 PCB 报价有时可能比预期更高。
结论
⦁ 预算有限 + 简单佈线:4 层。
⦁ 兼顾性能与成本:6 层。
⦁ 追求最高性能、高密度,以及严格 EMI/PDN 要求:8 层。
PCB 层数会直接取决于专案类型,我们通常会尽可能选择最合适的层数进行设计。如果现有层数无法满足需求,就需要采用更多层的疊构。如果不考虑成本,而且需要获得最佳性能,那么采用更多层数的设计通常会更合适,同时也有助于降低讯号之间的串扰。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......