工程師的高多層 PCB 製造終極指南
1 分鐘
- 1. 提交製造資料
- 2. 製造資料審查
- 3. 材料準備
- 4. 多層板製造流程
隨著電子設備朝向更高性能、更小尺寸的發展,對 PCB 的精度與性能要求也不斷提高。
高多層 PCB 能提供更多佈線層,使電路設計更複雜、更密集,滿足高頻、高速傳輸需求。此外,高多層 PCB 能實現更好的訊號完整性與電磁相容性,這對 5G 通訊、高效能運算與汽車電子等高端應用尤為重要。因此,高多層 PCB 已成為 PCB 產業未來發展的重要趨勢之一。對 PCB 設計工程師或電子硬體設計工程師而言,了解高多層 PCB 的製造流程同樣不可或缺。
高多層 PCB 不只是增加層數,製造難度亦呈指數級上升。相較於單雙面板,高多層 PCB 的製造需關注層間連接、層間堆疊與對位,以及精確的壓合控制。設計過程中還需考量訊號完整性、電磁干擾與熱管理等,才能充分發揮高多層 PCB 的性能優勢。
從製程、設備、設計能力,到品質控制與協作能力,高多層板對 PCB 製造商的製程標準要求更高。本文將介紹高多層 PCB 製造中的幾個關鍵製程步驟。
1. 提交製造資料
作為 PCB 製造的起點,我們首先需將相關製造資料提交給 PCB 製造商。PCB 製造所需的資訊與常用資料格式如下:
Gerber 檔案(RS274X 格式)
Gerber RS274X 為主流格式。輸出的 Gerber 檔案包含所有線路層、防焊層、銅膏層、絲印層、板外框、鑽孔圖及製造要求(如多層壓合結構圖、層間介質厚度、阻抗控制要求、塞孔需求等)。Gerber 檔案應使 PCB 製造商的製程工程師能輕易識別各檔案的層別資訊。建議依命名規則命名 Gerber 檔案,JLC 提供了良好參考。
鑽孔檔
鑽孔檔包含所有鑽孔座標與孔徑資料,最常使用 Excellon 格式。
網表資料
IPC 定義了相容格式 IPC-356,提供產生網表與電性測試資料所需的所有資訊。相較於單雙面板,多層 PCB 製造需要完整的文件資料,其中最重要的包括:
- 完整層結構
- 基材的精確資訊
- 高頻高速板需注明基材廠商與型號
- 阻抗控制要求
- 特殊製程指示(如塞孔要求)
2. 製造資料審查
PCB 製造商審查製造資料的目的,在於估算大致製造成本並為生產做準備。產品製造前的初步分析可節省時間與材料。PCB 製造商的責任是判斷其製程能力是否滿足該產品需求。
PCB 製造商可能依其製程調整 PCB 設計的佈線資訊,例如補償孔徑或蝕刻線寬,目標在於提升 PCB 的可製造性。部分關鍵調整會與 PCB Layout 團隊溝通確認。理想情況下,可製造性(DFM)考量應在 PCB 設計階段納入,以優化設計,大幅節省後續與 PCB 製造商的溝通時間。
若您在 JLCPCB 下單,他們提供「生產稿確認」個人化服務選項。透過仔細審閱並確認生產稿,可發現設計中的任何問題,以及 JLC 加工中可能出現的錯誤。
3. 材料準備
單雙面板製造直接使用符合成品厚度要求的銅箔基板;多層板則不同,其結構內含多層銅層,需使用特殊基材。為製作多層板,需將預浸料(PP)與較薄的銅箔基板(Core)組合壓合,達到最終厚度。壓合結構由電氣參數決定,由 PCB 設計者與板廠共同確認,並在 PCB Layout 前規劃,以滿足特定傳輸線的阻抗要求。
因壓合結構差異,預浸料厚度各異,以滿足不同傳輸線與電源平面組合需求。每種預浸料由特定玻璃纖維編織型號製成,標示如 1080、2116、3313 或 7628。下圖展示這些編號:
多層板第二項組成為相對較薄的銅箔基板(相較單雙面板用銅箔基板),又稱 Core。它為完全固化之基板,單面或雙面覆銅。亦有無銅裸板,稱為光板。
Core 亦由預浸料與銅箔壓合而成,由基材供應商生產。供應商依 IPC-4101 標準與市場需求,採用不同玻璃纖維編織樣式與樹脂含量之預浸料,搭配指定厚度銅箔,製成各類銅箔基板。
多層板製造由 PCB 廠完成,基材則由基材供應商提供。值得注意的是,基材規格眾多,各 PCB 廠庫存不一。若 PCB 疊構設計需特殊預浸料與 Core,最好提前與 PCB 廠溝通,了解料號交期。
高性能 PCB 需高品質原材料。基材在 PCB 製造中至關重要,影響 PCB 性能與可靠性,包括電氣性能、熱性能、機械強度、加工性與環境適應性。
基材方面,JLCPCB 採用領先廠商的高品質材料。4 層與 6 層板使用 KB 與台灣南亞材料,品質優異可靠。KB 材料以高品質玻璃纖維強化環氧樹脂(FR-4)為基材,高純度銅箔為導電層,經嚴格製程,具高品質與高性能,廣泛應用於電子產業。
同樣,台灣南亞在市場享有良好口碑,其材料具優異電氣性能、高強度與剛性,耐高溫與化學品,提升產品可靠性與壽命。
8 層及以上板,JLC 採用台灣南亞與生益材料。生益為知名國內銅箔基板供應商,材料高標準、高品質、高性能且高可靠,廣泛應用於工控、醫療儀器、消費電子、汽車等電子產品。
4. 多層板製造流程
如上多層板製造流程圖所示,多層板相較單雙面板增加內層製作步驟,關鍵在於內層堆疊與壓合製程控制,這對控制阻抗傳輸線的電氣性能至關重要。完成內層後,後續流程與單雙面板相同,直至最終檢驗。
若詳細展開多層板生產,通常約有 200 道加工步驟。對 PCB 設計者而言,了解各類基材特性、多層板製程與焊接技術至關重要。透過組合不同規格預浸料與 Core,可達成所需厚度。多層疊構須確保各層對稱、厚度一致,內層銅箔應均勻分布,否則受熱應力可能導致 PCB 翹曲。
影響多層板結構品質的關鍵因素之一為各層間精確對位。層間必須精準對齊,否則鑽孔連接後可能出現開路或短路。對位透過機械定位孔與插銷於疊板時完成。為確保內層與預浸料良好結合,銅面須經化學粗化處理,稱為棕化。壓合前以 AOI 自動光學檢測內層線路,可及時修復連通性或缺陷。
上圖為 6 層硬質多層 PCB 壓合示意,A1、A2、A3 為預浸料,L2-L3 與 L4-L5 為已完成內層圖案的雙面銅箔基板,B1、B2 為外層銅箔。
常規硬質多層 PCB 壓合原理:將一定數量已完成內層圖案並棕化增黏的雙面銅箔板堆疊,中間以預浸料絕緣,防止銅層短路。加熱時預浸料樹脂再次熔化,黏合各 Core。壓合後層間透過金屬化孔連接。JLC 多層製程最高可達 32 層,涵蓋大多數應用。
壓合精確控制對控制阻抗傳輸線的特性阻抗至關重要。壓合升溫時,預浸料環氧樹脂熔化流動,填滿導體間隙並黏合內層。樹脂流動影響訊號層與參考層間距,對阻抗變化影響最大。
如上圖,PCB 設計檔最終拼版成大工作板生產。對特性阻抗控制而言,壓合時整板樹脂流動均勻性亦關乎阻抗穩定,此時壓合設備性能至關重要。
設備為影響高多層品質因素之一。JLC 採用業界頂級設備,確保高多層板品質。
壓合機
JLCPCB 採用台灣活全最新一代全自動壓合機,穩定性更高、壓合品質更佳。活全作為專業 PCB 設備供應商,其壓合機具備高精度、高可靠性與先進控制系統,滿足高多層 PCB 堆疊與壓合需求。
壓合後進入鑽孔,後續流程與單雙面板大致相同,但 JLC 針對高多層板提供額外免費品質提升服務。
其一為升級化金工藝。JLC 所有 6–32 層板皆採用化金,並免費將厚度升級至 2u"。化金為業界成本較高之表面處理,具優異電氣連接、耐腐蝕與可焊性。化金層提供平整均勻金屬表面,利於訊號傳輸與阻抗控制,並確保焊接穩定耐用,延長 PCB 壽命。
除化金外,JLCPCB 所有 6–32 層板亦免費採用樹脂塞孔技術(樹脂塞孔並鍍平)。導通孔對 PCB 品質至關重要,支撐複雜電路與可靠性,但可能因腐蝕導致連接失效、訊號衰減、短路漏電等問題,樹脂塞孔技術能有效解決。
採用化金與樹脂塞孔技術生產的 PCB
總之,多層板製造不僅比單雙面板多一道內層工序,也非僅將生產檔交給板廠這麼簡單。至少在 PCB 設計階段,就應了解板廠製程能力並導入 DFM 原則。實際佈線前,先與板廠確認所需材料與疊構,以滿足特定傳輸線性能要求,同時達成合理成本與交期。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......