This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

Gerber 光繪檔檢視器(Gerber Viewer)檢圖與電腦輔助製造(CAM)驗證實施要點

最初發布於 Oct 30, 2026, 更新於 Oct 30, 2026

1 分鐘

目錄
  • 一、一份光繪包裡有什麼
  • 二、為什麼要脫離電子設計自動化(EDA)單獨驗圖
  • 三、檢圖五步
  • 四、兩類高發遺漏
  • 五、交付收尾
  • 總結
  • 常見問題 Q&A
  • 推薦閱讀

Gerber 光繪檔檢視器(Gerber Viewer)檢圖與電腦輔助製造(CAM)驗證實施要點

絲印字符壓覆焊盤、阻焊開窗遺漏、鑽孔層與線路層對位偏差——此類問題在電子設計自動化(EDA)設計環境中難以察覺,卻在光繪輸出環節集中暴露。若由板廠電腦輔助製造(CAM)環節發現並退回,溝通與修改將消耗數個工作日;若未經發現直接投產,打樣費用與排產週期將一併損失。因此,發包前使用 Gerber 光繪檔檢視器(gerber viewer)對光繪檔案執行獨立檢查,是投入產出比最高的品質保障環節。需要明確的是,用於 PCB 製造的 Gerber 檔案(gerber files for pcb manufacturing)構成板廠投產的唯一技術依據,電子設計自動化(EDA)工程檔案並不進入製造流程,此為一切檢圖方法討論的前提。

發包前提醒

先在本機 Gerber Viewer 完成獨立檢查,再交由板廠 CAM 工程師進行製程審核,可縮短往返修改時間並降低版本誤用風險。

一、一份光繪包裡有什麼

RS-274X 光繪格式以一層一個檔案,檔名遵循約定俗成的層別規律。完成檢圖的前提是建立完整的層別地圖:

層別常見副檔名功能
頂層線路GTL頂層銅箔圖形
底層線路GBL底層銅箔圖形
阻焊(頂/底)GTS / GBS防焊開窗,決定露銅區域
絲印(頂/底)GTO / GBO字符與標識
成型外形GKO板框、開槽、V 型切割(V-cut)標註
鑽孔TXT / DRL孔位與孔徑表,含槽孔

Gerber X2 格式(Gerber X2)額外承載屬性標記,讀圖軟體可自動識別層功能,省去人工判斷層別的環節。若交付檔案仍為純座標格式,建議隨包附帶說明文件(README),逐項說明檔名與層別的對應關係及特殊加工要求,避免板廠因命名歧義產生誤讀。

二、為什麼要脫離電子設計自動化(EDA)單獨驗圖

電子設計自動化(EDA)畫布呈現的是設計意圖,光繪檔是經過座標精度轉換、光圈定義、銅皮填充運算之後的製造語言,兩者之間隔著一次完整的數據轉換。阻焊開窗的補償方向、銅皮間距的實際淨空、鑽孔圖與焊盤的對位關係,在設計視圖中均被符號化處理,唯有光繪層面方能呈現真實幾何。獨立 Gerber 檔案檢查器(gerber file checker)讀取的正是板廠即將讀取的內容,這也是 PCB 電腦輔助製造軟體(PCB CAM software)在板廠側存在的意義——工程師所做的,是將這道關口前移到自己桌面。

工具層面的選擇同樣需要權衡。

免費桌面版檢視器
  • 功能

    具備層疊顯示、孔徑表解析、X2 屬性識別與基礎測量。

  • 適用情境

    離線運行,適用於含機密資訊的圖紙。

線上 Gerber 檔案檢視器
  • 優點

    免安裝且便於分享。

  • 注意事項

    檔案需上傳至第三方伺服器,受保密協議約束的項目應避免使用。

gerber_layer_stackup_overlay_view
圖1. Gerber 各層疊加顯示

三、檢圖五步

  1. 逐層開關檢視

    在單層顯示模式下核查圖形完整性,多銅與缺銅問題在孤立層視圖下易於識別。

  2. 疊層對位檢查

    保持鑽孔層常顯,抽查線路焊盤與鑽孔的同心度。

  3. 阻焊層放大檢查

    核查開窗偏移量與球柵陣列封裝(BGA)區域阻焊橋的連續性,檢查精度需達到像素級。

  4. 絲印壓盤排查

    逐一高亮焊盤區域的字符,評估其對貼片對位工序的潛在影響。

  5. 成型與拼版核查

    確認板框輪廓、板邊銅距、工藝邊及拼版間距符合製造要求。

Note

若板框、鑽孔與線路層無法在同一座標系統中完全重合,應先停止發包,確認輸出原點、鏡像方向與版本來源。

四、兩類高發遺漏

1. 層別對應錯誤

檔名與內容不符——舊版本檔案混入壓縮包、鏡像方向設置錯誤、鑽孔層與線路層版本錯配,均可能導致多層板層序反轉。此類錯誤唯有在疊層顯示模式下核查方可識別,單層瀏覽無法暴露。

2. 阻焊與絲印開窗問題

球柵陣列封裝(BGA)區域阻焊橋過細被軟體判定為斷裂,形成大面積露銅,回流焊時吸附錫珠;金手指區域誤開窗,反覆插拔後鍍層磨損。此兩層的放大檢查是檢圖工作中單位時間收益最高的環節。

五、交付收尾

檢圖無誤後尚有兩項工作,完成後方構成完整交付:

  • 網表比對:使用電腦輔助製造(CAM)功能導出 IPC-D-356 網表格式(IPC-D-356),與原始設計網表執行比對,開路與短路數量為零方可通過。
  • 版本封裝:隨檔案包附帶 MD5 校驗碼與檔案清單,確保板廠接收版本與簽核版本完全一致。
準備好交付 PCB 製造檔案了嗎?

完成 Gerber Viewer 檢圖與 CAM 驗證後,可直接提交檔案取得製造報價與工程回饋。

前往 JLCPCB 下單

總結

獨立驗圖是發包前的最終防線,投入僅為數分鐘,規避的卻是一整輪打樣返工。層別地圖認熟、五步檢查執行到位、網表比對收尾,八成以上的光繪問題可在設計端暴露並消解。板廠電腦輔助製造(CAM)資源應集中於製程優化,而非為設計端補漏——這既是效率考量,也是專業分工的應有邊界。

常見問題 Q&A

Q: Gerber Viewer 與板廠 CAM 驗證有什麼差異?

Gerber Viewer 讓設計端先確認檔案內容、層別與幾何關係;板廠 CAM 驗證則會進一步結合實際製程能力、補償參數與生產規則。兩者應前後銜接。

Q: 檢圖時應先看哪些 Gerber 層?

建議先建立層別地圖,再依序檢查線路、阻焊、絲印、成型外形與鑽孔層。最後開啟疊層顯示,核對所有層的座標、方向與相對位置。

Q: Gerber X2 是否可以取代 README?

Gerber X2 可提供層功能等屬性資訊,但特殊加工要求、拼版方式與版本資訊仍建議以 README 或交付清單明確記錄。

Q: 為什麼 BGA 區域要放大檢查阻焊橋?

BGA 焊盤間距小,阻焊橋若過窄或因輸出補償而斷裂,可能造成露銅、錫珠或焊接短路,因此需要在實際像素尺度下確認。

Q: IPC-D-356 網表比對可以發現什麼問題?

它可協助比對製造檔案與原始網表的連接關係,找出開路、短路或網路數量不一致等問題,適合作為交付前的最後確認。

Q: 含機密設計的檔案可以使用線上 Gerber Viewer 嗎?

線上工具通常需要上傳檔案至第三方伺服器。若專案受 NDA、客戶保密協議或內部資安政策約束,應優先使用離線檢視器。

持續學習