用於 PCB 製造的 DXF 檔案:您需要知道的一切
1 分鐘
- 1. DXF 檔案格式可儲存的內容:
- 2. DXF 副檔名的創建原因:
- 3. DXF 與 Gerber 檔案的差異:
- 4. DXF 檔案在 PCB 設計中的應用場景:
- 結論:
DXF(Drawing Exchange Format)是由 Autodesk 開發的廣泛使用檔案格式,用於儲存與交換 CAD 圖檔。它是一種向量格式,可將二維(2D)與三維(3D)圖面以 ASCII 或二進位形式呈現。在 PCB(印刷電路板)設計中,DXF 檔案主要用於機構圖、板框、挖空區及其他非電氣設計元素。DXF 檔案通常由機構類工具產生。例如:若您需要將某張圖片做為外框或置於頂層絲印,則可將其以 DXF 格式匯入 PCB 設計軟體。
機構工程師會定義板框、固定孔位置、高度限制區、連接器位置等。所有這些資訊都能透過 DXF 檔案匯入 PCB 編輯器。當電路板完成後,您也能將資料以 DXF 格式匯出,供機構工具使用。請參閱我們關於 PCB 設計所需檔案類型的詳細文章。
1. DXF 檔案格式可儲存的內容:
.DXF 是 DXF 檔案的標準副檔名。以下為 DXF 檔案格式可儲存的重點資料:
⦁ ASCII 或二進位:DXF 檔案可儲存為 ASCII 文字或二進位資料。二進位檔案較小,但 ASCII 相容性更高。
⦁ 向量資料:與 Gerber 類似,DXF 以幾何向量而非點陣圖呈現設計,可乾淨地縮放。
⦁ 圖層:DXF 本身不支援圖層,需額外編碼才能傳達圖層資訊。
⦁ PCB 物件:DXF 可表示焊墊、走線、孔洞、外框等,僅受限於軟體能力。
雖然 DXF 具備某些優勢,Gerber 仍是PCB 製造資料交換的主要格式。DXF 可被接受,但最佳做法是與 Gerber 檔案搭配使用,而非單獨使用。
2. DXF 副檔名的創建原因:
此檔案被描述為由 Autodesk 建立的 Drawing Exchange Format,用於儲存 CAD 模型。其理念是,當不同 3D 建模軟體都支援此格式時,就能輕鬆匯出與匯入相同的文件。
然而,由於 .DXF 檔案能以 ASCII 文字格式存在,這種格式在相關應用中更易使用,因此在 CAD 系統中被廣泛採用。為了讓更多應用程式能開啟 AutoCAD 檔案,Autodesk 將 .DXF 檔案格式開放為通用標準。
軟體相容性 – 大多數 CAD 與PCB 設計工具皆支援 DXF,包括 AutoCAD、Altium Designer、Eagle 與 KiCad。
可擴展性 – DXF 檔案可高效處理簡單的 2D 外框與複雜的多層機構圖。
精準度 – DXF 保持高精度,確保 PCB 尺寸與機構細節完全符合製造需求。
3. DXF 與 Gerber 檔案的差異:
4. DXF 檔案在 PCB 設計中的應用場景:
假設我想製作一個外框複雜且含多個挖空區的 PCB。我們只需將相同邊界的圖片以 DXF 格式匯入,即可輕鬆建立外框。詳細教學請見:
⦁ 板框與挖空區 – 定義 PCB 外形、槽孔與開孔,以配合外殼。
⦁ 絲印與標記資訊 – 用於標籤、商標與 PCB 上的文字註解。
⦁ 治具設計與組裝圖 – 製作機構支撐、夾具或連板指南。
不論您使用 Gerber 檔案處理電氣層,或 DXF 檔案進行機構整合,JLCPCB 都能協助您輕鬆從設計邁向生產。
結論:
DXF 檔案在 PCB 設計中扮演關鍵角色,搭起電氣與機構設計團隊之間的橋樑。Gerber 檔案對 PCB 製造不可或缺,而 DXF 檔案則確保機構整合、精準板框與外殼相容。透過 DXF 處理機構部分,並以Gerber 處理電氣層,設計師可確保從設計到生產的順暢轉換。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......