PCB 與 PCBA:你必須知道的關鍵差異!
1 分鐘
- 什麼是 PCB?
- 印刷電路板如何運作?
- PCB 設計
- PCB 結構與關鍵層
- PCB 類型
- 常見 PCB 材料
- PCB 應用
- PCB 製造流程
- 什麼是 PCBA?
- PCB 組裝常用方法
- PCB 組裝流程拆解
- 結論
了解 PCB(印刷電路板)與 PCBA(印刷電路板組裝)之間的差異,是任何參與電子設計或製造的人必備的基礎知識。PCB 與 PCBA 描述了電子產品開發的兩個不同階段——前者指的是裸板,後者則是已完全組裝、具備功能的電路板。
在本指南中,我們將拆解兩者的關鍵差異,探討各自的製造方式,並說明為何它們對現代電子設備的效能與可靠性都不可或缺。
什麼是 PCB?
印刷電路板(PCB)是一種剛性或柔性板材,由絕緣材料製成,表面印刷或蝕刻出導電銅線路圖案。
它作為安裝電子元件的實體平台,並提供元件之間的電氣連接。在任何元件尚未焊接之前,它被稱為「裸板」。
裸板在電子組裝中肩負兩項根本且關鍵的任務:
1. 機械支撐:提供堅固穩定的基座,安全固定各種尺寸與重量的元件,防止震動損壞,並確保整個 PCB 組裝的結構完整性。
2. 電氣連接:以精準設計、可重製且高可靠度的銅導線網路,取代雜亂且不可靠的點對點接線,確保訊號與電源按設計路徑傳輸。
一塊複雜的 8 層裸板,採用 ENIG 鍍金表面處理與高密度走線。
印刷電路板如何運作?
PCB 利用「選擇性導電」概念,是一種由高效導電材料(銅)與高效絕緣材料(基材)層壓而成的「複合結構」。
製造過程中,多餘的銅會被移除(蝕刻),留下設計所需的導電線路。這些線路如同電路的「電線」,將電流導向所需位置,而基材則負責隔離,防止漏電或短路。
PCB 設計
PCB 設計流程始於數位模型。工程師通常使用電子設計自動化(EDA)軟體,如 EasyEDA、Altium Designer、KiCad 或 Eagle,先開發電路圖以說明電路邏輯。
下一步是設計 PCB 佈局;這包括擺放元件封裝與繪製銅導線,使封裝彼此電氣連接。設計完成後產生一組名為 Gerber 檔案的製造資料,供板廠生產使用。
PCB 結構與關鍵層
裸板由數個不同層與特徵組成:
• 基材:板子的主要絕緣本體,最常見為 FR-4 阻燃玻璃纖維環氧複合材料,賦予板子剛性與厚度。
• 銅層:薄銅箔層壓於基材上,為蝕刻出導線、焊墊與電源平面的材料。
• 防焊層:覆蓋銅導線的保護性聚合物層(常見為綠色,但有多種顏色),可絕緣導線並防止焊接時焊料在焊墊間意外橋接。
• 絲印:通常為白色油墨層,印刷於防焊層之上,用於標示元件位號、標誌與其他資訊,方便組裝、測試與除錯。
雙層 PCB 截面圖
PCB 類型
為滿足不同電氣、機械與物理需求,PCB 有多種配置:
• 單面 PCB:最基本型號,僅在基材單側鋪設銅層,元件與導線位於同一面,適合低成本、低密度應用。
• 雙面 PCB:基材兩面皆有銅層,透過導通孔(電鍍通孔)連接兩側,可實現更高電路密度與更複雜走線。
• 多層 PCB:由三層以上銅層與絕緣材料層壓而成,可實現緊湊的高密度設計,是電腦主機板、智慧型手機與通訊系統的關鍵。
• 硬板:以堅固、不可彎曲的基材(常見為 FR-4 玻璃纖維環氧板)製成,維持固定形狀,廣泛應用於消費電子、工業與汽車領域。
• 柔性 PCB(軟板):使用聚醯亞胺等柔性聚合物基材,可彎曲、扭曲或折疊以適應狹小或動態空間,適用於穿戴裝置、相機與航太設備。
• 剛撓結合板:單一板內同時整合硬板與軟板區域,兼具硬板的耐用性與軟板的可撓性,為複雜電子組裝提供節省空間且可靠的解決方案。
不同類型的 PCB
常見 PCB 材料
「疊構」——各層與材料的配置排列——是 PCB 製造中的關鍵設計決策。
FR-4 標準(TG130–170):
FR-4 是硬板最常用基材,廣泛用於原型與通用電子產品。它是環氧玻璃層壓板,在機械強度、電氣絕緣與阻燃性之間提供高性價比。TG 值 130°C 至 170°C 表示其熱穩定範圍。
高頻材料:
專為射頻與微波電路設計,如 Rogers 4350B 具有低介電損耗與寬頻穩定電性,適用於高速通訊設備、雷達系統與無線模組。
金屬核心 PCB:
鋁基板提供優異散熱能力,常見於電源電子、LED 照明與汽車系統。其典型結構——金屬底座、介電層與銅箔——優化熱傳導並提升高負載條件下的可靠性。
柔性電路(軟板):
使用聚醯亞胺薄膜作基材,可動態彎折並實現緊湊外形,適用於穿戴電子、醫療設備與小型互連組件。先進膠系與覆蓋膜確保機械耐久與長期可靠。
PCB 應用
PCB 是幾乎所有電子設備的基礎,遍及各產業:
• 消費電子:智慧型手機、筆電、電視與遊戲機。
• 汽車:引擎控制單元(ECU)、資訊娛樂系統與先進駕駛輔助系統(ADAS)。
• 醫療設備:心律調節器、MRI 機器、診斷監護儀。
• 工業自動化:機器人控制器、電源供應器與製造感測器。
PCB 製造流程
PCB 製造(或稱加工)是將數位 Gerber 檔轉化為高品質實體電路板的專業流程,包含多個精密步驟:
• 成像:將電路圖案成像於覆銅板材上。
• 蝕刻:去除多餘銅箔,形成導電線路。
• 層壓:將多層板壓合為多層 PCB。
• 鑽孔:鑽出導通孔與通孔以供電氣互連。
• 電鍍:在鑽孔內電鍍銅,使內外層導通。
• 塗覆:施加防焊層、絲印與表面處理,保護銅面並為焊接準備焊墊。
這一先進製程需要專用設備、嚴謹製程控制與每階段的品質保證(QA),以確保電氣可靠性與尺寸精度。
JLCPCB 作為領先的 PCB 製造與組裝商,採用最先進的製造技術與自動化檢測系統,將您的 Gerber 檔轉化為精密電路板。從 PCB 原型到量產,JLCPCB 提供一站式製造服務,線上即時報價,並支援多樣材料、層數與表面處理選項,滿足各種設計需求。
從 Gerber 檔輸入到裸板最終電測的 PCB 製造流程。
裸板完成後,仍是一塊潛力未發揮的惰性平台。將其轉化為電子設備活躍、功能完整的「心臟」的過程,就是 PCB 組裝(PCBA)。
什麼是 PCBA?
PCB 組裝(PCBA)指的是將電子元件安裝到裸板上,形成完整功能電路的整個流程。此流程常被稱為「置件」,包含依設計規格將各種被動或主動元件(如 IC、電阻、電容、連接器、二極體等)焊接到板上。
透過自動化組裝技術如 SMT(表面貼裝技術)與 THT(穿孔插件技術),每顆元件被精準定位並焊接,建立可靠的電氣與機械連接。
最終產品稱為已組裝 PCB(PCBA),將裸板轉化為可運作的電子模組。簡言之,若 PCB 是提供實體與電氣框架的骨架,那麼 PCBA 就是完整軀體——配備所有運作所需的「器官」。
PCB 組裝常用方法
#1 表面貼裝技術(SMT)
SMT 是現代電子製造的主流組裝方式。製程中,表面貼裝元件(SMD)直接貼附於 PCB 表面的焊墊上。SMT 可實現高密度、小型化設計,並透過高速貼片機達成全自動化,適合大量生產。
#2 穿孔插件技術(THT)
THT 是傳統組裝技術,將帶引腳元件插入 PCB 鑽孔並於另一側焊接。雖然空間效率不如 SMT,但提供更高機械強度與堅固焊點,適合承受機械或熱應力的功率元件、連接器、變壓器與大型電容。
PCB 組裝流程拆解
SMT 組裝流程
自動化 SMT 產線通常包含以下階段:
1. 焊膏印刷:使用不鏽鋼鋼網,在裸板焊墊上均勻塗佈焊膏。
2. 貼片:高速貼片機精準將 SMD 元件放置於焊膏上。
3. 回流焊接:PCB 通過多溫區回流爐,控制升溫曲線使焊膏熔化再固化,形成永久可靠焊點。
這些精密的 SMT 製程需要高端設備與專業知識。作為電子製造領導廠商,JLCPCB 提供最先進的 SMT 組裝服務,確保您的設計以最高精度與品質完成組裝。
THT 組裝流程
1. 插件:穿孔元件插入預鑽孔,可手動或由自動插件機完成。
2. 波峰焊接:PCB 通過熔融焊料波峰,一次性焊接所有元件引腳,確保焊點一致且堅固。
比較 PCB SMT 組裝與 THT 組裝流程
若想深入了解 PCB 與 PCBA,並獲得選擇合適製造或組裝服務的指引,請參閱我們的詳細指南:PCB vs PCBA:如何為專案選擇正確服務!
結論
PCB 與 PCBA 在將設計概念轉化為可運作電子產品的過程中都至關重要。PCB 提供結構與電氣基礎,PCBA 則透過整合主被動元件賦予其生命。
透過理解兩者在材料、製程、功能與應用上的差異,您能做出更聰明的設計決策、簡化生產並確保電子專案的最佳效能。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......