高品質 SMT 焊接的 10 大 PCB 設計技巧
2 分鐘
- PCB 設計與成功的 SMT 焊接:不可或缺的關聯
- #1 完善您的焊墊圖形(焊墊)以實現可靠的 SMT 焊接
- #2 最佳化銅箔灌注與熱隔離,實現穩定焊接表現
- #3 控制 PCB 設計中的元件擺放與間距,以利 SMT 組裝
- #4 最佳化防焊定義(SMD vs. NSMD)以獲得乾淨焊點
- #5 策略性使用導通孔以改善熱管理與可焊性
- #6 為焊膏鋼網設計,確保一致回流結果
- #7 加入清晰準確的基準標記,實現 SMT 對位精度
- #8 避免絲印覆蓋焊墊,防止 SMT 焊接缺陷
- #9 定向元件以提高 SMT 貼裝與回流效率
- #10 規劃拼板以降低去板應力與焊點損傷
- 從 PCB 設計到組裝,確保高品質 SMT 焊接
- 結論
- SMT 焊接常見問題
表面貼裝技術(SMT)焊接缺陷,包括橋接、立碑和開路焊點,並非隨機的生產錯誤;它們其實根源於印刷電路板的設計。
這些根本性的 PCB 設計缺陷會導致昂貴的問題,包括大量返工、驗證測試失敗、嚴重的現場故障以及專案時程延遲。
本文提出 10 項基於可製造性設計(DFM)原則的技術性 PCB 設計技巧,可改善焊接結果。這些可行的變更可在生產前於您的 ECAD 軟體中完成,以實現高品質、高良率的 SMT 組裝。無論您是處理複雜高密度電路板的資深工程師,還是首次進行 SMT 組裝專案的業餘愛好者,掌握這些 DFM 原則對於可靠且穩固的 SMT 組裝至關重要。
PCB 設計與成功的 SMT 焊接:不可或缺的關聯
為了理解 PCB 設計為何如此關鍵,讓我們簡要視覺化 SMT 焊接流程:
1. 使用鋼網將精確的焊膏點印刷到 PCB 焊墊上。
2. 貼片機將元件放置到電路板上。
3. 整個 SMT 組裝通過回流焊爐進行焊接,其中受控的熱曲線使焊膏熔化,讓其潤濕焊墊與元件引腳,冷卻後形成堅固的機電接點。
您所做的每一個設計選擇都直接決定了此 SMT 焊接過程的物理行為。焊墊的幾何形狀、元件的間距以及熱質量的管理,都控制著焊膏如何熔化、流動與固化。不平衡的 PCB 設計會導致不平衡的物理過程,進而產生焊接缺陷。
四種 SMT 焊接缺陷:立碑、橋接、開路焊點與焊球。
您的 PCB 設計專業是方程式的前半部;後半部則是能在生產前精準執行您的設計並捕捉潛在問題的製造夥伴。
JLCPCB 的自動化 PCB 組裝服務 不僅提供 SMT 組裝,還包含免費的高階 DFM 檢查,可識別潛在 SMT 缺陷,從焊墊上的絲印到間距不足,確保您的 PCB 設計意圖在首次生產就能完美實現。
以下是確保您的 PCB 設計針對高品質 SMT 焊接進行最佳化的 10 項最具影響力的技巧。
#1 完善您的焊墊圖形(焊墊)以實現可靠的 SMT 焊接
焊墊圖形(或焊墊)是焊點的實際基礎。最常見的 PCB 設計錯誤是使用不正確的焊墊尺寸——過大、過小,或最關鍵的是對單一元件不平衡。
對於兩端子的被動 SMD 元件(如 0402 電阻或 0603 電容),兩個焊墊的熱質量必須完全相同。若一個焊墊明顯大於另一個,它在回流爐中會較慢加熱。這種不均勻加熱會使較小、較熱的焊墊先熔化,產生的表面張力將元件該端拉起,導致另一端垂直翹起,這就是經典的「立碑」或「曼哈頓」效應。
解決方案: 預防即是解決之道。始終遵循元件製造商建議的封裝尺寸,這些資訊可在其規格書中找到。若必須建立自定義封裝,請遵循產業標準。對於被動元件,這表示確保焊墊尺寸與熱連接完全對稱。
延伸閱讀: 如何在回流焊接過程中防止焊接缺陷
#2 最佳化銅箔灌注與熱隔離,實現穩定焊接表現
這是 技巧 #1 的直接延伸。將焊墊直接連接到 大面積 銅箔平面(接地或電源灌注),會形成一個巨大的不平衡散熱器。該平面會從焊墊吸走熱量,使其無法與孤立焊墊同時達到回流溫度。
即使焊墊圖形相同,這種熱不平衡也會導致立碑,或在較輕微情況下,在連接平面的一側形成冷焊點。元件將被拉向先熔化的焊墊。
解決方案: 使用 熱隔離(也稱為熱「輻條」或「連接線」)將焊墊連接到大面積銅區。熱隔離是焊墊與平面之間的細銅走線,通常為 2 或 4 條輻條。這種設計大幅降低熱連接,使焊墊能快速且均勻地與其對應焊墊一起加熱。
作為設計規則,大多數連接使用四條 10 mil(0.254 mm)輻條。可視需要調整其寬度,在最佳化熱隔離的同時滿足大電流電氣需求。
延伸閱讀: 改善 PCB 熱管理的技巧
PCB 設計比較,顯示焊墊未使用與使用 4 條輻條熱隔離連接至銅箔灌注的差異。
#3 控制 PCB 設計中的元件擺放與間距,以利 SMT 組裝
雖然高密度擺放可能是設計目標,但過度緊密可能導致製造缺陷。這些缺陷可能以多種形式出現:
● 橋接: 細間距元件擺放過近,可能導致焊橋問題。
● 返工/檢測: 當元件間距不足(通常 <0.5 mm - 1 mm),幾乎無法進行自動光學檢測(AOI)或返工。
● 熱遮蔽: 回流過程中,大型元件會「遮蔽」附近的小型元件,吸收 IR 輻射並使其無法正常回流。
解決方案: 在您的 ECAD 軟體中設定明確的元件間距規則。小型被動元件建議 0.5 mm,較大 IC 建議 1-2 mm。這是 JLCPCB 免費線上 DFM 工具 可自動執行的關鍵 DFM 檢查,可在生產前偵測昂貴的擺放錯誤。
#4 最佳化防焊定義(SMD vs. NSMD)以獲得乾淨焊點
防焊層(保護性的綠色/黑色等塗層)對焊接過程至關重要,不僅是美觀。常見錯誤是未刻意設計防焊開口與銅焊墊的互動。主要有兩種類型:
1. 防焊定義(SMD): 防焊開口刻意小於銅焊墊,可焊區域由防焊層精確定義。
2. 非防焊定義(NSMD): 防焊開口大於銅焊墊,銅焊墊本身決定可焊區域,防焊與焊墊間有可見間隙。
防焊定義(SMD)與非防焊定義(NSMD)PCB 焊墊的差異。
解決方案: 對大多數 SMT 元件,強烈建議使用 NSMD。為何?它允許熔融焊料不僅黏附於銅焊墊頂部,也黏附於側面,形成更堅固可靠的焊腳。
SMD 焊墊雖對 BGA 等元件防止橋接有用,但形成的焊點較弱,更易在機械應力下開裂。JLCPCB 的先進 PCB 製程可可靠製作兩者,但設計 SMD 焊墊需特別注意。
若您的 PCB 設計需要 SMD 焊墊,請確保防焊開口小於銅焊墊。關鍵是防焊必須在各側至少重疊銅 3 mil(0.076 mm),以容納製程對位公差。
了解如何從 JLCPCB 訂購防焊定義焊墊電路板。
#5 策略性使用導通孔以改善熱管理與可焊性
導通孔 對佈線至關重要,但將開放導通孔置於或過於靠近表面貼裝技術(SMT)焊墊,可能導致重大問題。回流過程中,熔融焊料會因毛細作用被吸離焊墊並向下進入導通孔 barrel,此現象稱為「焊料虹吸」,會使焊點焊料不足,導致弱連接或完全開路。
解決方案: 最佳做法是將導通孔遠離焊墊,並以短走線連接。若高密度佈線(如 BGA)迫使您使用 焊墊內導通孔,則必須指定為高階製程。這表示導通孔必須填充(通常使用 非導電環氧樹脂)並隨後電鍍覆蓋(封頂)銅,形成平坦可焊表面。
JLCPCB 的焊墊內導通孔 製程使用樹脂填充與電鍍覆蓋,允許導通孔置於任何 BGA 焊墊上,不影響後續 SMT 組裝。
JLCPCB 電鍍焊墊內導通孔與標準導通孔的比較
#6 為焊膏鋼網設計,確保一致回流結果
設計師常錯誤地假設 焊膏鋼網 是銅焊墊的直接複製。這是長期被忽略的關鍵最佳化領域。鋼網開口決定焊膏體積與形狀,應刻意設計。對於細間距元件(如間距小於 0.5 mm),1:1 開口可能導致焊膏過多,造成橋接。
解決方案: 在您的製造資料中指定鋼網修改。
● 對於細間距 IC,建議將開口面積縮小 5-10%。
● 為防止 0402/0201 被動元件立碑,將矩形開口改為向內的「U 形」或「本壘板」形,改變表面張力。
JLCPCB 提供三種先進鋼網技術:奈米塗層、電解拋光與抗超音波膠。上傳您的自定義鋼網層(焊膏層),JLCPCB 將精確製作這些先進開口,讓您直接控制焊膏體積。
| 元件類型 | 焊墊間距 | 建議開口樣式 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 0402/0201 被動元件 | N/A | U 形或本壘板(向內) | 防止立碑 |
| 細間距 QFP/QFN | < 0.5 mm | 面積縮小 5-10% | 防止橋接 |
| BGA | 0.8 mm | 90% 面積圓形(1:0.9) | 控制焊料體積 |
SMT 元件(如 0402 被動元件與細間距 QFP)鋼網開口建議表。
#7 加入清晰準確的基準標記,實現 SMT 對位精度
基準標記是小型圓形銅圖案,作為自動化組裝設備的光學對位目標。貼片機的視覺系統使用這些基準標記來確定 PCB 的精確位置與方向。若無基準,機器將「盲飛」,可能導致元件錯位,尤其是細間距零件。
解決方案: 在電路板角落放置至少兩個(最好三個)「全域基準」,並為細間距元件放置「局部基準」。標準設計為 1 mm 直徑銅焊墊,防焊開口 2 mm。
遵循此標準可確保您的電路板相容於 JLCPCB 的高速自動 SMT 產線,減少設定時間並保證貼裝精度。
基準標記擺放的標準做法,包括三個全域基準、每板兩個局部基準與四個拼板基準。
#8 避免絲印覆蓋焊墊,防止 SMT 焊接缺陷
這是一項基本 DFM 檢查,卻常被忽略:允許絲印(白色/黑色文字)與可焊焊墊重疊。絲印為非導電油墨,若覆蓋焊墊會形成物理阻礙,阻斷焊接過程,導致開路或弱焊點。
解決方案: 在 PCB 設計最終審查時,執行 DRC(設計規則檢查) 並進行目視檢查。確保所有絲印元素與所有裸露銅焊墊保持清晰的安全間距(例如 0.1-0.2 mm)。
PCB 防焊的「可與不可」比較。
「可」側顯示焊墊正確裸露於防焊外;「不可」側顯示焊墊被絲印文字錯誤覆蓋。
這是 JLCPCB 免費自動 DFM 檢查工具 JLCDFM 在上傳 Gerber 檔時最常捕捉到的錯誤之一,為您避免簡單但昂貴的失誤。
#9 定向元件以提高 SMT 貼裝與回流效率
隨意的元件方向會直接影響 SMT 組裝的速度與品質。它使自動(AOI)與手動檢測複雜化,導致更多錯誤。對於極性元件如二極體,不一致的「北」與「南」方向是錯誤的主要來源。
解決方案: 面向檢測的設計。 標準化方向。例如,所有極性電容朝向「北」或「西」;所有 IC 的 pin 1 置於相同位置(如左上)。這種簡單的整理簡化 AOI 系統編程,使檢測更快、更準確、更可靠。
#10 規劃拼板以降低去板應力與焊點損傷
您的電路板並非單獨製造;它是更大拼板的一部分,通常以 V-Cut(刻痕線)或「鼠咬」(斷裂凸點)分隔。組裝後,電路板會被「去板」或拆開。此動作會對電路板施加顯著機械應力與彎曲,可能使 MLCC 等脆性元件斷裂。
解決方案: 將敏感元件(MLCC、BGA、晶振)遠離板邊,尤其是 V-Cut 線(保留 3-5 mm 禁止區)。若自行設計拼板,請遵循製造商指南。
JLCPCB 提供清晰的 拼板要求 文件,確保您的電路板可安全組裝與去板,而不損壞元件。
從 PCB 設計到組裝,確保高品質 SMT 焊接
如這 10 項 PCB 設計技巧所示,穩固的 SMT 焊接品質是正确規劃的結果。它是主動設計選擇的直接結果,將品質控制從「生產後檢查」轉移到「生產前設計」。您可有效預先排除最常見的失效模式。
當然,優秀的 PCB 設計只是開始。設計需交給製造夥伴驗證。此時,SPI(焊膏檢測)檢查焊膏體積、多區回流曲線確保熱均勻性,以及回流後 AOI(自動光學檢測)與 X 光(用於 BGA/QFN)對於驗證您的精心設計至關重要。
優秀的設計值得高品質、透明的製造流程。JLCPCB 的 SMT 組裝服務採用高速貼片機、精準熱控回流爐與強制 3D SPI/AOI,確保您的設計規則轉化為完美焊點。將您 DFM 最佳化的設計與我們先進組裝流程結合,是首次即成功的關鍵。
結論
實現高品質 SMT 焊接並非神秘過程;它是可預測的物理過程,很大程度上在設計師掌控之中。透過納入這 10 項可製造性設計(DFM)原則——從精確焊墊圖形與熱隔離,到鋼網與去板策略規劃——您不僅在設計電路,更在設計「可組裝性」。
這種主動方法對於降低製造風險、減少返工成本,並交付更可靠、專業且成功的最終產品至關重要。
與 JLCPCB 等先進組裝服務合作,可自動偵測 所有 DFM 問題,進一步放大這些優勢,確保您精心設計的電路板以最高品質製造。
SMT 焊接常見問題
Q1:最常見的 SMT 焊接缺陷是什麼?如何預防?
焊橋是最常見之一,即焊料連接不應相連的焊墊。最佳預防方式是在 PCB 設計階段確保正確的焊墊間距、定義適當的防焊「壩」分隔焊墊,並(如技巧 #6 所述)在鋼網指定縮小開口。
JLCPCB 的免費 DFM 檢查可標記潛在橋接風險,我們的精密鋼網服務確保您的自定義開口準確製作。
Q2:PCB 表面處理(如 ENIG vs. HASL)對 SMT 焊接有何影響?
表面處理直接影響可焊性與焊墊平整度。ENIG(化鎳浸金)提供極平整、可靠且抗氧化的表面,非常適合細間距 SMT 與 BGA 元件。無鉛 HASL(熱風整平)更經濟,但表面略有不平。
JLCPCB 提供兩種選擇,讓您依設計需求選擇最適表面處理。
Q3:什麼是「防焊壩」?對 SMT 組裝為何重要?
防焊壩(或「網」)是設計於相鄰焊墊間(如細間距 IC 引腳)的薄防焊條。
其唯一目的是作為物理屏障,防止熔融焊料從一焊墊流動(「橋接」)到下一焊墊。若防焊擴展規則過大,此壩可能過薄或完全消失,大幅增加 SMT 組裝時焊橋風險。
防焊壩可見為兩焊墊間的間隙。
Q4:什麼是「焊球」?是設計還是製程問題?
焊球(回流後板上殘留微小焊球)可能由兩者引起。從 PCB 設計角度,若防焊開口遠大於焊墊,焊膏可能被擠出形成焊球。然而,它更常是製程問題。
JLCPCB 透過嚴格控制流程降低這些風險,包括使用新鮮高品質焊膏、管理板材濕度,並在 10 溫區爐中使用最佳化回流曲線,確保焊料完全且乾淨地活化。
SMT 組裝中的焊球現象
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......