原型製作的最佳 PCB 佈局設計指南
1 分鐘
- PCB 佈局指引:
- 最佳化佈局設計流程的訣竅:
- 最佳免費 PCB 佈局軟體:
- 結論:
印刷電路板(PCB)佈局是電子電路設計與開發中的關鍵步驟。良好的 PCB 佈局可確保電子裝置達到最佳性能與功能。PCB 佈局涉及在電路板上放置元件並在它們之間佈線。設計人員在建立 PCB 佈局時,必須考慮訊號完整性、熱管理與電磁干擾(EMI)等多項因素。
本文將概述 PCB 佈局設計,包含指引與最佳實務。我們也會討論 PCB 佈局設計的重要性,以及其對電子裝置整體性能的影響。此外,我們將探討免費 PCB 佈局軟體的使用、建立 PCB 佈局的步驟,以及外包 PCB 佈局服務的優點。
PCB 佈局指引:
PCB 佈局指引是一套規則與最佳實務,設計人員遵循這些規則以確保 PCB 佈局在性能、可靠性與可製造性方面達到最佳化。PCB 佈局指引可協助設計人員避免常見錯誤,並確保佈局符合所需規格。最重要的 PCB 佈局指引包括:
1) 從清晰的電路圖開始:
確保電路圖完整且正確,因為它是 PCB 佈局的基礎。再次檢查連接、元件值與訊號流向以避免錯誤。保持電路圖流向由上至下、由左至右。例如:輸入埠可置於左上角,輸出則置於右下方。依據電路中的應用,為不同元件建立適當的區塊。下方參考設計即為最佳電路圖實務之一。
2) 最佳化元件擺放:
元件擺放是 PCB 佈局設計中最關鍵的環節之一。正確放置元件可降低雜訊、改善訊號完整性並最佳化熱管理。元件擺放的指引包括:
1. 依據功能與重要性放置元件,並將相關元件分組。
2. 先擺放處理器與電源調節器等關鍵元件,再擺放支援元件。
3. 將發熱元件遠離敏感元件。
4. 將元件擺放在單面以降低製造成本。
5. 將高速元件彼此靠近擺放。
3) 走線長度與佈線:
走線佈線是指在 PCB 上於元件間佈設電氣連接。正確的走線佈線對確保訊號完整性、降低雜訊及最佳化熱管理至關重要。保持走線短,尤其是高速與敏感訊號。避免銳角並使用直線路徑,以減少訊號衰減並提升性能。走線佈線指引包括:
1. 高速訊號:盡可能使用短且直的走線。
2. 高功率訊號:走線盡量加寬以降低電阻與熱量。若需從一層跳至另一層,可於每條走線放置更多導通孔。
3. 訊號返回路徑:將接地與電源層靠近高速走線。
4. RF 佈線:避免走線與導通孔重疊以降低雜訊,RF 裝置佈線時使用阻抗匹配。
4) 訊號完整性與返回路徑:
訊號完整性是 PCB 佈局設計的關鍵考量。PCB 設計中的訊號完整性可確保電氣訊號在電路板傳輸時維持品質,對高速與高可靠度系統至關重要。訊號完整性不佳可能導致訊號失真、訊號損失與電磁干擾(EMI)。訊號完整性指引包括:
1. 阻抗控制:保持走線阻抗一致,避免訊號反射。
2. 串擾:增加走線間距並使用接地層,以減少不必要的訊號干擾。
3. 反射:使用適當的終端與受控阻抗,防止訊號衰減。
4. 接地:實心接地層與適當去耦可降低雜訊與 EMI。
5) 熱管理:
熱管理對確保電子裝置的可靠性與壽命至關重要。不良的熱管理可能導致過熱與元件提早失效。熱管理指引包括:
1. 元件擺放:將發熱元件遠離敏感元件。
2. 銅箔灌注:使用銅箔灌注來散熱。
3. 散熱片:使用散熱片或熱導通孔來改善散熱。
PCB 佈局設計是一個複雜的過程,需仔細考量多項因素。上述指引可協助設計人員最佳化設計流程,並建立高品質的 PCB 佈局。
最佳化佈局設計流程的訣竅:
最佳化設計流程對 PCB 設計人員至關重要,可節省時間、減少錯誤並提升 PCB 佈局的整體品質。本節將討論 PCB 佈局設計的最佳實務。以下為最佳化設計流程的訣竅:
1. 使用設計審查與驗證工具及早發現錯誤:
設計審查與驗證工具可在設計流程早期發現錯誤,降低後續發生昂貴錯誤的風險。這些工具包含電路圖擷取與 PCB 佈局服務,以及第三方模擬與分析工具。
2. 使用模組化設計簡化佈局流程:
模組化設計是將設計拆解為更小、更易管理的模組。這可簡化佈局流程並減少錯誤,也允許設計人員在未來的設計中重複使用模組,節省時間與精力。
3. 為元件與網路使用標準化命名規則:
為元件與網路使用標準化命名規則可減少錯誤,並提升設計流程的效率。標準化命名規則也能讓設計團隊的其他成員更容易閱讀與理解設計。
4. 訊號完整性與 EMI/EMC 考量:
訊號完整性與電磁干擾(EMI)和電磁相容性(EMC)是 PCB 佈局設計的關鍵考量。訊號完整性不佳與 EMI/EMC 問題可能導致訊號失真、訊號損失以及對其他電子裝置的干擾。訊號完整性與 EMI/EMC 的最佳實務包括:
- 對高速訊號使用受控阻抗走線。
- 最小化高速走線長度。
- 使用去耦電容濾除雜訊。
- 使用遮罩降低 EMI/EMC。
最佳免費 PCB 佈局軟體:
免費 PCB 佈局軟體對設計人員而言是有效的工具,特別是預算有限者。免費 PCB 佈局軟體讓設計人員無需昂貴軟體即可建立高品質 PCB 佈局。熱門的免費 PCB 佈局軟體選項包括:
- EasyEDA
- KiCAD
- Eagle PCB
- DesignSpark PCB
個人推薦使用 EasyEDA,因為它具有線上資料庫與龐大的貢獻社群。大多數基本設計均以開源形式提供,且與 EasyEDA 相容。EasyEDA 具備檔案匯入/匯出功能,可與其他業界標準軟體整合。參閱我們近期文章,了解如何在 EasyEDA 中建立自訂封裝。
結論:
總之,PCB 佈局設計是電子設計的關鍵環節,需要縝密規劃與執行。遵循指引與最佳實務,設計人員可建立符合所需規格、最佳化訊號完整性並降低雜訊的高品質 PCB 佈局。
PCB 佈局設計的關鍵指引與最佳實務包括適當的元件擺放、走線佈線以及測試與驗證。設計人員在建立 PCB 佈局時,亦應考量熱管理、EMI 與可製造性等因素。整體而言,遵循最佳實務並與信譽良好的服務供應商合作,設計人員即可建立符合所需規格且在現場可靠運作的 PCB 佈局。
持續學習
CAN 匯流排 PCB 佈局指南:打造可靠穩定的通訊網路
重點摘要 將 CANH 與 CANL 佈設為 120 Ω 差分對,並根據實際 PCB 疊層結構計算走線寬度及間距。 依照訊號路徑安排元件:匯流排連接器、120 Ω 終端電阻、收發器、CAN 控制器。若使用環境雜訊較大,請預留 TVS/ESD 二極體及共模扼流圈的封裝位置。 只在匯流排實體兩端的節點啟用終端匹配,並透過跳線控制 120 Ω 電阻的接入或斷開,讓同一塊電路板既可用於匯流排末端,也可用於中間節點。 將板上的支線長度盡可能縮至零,並確保差分對等長且全程維持固定間距。 切勿讓差分對跨越平面分割區。保持接地平面完整,是成本最低的 EMC 改善方式。 CAN 匯流排佈局速查數值 以下是大多數CAN 佈局檢查時會優先確認的數值。 參數 數值 差分阻抗 120 Ω(ISO 11898-2) 終端匹配 僅在實體兩端節點配置 120 Ω 電阻,並透過跳線切換 分裂式終端匹配(可選方案) 兩個 60 Ω 電阻串聯,中點透過約 4.7 nF 電容連接至 GND 傳統 CAN 支線長度限制 < 約 0.3 m(1 Mbps) CAN FD 支線長度限制 須短於傳統 CAN;沒有固定的標準數值,應盡可能縮短 不......
PCB 佈局設計服務如何提升電路板效能?
有一個常見迷思會讓硬體團隊付出成本:只要原理圖正確,電路板就一定能正常工作。事實上,原理圖只能帶你走到一半。真正讓產品穩定運作的,是實際的 PCB 佈局。 PCB 佈局會將電路圖轉化為可製造、可交付的實體產品。它同時控制訊號完整性、熱行為、EMI 以及組裝良率。隨著設計速度與密度不斷提升,PCB 佈局本身已成為一門獨立的專業。 但並非每個工程團隊都能承擔這些工作。隨著設計越來越複雜,團隊往往難以同時滿足時程與技術要求。這也是 PCB layout design services 成為工程團隊常用資源的原因。 JLCPCB 出色的 PCB 佈局服務 正是為此而生。我們多年累積的經驗與成熟的設計軟體,正是品質的有力證明。 為什麼良好的電路板佈局很重要? PCB 佈局是電路設計的實體實現,包括元件放置、走線路由與層疊結構設計。雖然原理圖定義了邏輯關係,但佈局決定了訊號與電源在板上的實際路徑,也決定了整體電路板功能是否可靠。 它是理論設計與高性能、可製造產品之間不可或缺的橋樑。 不良佈局實際上會是什麼樣子? 不良設計很少會以非常明顯的方式立即失效。更常見的是,它會隨機失效:電路板在工作台測試時正常,但在初......
PCB 設計規則與指南:完整的最佳實務指南
優秀的線路圖只是個想法。要將其轉化為真正可運作的產品,您需要遵循一套健全的印刷電路板設計規則。忽略這些規則會導致昂貴的重製、訊號完整性 (SI) 失效,以及實際上無法製造的電路板。 本指南是整個設計流程的技術資源。我們將涵蓋每位工程師與愛好者成功設計所必須了解的線路圖、佈局與製造基本規則。 什麼是 PCB 設計規則 PCB 設計規則是您電路板的「物理定律」。它們是一組約束,定義了從走線寬度到元件間距的所有內容。 這些強制性規則正是您的製板廠(例如 JLCPCB)用於製造與組裝您電路板的依據。忽略它們是專案延遲與製造停線的首要原因。 這些規則分為三大類: 1. 線路圖規則:確保您的設計在佈局之前邏輯與電性正確。 2. 佈局規則:將線路圖轉譯為實體佈局並正確運作。 3. 製造規則 (DFM/DFA):確保您設計的電路板實際上可製造。 完美交接的線路圖設計規則 如果沒有乾淨的線路圖/佈局,就不可能產生高品質的佈局。它本質上是您的藍圖,這裡的錯誤將在後續放大。 關鍵線路圖實務:清晰與驗證 ● 依功能分組電路:使用階層式圖紙(例如電源供應器、MCU 核心、RF 區)。這將使佈局過程變得極為容易。 ● 維持清......
PCB 佈局降低雜訊與 EMI 完整指南
重點摘要 EMI 來源:EMI 源自結構與佈局缺陷。回流路徑不良、參考平面中斷及迴路面積過大,都會形成天線結構並輻射不必要的能量。 迴路面積至關重要:在訊號層旁配置完整接地平面,以縮小電流迴路面積,是降低 EMI 最有效的單一方法。 元件配置決定雜訊:元件配置會在走線前先決定電流迴路。應依電源、類比、數位及射頻功能分區,隔離類比與數位電路,並讓雜訊源遠離敏感電路。 接地與電源完整性:連續接地平面、電源與接地層間距緊密且經過最佳化的電源配送網路(PDN),以及位置正確的去耦電容,是低雜訊設計的基礎。 進階抑制方法:對要求嚴格的應用,可使用屏蔽(λ/20 開孔規則)、濾波器(鐵氧體磁珠、共模扼流圈),以及搭配 RC 緩衝電路的閘極驅動控制,進一步抑制 EMI。 電子設計經常是一場對抗無形力量的戰鬥。即使電路圖完美無缺,電路板的實體實作仍可能引入複雜的電磁干擾(EMI)。 在專業製造領域中,EMI 是原因,雜訊則是結果。EMI 是不必要能量的傳播,雜訊則是這些能量造成的訊號失真或時序抖動。多數系統雜訊都源自設計初期的不當佈局決策,因此 PCB 佈局是抵禦 EMI 的第一道防線。 這也說明了瞭解如何透過 ......
多層 PCB 疊構與佈局設計最佳實務
重點摘要 疊構是設計基礎:各層排列方式會決定訊號完整性、阻抗控制及 EMI 表現,因此必須在繪製第一條走線前完成規劃。 對稱且具有充足參考平面的設計可避免失效:採用平衡疊構,讓每個訊號層都鄰接接地平面,可避免板彎翹、確保回流路徑連續並降低串音。 DFM 規則可確保可製造性:孔深寬比、孔環、材料選擇及對稱鋪銅,都是大量生產可靠電路板的關鍵。 現代電子產品要求高度功能密度及極高資料傳輸速率。這項發展已讓印刷電路板從被動載體轉變為複雜系統中的重要元件。 在高效能環境中,電磁物理會決定各方面的表現。對於採用快速切換邏輯或 RF 元件的系統,多層 PCB 設計已不再是選擇,而是必要條件。 設計能否成功,取決於銅層與介電層的實體排列,也就是會控制訊號完整性及電源穩定性的疊構。 多層 PCB 設計的常見挑戰:複雜設計為什麼會失效? 多層 PCB 設計架構會引入簡單電路板不會遇到的失效模式。這些失效很少單獨發生,通常是多個相互關聯的設計問題共同造成。 訊號完整性與串音問題 頻率達到 GHz 等級時,走線會表現為傳輸線。相鄰走線之間發生電磁耦合時便會產生串音,受干擾走線會從鄰近的干擾源走線感應到電壓或電流。 繞線密......
PCB 設計與佈局有何不同?
PCB 設計與佈局的核心流程 將一個概念轉化為可製造的電路板,是一個細緻且嚴謹的流程。本節將拆解其中的基礎階段,說明如何銜接邏輯設計與實體實作之間的落差。 原理圖繪製與電路設計流程 整個生命週期從原理圖繪製開始,由電機工程師使用標準化符號定義電路邏輯。此階段的目標是確保電氣連接正確:包含定義網路名稱、指定元件數值,讓裝置能實現預期功能。 元件選型與資料庫準備 開發成功的關鍵,在於選擇合適的元件並建立正確的元件資料庫。這不僅包括確認電氣規格,也包括確保每個元件都有經過驗證的原理圖符號,以及與實體封裝相符的準確 PCB 封裝。 PCB 佈局規劃與電路板疊構設計 在開始走線之前,必須先透過疊構設計定義電路板的實體架構。這包括選擇層數與要使用的介電材料,以提供所需的訊號隔離與電源分配能力。 元件擺放最佳化策略 擺放階段可能是整個佈局流程中最具影響力的一步。工程師會仔細擺放元件,以縮短訊號路徑、降低熱點,並隔離敏感類比訊號與雜訊較高的數位邏輯。 走線與訊號完整性考量 走線是根據 netlist,使用銅箔走線連接元件焊墊的過程。對於高速訊號而言,這需要深入理解訊號完整性,包括等長匹配、走線規劃、差動對走線,以......