電子製造成功的最佳實踐
1 分鐘
- 優化設計流程
- 電子製造的最佳實踐
- 與 JLCPCB 合作實現成功電子製造
- 結論
電子製造涉及複雜且具挑戰性的流程,需要縝密的規劃與執行。從設計印刷電路板(PCB)佈局到製造最終產品,無論你是業餘愛好者、新創公司還是成熟企業,每個步驟都至關重要。
為了引導你掌握成功電子製造的最佳實踐,JLCPCB 將向你說明如何在整體製造過程中確保電子設備的最佳性能與功能。
優化設計流程
設計 PCB 佈局是電子製造的第一步,遵循 PCB 佈局設計準則 至關重要。此外,優化設計流程對於節省時間、減少錯誤並提升 PCB 佈局的整體品質也非常關鍵。
優化設計流程的訣竅包括:從明確的設計目標與規格開始、採用一致的設計方法、使用設計審查與驗證工具及早發現錯誤、採用模組化設計簡化佈局流程,以及為元件與網路使用標準化的命名規則。
從明確的設計目標與規格開始:
要建立明確的設計目標與規格,你可能需要對產品需求與限制進行詳細分析。例如,醫療設備可能對安全性與可靠性有嚴格要求,而消費性電子產品則可能更注重成本與易用性。
為確保設計符合所需規格,應使用先進的軟體工具(如 EasyEDA)進行 PCB 設計,並嚴格遵守設計規則,以避免潛在問題。
採用一致的設計方法:
要建立一致的設計方法, 你可能需要為原理圖繪製、PCB 佈局與設計審查等任務建立標準流程。也需制定元件選用的標準做法,例如使用高可靠性元件,避免過時或難以取得的零件。根據所處產業,可能還需嚴格指定車規級元件。遵循嚴格規則可確保產品品質並順利通過認證。關鍵任務是進行 BOM 優化,以降低製造延遲與元件短缺的風險。
使用設計審查與驗證工具及早發現錯誤:
要有效使用設計審查與驗證工具,你可能需要制定涵蓋設計所有層面的全面測試計畫,包括訊號完整性分析、熱模擬與設計規則檢查等工具。為及早發現錯誤,需在設計流程中進行多輪測試與驗證,有助於在問題變得難以修復且成本高昂之前,識別串擾、EMI 或電源傳輸等問題。
採用模組化設計簡化佈局流程:
要有效採用模組化設計,你可能需要將設計劃分為功能區塊,並在它們之間建立清晰的介面,包括訊號與電源連接 的準則,以及每個區塊的設計規則。你也可以使用階層式原理圖繪製或設計重用等工具,協助管理設計複雜度,進而提升生產力並降低錯誤風險。
為元件與網路使用標準化的命名規則:
要有效使用標準化命名規則,你可能需要建立明確的命名準則,並確保所有團隊成員理解並遵守這些準則,包括網路、引腳與元件 的命名規範。你也可以使用網表提取器或 EDA 軟體等工具,協助管理設計資料並確保其準確與即時更新,進而降低錯誤風險並提升團隊協作效率。
電子製造的最佳實踐
除了遵循 PCB 佈局設計準則外,製造商還應遵循幾項最佳實踐,以確保電子製造成功。
測試與驗證
完成 PCB 佈局後,下一步是測試並驗證其功能。這包括執行電氣測試(如導通與電阻檢查),並驗證 PCB 佈局是否符合設計規格。
製造
PCB 佈局經測試與驗證後,最後一步是製造 PCB。這包括將設計轉移到實體 PCB 並將元件焊接到板上。
與 JLCPCB 合作實現成功電子製造
選擇信譽良好的電子製造商對於確保電子製造成功至關重要。JLCPCB 是一家信譽良好的電子製造商,為客戶提供多項優勢。
我們在電子製造領域擁有數十年經驗,曾與來自各行各業與應用的客戶合作。這些經驗使我們能夠在設計與製造流程中提供寶貴的見解與建議。此外,JLCPCB 的製造流程遵循嚴格的認證 規範,展現我們對品質、環境管理以及電子產業最佳實踐的承諾。
結論
電子製造是一個複雜且具挑戰性的流程,需要一絲不苟的規劃與執行。從優化設計流程到測試與驗證,遵循最佳實踐對於確保電子設備的最佳性能與功能至關重要。選擇像 JLCPCB 這樣信譽良好、擁有多年電子製造經驗並符合產業標準認證的製造商,是實現成功電子製造的關鍵。
透過遵循這些最佳實踐並與信譽良好的電子製造商合作,你可以確保電子設備的設計與製造達到最高的品質、可靠性與性能標準。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......