설계 도구 & 모범 사례
권장되는 PCB 설계 프로세스와 주요 설계 툴의 기능, 검증된 설계 기법을 통해 설계 효율을 높이고 제품 품질을 향상시키는 방법을 살펴봅니다.
추천 게시물
설계 도구 & 모범 사례
초보자가 흔히 하는 PCB 설계 실수 5가지 (그리고 이를 피하는 방법)
인쇄 회로 기판(Printed Circuit Boards, PCBs)은 현대 전자 제품의 핵심 구성 요소입니다. 스마트폰, 노트북, 자동차, 가전제품 등 거의 모든 전자 장치에 사용됩니다. PCB는 전자 부품을 연결하는 효과적인 방법으로, 신호와 전력을 소형화된 구조로 안정적으로 전달합니다. 그러나 PCB 설계는 특히 초보자에게 결코 쉬운 작업이 아닙니다. 이 글에서는 초보자들이 주로 범하는 PCB 설계 실수 5가지와 그 해결 방법에 대해 알아보겠습니다. 이러한 실수들은 신호 간섭, 열 문제, 전원 공급 문제, 심지어 부품 손상과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 실수를 피함으로써, 여러분의 PCB 설계가 기능적이고 신뢰할 수 있도록 보장할 수 있습니다. 실수 #1: 접지면(Ground Plane)을 사용하지 않음 그라운드 플레인은 PCB(인쇄 회로 기판)에 넓게 펼쳐진 구리 영역으로, 접지와 연결되어 있습니다. 이는 전자기 간섭(EMI)이 PCB의 신호에 영향을 미치는 것을 방지하는 ......
Sep 17, 2024
최신 게시물
설계 도구 & 모범 사례
PCB 참조 지정자 배치 가이드: 실크 인쇄 가독성과 조립 오류 줄이기
핵심 요약 참조 지정자(Reference Designator)는 PCB 조립, 디버깅과 유지보수에서 각 부품을 정확히 식별하는 기준입니다. 실크 인쇄의 일반적인 시작 기준은 글자 높이 0.8 mm 이상, 선폭 0.15 mm 이상입니다. 패드와 비아를 피해 솔더 마스크 위에 배치하고, 글꼴·크기·방향을 통일합니다. 고밀도 보드에서 모든 지정자를 실크에 넣기 어렵다면 별도의 조립도를 제공합니다. 출력 전 DFM으로 겹침, 누락, 중복을 검사합니다. PCB에 인쇄된 R47, C12 같은 작은 문자는 참조 지정자입니다. 이 표기는 조립자가 부품 위치를 찾고, 엔지니어가 고장 부품을 확인하며, 수리 담당자가 교체 부품을 지정하는 데 쓰입니다. 참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 PCB를 연결합니다. 표기가 일치하고 읽기 쉬우면 조립과 검사 과정에서 혼동이 줄어듭니다. 이 글에서는 표기 체계, 배치 기준, 고밀도 보드의 처리 방법과 제조 전 확인 사항을 살펴봅니다. PCB 참조 지정......
Sep 30, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 애뉼러 링(Annular Ring) 설계: 계산과 공차 분석
PCB 비아와 도금 스루홀(PTH)을 설계할 때 애뉼러 링까지 공차를 포함해 계산하고 있나요? EDA의 기본 패드 크기나 이전 설계를 그대로 사용하면 드릴 위치 편차, 레이어 정합 오차와 에칭 보정으로 실제 남는 구리 폭이 예상보다 좁아질 수 있습니다. 애뉼러 링(annular ring)은 드릴 홀 주위를 둘러싼 고리 모양의 구리 영역입니다. 도금된 홀 배럴과 각 레이어의 패드를 전기적·기계적으로 연결하므로, 크기가 부족하면 브레이크아웃이나 간헐적인 단선으로 이어질 수 있습니다. 핵심 요약 공칭 애뉼러 링 폭은 (패드 직경 - 드릴 직경) ÷ 2로 계산합니다. 실제 잔여 폭은 드릴 위치, 레이어 정합, 적층과 에칭 공차의 영향을 받습니다. IPC 합격 기준과 제조를 안정적으로 만드는 설계 목표값은 같은 개념이 아닙니다. 제조사의 최신 홀·패드 능력과 DFM 결과를 기준으로 최종 치수를 정해야 합니다. 애뉼러 링 폭을 결정하는 기본 계산 공칭 애뉼러 링 폭은 다음과 같이 계산합니다. 애뉼러 링 ......
Sep 08, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드
PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다. 이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다. 핵심 요약 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다. 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다. 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다. RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다. PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택 PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 ......
Sep 07, 2026
설계 도구 & 모범 사례
STM32 CAN 통신 예제: CubeMX와 HAL로 송수신 구현하기
핵심 요약 Classic CAN과 CAN FD의 프레임 및 비트 타이밍 차이를 설명합니다. NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 CAN 트랜시버로 연결합니다. CubeMX 필터·인터럽트 설정과 HAL 기반 송수신 코드를 구현합니다. 종단저항, CANH·CANL, candump와 오류 응답을 이용한 점검 방법을 다룹니다. Nucleo-G491RE 보드와 Jetson 보드를 이용한 CAN 버스 통신 이 글에서는 STM32 CAN 통신 예제로 NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 연결하고, Classic CAN과 CAN FD의 비트 타이밍·필터·수신 인터럽트·응답 송신을 단계별로 구현합니다. 브레드보드에서 트랜시버와 종단저항, CANH·CANL 연결을 검증한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 CAN 인터페이스 PCB로 정리하면 반복 시험과 배선 점검이 쉬워집니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확......
Aug 28, 2026
설계 도구 & 모범 사례
STM32 PWM 제어 가이드: 주파수·듀티비 설정과 모터 제어 예제
핵심 요약 타이머 Prescaler와 ARR을 이용한 PWM 주파수·듀티비 계산 방법을 정리합니다. NUCLEO-G491RE에서 서보모터와 DC 모터를 PWM으로 제어합니다. 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽어 회전 방향과 RPM을 계산합니다. CubeMX 설정, HAL 코드와 VCP 출력 결과를 실제 실습 이미지로 확인합니다. Nucleo-G491RE 보드와 DC 모터/인코더를 이용한 실습 이 글에서는 STM32 PWM의 주파수·듀티비 계산 원리를 익히고, NUCLEO-G491RE의 타이머와 카운터를 이용해 서보모터·DC 모터를 구동하며 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽습니다. 브레드보드에서 모터 드라이버와 인코더 동작을 확인한 뒤 전원·신호 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 재현성을 높일 수 있습니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다. 타이머/......
Aug 28, 2026
설계 도구 & 모범 사례
STM32 ADC 사용법: 전압 측정, 인터럽트·DMA와 DAC 피드백
핵심 요약 STM32 ADC의 해상도, 샘플링과 디지털 값을 전압으로 환산하는 원리를 설명합니다. NUCLEO-F446RE에서 Polling, Interrupt, DMA 방식으로 ADC 데이터를 수집합니다. TEMT6000 조도 센서와 다중 채널 ADC 설정 및 Circular DMA 처리를 구현합니다. DAC 출력과 LED 조명 피드백을 연결해 간단한 실시간 제어를 확인합니다. 이 글에서는 STM32 ADC의 기본 원리와 전압 계산 방법을 살펴보고, NUCLEO-F446RE에서 TEMT6000의 밝기 값을 Polling·인터럽트·DMA로 읽어 DAC 기반 LED 조명 피드백까지 구현합니다. 브레드보드에서 센서와 LED 드라이버의 동작을 확인한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 같은 실험 환경을 반복하기 쉽습니다. PCB 제작시에Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다......
Aug 28, 2026
설계 도구 & 모범 사례
STM32 UART 통신 예제: 송수신, 인터럽트 및 DMA 구현 가이드
핵심 요약 Polling, Interrupt, DMA 수신 방식의 차이와 CPU·버퍼의 역할을 비교합니다. NUCLEO-G491RE, NUCLEO-F446RE와 BH1750을 연결해 실제 센서 데이터를 전송합니다. 115200 bps, 8-N-1, TX/RX 교차 연결과 공통 GND 설정을 단계별로 확인합니다. DMA Normal 및 Circular 모드와 Receive-to-Idle 처리 방법을 예제로 구현합니다. Virtual COM, 인터럽트 및 DMA로 센서 데이터 송수신 하기 NUCLEO-G491RE, NUCLEO-F446RE, BH1750 1. 이번 글에서 만들 시스템 STM32 UART 통신 예제를 처음 배울 때는 문자열 하나를 보내는 예제부터 시작하는 경우가 많습니다. 문자열이 터미널에 출력되면 통신이 된 것처럼 보입니다. 하지만 실제 임베디드 시스템에서는 센서가 계속 데이터를 만들고, 다른 MCU가 그 데이터를 놓치지 않고 받아 처리해야 합니다. 이번 글에서는 Nucleo-G4......
Aug 28, 2026
설계 도구 & 모범 사례
EasyEDA에서 커스텀 PCB 풋프린트 만드는 방법
필요한 PCB 풋프린트가 EasyEDA 부품 라이브러리에 없다면 직접 만들 수 있습니다. 풋프린트 라이브러리 편집기는 PCB 편집기와 유사한 도구를 사용하지만 일부 불필요한 기능은 표시되지 않을 수 있습니다. 풋프린트는 부품 본체의 크기, 패키지 형식, 패드 크기, 핀 길이와 폭, 핀 간격 등 실제 실장에 필요한 정보를 도형으로 표현한 PCB 설계 데이터입니다. 기호 라이브러리 작성과 기본 흐름이 비슷하며, 이 글에서는 EasyEDA에서 커스텀 풋프린트를 만드는 과정을 단계별로 설명합니다. 회로도에 관한 내용은 전기 회로도 설계 가이드를 참고하십시오. PCB 패드와 풋프린트 설계 PCB 설계에서는 부품을 선택하고 보드 위에 배치한 뒤 각 부품을 전기적으로 연결합니다. 부품마다 핀 수, 핀 배열과 패키지 형식이 다릅니다. PCB 패드는 부품 리드나 단자를 납땜하는 노출 금속 영역이며, 패드를 정확한 위치에 배열하고 외곽선과 조립 정보를 더한 것이 풋프린트입니다. 부품 라이브러리 작성은 크게 두 ......
Aug 19, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 레이어 수 선택 방법: 단면·양면·다층 PCB 설계 가이드
PCB 설계를 시작할 때 가장 중요한 결정 중 하나는 동박 레이어 수를 정하는 것입니다. 레이어 수는 배선 공간, 신호 무결성, 전원 분배, 방열, 기판 크기와 제조 비용에 영향을 줍니다. 이 글에서는 프로젝트에 적합한 PCB 레이어 수를 판단하는 기준과 단면·양면·다층 PCB의 설계 지침을 설명합니다. PCB 레이어 수를 결정하는 기준 회로 복잡도 분석 부품 수가 많고 연결 관계가 복잡할수록 더 많은 배선 공간이 필요합니다. 부품 밀도가 높거나 BGA와 같이 핀 수가 많은 부품을 사용하면 추가 신호 레이어가 필요할 수 있습니다. 여러 고속 신호나 민감한 아날로그 신호가 포함된 설계에서는 전원 및 그라운드 플레인을 별도로 배치할 수 있는 추가 레이어가 신호 무결성 향상에 도움이 됩니다. 연속적인 리턴 경로를 확보하면 노이즈, 신호 간섭과 크로스토크를 줄일 수 있습니다. 기판 크기와 공간 제약 고려 PCB가 소형 전자기기 내부에 들어가야 한다면 사용할 수 있는 기판 면적이 제한됩니다. 이 경우 ......
Aug 19, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 레이아웃 설계 서비스 주문 방법: 9단계 가이드
인쇄회로기판(PCB)을 실제 제품으로 구현하려면 회로의 용도와 제조 조건을 설계 단계부터 명확하게 전달해야 합니다. 이 가이드에서는 JLCPCB의 PCB 레이아웃 설계 서비스를 이용할 때 필요한 정보를 정리하고, 기판 유형 선택부터 결과물 확인과 생산 진행까지의 절차를 단계별로 설명합니다. 1단계: PCB 유형 정의 설계를 시작하기 전에 필요한 PCB 유형을 정해야 합니다. 회로의 주파수, 전력, 배선 밀도와 비아 구조에 따라 적합한 설계 방식이 달라집니다. a. 일반 PCB 특징: 블라인드 비아나 매립 비아를 사용하지 않고 모든 홀을 스루홀로 구성합니다. 고주파 신호나 대전력 전원부가 많지 않은 회로에 적합합니다. 적용 분야: 기본 기능을 수행하는 일반 전자 제품과 범용 회로입니다. b. 전원 PCB 특징: 원문 기준으로 전원부가 전체 설계의 30% 이상을 차지하는 기판을 의미합니다. 고주파 신호 전달을 주목적으로 하는 설계에는 적합하지 않습니다. 적용 분야: 대형 시스템 내부에서 전력을 분......
Aug 19, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 패널라이징 가이드: V-컷, 마우스 바이트와 패널 분리 방법
PCB 패널라이징(패널화)은 생산 효율을 높이고 비용을 줄이기 위해 여러 개의 소형 회로 기판을 하나의 어레이로 연결하는 PCB 제작 방식입니다. 패널 단위로 생산하면 여러 PCB를 조립 라인에서 한꺼번에 안정적으로 이송할 수 있습니다. PCB 제조 및 조립 시설의 CNC(컴퓨터 수치 제어) 장비는 비교적 큰 패널을 가공할 수 있지만 실제 전자 제품에는 작은 PCB가 많이 사용됩니다. 따라서 같은 PCB 설계를 여러 개 배치한 패널 데이터를 CNC 장비에 입력하면 장비의 가공 영역을 효율적으로 활용할 수 있습니다. PCB 패널라이징은 시간과 비용을 절감할 수 있어 PCB 제조에서 널리 사용됩니다. 이 가이드에서는 PCB 패널의 개념과 필요성을 살펴보고, 패널화 공정을 최적화하기 위한 주요 방법과 설계 팁을 설명합니다. PCB 패널이란? PCB 패널 또는 어레이는 여러 개의 소형 기판을 연결한 구조입니다. 조립 공정에서는 패널 전체를 하나의 단위로 처리하고, 이후 디패널링 공정을 통해 개별 PC......
Aug 13, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 주문 파일 가이드: Gerber·BOM·CPL 형식과 준비 방법
인쇄회로기판(PCB)을 주문하려면 보드의 설계와 사양을 정확하고 상세하게 전달해야 합니다. 적절한 PCB 파일 형식이 필요한 이유도 여기에 있습니다. 생산에 필요한 데이터가 완전하지 않으면 제작이나 조립이 지연되거나 오류가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 PCB 제작에는 레이아웃, 레이어 스택업, Gerber 및 드릴 데이터가 필요하며, PCB 어셈블리(PCBA)를 함께 주문할 때는 자재 명세서(BOM)와 부품 배치 파일(CPL)도 준비해야 합니다. Allegro, Altium Designer, KiCad, Autodesk Eagle 등 서로 다른 전자 설계 자동화(EDA) 도구에서 만든 설계 데이터를 제조 환경에서 공통으로 해석할 수 있도록 Gerber와 같은 표준 제조 데이터 형식이 사용됩니다. PCB 파일 형식이 중요한 이유 Gerber 파일을 사용하면 특정 설계 소프트웨어의 원본 프로젝트 형식에 의존하지 않고도 PCB의 각 제조 레이어를 전달할 수 있습니다. PCB 파일 형식이 중요한 ......
Jul 31, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 비아 설계 가이드: 홀 크기·종횡비·슬롯 설계 기준
완성도 높은 PCB를 설계하려면 참신한 아이디어뿐만 아니라 PCB 홀 가공을 포함한 제조 공정 전반을 충분히 이해해야 합니다. PCB 설계의 핵심 단계 중 하나인 PCB 비아 설계는 기판 성능과 제조 효율에 모두 중요한 영향을 미칩니다. PCB 비아 크기는 자유롭게 정할 수 있을까요? 이 질문에 답하기 전에 PCB 홀은 어떻게 가공되는지부터 살펴보겠습니다. 1. 원자재 절단: PCB 제조업체는 자동 절단기를 사용하여 대형 동박 적층판을 생산에 필요한 규격의 기판으로 절단합니다. 절단 전 동박 적층판은 아래와 같은 형태입니다. 2. PCB 홀 가공: CNC 드릴링 장비는 동박 적층판의 지정된 위치에 홀을 정밀하게 가공합니다. 드릴 비트가 원형이므로 드릴링으로 가공한 홀은 원형이 됩니다. 사각형 홀이나 슬롯을 가공하더라도 날카로운 90도 안쪽 모서리는 구현할 수 없으며 모서리에 라운드가 남습니다. 예를 들어 원형 탁구공을 직각 모서리에 놓으면 공의 곡면과 모서리 사이에 틈이 생깁니다. 이 틈은 이......
Jul 31, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 설계 기초 가이드: 비아·슬롯·트레이스·동박 설계 실수 방지
PCB 회로 설계 내용을 실제 인쇄 회로 기판(PCB)으로 구현할 때는 제조 공정을 원활하게 진행하고 잠재적인 문제를 방지하기 위해 여러 요소를 세심하게 검토해야 합니다. 홀 크기와 슬롯 설계부터 트레이스 폭, 동박 채우기까지 각 항목을 정확히 이해해야 신뢰성 있고 정상적으로 작동하는 PCB를 제작할 수 있습니다. 이 PCB 설계 기초 가이드에서는 기판 설계에서 흔히 발생하는 문제와 이를 방지하기 위한 권장 사항을 살펴봅니다. PCB 설계 시 비아 홀 크기 PCB 제조에서는 일반적으로 0.3 mm 홀을 표준 크기로 간주하며, 0.3 mm보다 작은 홀은 소구경 홀로 분류합니다. 소구경 홀은 생산에 다음과 같은 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 도금 난이도 증가: 홀이 작을수록 미도금 또는 도금 불량이 발생할 가능성이 커집니다. JLCPCB는 소구경 홀의 신뢰성을 확보하기 위해 4선식 저저항 공정(four-line low resistance process)을 사용합니다. 가공 효율 저하: 소구경 ......
Jul 24, 2026
설계 도구 & 모범 사례
진동, 충격에 강한 기판 설계의 기본: 고정 방법
이번 글에서는 진동과 충격에 강한 기판을 만들기 위한 '기초 지식'과 '고정 방법'에 대해 설명합니다. 전자공작 초보자분도 이해하기 쉽도록 가능한 한 구체적인 표현으로 정리했습니다. 진동과 충격의 기초 지식 진동과 충격이 기판에 미치는 영향 진동이란 '반복되는 흔들림'을, 충격이란 '일회성의 강한 힘'을 의미합니다. 이러한 외력은 아래와 같은 문제 등을 일으키는 원인이 됩니다. 납땜 접합부의 피로 균열 부품 탈락 커넥터 접촉 불량 반복적인 응력에 의해 납땜 부위에 미세한 균열이 생기고, 결국 단선에 이르는 경우도 있습니다. 특히 진동은 약한 힘의 반복이라고 가볍게 여기다가 나중에 불량의 원인이 되는 경우도 있으므로 충분한 주의가 필요합니다. 공진과 고유진동수 고유진동수란 그 물체가 가진 '가장 흔들리기 쉬운' 주파수를 말합니다. 외부에서 가해지는 진동의 주파수가 이 고유진동수에 가까워지면 공진이 발생하여 진폭이 커지고, 부품과 납땜에 가해지는 부담이 급격히 증가합니다. 기판과 케이스(하우징)는......
Jul 24, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 트레이스 폭의 중요한 역할과 계산 방법
인쇄 회로 기판 (PCB) 설계의 복잡한 과정에서 길을 찾으려면 여러 중요한 요소에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 그 중에서도 트레이스 폭은 중심적인 역할을 합니다. PCB 설계의 이 중요한 측면은 우수한 전자 장치 성능을 실현하고 신뢰성을 보장하며, 기능을 최적화하는 핵심 요소입니다. 이 포괄적인 가이드에서는 PCB 트레이스 폭이 신호 무결성, 열 관리 및 전기적 성능에 미치는 깊은 영향을 탐구할 것입니다. 디자이너들이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕기 위해 PCB 트레이스 폭 계산기와 같은 도구와 지식을 제공하는 것이 중요합니다. PCB 트레이스 폭의 복잡한 차이를 이해하고 전자 설계의 핵심에 미치는 명백한 영향을 파헤치는 이 여정에 함께하시기 바랍니다. PCB 트레이스 폭이란 PCB 트레이스 폭은 PCB 기판에서 구성 요소 간의 전기 신호를 전달하는 전도 경로의 폭을 의미합니다. 트레이스 폭은 전류 전달 능력, 임피던스 및 열 특성에 중요한 영향을 미치며, 이는 PCB의 전체 성......
Jul 23, 2026
설계 도구 & 모범 사례
부품 선정·보강 테크닉·시험 방법
이 글에서는 진동과 충격에 강한 기판을 실현하기 위한 "부품 선정", "보강 테크닉", "시험·평가" 포인트를 정리합니다. 고정 방법과 조합하여 활용하면, 더욱 파손에 강한 설계에 가까워질 수 있습니다. 중량·고(高)프로파일 부품의 취급 대형 전해 커패시터, 커넥터, 트랜스 등 질량이 큰 부품은 진동으로 탈락할 위험이 높아집니다. 질량이 클수록 관성력도 커져 납땜부나 기판에 가해지는 힘이 증가하기 때문입니다. 대책으로는 무거운 부품을 고정점 근방에 배치하여 기판 전체의 휨을 억제하는 방법이 효과적입니다. 또한 기판 위에 탑재하지 않고, 금속 브래킷 등을 이용해 섀시 측에 직접 고정하는 방법도 있습니다. 이 경우 기판에는 신호와 전원 배선만 하여 기계적 부하를 줄일 수 있습니다. 부품 선정 시 포인트 커패시터 전해 커패시터는 액 누출이나 리드 절손 위험이 있습니다. 내진동성을 중시한다면 내부가 고체 전해질로 된 고체 커패시터를 선택하는 것이 유리합니다. 단, 일반 전해 커패시터에 비해 고가이며 ......
Jul 02, 2026
설계 도구 & 모범 사례
DRC 설정과 자주 발생하는 실수 방지 대책
프린트 기판(PCB) 설계에서 제조 불량과 실장 오류를 예방하기 위해 반드시 필요한 것이 DRC(Design Rule Check, 설계 규칙 검사)입니다. DRC는 설계 데이터가 제조 가능한 범위 내에 있는지를 자동으로 검사하는 기능으로, 설계 실수를 조기에 발견하여 재작업을 줄여줍니다. 이 글에서는 초보자도 이해할 수 있도록 용어를 설명하면서, 자주 발생하는 실수·실무에서 바로 쓸 수 있는 DRC 설정 예시·툴별 운용 포인트·최종 체크리스트까지 상세히 소개합니다. DRC의 기본 개념과 역할 DRC는 CAD(기판 설계 소프트웨어) 상에서 설정한 규칙을 바탕으로, 배선 폭·클리어런스(간격)·드릴 직경·솔더 마스크 개구 등의 위반 항목을 자동으로 검출하는 기능입니다. 여기서 검출되는 오류는 "제조 불가"·"실장 불량"으로 이어지는 치명적인 것이 대부분이기 때문에, 출력 전에 반드시 모두 해소해야 합니다. 주요 용어 해설 클리어런스 — 도체 간, 또는 도체와 패드 사이의 최소 이격 거리 트레이스 폭......
Jun 29, 2026
설계 도구 & 모범 사례
전자 회로 해석기: 복잡한 회로 분석을 쉽고 정확하게
전자공학을 다루다 보면 가장 어려운 부분 중 하나가 복잡한 회로 해석입니다. 학생부터 DIY 취미가, 전문 엔지니어에 이르기까지, 적절한 전자 회로 해석 도구를 활용하면 작업 시간을 단축하고 오류를 최소화하며 효율을 극대화할 수 있습니다. 바로 이때 필요한 것이 전자 회로 해석기(Electronic Circuit Solver)입니다. 이 글에서는 전자 회로 해석기가 무엇인지, 주요 기능과 작동 방식, 그리고 회로 작업을 하는 모든 이에게 어떻게 혁신적인 도움이 되는지 알아보겠습니다. 1. 전자 회로 해석기란? 전자 회로 해석기는 전기 회로의 동작 원리와 특성을 분석하도록 도와주는 프로그램이나 웹사이트입니다. 이 도구는 복잡한 수식을 직접 계산하지 않아도 되게 자동으로 분석해주며, 전압, 전류 흐름, 전력 소모 등 필요한 값을 정확하게 구해줍니다. 주요 분석 항목은 다음과 같습니다: 각 부품 사이의 전압 강하 회로의 각 가지(branch)를 흐르는 전류 저항에서 소비되는 전력량 고급 해석기에서는......
Apr 01, 2026
설계 도구 & 모범 사례
전자 회로 시뮬레이터의 역할
전자 및 전기 회로를 제작하는 것은 시간도 많이 걸리고 기술적으로도 복잡하며, 비용 또한 적지 않게 듭니다. 전자 회로를 만든 후에는 디자이너가 회로의 기능을 테스트하고 필요한 조정을 해야 합니다. 실제 보드와 부품으로 회로를 만드는 대신 회로의 수학적 설명을 얻을 수 있다면 어떨까요? 이것이 바로 회로 시뮬레이션의 개념입니다. 이 글에서는 해당 주제를 살펴보고 다양한 종류의 회로 시뮬레이션에 대해 알아보겠습니다. 회로 시뮬레이션 기술의 정교함과 성능이 향상되면서 설계 단계의 생산성은 눈에 띄게 증가했습니다. 그 결과, 개발 속도만 빨라진 것이 아니라 사용자들이 손쉽게 회로를 구성하고 분석할 수 있게 되어 보다 철저한 설계가 가능해졌습니다. 개념 검증이든 회로 수정이든, 회로 시뮬레이션은 현대 PCB 설계에 있어 확고한 기반을 제공합니다. 이와 같은 방식으로 다양한 부품의 성능을 테스트하고, 회로 내에서 이를 교체하면서 검증할 수 있습니다. 어떤 종류의 전자 부품과 기호들이 시뮬레이션 가능한지......
Aug 25, 2025
설계 도구 & 모범 사례
AI가 PCB 설계를 혁신하는 방법: 종합 가이드
이제 여러분이 좋아하는 머신러닝, 최적화, 생성형 AI 알고리즘이 PCB 설계 프로그램에도 도입되고 있습니다. ChatGPT가 대중화되고 Claude, LLaMa 등 경쟁사들의 GPT 대체 기술이 개발됨에 따라, EDA 스타트업들도 PCB 설계자와 엔지니어들의 생산성을 높이기 위해 이러한 도구를 어떻게 활용할 수 있을지 주목하고 있습니다. 자동화와 AI가 다양한 산업에 영향을 미친 지금, PCB 설계도구에 AI가 접목되는 것은 시간문제였습니다. 인공지능(AI)은 인쇄회로기판(PCB) 기술을 포함한 여러 산업에 혁신을 불러일으키고 있습니다. PCB의 레이아웃 및 설계를 최적화하는 것부터, 표면 실장 제조 공정을 향상시키는 데 이르기까지, AI는 특히 효율성과 정밀성 측면에서 게임 체인저 역할을 하고 있습니다. 제조 공정에 AI를 활용하면 품질 향상, 생산 시간 단축, 비용 절감, 오류 최소화 등의 이점을 얻을 수 있습니다. AI가 회로 기판 기술을 어떻게 획기적으로 변화시키고 있는지 궁금하시다면......
Jun 30, 2025
설계 도구 & 모범 사례
LTSpice에서 전자 회로 시뮬레이션하는 방법
LTSpice는 Analog Devices에서 개발한 강력하고 무료로 사용할 수 있는 SPICE 기반 시뮬레이터입니다. 엔지니어, 취미자, 학생들 사이에서 널리 사용되며, 물리적 구현 전에 전자 회로의 동작을 분석하기 위해 회로 시뮬레이션에 활용됩니다. 이 가이드에서는 LTSpice에서 회로를 시뮬레이션하는 단계별 방법을 제공합니다. PCB와 제조에 대해 더 알고 싶다면, 저희의 최신 상세 기사를 참고하세요. 여기서는 전압 분배 바이어스 방식을 사용하는 BJT 증폭기 회로를 설계할 것입니다. 증폭기 설계 절차에 대해서는 자세히 다루지 않지만, 이 도구를 사용해 회로를 시뮬레이션하는 방법을 소개합니다. 회로는 전자공학 표준 서적에서 가져온 것으로, 증폭도를 높이거나 낮추기 위해 부품 값을 조정할 수 있습니다. LTSpice를 사용하는 이유 • 무료 및 풍부한 기능: 많은 유료 시뮬레이션 도구와 달리, LTSpice는 무료로 강력한 기능 세트를 제공합니다. • 정확한 시뮬레이션 엔진: 아날로그 및......
Jun 28, 2025
설계 도구 & 모범 사례
솔더 마스크의 기본 설계
일반적인 양면 PCB(인쇄 회로 기판)는 기판 표면부터 동박층, 솔더 마스크층, 실크스크린층의 세 층으로 구성됩니다. 이 층들은 드릴링 층에 있는 도금 관통 홀(PTH)을 통해 상단과 하단층 간의 전기적 연결을 제공합니다. 솔더 마스크의 목적 1. 수분과 다양한 화학물질 및 전해질의 침투를 방지하여 구리 도체의 산화와 부식을 막고, 전기적 성능 저하를 방지합니다. 2. 외부의 기계적 스크래치로부터 보호하여 구리 도체 간의 절연을 유지하고, 단락 회로를 예방합니다. 3. 부품 납땜 시 불필요한 납땜 연결을 막아 단락 회로를 방지합니다. 4. 납땜이 필요 없는 영역에서 패드 표면 마감 처리 (예: ENIG, HASL) 의 소모를 줄입니다. 5. 보드에 다양한 색상을 제공하여 외관을 향상시킵니다. 솔더 마스크 디자인 솔더 마스크는 모든 솔더링을 막는 것이 아닙니다. 초보 엔지니어들은 솔더 마스크 레이어에 그려진 패턴이 특정 영역을 솔더링할 수 없게 만든다고 잘못 이해할 수 있습니다. 이는 잘못된 인......
Sep 17, 2024
설계 도구 & 모범 사례
초보자가 흔히 하는 PCB 설계 실수 5가지 (그리고 이를 피하는 방법)
인쇄 회로 기판(Printed Circuit Boards, PCBs)은 현대 전자 제품의 핵심 구성 요소입니다. 스마트폰, 노트북, 자동차, 가전제품 등 거의 모든 전자 장치에 사용됩니다. PCB는 전자 부품을 연결하는 효과적인 방법으로, 신호와 전력을 소형화된 구조로 안정적으로 전달합니다. 그러나 PCB 설계는 특히 초보자에게 결코 쉬운 작업이 아닙니다. 이 글에서는 초보자들이 주로 범하는 PCB 설계 실수 5가지와 그 해결 방법에 대해 알아보겠습니다. 이러한 실수들은 신호 간섭, 열 문제, 전원 공급 문제, 심지어 부품 손상과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 실수를 피함으로써, 여러분의 PCB 설계가 기능적이고 신뢰할 수 있도록 보장할 수 있습니다. 실수 #1: 접지면(Ground Plane)을 사용하지 않음 그라운드 플레인은 PCB(인쇄 회로 기판)에 넓게 펼쳐진 구리 영역으로, 접지와 연결되어 있습니다. 이는 전자기 간섭(EMI)이 PCB의 신호에 영향을 미치는 것을 방지하는 ......
Sep 17, 2024
설계 도구 & 모범 사례
PCB 설계 규칙 마스터링 : 최적의 결과를 위한 종합 가이드
PCB 설계 규칙은 인쇄 회로 기판의 기능성, 신뢰성, 제조 가능성을 보장하는 중요한 안내입니다. PCB 설계 규칙을 준수하면 설계자는 제조 과정과 최종 제품에서 최적의 성능을 달성하고 잠재적인 문제를 최소화할 수 있습니다. 이 종합 가이드에서는 PCB 설계 규칙에대해 깊이 있게 다루며, 귀중한 통찰력과 실용적인 팁, 그리고 현실적인 예시를 제공하여 성공적인 PCB 레이아웃을 만드는 데 도움됩니다. I. PCB 설계 규칙의 중요성 이해 신호 무결성과 전자기 적합성 (EMC) 신호 무결성을 유지하고 전자기 간섭을 방지하려면, 설계자는 배선 간격과 임피던스 제어, 접지 분리와 같은 요소들을 고려해야 합니다. 적절한 배선 간격은 혼선과 소음을 줄여 구성 요소 간의 명확한 통신을 보장합니다. 임피던스 제어는 고속 설계에서 매우 중요하며, PCB 내의 배선을 통해 신호 무결성을 유지합니다. 제조 및 조립 공정 촉진 효율적인 조립 및 테스트를 위해서는 부품 배치가 매우 중요합니다. 부품 배치 및 방향에 ......
Sep 17, 2024
설계 도구 & 모범 사례
올바른 PCB 모양 선택하기
PCB의 형태를 올바르게 선택하는 것은 전자 기기의 전반적인 성능, 제조 가능성, 그리고 미관에 크게 영향을 미치는 중요한 결정입니다. 직사각형 PCB가 가장 흔하고 다용도로 사용되지만, 특정 응용 분야에서 독특한 장점을 제공하는 다양한 다른 형태들도 있습니다. 이 종합 안내에서는 다양한 PCB 형태를 탐구하고, 각 형태에 대한 예시를 제공하며, 그것들이 설계와 기능을 어떻게 최적화하는지 보여드리겠습니다. PCB 형태의 중요성을 이해하고 구체적인 예시를 고려함으로써, 귀하의 전자 시스템을 개선하기 위한 현명한 결정을 내릴 수 있을 것입니다. 직사각형 PCB : 전통적인 선택 직사각형 PCB는 검증된 신뢰할 수 있는 선택지로, 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 직사각형 형태는 단순함과 제조 용이성, 그리고 표준 공정과의 호환성을 제공합니다. 이 형태는 효율적인 부품 배치, 직관적인 신호 라우팅, 그리고 표준화된 인클로저 통합을 가능하게 합니다. 예를 들어, 고급 노트북은 내부 공간 ......
Sep 17, 2024
설계 도구 & 모범 사례
구리 트레이스 디자인 마스터링
구리 트레이스는 PCB 설계에서 전기 신호의 효율적인 흐름을 보장하는 데 없어서는 안 될 요소입니다. 전자공학 애호가, 취미 생활자, 엔지니어, 학생 또는 전문가 모두, 구리 트레이스 설계의 원리와 기술을 이해하면 PCB 프로젝트의 질을 한층 높일 수 있습니다. 오늘 JLCPCB는 여러분이 구리 트레이스 설계의 기법을 터득할 수 있도록 도와드리며, 프로젝트가 최상의 결과를 달성하도록 지원할 것입니다. 구리 트레이스 설계의 중요성 구리 트레이스는 모든 PCB의 핵심 요소로, 구성 요소 간의 신호를 전달하고 전자 기기의 기능을 가능하게 합니다. 잘 설계된 구리 트레이스 레이아웃은 신호 손실을 최소화하고, 전자기 간섭(EMI)을 줄이며, 신호 무결성을 향상시킵니다. 구리 트레이스 설계의 기법을 마스터함으로써, PCB의 전반적인 성능과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 구리 트레이스 설계에서 중요한 고려 사항 a. 트레이스 폭과 간격 트레이스 폭과 간격을 적절히 설정하는 것은 임피던스 제어, 신호 열화 방......
Sep 09, 2024
설계 도구 & 모범 사례
PCB 설계의 일반적인 문제와 해결책
PCB (Printed Circuit Board) 설계는 전자 제품 개발에서 매우 중요한 단계입니다. 설계 과정에서 회로 설계와 배선 규격과 같은 다양한 도전에 직면하게 됩니다. 이러한 일반적인 문제와 그 해결책을 이해하면 엔지니어들이 설계의 품질과 효율성을 향상시키는 데 큰 도움이 됩니다. 비합리적인 회로 배치 회로 배치는 신호 무결성과 전자파 적합성을 유지하기 위해 매우 중요합니다. 비합리적인 배치는 신호 간섭이나 전자파 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다. 해결 방안 : 1. 회로 기판의 계층 구조를 신중하게 계획하고, 고속 신호와 저속 신호를 분리하여 신호 간섭을 최소화합니다. 2. 대형 접지 루프의 형성을 방지하고 전자기 간섭을 줄이기 위해 접지면을 구분합니다. 3. 신호 라인을 가능한 한 짧게 유지하여 전송 지연과 신호 감쇠를 최소화합니다. 전원 공급 장치 노이즈 간섭 전원 공급 잡음은 회로의 성능을 저하시키거나 심지어 오작동을 유발할 수 있습니다. 해결 방안 : 1. 전원 공급 잡음을......
Aug 13, 2024
설계 도구 & 모범 사례
Altium PCB를 Gerber File로 출력하는 방법
디자인 규칙 설정 다운로드 가능한 파일 저희 고객님께서 다층 서비스용으로 로드할 수 있는 DRC 규칙 및 Stackup 파일을 제공해 주셨습니다. RUL 파일 로드 방법 JLCPCB 다층 규칙.rul Stackup 파일 로드 방법 JLCPCB 4층 Stackup.zip JLCPCB 6층 Stackup.zip 주의 : 이 파일들은 JLCPCB에 의해 완벽히 검증되거나 보증되지 않았습니다. 설계 결함이 발생하지 않도록 설계가 역량에 부합하는지 항상 검토하고 확 인해야 합니다. 수정 사항이나 오류를 발견하신 경우 support@jlcpcb.com으로 연락해 주십시오. Gerber 파일 생성 1. Altium Designer 소프트웨어에서 .PCB 설계 파일을 엽니다. 파일 -> 제작 출력 -> Gerber 파일을 선택합니다. 2. 일반 설정 일반 설정에서 정밀도를 2:5(0.01 mill 해상도)로 설정합니다. 3. 레이어 설정 기계 레이어에 명확한 아웃라인이 포함되도록 해주세요. 보드가 2층인 경......
Aug 13, 2024
설계 도구 & 모범 사례
CircuitMaker 2 PCB를 Gerber 및 Drill File 로 출력하는 방법
Gerber 및 NC Drill 설정 먼저 몇 가지 옵션을 설정해야 합니다. 일단 설정이 완료되면, CircuitMaker는 특정 프로젝트에 대한 설정을 기억하므로, 파일을 생성할 때마다 옵션을 다시 설정할 필요가 없습니다. Projects 패널에서 프로젝트 이름(.PrjPcb 파일)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 팝업 메뉴가 나타납니다. Generate Outputs를 클릭합니다. 사진 1. 출력 생성 메뉴 항목 출력 파일 생성 대화 상자에 몇몇 출력 옵션이 나열되어 있습니다. Gerber 파일을 설정하려면 구성 버튼을 클릭하세요. 사진 2. Gerber 옵션 설정 일부 옵션을 지정할 수 있는 창이 나타납니다. 일반 탭 그림 3. 일반 탭 설정 레이어 탭 필요한 레이어를 선택하세요. 예를 들면, 2층 설계의 경우 다음 레이어를 선택해야 합니다 : 1. 상단 오버레이 2. 상단 패스트 3. 상단 솔더 4. 상단 레이어 5. 하단 레이어 6. 하단 솔더 7. 하단 패스트 8. 하단 오버레이 ......
Aug 13, 2024
- 1
- 2
- 3