진동, 충격에 강한 기판 설계의 기본: 고정 방법
1 분
- 진동과 충격의 기초 지식
- 기판 고정 방법과 실전 테크닉
- 초보자를 위한 실전 조언
이번 글에서는 진동과 충격에 강한 기판을 만들기 위한 '기초 지식'과 '고정 방법'에 대해 설명합니다. 전자공작 초보자분도 이해하기 쉽도록 가능한 한 구체적인 표현으로 정리했습니다.
진동과 충격의 기초 지식

진동과 충격이 기판에 미치는 영향
진동이란 '반복되는 흔들림'을, 충격이란 '일회성의 강한 힘'을 의미합니다. 이러한 외력은 아래와 같은 문제 등을 일으키는 원인이 됩니다.
- 납땜 접합부의 피로 균열
- 부품 탈락
- 커넥터 접촉 불량
반복적인 응력에 의해 납땜 부위에 미세한 균열이 생기고, 결국 단선에 이르는 경우도 있습니다. 특히 진동은 약한 힘의 반복이라고 가볍게 여기다가 나중에 불량의 원인이 되는 경우도 있으므로 충분한 주의가 필요합니다.
공진과 고유진동수
고유진동수란 그 물체가 가진 '가장 흔들리기 쉬운' 주파수를 말합니다. 외부에서 가해지는 진동의 주파수가 이 고유진동수에 가까워지면 공진이 발생하여 진폭이 커지고, 부품과 납땜에 가해지는 부담이 급격히 증가합니다.
기판과 케이스(하우징)는 각각 서로 다른 고유진동수를 가지므로, 설계 단계에서 예상되는 진동 주파수 대역과 구조물의 고유진동수가 지나치게 겹치지 않도록 유의하는 것이 중요합니다.
기판 고정 방법과 실전 테크닉

기판 장착 방법의 선택지
기판을 케이스(하우징)에 고정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 여기서는 대표적인 방법과 그 특징을 정리합니다.
스탠드오프와 나사 고정
스탠드오프란 기판과 케이스 사이에 넣는 지지대를 말합니다. 육각 스탠드오프라고 불리는 육각형 단면의 제품이 많이 사용되며, 재질은 금속제와 수지제가 있습니다. 나사로 단단히 고정할 수 있어 강성이 높고 위치 결정도 쉬운 것이 특징입니다.
한편 나사 고정은 케이스 측의 진동이 기판으로 전달되기 쉽다는 측면도 있습니다. 따라서 필요에 따라 아래와 같은 부품을 함께 사용합니다.
- 진동 흡수재:고무 와셔, 방진 부싱 등을 사용합니다.
- 풀림 방지 부품:진동 환경에서는 나사가 풀리기 쉬우므로 나사 풀림 방지제, 스프링 와셔, 나일론 너트 등을 사용하는 것이 일반적입니다.
고무 부싱 및 실리콘 댐퍼를 이용한 아이솔레이션
고무 부싱이나 실리콘 댐퍼 같은 탄성체를 사용하면 케이스에서 기판으로 전달되는 고주파 진동을 감쇠시킬 수 있습니다. 스탠드오프와 조합하여 사용하면 '고정은 단단하게, 진동은 부드럽게 전달'하는 상태를 만들 수 있습니다.
포팅과 인캡슐레이션
포팅은 기판 전체를 수지로 “메우는” 방법이고, 인캡슐레이션은 수지로 “감싸는” 방법입니다. 두 방법 모두 아래와 같은 장점이 있습니다.
- 충격과 진동에 매우 강함
- 방수성 향상
- 필요한 부분만 밀봉하여 경량화하기 쉬움
다만 한번 수지로 굳히면 수리나 개조가 매우 어려워진다는 단점이 있습니다. 양산품이나 가혹한 사용 환경에는 유효하지만, 시제품이나 취미용 전자공작에서는 '최후의 수단'으로 고려하는 것이 좋습니다.
고정점 설계 시 포인트
- 장착 지점을 분산:기판의 한 곳에 힘이 집중되지 않도록 여러 고정점을 균형 있게 배치합니다.
- 무게중심을 고려:무거운 부품 바로 근처에 고정점을 너무 많이 배치하면 국소적인 응력이 증가할 수 있습니다. 기판 전체의 무게중심을 염두에 두고 고정 위치를 정하면 안정성을 높이기 쉽습니다.
- 절연과 접지의 양립:고무나 수지로 아이솔레이션할 때는 접지(어스)나 방열 경로가 끊기지 않았는지도 확인이 필요합니다.
초보자를 위한 실전 조언
내진동・내충격 설계라고 하면 어렵게 들릴 수 있지만, 우선 '어떻게 고정할 것인가'를 재검토하는 것만으로도 기판의 신뢰성은 크게 달라집니다. 바로 시도해 볼 수 있는 방법부터 시작해 보시기 바랍니다.
- 스탠드오프 + 고무 댐퍼 조합
- 나사 풀림 방지
지속적인 성장
PCB 참조 지정자 배치 가이드: 실크 인쇄 가독성과 조립 오류 줄이기
핵심 요약 참조 지정자(Reference Designator)는 PCB 조립, 디버깅과 유지보수에서 각 부품을 정확히 식별하는 기준입니다. 실크 인쇄의 일반적인 시작 기준은 글자 높이 0.8 mm 이상, 선폭 0.15 mm 이상입니다. 패드와 비아를 피해 솔더 마스크 위에 배치하고, 글꼴·크기·방향을 통일합니다. 고밀도 보드에서 모든 지정자를 실크에 넣기 어렵다면 별도의 조립도를 제공합니다. 출력 전 DFM으로 겹침, 누락, 중복을 검사합니다. PCB에 인쇄된 R47, C12 같은 작은 문자는 참조 지정자입니다. 이 표기는 조립자가 부품 위치를 찾고, 엔지니어가 고장 부품을 확인하며, 수리 담당자가 교체 부품을 지정하는 데 쓰입니다. 참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 PCB를 연결합니다. 표기가 일치하고 읽기 쉬우면 조립과 검사 과정에서 혼동이 줄어듭니다. 이 글에서는 표기 체계, 배치 기준, 고밀도 보드의 처리 방법과 제조 전 확인 사항을 살펴봅니다. PCB 참조 지정......
PCB 애뉼러 링(Annular Ring) 설계: 계산과 공차 분석
PCB 비아와 도금 스루홀(PTH)을 설계할 때 애뉼러 링까지 공차를 포함해 계산하고 있나요? EDA의 기본 패드 크기나 이전 설계를 그대로 사용하면 드릴 위치 편차, 레이어 정합 오차와 에칭 보정으로 실제 남는 구리 폭이 예상보다 좁아질 수 있습니다. 애뉼러 링(annular ring)은 드릴 홀 주위를 둘러싼 고리 모양의 구리 영역입니다. 도금된 홀 배럴과 각 레이어의 패드를 전기적·기계적으로 연결하므로, 크기가 부족하면 브레이크아웃이나 간헐적인 단선으로 이어질 수 있습니다. 핵심 요약 공칭 애뉼러 링 폭은 (패드 직경 - 드릴 직경) ÷ 2로 계산합니다. 실제 잔여 폭은 드릴 위치, 레이어 정합, 적층과 에칭 공차의 영향을 받습니다. IPC 합격 기준과 제조를 안정적으로 만드는 설계 목표값은 같은 개념이 아닙니다. 제조사의 최신 홀·패드 능력과 DFM 결과를 기준으로 최종 치수를 정해야 합니다. 애뉼러 링 폭을 결정하는 기본 계산 공칭 애뉼러 링 폭은 다음과 같이 계산합니다. 애뉼러 링 ......
PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드
PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다. 이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다. 핵심 요약 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다. 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다. 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다. RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다. PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택 PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 ......
STM32 CAN 통신 예제: CubeMX와 HAL로 송수신 구현하기
핵심 요약 Classic CAN과 CAN FD의 프레임 및 비트 타이밍 차이를 설명합니다. NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 CAN 트랜시버로 연결합니다. CubeMX 필터·인터럽트 설정과 HAL 기반 송수신 코드를 구현합니다. 종단저항, CANH·CANL, candump와 오류 응답을 이용한 점검 방법을 다룹니다. Nucleo-G491RE 보드와 Jetson 보드를 이용한 CAN 버스 통신 이 글에서는 STM32 CAN 통신 예제로 NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 연결하고, Classic CAN과 CAN FD의 비트 타이밍·필터·수신 인터럽트·응답 송신을 단계별로 구현합니다. 브레드보드에서 트랜시버와 종단저항, CANH·CANL 연결을 검증한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 CAN 인터페이스 PCB로 정리하면 반복 시험과 배선 점검이 쉬워집니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확......
STM32 PWM 제어 가이드: 주파수·듀티비 설정과 모터 제어 예제
핵심 요약 타이머 Prescaler와 ARR을 이용한 PWM 주파수·듀티비 계산 방법을 정리합니다. NUCLEO-G491RE에서 서보모터와 DC 모터를 PWM으로 제어합니다. 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽어 회전 방향과 RPM을 계산합니다. CubeMX 설정, HAL 코드와 VCP 출력 결과를 실제 실습 이미지로 확인합니다. Nucleo-G491RE 보드와 DC 모터/인코더를 이용한 실습 이 글에서는 STM32 PWM의 주파수·듀티비 계산 원리를 익히고, NUCLEO-G491RE의 타이머와 카운터를 이용해 서보모터·DC 모터를 구동하며 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽습니다. 브레드보드에서 모터 드라이버와 인코더 동작을 확인한 뒤 전원·신호 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 재현성을 높일 수 있습니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다. 타이머/......
STM32 ADC 사용법: 전압 측정, 인터럽트·DMA와 DAC 피드백
핵심 요약 STM32 ADC의 해상도, 샘플링과 디지털 값을 전압으로 환산하는 원리를 설명합니다. NUCLEO-F446RE에서 Polling, Interrupt, DMA 방식으로 ADC 데이터를 수집합니다. TEMT6000 조도 센서와 다중 채널 ADC 설정 및 Circular DMA 처리를 구현합니다. DAC 출력과 LED 조명 피드백을 연결해 간단한 실시간 제어를 확인합니다. 이 글에서는 STM32 ADC의 기본 원리와 전압 계산 방법을 살펴보고, NUCLEO-F446RE에서 TEMT6000의 밝기 값을 Polling·인터럽트·DMA로 읽어 DAC 기반 LED 조명 피드백까지 구현합니다. 브레드보드에서 센서와 LED 드라이버의 동작을 확인한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 같은 실험 환경을 반복하기 쉽습니다. PCB 제작시에Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다......