PCB 조립 기초 & 실무 팁
조립 프로세스, 납땜 기술, 장비 기초, 그리고 더 나은 PCBA 제조를 위한 실용적인 팁을 제공합니다.
최신 게시물
기초 & 팁
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
Oct 28, 2026
기초 & 팁
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
Oct 23, 2026
기초 & 팁
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
Oct 20, 2026
기초 & 팁
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
Oct 20, 2026
기초 & 팁
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
Oct 17, 2026
기초 & 팁
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......
Oct 17, 2026
기초 & 팁
인덕터 기호 읽는 법: 코일·코어·점 표시와 회로 예제
인덕터 기호는 코일 모양으로 표시하며 회로도에서 보통 L1, L2처럼 표기합니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)이고 전원·필터 회로에서는 µH 또는 mH를 자주 사용합니다. 코어를 나타내는 선, 가변 표시와 결합 권선의 점을 함께 읽으면 회로 역할을 파악하기 쉬워집니다. 기본 인덕터 기호. L은 부품 참조기호, H는 인덕턴스 단위입니다. 기호는 전기적 기능을 나타내므로 인덕터가 실제로 어떤 모양인지, 몇 A까지 사용할 수 있는지는 부품 데이터시트로 확인해야 합니다. 인덕터 기호 종류: 코어·화살표·탭 기호의 특징 일반적인 의미 추가 확인 코일만 표시 일반 인덕터 또는 공심 인덕터 표현 코어 생략 여부와 실제 부품 사양 코일 옆 평행선 자성 코어 표현 도면 규격과 코어 재료 코일을 가로지르는 화살표 조정 가능한 인덕턴스 조정 범위와 방법 사선 끝에 짧은 가로선 프리셋·트리머 표현 라이브러리 범례 코일 중간의 연결선 탭이 있는 권선 탭 단자와 권선비 여러 코일과 점 표시 자기적으로 결합된 권선 핀 ......
Oct 17, 2026
기초 & 팁
ESP32-S2 모듈 PCB·SMT 조립 가이드: 전원, 안테나, 생산 파일 검증
ESP32-S2 기반 모듈을 메인 PCB에 실장하면 크리스털, 플래시, RF 매칭 회로 일부를 모듈 내부 설계에 맡길 수 있습니다. 그렇더라도 전원 무결성, 안테나 배치, 캐스텔레이티드 패드, 부품 방향과 생산 파일을 검증해야 안정적인 PCBA를 얻을 수 있습니다. 이 글은 ESP32-S2-WROOM 계열을 사용한 기존 설계의 검토에 초점을 맞춥니다. 부품 수명 주기 주의: Espressif의 ESP32-S2-WROOM / WROOM-I 데이터시트는 해당 모듈을 EOL(생산 종료)로 표시합니다. 신규 프로젝트라면 먼저 대체 모듈과 공급 가능성을 확인하세요. 이 글의 핀 번호·풋프린트·안테나 조건을 다른 ESP32 모듈에 그대로 적용해서는 안 됩니다. 1. 회로도에서 전원과 부트 경로 확인 ESP32-S2-WROOM 계열은 3.3V 전원으로 설계합니다. Espressif는 외부 공급 전류 용량을 최소 0.5A로 권장합니다. Wi-Fi 송신 순간의 전류 변화로 전압이 떨어지지 않도록 레귤레이터, ......
Oct 14, 2026
기초 & 팁
LED 회로 기호 읽는 법: 애노드·캐소드, 극성, RGB와 PCB 실장
LED(발광 다이오드)는 회로도에서 일반 다이오드 기호에 바깥쪽을 향한 빛 화살표 두 개를 더해 표현합니다. 화살표는 전류 방향이 아니라 빛의 방출을 뜻합니다. 회로를 읽을 때는 기호의 애노드(A)와 캐소드(K), 직렬 저항 또는 정전류 구동 회로, 실제 부품의 극성 표시를 함께 확인하세요. 캐소드 쪽은 기호의 세로선으로 표시되고, 두 화살표는 외부로 나가는 빛을 나타냅니다. LED 기호의 세 부분 표시 의미 설계 시 확인할 점 애노드(A) 순방향 전류가 들어가는 단자 연결된 전원의 전위와 구동 회로 캐소드(K) 순방향 전류가 나오는 단자 기호의 세로선과 PCB 패드 극성 바깥쪽 화살표 발광 전류 방향과 혼동하지 않기 순방향 구동에서는 애노드 전위가 캐소드보다 높아야 하지만 애노드가 항상 전원 레일, 캐소드가 항상 GND에 직접 연결되는 것은 아닙니다. LED 앞뒤에 저항이나 스위치가 올 수 있습니다. 기호를 회전하거나 좌우로 뒤집어 그려도 전기적 극성은 A·K 단자와 연결선을 따라 판단합니다......
Oct 14, 2026
기초 & 팁
저항 기호 읽는 법: ANSI·IEC 표기부터 가변저항과 회로도 해석까지
저항은 전압과 전류의 관계를 정하고, 신호를 분압하거나 특정 부품의 동작 조건을 설정하는 기본 소자입니다. 회로도에서 저항 기호를 읽을 때는 모양뿐 아니라 참조기호, 저항값, 허용오차, 전력 정격, 실제 풋프린트까지 함께 확인해야 합니다. 저항 계열 부품은 용도에 따라 서로 다른 기호를 사용합니다. 가장 기본적인 저항 기호 고정 저항은 도면 규격과 라이브러리에 따라 지그재그 선 또는 직사각형으로 표시됩니다. 두 기호 모두 고정 저항을 나타내며, 회로의 두 단자 사이에 같은 방식으로 연결됩니다. 표기 모양만 보고 저항값이나 전력 정격을 알 수는 없습니다. 프로젝트의 표준에 맞춰 기호를 일관되게 사용하세요. 도면 표시 뜻 확인할 정보 R1, R2 등 부품 참조기호 BOM 및 PCB 위치와 연결 1kΩ, 10kΩ 등 공칭 저항값 허용오차와 온도 특성 4k7, 2R2 소수점 대신 단위를 넣은 표기 4.7kΩ, 2.2Ω로 해석 0R 0Ω 점퍼 저항 전류·전력 정격과 패키지 확인 가변저항·서미스터·광저항......
Oct 14, 2026
기초 & 팁
릴레이 회로 기호 읽는 법: 코일·COM·NO·NC와 PCB 설계
릴레이 기호는 하나의 부품 안에 있는 제어 측 코일과 부하 측 접점을 회로도에 표현합니다. 코일에 전원이 들어왔을 때 COM이 어느 접점에 연결되는지를 읽으면 회로 동작을 이해할 수 있습니다. 그러나 회로 기호의 간격만으로 안전 절연이나 정격을 보증할 수는 없습니다. 실제 릴레이의 데이터시트와 PCB 절연 설계가 함께 필요합니다. 릴레이 기호는 무엇을 나타내나요? 일반적인 전자기 릴레이는 코일 전류로 자계를 만들어 접점을 움직입니다. 회로도에는 코일과 접점이 멀리 떨어져 그려질 수도 있지만 같은 참조기호(K1 또는 RL1 등)로 연결됩니다. 접점 쪽의 COM은 공통 단자, NO는 평상시 열린 접점, NC는 평상시 닫힌 접점입니다. ‘평상시’란 일반적으로 코일이 여자되지 않은 상태를 뜻합니다. 코일과 접점은 회로도에서 분리해 배치할 수 있습니다. 표시 뜻 코일 비여자 상태 코일 릴레이 구동 입력 전류가 흐르지 않음 COM 전환 접점의 공통 단자 NC와 연결되는 SPDT가 일반적 NO Normal......
Oct 14, 2026
기초 & 팁
다이오드 회로 기호 읽는 법: 애노드·캐소드와 종류별 표시
회로도에서 다이오드 기호를 읽을 때 가장 먼저 볼 부분은 캐소드 쪽의 선입니다. 기호의 방향을 실제 부품의 띠 표시와 연결하면 극성 오류를 줄일 수 있습니다. 이 글에서는 일반 다이오드, 제너, 쇼트키, LED, 포토다이오드의 기호와 회로 적용 예시를 살펴봅니다. 다이오드 기호 빠른 비교 기본 다이오드 기호에서 캐소드 선과 빛의 방향 표시 등이 달라집니다. SCR·DIAC·TRIAC은 관련 반도체 스위치로 별도로 구분합니다. 소자 회로 기호의 단서 주요 용도 일반 PN 다이오드 캐소드 쪽에 곧은 선 정류, 역극성 보호 제너 다이오드 캐소드 선 양끝이 꺾인 형태 기준 전압, 전압 제한 쇼트키 다이오드 캐소드 선에 특유의 굽은 표시 낮은 순방향 전압 강하가 필요한 회로 LED 기호 밖으로 향하는 두 화살표 발광 표시 포토다이오드 기호 안으로 향하는 두 화살표 빛 감지 바랙터 다이오드 커패시터 판을 결합한 표시 전압 제어 가변 용량 기호의 세부 형태는 도면 규격이나 EDA 라이브러리에 따라 다를 수......
Oct 13, 2026
기초 & 팁
논리 게이트 기호 완벽 가이드: 진리표와 ANSI·IEC 비교
참고 자료 논리 게이트 기호 PDF 무료 다운로드 기본 논리 게이트, 표준 기호, 진리표, 부울식과 74xx·4000 시리즈 IC 정보를 한 장의 참고표로 정리했습니다. 디지털 회로도에서 논리 게이트 기호는 부울 연산과 신호 처리 방식을 나타냅니다. 작은 반전 버블 하나를 놓치면 출력 논리가 바뀌어 디버깅과 보드 재작업으로 이어질 수 있습니다. 이 글에서는 일곱 가지 기본 게이트의 ANSI/IEEE 및 IEC 기호, 진리표와 부울식, 반전 버블 읽는 법, 대표 74xx·4000 시리즈 IC와 PCB 풋프린트 연결을 설명합니다. 논리 게이트 기호 빠른 참조 게이트 ANSI/IEEE 형태 IEC 기호 부울식 출력이 HIGH인 조건 AND D형 & Y=A·B 모든 입력 HIGH OR 곡선형 ≥1 Y=A+B 하나 이상의 입력 HIGH NOT 삼각형+버블 1 Y=A′ 입력이 LOW NAND AND+출력 버블 &+반전 Y=(A·B)′ 하나 이상의 입력 LOW NOR OR+출력 버블 ≥1+반전 Y=(A+B......
Sep 22, 2026
기초 & 팁
전원 기호 총정리: DC·AC·배터리·접지 회로도 기호
참고 자료 전원 공급 장치 기호 요약 PDF 다운로드 회로도를 읽을 때는 DC·AC 전원, 배터리, 전압원·전류원과 여러 접지 기호를 정확히 구분해야 합니다. 비슷해 보이는 기호라도 전기적 기능과 연결할 네트가 다르며, 잘못 해석하면 극성 오류, 의도하지 않은 접지 연결과 EMC 문제로 이어질 수 있습니다. 핵심 요약 원은 독립 전원, 마름모는 다른 전압이나 전류에 의해 결정되는 종속 전원을 나타냅니다. 배터리 기호에서 긴 선은 양극, 짧은 선은 음극입니다. 보호 접지, 섀시 접지와 신호 GND는 서로 바꾸어 사용하면 안 됩니다. EDA에서는 기호 모양뿐 아니라 핀 번호와 네트 이름이 실제 연결을 결정합니다. 전원 기호 빠른 비교표 기호 형태 명칭 의미 대표 참고 규격 +/−가 있는 원 DC 전압원 고정된 직류 전위차 IEC 60617, ANSI/IEEE 315 사인파가 있는 원 AC 전원 교류 전압원 IEC 60617, ANSI/IEEE 315 화살표가 있는 원 독립 전류원 지정 방향의 일정......
Sep 10, 2026
기초 & 팁
접지 기호 종류와 의미: 보호 접지, 섀시 접지, 신호 접지 비교
핵심 요약 접지 기호 요약표 PDF 다운로드 여섯 가지 접지 표기와 관련 규격 번호를 한 페이지에서 확인할 수 있습니다. IEC 60417의 네 가지 기호: 5017은 대지 접지, 5018은 기능 접지, 5019는 보호 접지, 5020은 프레임 또는 섀시 연결을 나타냅니다. 보호 접지는 안전과 관련됩니다. IEC 60417-5019는 보호 도체 연결을 식별하며 안전을 위한 보호 본딩에 사용합니다. 신호 접지는 다른 표기 체계를 사용합니다. IEEE Std 315의 공통 연결 기호와 식별 표기를 통해 회로의 기준점을 나타낼 수 있습니다. 섀시는 대지와 같지 않을 수 있습니다. 섀시 또는 프레임의 전위는 대지와 다를 수 있으므로 섀시 기호만 보고 대지에 접속되어 있다고 판단해서는 안 됩니다. 접지 기호는 회로도에서 자주 보이기 때문에 모두 같은 뜻이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 각 기호가 나타내는 연결의 목적은 다릅니다. 대지 접지, 보호 접지, 섀시 접지, 신호 접지를 혼동하면 접지 루프, 전......
Sep 03, 2026
기초 & 팁
IGBT 기호 읽는 법: 단자, 다이오드와 MOSFET 기호 비교
핵심 요약 단자부터 확인합니다. IGBT의 주요 단자는 게이트(G), 컬렉터(C), 이미터(E)입니다. 기호의 종류를 구별합니다. N채널과 P채널 IGBT 기호를 비교하면 극성에 따른 표기 차이를 이해할 수 있습니다. 하나의 도형만 기준으로 판단하지 않습니다. IEC 계열과 ANSI/IEEE 계열의 도면은 같은 소자를 서로 다른 형태로 나타내기도 합니다. 다이오드는 별도로 확인합니다. 역병렬 프리휠링 다이오드는 도면의 표기 방식과 용도에 따라 IGBT와 함께 표시되거나 별도 부품으로 표시됩니다. 게이트 드라이버를 연결하기 전에 핀 배열을 확인합니다. 회로 기호와 실제 패키지의 핀 순서가 같다고 가정하지 말고 제조사 데이터시트를 확인해야 합니다. IGBT 기호는 전력용 MOSFET 기호와 비슷해 처음 보면 혼동하기 쉽습니다. 모터용 전력 변환 회로에서 IGBT를 MOSFET으로 잘못 식별하면 게이트 구동 회로나 소자의 단자를 잘못 연결할 수 있습니다. IEC 및 ANSI 계열의 표기 관행, 데이......
Sep 03, 2026
기초 & 팁
전자 솔더링에 가장 적합한 플럭스는? 빠른 선택 가이드
전자 제품 실장에서 신뢰성 있는 솔더 접합을 확보하는 데 있어, 최적의 솔더링 플럭스를 선택하는 것은 매우 중요하지만 종종 간과되는 요소입니다. 업계 조사에 따르면 솔더링 불량의 3분의 1 이상, 약 35%가 부적절한 플럭스 선택이나 잘못된 적용 방식에서 비롯되는 것으로 나타났습니다. PCB 프로토타이핑 과정에서 수작업 솔더링을 하든, 대량 생산 SMT(표면 실장 기술) 라인을 운영하든, 플럭스의 화학적 특성, 활성 수준, 분류 체계를 명확히 이해하는 것은 일관되게 높은 품질의 결과를 얻기 위해 필수적입니다. 적합한 플럭스를 선택하면 습윤성과 접합 신뢰성이 향상될 뿐만 아니라, 재작업, 잔류물 관련 불량, 장기적인 신뢰성 위험도 줄일 수 있습니다. FR-4 PCB에서 플럭스를 사용했을 때의 적절한 습윤과 플럭스를 사용하지 않았을 때의 산화 현상을 비교한 현미경 이미지입니다. 전자 솔더링에 가장 적합한 플럭스는 무엇인가? 모든 전자 솔더링에 적용되는 단 하나의 "최적의" 플럭스는 존재하지 않습니......
Aug 20, 2026
기초 & 팁
PCB vs PCBA: 반드시 알아야 할 핵심 차이점
PCB(인쇄회로기판, Printed Circuit Board)와 PCBA(인쇄회로기판 조립체, Printed Circuit Board Assembly)의 차이를 이해하는 것은 전자 설계나 제조에 관여하는 모든 사람에게 기본이 되는 지식입니다. PCB와 PCBA는 전자 제품 개발의 서로 다른 두 단계를 나타냅니다. 전자는 베어보드(Bare Board)를 의미하고, 후자는 완전히 실장되어 작동하는 회로를 의미합니다. 본 가이드에서는 PCB와 PCBA의 주요 차이점을 살펴보고, 각각이 어떻게 제작되는지 알아보며, 이 둘이 왜 현대 전자 기기의 성능과 신뢰성에 필수적인지 설명해 드립니다. PCB란 무엇인가? PCB(인쇄회로기판)는 절연 재료로 만들어진 단단하거나 유연한 기판으로, 그 위에 전도성 구리 트랙 패턴이 인쇄되거나 에칭되어 있습니다. PCB는 전자 부품을 실장하기 위한 물리적 플랫폼 역할을 하며, 부품 간의 전기적 연결을 제공합니다. 부품이 솔더링되기 전 상태를 "베어보드(bare board......
Aug 20, 2026
기초 & 팁
PCB 실장에 필요한 파일: 체크리스트
PCB 설계는 EDA 소프트웨어상에서는 완벽해 보일 수 있습니다. 트레이스가 올바르게 라우팅되고, 부품이 정확하게 배치되었으며, 시뮬레이션도 통과했을 것입니다. 하지만 이렇게 완성된 설계는 여전히 디지털 상의 개념일 뿐입니다. 가장 중요한 단계는 이 디지털 파일 세트를 SMT 실장(Surface Mount Technology Assembly)을 통해 실제로 작동하는 물리적인 기판으로 구현하는 것입니다. 내보낸 PCB 파일에 단 하나의 오류만 있어도, 즉 부품 풋프린트 불일치, 잘못된 회전, 솔더 페이스트 레이어 누락 등이 있으면 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제는 자동화된 SMT 라인을 멈추게 하거나, 비용이 큰 수작업 재작업을 유발하거나, 심지어 작동하지 않는 기판 전체를 만들어낼 수 있습니다. 본 기술 가이드는 빠르고 비용 효율적이며 성공적인 SMT 실장에 필요한 정확한 PCB 파일 패키지를 준비하는 방법을, 필수 구성 요소별로 단계별로 안내해 드립니다. 입력하는 데이터의 정......
Aug 20, 2026
기초 & 팁
PCB 및 SMT 실장의 피듀셜 마크: 정밀도와 설계 규칙 완벽 가이드
최신 인쇄회로기판(PCB)은 0.4mm 피치 BGA(Ball Grid Array), 0201 크기의 수동소자, 미세 피치 QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지와 같은 고밀도 부품을 통합하는 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 이러한 첨단 제조 환경에서는 마이크로미터 단위의 실장 정밀도를 확보하는 것이 매우 중요합니다. 자동화 제조 공정에서 중요한 과제 중 하나는 시간당 수천 개의 부품을 처리하는 픽앤플레이스(Pick-and-Place) 장비가 PCB의 위치를 정확하게 인식하는 방법입니다. 컨베이어 시스템 위의 기판은 이론적으로 완벽한 위치에 놓이는 경우가 없으며, 미세한 수평 이동, 수직 이동, 회전 틀어짐과 같은 물리적 오차가 항상 존재합니다. 미세 피치 부품의 경우 단 0.1mm의 오차만으로도 실장 불량이 발생할 수 있습니다. 피듀셜 마크(Fiducial Marks)는 SMT 실장에서 이러한 문제를 해결하는 효과적인 방법을 제공합니다. 이 정밀한 구리 원형 마크는 비전 시스템의 "G......
Aug 20, 2026
기초 & 팁
PCB 조립을 위한 DFM 및 DFA 가이드라인: 오류 방지 및 제조성 향상 설계 규칙
제조성 설계(DFM)는 제품을 제조하기 쉽게 설계하는 핵심적인 실무 방법론입니다. 전자 분야에서는 EDA 소프트웨어 속 이론적인 회로도와, 실제로 생산 가능하고 신뢰성 있는 PCBA를 이어 주는 다리 역할을 합니다. 설계 초기 단계부터 DFM 원칙을 반영하는 것이 값비싼 생산 중단, 답답한 기판 재설계, 치명적인 조립 불량을 막는 가장 효과적인 방법입니다. DFM을 설계자와 제조 장비 사이의 대화라고 생각해 보십시오. DFM 규칙을 지키면 PCB 설계가 제조 및 조립 장비의 "언어로 말하게" 됩니다. 다행히 JLCPCB 같은 최신 PCB 제조·조립 파트너는 고급 자동화 도구로 이 과정을 한결 수월하게 만들어 줍니다. JLCPCB의 무료 즉시 DFM 분석 도구는 PCB/PCBA 주문을 넣기 전에 설계 파일에서 잠재적 문제를 자동으로 점검해 줍니다. 조립 가능한 PCB 설계를 보장하는 핵심 제조성 설계(DFM) 규칙 제조성 설계(DFM)의 첫 번째 영역은 베어 PCB를 다루지만, 여기서 내리는 모......
Aug 19, 2026
기초 & 팁
다섯 가지 핵심 단계로 첫 커스텀 PCBA 성공적으로 제작하기
아무것도 실장되지 않은 인쇄회로기판(PCB)에서 부품이 모두 실장된 PCBA로 넘어가는 것은 모든 전자 프로젝트에서 중요한 이정표입니다. 이론적인 설계가 실제로 동작하는 하드웨어가 되는 지점이기 때문입니다. 본 글에서는 첫 커스텀 PCBA를 제작하고 주문하기까지의 가장 중요한 다섯 단계를 살펴보겠습니다. 전체 과정을 단계별로 나누어, 성공적인 결과에 이르실 수 있도록 안내해 드리겠습니다. JLCPCB처럼 제조와 조립을 통합 제공하는 업체를 활용하시면 PCB 제조부터 최종 PCB 조립까지 물류가 간소화되고 출시 기간도 단축됩니다. 전체 흐름을 한눈에 파악하실 수 있도록, 앞으로 자세히 다룰 다섯 단계를 먼저 정리해 드립니다. 1. 설계 확정 및 파일 생성: 필수 파일인 거버, BOM, CPL(부품 배치 목록) 준비하기. 2. 부품 조달 전략: 일괄 위임형 턴키 PCB 조립과 고객 지급형(위탁) PCB 조립 중 선택하기. 3. DFM 검토 및 견적: 설계의 제조 가능성을 검증하고 즉시 견적 받기.......
Aug 19, 2026
기초 & 팁
PCB와 PCBA: 무엇이 다르며 프로젝트에 맞는 서비스는 어떻게 고를 것인가
전자 업계에서는 PCB와 PCBA를 서로 혼동하는 경우가 잦지만, 두 용어는 하드웨어 생산 과정에서 서로 다른 단계를 가리킵니다. 엔지니어와 제품 설계자는 아무것도 실장되지 않은 인쇄회로기판(PCB)과 조립이 완료된 인쇄회로기판 조립체(PCBA)의 의미를 명확히 구분하셔야 합니다. 정리하면 이렇습니다. PCB는 동박만 식각되어 있고 부품은 하나도 없는 빈 기판입니다. PCBA는 조립이 완료되어 시험과 출하가 가능한 기판입니다. 이 구분은 생각보다 훨씬 중요합니다. PCB만 조달할 것인지 PCBA 전체를 조달할 것인지에 따라 적층 구조 선택, 부품 수급 가능성, 시험 범위와 원가 산정, 물류와 수율까지 작업 흐름의 모든 요소가 달라집니다. 계획 없이 진행하면 비용이 커집니다. 작업대에서 E-테스트를 통과한 기판이 조립 라인에서는 불합격할 수 있으며, 부적절한 랜드 패턴, 열 관리, 부품 조달처 차이가 원인이 될 수 있습니다. 좋은 PCBA 파트너는 설계 문제를 초기에 찾아내고 대안과 개선안을 제......
Aug 19, 2026
기초 & 팁
JLCPCB PCB 조립 공정 종합 가이드: 효율적이고 신뢰할 수 있는 PCB 제조
작동하는 회로 기판을 만드는 가장 중요한 요소 중 하나는 조립 기술과 공정입니다. 이 단계는 최종 생산된 기기의 품질을 보장하기 위해 제어되고 신중하게 실행되어야 합니다. JLCPCB는 엔지니어와 기업의 시간을 절약하여 경로를 단축시키는 역량을 기반으로 기판의 각 부품을 배치 위치에 납땜하는 전체 단계를 담당하는 PCB 조립 서비스를 제공합니다. PCB 조립 공정은 PCB 제조 직후에 이루어지며, 부품의 노출된 패드에 필요한 양의 솔더 페이스트를 스위핑한 다음 회로 조립을 완료하기 위한 다음 단계인 리플로우를 위해 부품을 배치합니다. 저희는 PCB 제조에 관한 종합 가이드를 제공했으며, 여기서 확인하실 수 있습니다. JLCPCB의 PCB 조립: JLCPCB PCB 조립 서비스는 고객의 전자 제조 요구를 충족시키는 신뢰할 수 있고 효율적인 옵션입니다. 합리적인 가격에 고품질 조립을 제공함으로써 이 PCBA 서비스는 모든 엔지니어의 선택 목록 상위에 있습니다. 더 많은 조립 보증은 회로 기판의 더......
Aug 19, 2026
기초 & 팁
프로토보드의 종류 알아보기: 납땜식과 무납땜식 비교
프로토보드는 회로 시제품 제작과 실험을 위한 기반을 제공한다는 점에서 전자공학 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다. 프로토보드에는 크게 두 가지 종류가 있습니다. 납땜식 프로토보드와 무납땜식 프로토보드입니다. 각각은 고유한 장점과 고려 사항을 지니고 있습니다. 본 글에서는 이 두 가지 프로토보드의 차이점, 각각의 특징, 그리고 가장 적합한 용도를 살펴보겠습니다. 선택 가능한 옵션을 이해하시면 회로 시제품 제작에 필요한 판단을 근거 있게 내리실 수 있습니다. 납땜식 프로토보드: 납땜식 프로토보드는 이름 그대로 부품을 연결하는 데 납땜이 필요합니다. 일반적으로 미리 타공된 홀이나 패드가 배열되어 있어 그 위에 부품을 납땜하는 방식입니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다. 장점: 내구성과 안정성: 납땜 접합은 견고하며 움직임이나 진동에 강한 것으로 알려져 있습니다. 영구적인 회로 설계: 납땜식 프로토보드는 장기적인 안정성과 신뢰성이 요구되는 회로를 구성하는 데 이상적입니다. 고주파 응용에 적합: ......
Aug 19, 2026
기초 & 팁
저항 색띠 읽는 법: 4·5·6밴드 저항값 계산 가이드
4밴드 저항 색띠 읽는 법 4밴드 저항 색띠는 전자 부품의 저항값을 표시하는 가장 일반적인 방식 중 하나입니다. 저항 값 읽는 법을 익히면 엔지니어와 메이커는 저항 색띠 계산기를 사용하지 않고도 색상만으로 저항값을 빠르게 확인할 수 있습니다. 표준 4밴드 저항에서 각 색띠는 다음 의미를 가집니다. 첫 번째 밴드(숫자 1): 첫 번째 유효 숫자 두 번째 밴드(숫자 2): 두 번째 유효 숫자 세 번째 밴드(승수): 앞의 두 숫자에 곱할 배수 네 번째 밴드(허용 오차): 공칭 저항값에서 허용되는 편차 4밴드 저항값 계산 순서 준비: 색띠 사이의 간격이 가장 넓은 쪽 또는 금색·은색 밴드가 오른쪽에 오도록 저항을 잡고 왼쪽에서 오른쪽으로 읽습니다. 첫 번째와 두 번째 밴드: 색상표에서 각 색에 해당하는 두 숫자를 확인합니다. 세 번째 밴드: 앞의 두 숫자에 곱할 배수 또는 추가할 0의 개수를 확인합니다. 네 번째 밴드: 저항의 정밀도를 나타내는 허용 오차를 확인합니다. 예를 들어 금색은 ±5%입니다.......
Aug 06, 2026
기초 & 팁
PCBA란? PCB 조립 공정, SMT·THT 방식 및 품질 검사
전자 기기에 대한 수요가 계속 증가하면서 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)과 PCB 공정을 이해하는 일이 더욱 중요해지고 있습니다. 이 종합 가이드에서는 PCBA 공정, PCB 조립 유형, 관련 기술과 실무 팁을 자세히 살펴봅니다. 또한 전자 분야에서 PCBA가 의미하는 바를 설명하여 이 핵심 제조 단계를 충분히 이해할 수 있도록 안내합니다. PCBA란 무엇인가요? PCBA는 Printed Circuit Board Assembly의 약자로, 인쇄 회로 기판 조립을 의미합니다. 전자 부품을 인쇄 회로 기판(PCB)에 납땜하여 작동 가능한 회로를 만드는 공정과 그 결과물을 가리킵니다. PCB는 전자 기기의 기반으로서 부품을 지지하고 부품 사이의 연결을 제공합니다. 부품을 기판에 납땜하는 조립 공정이 완료된 기판을 PCBA라고 합니다. 함께 읽기: PCB와 PCBA의 차이 및 프로젝트에 적합한 서비스 선택 방법 PCB 조립 유형 PCB 조립에는 요구 사항, 예산 및 복잡도에 따라 선택할 수 있는 여러......
Jul 24, 2026
기초 & 팁
직류와 교류의 차이: AC·DC 원리, 변환 및 활용
전류는 크게 교류(AC)와 직류(DC) 두 형태로 흐릅니다. 교류는 주기적으로 방향이 바뀌고, 직류는 한 방향으로 일정하게 흐릅니다. 교류는 산업 및 주거용 전력망에 사용되며, 직류는 배터리, 전기차 및 대부분의 현대 소비자 전자기기에 사용됩니다. 직류와 교류의 차이를 이해하는 것은 전원공급장치를 설계하거나 전자 부품을 선택하거나 인쇄회로기판(PCB)을 레이아웃할 때 중요합니다. 이 가이드에서는 AC와 DC의 전류 흐름, 전압 특성, 파형, 전력 전송, 실제 적용 분야, 장단점 및 변환 방식을 엔지니어링 관점에서 비교합니다. 직류와 교류의 핵심 차이 이러한 특성을 이해하면 더 적절한 회로 설계 결정을 내릴 수 있습니다. 특징 교류(AC) 직류(DC) 전류 방향 주기적으로 반전됨 한 방향으로만 흐름 일반적인 파형 정현파, 구형파, 삼각파 일정한 평탄 파형, 맥동 파형 주파수 50 Hz 또는 60 Hz 0 Hz 전압 변환 변압기로 쉽게 승압 또는 강압 가능 DC-DC 스위칭 컨버터 필요 장거리 전......
Jul 15, 2026
기초 & 팁
BGA 팬아웃 라우팅 설계 가이드
BGA 팬아웃 라우팅 설계 가이드 칩 하단에 자리한 수십에서 수백 개의 솔더볼을 보드 외부로 인출하는 이스케이프 라우팅은, 라우팅을 시작하기 전 부품과 층수를 선정하는 단계에서 성패의 상당 부분이 결정됩니다. 핵심 요약 라우팅 가능 여부는 작업을 시작하기 전, 부품과 층수를 선정하는 단계에서 절반 이상 결정됩니다. 가장 먼저 산출할 값은 볼 사이 간극으로, 피치에서 패드 지름을 빼면 구할 수 있으며 한 층에서 인출 가능한 열 수가 이 값으로 결정됩니다. 이 간극에 따라 도그본과 Via-in-Pad 중 하나가 결정되며, 1.0~0.8mm는 도그본, 0.5mm 이하는 충전·도금한 Via-in-Pad를 적용합니다. 층수와 적층은 이 단계에서 결정되며, 이때 리턴 패스와 적층 대칭을 함께 확보해야 합니다. 마지막으로 제조사의 공정 능력을 기준으로 검증합니다. DRC는 입력된 규칙만 검사하기 때문입니다. 목차 안쪽 볼은 갇혀 있다 볼 사이 간극부터 계산한다 도그본 팬아웃 Via-in-Pad와 비아 충전......
Jun 23, 2026
기초 & 팁
SMD LED 극성 가이드: 올바른 방향 식별 방법
SMD LED 극성 식별 방법, 표시, 그리고 올바른 방향 이해하기 표면실장형 LED 부품은 전자 설계 전반에서 매우 널리 사용되며, 단순한 전원 표시등부터 복잡한 조명 어레이까지 다양한 역할을 수행합니다. 하지만 일반 저항과 달리 LED는 극성을 가진 다이오드입니다. 따라서 SMD LED의 극성을 정확히 식별하는 것은 프로토타입 디버깅은 물론 대량 PCB 조립에서도 매우 중요합니다. LED를 반대로 장착하면 빛이 출력되지 않을 뿐만 아니라 회로 경로가 끊어질 수 있으며, 역전압이 LED의 최대 정격을 초과할 경우 다이오드 자체가 손상될 수도 있습니다. 이 가이드에서는 물리적 마킹, 멀티미터 측정, PCB 풋프린트 표시, 그리고 업계 모범 사례를 활용하여 SMD LED 극성을 식별하는 방법을 설명합니다. 그림: PCB에서 정상적으로 점등되는 SMD LED와 반대로 장착되어 동작하지 않는 SMD LED 비교 SMD LED 극성이란? LED는 전류가 한 방향으로만 흐를 수 있도록 하는 반도체 PN......
May 15, 2026
기초 & 팁
관통홀 기술의 미래 동향
관통 기술은 수십 년 동안 전자 부품 조립의 핵심이 되어 왔습니다. 그 신뢰성, 내구성 및 사용의 용이성 덕분에 다양한 산업에서 선호되는 선택이 되었습니다. 전자 산업이 계속 발전하면서 관통 기술도 PCB 설계와 조립의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 적응하고 있습니다. 이 기사에서는 관통 부품에 대한 광범위한 검토뿐만 아니라, 그 유형, 제조 공정 및 산업적 용도에 대해 심도 있게 다룰 것입니다. 또한 관통 기술의 미래, 즉 새로운 발전, 혁신 및 향후 PCB 설계 및 생산에 영향을 미칠 트렌드에 대해서도 탐구할 것입니다. 관통형 부품 이해하기 관통형 부품은 인쇄 회로 기판(PCB)에 사전에 뚫린 구멍에 삽입되고 반대쪽에서 납땜되어 전기적 연결을 형성하는 전자 부품입니다. 이러한 부품은 기계적 안정성과 강력한 전기 연결을 제공하여 내구성과 신뢰성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다. 관통형 부품의 종류 관통형 기술은 다양한 부품을 포함합니다. 여기에는 저항, 커패시터, 다이오드, 트랜지스터, ......
Mar 31, 2026
기초 & 팁
PCBA 가이드 : 전자 매니아를 위한 프로세스, 유형 및 기술
전자기기 수요가 지속적으로 증가함에 따라 인쇄회로기판 조립(Printed Circuit Board Assembly - PCBA)의 복잡성을 이해하는 것이 갈수록 중요해지고 있습니다. 이 포괄적인 가이드는 PCBA 프로세스, PCB 조립의 다양한 유형 및 기술과 요령에 대해 심도 있게 다룰 것입니다. 또한, PCBA가 전자기기에서 갖는 의미를 탐구하여 이 중요한 구성 요소에 대한 철저한 이해를 도울 것입니다. 전자기기에서 PCBA는 무엇을 의미하나요? PCBA는 Printed Circuit Board Assembly의 약자입니다. 이는 전자 부품을 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board - PCB)에 납땜(Soldering)하여 기능적 회로를 완성하는 과정을 의미합니다. PCB는 전자기기의 핵심적인 기반 역할을 하며, 부품들을 위한 견고한 기초를 제공하고 이들 간의 전기적 연결을 촉진합니다. 조립 과정은 부품들을 기판에 납땜하는 것을 포함하며, 이 완성된 조립체를 PCBA라고 합......
Mar 31, 2026
- 1
- 2
- 3
- 4