PCB 레이아웃 가이드, 배선 전략 & 기법
PCB 배선 기법, 스택업 설계, 설계 규칙 등 레이아웃의 핵심 요소를 익혀보세요.제조 가능성과 고성능을 모두 만족하는 PCB를 위한 실무 중심의 레이아웃 방법을 안내합니다.
최신 게시물
고속 레이아웃
Microstrip vs Stripline: RF PCB 전송선로와 50Ω 임피던스 설계
RF PCB나 고속 신호 PCB에서 “50 Ω 선폭”을 정할 때 표면 배선인지 내부 배선인지부터 구분해야 합니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline)은 기준면과 유전체 구조가 달라 같은 선폭에서도 임피던스가 달라집니다. 이 글은 두 전송선로의 차이, 스택업 확인 순서, 실무에서 자주 생기는 오류를 정리합니다. Microstrip과 Stripline은 무엇이 다른가? 개념도: Microstrip은 외층 신호선과 기준면, Stripline은 내층 신호선과 두 기준면으로 구성됩니다. 항목 Microstrip Stripline 신호층 PCB 외층 PCB 내층 기준면 인접한 연속 기준면 1개 위·아래의 연속 기준면 2개 전계 일부가 공기 또는 솔더마스크 쪽에 분포 대부분 기판 유전체 내부에 분포 설계상 이점 커넥터·부품으로 접근하기 쉽고 프로빙이 편리 외부 환경에 덜 노출되고 층 사이 차폐에 유리 주요 검토 솔더마스크, 인접 금속, 커넥터 전이 추가 층·비아 전이, 적층......
Oct 28, 2026
고속 레이아웃
고속 PCB 배선 가이드: 임피던스, 차동쌍, 리턴 경로 설계
핵심 요약 1. 클록 주파수보다 상승 시간을 기준으로 판단합니다. 원문이 인용한 IPC-2251 기준에서는 배선 길이와 신호 상승 시간을 비교합니다. 100 MHz 미만의 신호라도 에지가 빠르면 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 2. 배선 전에 스택업을 정합니다. 고속 신호에는 끊김 없는 기준면이 필요합니다. 임피던스는 제조업체의 실제 적층 데이터를 바탕으로 계산합니다. 원문에 제시된 JLCPCB의 임피던스 공차는 ±10%입니다. 3. 중요 신호망부터 배선합니다. 클록, 차동쌍, DDR 메모리 버스를 먼저 배선한 뒤 RF 및 아날로그 기준 신호를 처리합니다. 저속 GPIO와 제어 신호는 나중에 배선합니다. 4. 리턴 경로를 유지하고 3W 규칙을 검토합니다. 분할된 기준면이나 빈 영역을 가로지르지 않고, 인접 신호 사이를 배선 폭의 3배 이상 띄우는 것을 시작 기준으로 삼습니다. 층을 바꿀 때는 그라운드 스티칭 비아로 리턴 경로를 연결합니다. 5. 차동쌍의 대칭성을 유지합니다. 두 배선의 간격......
Sep 30, 2026
레이아웃 가이드
PCB 부품 배치 가이드: 기능 구역·전원·신호·DFM 원칙
핵심 정리 부품 배치는 라우팅 전에 기능 구역, 기계 제약과 전원·신호 흐름을 정의하는 작업입니다. 커넥터와 고정 홀을 먼저 정하고, 관련 부품과 디커플링 커패시터를 가까이 배치합니다. 열, 절연 거리, 조립 방향과 DFM까지 확인한 뒤 배치를 고정해야 재작업을 줄일 수 있습니다. PCB 부품 배치의 5가지 기본 규칙 기능 구역을 먼저 계획 아날로그, 디지털, 전원, RF와 고속 인터페이스를 기능 구역으로 나누고 노이즈가 큰 영역과 민감한 영역의 경계를 정의합니다. 커넥터와 기계 제약을 먼저 배치 외형, 고정 홀, 케이블 방향, 버튼과 방열 구조를 먼저 잠급니다. 커넥터를 나중에 옮기면 라우팅과 케이스가 함께 바뀔 수 있습니다. 관련 회로는 가깝게 IC와 지원 수동 부품, 드라이버와 부하, ADC와 센서를 기능 흐름에 맞춰 배치해 연결 길이와 루프 면적을 줄입니다. 전원 핀 옆에 디커플링 고주파 바이패스 커패시터는 전원 핀과 짧고 넓은 경로로 연결하고, 비아와 그라운드 경로도 최소화합니다. 라......
Sep 30, 2026
PCB 라우팅 기법
PCB 라우팅 설계 규칙: 배선 폭·간격·리턴 패스·DRC 가이드
핵심 정리 배선 폭은 전류와 온도 상승을 기준으로 정합니다. 3W 규칙은 인접 배선 간 결합을 줄이는 시작 기준입니다. 고속 신호는 연속적인 기준면과 짧은 리턴 경로가 필요합니다. 라우팅 후 DRC와 제조성 검토를 함께 실행합니다. PCB 라우팅이란? PCB 라우팅은 부품 핀 사이에 전기적 연결을 만드는 과정입니다. 배선 폭, 간격, 레이어, 비아와 리턴 경로가 신호 무결성과 제조 수율에 직접 영향을 줍니다. 배선 폭과 전류 용량 전원 네트와 고전류 경로는 허용 전류, 구리 두께, 외층·내층 여부와 온도 상승 조건을 기준으로 폭을 정합니다. 신호선은 임피던스와 제조 최소 선폭을 확인합니다. 배선 간격과 3W 규칙 3W 규칙은 인접 트레이스 중심 간격을 트레이스 폭의 세 배 이상으로 두는 경험적 기준입니다. 모든 고속 설계를 자동으로 보장하는 법칙은 아니며, 임피던스 계산과 제조 규칙을 우선합니다. 항목 검토 기준 폭 전류·임피던스·제조 최소값 간격 전압·크로스토크·3W 시작 기준 레이어 기준면......
Sep 22, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
PCB 스타 접지 설계 가이드: 리턴 전류와 그라운드 플레인 비교
핵심 정리 제어된 리턴 경로: 스타 접지는 선택한 회로 블록의 리턴 경로를 분리한 뒤 하나의 제어된 물리 지점에서 만나게 합니다. 노이즈가 큰 블록과 민감한 블록 사이의 공유 임피던스 결합을 줄일 수 있습니다. 적용 분야: 소형·저주파·저전류·노이즈 민감 회로, 오디오 단계와 센서 인터페이스에서 유용할 수 있습니다. 그라운드 플레인: 고속 디지털, RF와 복잡한 혼합신호 보드에서는 넓고 낮은 인덕턴스의 연속 플레인이 보통 더 적합합니다. 주의: USB, Ethernet, DDR, RF와 빠른 클록에 스타 접지를 무조건 적용하지 마세요. 신호 가까이에 연속적인 리턴 경로가 필요합니다. 절대 넘지 말아야 할 것: 그라운드 영역 사이의 틈을 신호가 가로지르면 리턴 루프가 커지고 EMI와 신호 무결성 문제가 생길 수 있습니다. 소개 PCB가 모든 DRC를 통과해도 실제 장비에서 ADC 값이 흔들리거나 오디오에 험이 생기고, 모터 드라이버가 MCU를 리셋할 수 있습니다. 전원 레일과 배선이 정상이어도 ......
Sep 22, 2026
PCB 라우팅 기법
Bias Tee 설계와 RF PCB 레이아웃 가이드
핵심 정리 Bias Tee는 인덕터와 커패시터를 이용해 DC 전원과 RF 신호가 하나의 전송 경로를 공유하도록 합니다. 부품 선정 기준: 인덕터 리액턴스는 시스템 임피던스의 최소 10배, 커패시터 리액턴스는 그 10분의 1 이하를 목표로 합니다. 레이아웃도 계산만큼 중요합니다. L-C 접점의 배선이 몇 mm만 길어져도 전체 주파수 응답이 달라질 수 있습니다. 시뮬레이션: PCB 제작 전에 SPICE로 AC 해석, 과도 해석과 임피던스 스윕을 수행하면 문제를 저렴한 단계에서 찾을 수 있습니다. 소개 전력 증폭기나 안테나는 안정적인 DC 전원이 필요하지만 같은 배선으로 RF 신호도 전달해야 하는 경우가 많습니다. 별도의 커넥터나 긴 초크를 추가하면 신호 경로가 복잡해질 수 있습니다. Bias Tee는 DC와 RF를 한 전도 경로에서 결합하는 수동 회로입니다. 일반적으로 인덕터는 RF를 차단하면서 DC를 통과시키고, 커패시터는 DC를 차단하면서 RF를 통과시킵니다. 실제 PCB에서는 배선 길이, 풋......
Sep 22, 2026
PCB 라우팅 기법
PCB 배선 길이 매칭: 주파수보다 상승 시간이 중요한 이유
핵심 요약 길이 매칭 허용오차는 클록 주파수만이 아니라 신호 상승 시간과 타이밍 예산으로 결정합니다. 같은 물리 길이라도 레이어, 유전율, 비아와 배선 구조가 다르면 도착 시간은 달라질 수 있습니다. 가능하면 mil 또는 mm보다 시간 지연(ps) 기준으로 매칭합니다. 단일 종단은 서펜타인, 밀결합 차동 쌍은 결합을 유지하는 쏘투스 방식이 유리할 수 있습니다. PCB 길이 매칭이란? PCB 배선 길이 매칭은 관련 신호의 전파 지연 차이, 즉 스큐를 허용 범위 안으로 맞추는 설계 작업입니다. 소스 동기식 버스에서는 데이터와 스트로브의 도착 시간이 지나치게 벌어지면 수신기의 setup/hold 여유가 줄어듭니다. 차동 쌍 내부의 스큐는 차동 신호 일부를 공통 모드로 변환해 EMI와 수신 마진에 영향을 줄 수 있습니다. 단순히 모든 트레이스를 같은 길이로 만드는 것이 목적은 아닙니다. 실제 목표는 관련 신호가 수신점에 필요한 시간 창 안에서 도착하도록 만드는 것입니다. PCB 배선 길이 매칭과 주파......
Sep 10, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
회로기판 그라운드 플레인과 파워 플레인 가이드 2026
핵심 요약 연속된 구리가 우선입니다: 우수한 회로기판 그라운드 플레인은 낮은 임피던스의 리턴 경로를 형성하고 노이즈를 줄이며, 혼합 신호 보드에서도 대부분 스플릿 플레인보다 안전합니다. 전류 루프 관점에서 생각하십시오: 모든 신호는 바로 아래에 리턴 경로가 필요합니다. 고속 트레이스는 절대 플레인 갭, 슬롯, 컷아웃을 가로질러 배선하지 마십시오. 스택업을 미리 계획하십시오: 중요한 신호를 배선하기 전에 레이어 배치를 먼저 결정하고, 파워 플레인과 그라운드 플레인을 서로 가깝게 배치하여 배전 인덕턴스를 낮추십시오. 배치가 필터링보다 우선입니다: 짧은 디커플링 루프, 적절히 배치된 스티칭 비아, 신중한 부품 배치는 대부분의 EMI 및 그라운드 루프 문제를 방지합니다. 제작 전에 반드시 확인하십시오: 제작 전에 구리 폴리곤을 재생성하고, DRC를 실행하며, 거버 파일을 검사하고, 스택업과 동박 두께를 제조사의 실제 사양과 일치시키십시오. 우수하게 설계된 회로기판 그라운드 플레인은 단순히 그라운드에 ......
Jul 17, 2026
레이아웃 가이드
BGA PCB 설계 완벽 가이드: 레이아웃 및 배선 가이드라인
핵심 요약 패드 유형을 먼저 정의하십시오: BGA 팬아웃을 배선하기 전에 반드시 SMD 또는 NSMD 패드 전략을 먼저 확정하십시오. NSMD는 일반적으로 더 나은 솔더 조인트 형성을 위해 선호되며, SMD는 매우 작은 패드나 정합이 빡빡한 마스크에 적합합니다. 피치에 맞는 공정을 선택하십시오: 0.8mm BGA는 도그본 팬아웃과 표준 비아로 처리할 수 있으며, 0.5mm BGA는 일반적으로 비아인패드 또는 HDI 배선이 필요합니다. 초기에 적절한 비아 전략을 선택하면 레이어 수와 비용을 절감할 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 배면에 배치하십시오: 전원 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 MLCC를 BGA 바로 아래 반대쪽 레이어에 실장하십시오. 팬아웃과 디커플링 배치는 순차적이 아니라 함께 설계해야 합니다. 고속 귀환 경로는 연속적으로 유지하십시오: 차동 페어는 끊김 없는 접지 평면 위로 배선하십시오. 레이어 전환이 불가피한 경우, 기준면을 유지하기 위해 인근에 접지 귀환 비아를 추가하십시오.......
Jul 16, 2026
레이아웃 가이드
단계별로 완성하는 PCB 레이아웃 프로세스 가이드
핵심 요약 즉흥적 진행이 아닌 프로세스: 반복 가능하고 표준화된 PCB 레이아웃 프로세스야말로 작동하는 회로도를 첫 시도에 성공하는 보드로 만들어주는 요소이며, 운이 아닙니다. 배치가 모든 것을 좌우합니다: 부품 배치와 기능 블록 구획화는 가장 영향력이 큰 단계입니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만들고, 나쁜 배치는 배선을 불가능하게 만듭니다. 중요 신호는 먼저 수동으로 배선하십시오: 클럭, 차동 페어, 민감한 아날로그 네트, 전원 스위칭 루프는 다른 모든 것을 자동 배선하기 전에 반드시 수동으로 배선해야 합니다. 처음부터 제조 용이성을 고려한 설계: 기구적 제약을 먼저 확정하고, 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하며, 설계 규칙을 제조사의 실제 생산 한계에 맞추십시오. 접지 평면은 타협의 대상이 아닙니다: 모든 다층 보드는 최소 하나의 견고하고 연속된 접지 평면이 필요하며, 어떤 신호도 평면 분할부를 가로질러서는 안 됩니다. 서론 취미 애호가와 엔지니어를 가르는 질문이 하나 있습니다. 시뮬레이션......
Jul 16, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
고전류 PCB 설계를 위한 엔지니어 가이드 2026
핵심 요약 시스템 레벨 사고: 고전류 PCB 설계는 트레이스, 비아, 동박 플레인, 커넥터, 부품 패드, 리턴 경로가 함께 작동하는 전체 전류 경로에 관한 것입니다. 약한 연결 고리 하나가 전압 강하, 과열, 장기적인 고장을 유발할 수 있습니다. 흔한 고장 지점: 너무 작은 트레이스, 부족한 비아 배열, 끊어진 그라운드 플레인 연속성, 디레이팅 없이 IPC 표에만 의존하는 것, 간과된 커넥터 접촉 저항이 고전류 보드 고장의 가장 흔한 다섯 가지 원인입니다. 소재 및 열 관련 결정을 먼저 하십시오: 동박 두께(1oz vs. 2~3oz), 기판 종류(FR4, 하이 Tg, 메탈코어), 표면 처리는 배선을 시작하기 전에 선택해야 합니다. 열관리는 레이아웃이 끝난 후가 아니라 배치 단계에서 계획되어야 합니다. 양산 전에 검증하십시오: IR 드롭 및 열 시뮬레이션, DFM 검토, 열화상 매핑을 포함한 실제 부하 테스트를 통해 첫 보드 제작 전에 약점을 잡아내십시오. 화면상으로는 문제없어 보이는 트레이스도......
Jul 15, 2026
레이아웃 가이드
다층 PCB 설계 가이드라인: 스택업 및 레이아웃 모범 사례
핵심 요약 스택업은 설계의 기초: 레이어 배열은 신호 무결성, 임피던스 제어, EMI 성능을 결정합니다. 첫 번째 트레이스를 라우팅하기 전에 스택업을 계획하십시오. 대칭적이고 기준 플레인이 풍부한 설계가 실패를 방지: 모든 신호 레이어에 인접한 그라운드 플레인을 갖춘 균형 잡힌 스택업은 휨 현상을 방지하고 리턴 경로 연속성을 확보하며 크로스토크를 최소화합니다. DFM 규칙이 제조 가능성을 보장: 종횡비, 애뉼러 링, 재료 선택, 대칭적인 구리 분포는 대량 생산에서 신뢰할 수 있는 보드를 만드는 데 핵심적입니다. 현대 전자기기는 높은 기능 밀도와 극한의 데이터 전송 속도를 요구합니다. 이러한 발전은 인쇄 회로 기판을 수동적인 부품 지지체에서 복잡한 시스템 요소로 변화시켰습니다. 고성능 환경에서는 전자기 물리학이 성능의 모든 측면을 좌우합니다. 고속 스위칭 논리 회로나 RF 부품을 사용하는 시스템에서 다층 PCB 설계로의 전환은 선택이 아닌 필수입니다. 성공은 구리와 유전체의 물리적 배열, 즉 신......
Jun 02, 2026
레이아웃 가이드
PCB 레이아웃에서 노이즈 및 EMI를 줄이는 방법: 종합 설계 가이드
핵심 요약 EMI의 발생 원인: EMI는 구조적 레이아웃 결함에서 비롯됩니다. 불량한 리턴 경로, 기준 플레인 단절, 넓은 루프 면적은 원치 않는 에너지를 방사하는 안테나 구조를 형성합니다. 루프 면적이 핵심: 신호 레이어에 인접한 솔리드 그라운드 플레인을 통해 전류 루프 면적을 최소화하는 것이 EMI 감소에 가장 효과적인 방법입니다. 배치가 노이즈를 결정: 부품 배치는 라우팅 전에 전류 루프를 형성합니다. 기능별(전원, 아날로그, 디지털, RF)로 구분하고, 아날로그와 디지털 섹션을 격리하며, 노이즈 발생원을 민감한 회로와 멀리 배치하십시오. 접지 및 전원 무결성: 연속적인 그라운드 플레인, 전원-그라운드 간격이 좁은 최적화된 PDN, 올바르게 배치된 디커플링 커패시터는 저노이즈 설계의 기초입니다. 고급 노이즈 억제: 차폐(λ/20 개구부 규칙), 필터링(페라이트 비드, 커먼 모드 초크), RC 스너버를 활용한 게이트 드라이브 제어는 까다로운 애플리케이션에서 추가적인 EMI 억제를 제공합니다......
Jun 02, 2026
고속 레이아웃
RF PCB 레이아웃: 일반적인 설계 실수 및 실용적인 가이드라인
핵심 요점 임피던스 제어는 타협할 수 없습니다: 반사 및 신호 손실을 방지하기 위해 비아, 커넥터 런치 및 트레이스 벤드를 포함한 모든 전환에서 일관된 50Ω 임피던스를 유지하십시오. 리턴 경로 무결성이 RF 성공을 결정합니다: 접지 플레인 분할 또는 슬롯 위로 RF 트레이스를 라우팅하지 마십시오. 모든 레이어 변경에서 스티치 비아로 연속적인 리턴 경로를 제공하십시오. 기능 영역 분할이 간섭을 방지합니다: RF 프론트 엔드 회로를 디지털 로직 및 전원 관리와 물리적으로 분리하여 고조파 및 스위칭 노이즈를 수신 대역에서 제거하십시오. 고주파에서 비아 설계가 중요합니다: 백드릴링 또는 마이크로비아를 통해 비아 스텁을 제거하고, 레이어 전환을 통해 50Ω을 유지하기 위해 항상 신호 비아를 접지 스티칭 비아와 쌍을 이루십시오. 재료 선택이 성능을 제한합니다: 2GHz 이상에서 FR-4의 유전체 손실은 신호 품질을 저하시킵니다. 제어된 임피던스 및 낮은 손실을 위해 Rogers RO4350B 또는 Me......
May 19, 2026
고속 레이아웃
신뢰할 수 있는 신호 제어를 위한 고속 PCB 레이아웃 가이드
고속 PCB 라우팅은 신호 동작이 전송 선로 이론을 따르는 레이아웃 설계를 말합니다. 고속 PCB 레이아웃은 트레이스를 단순한 도체가 아닌 제어된 임피던스 경로로 취급합니다. 신호 무결성, 전원 무결성, 전자기 효과가 고속 PCB 설계의 라우팅 결정을 이끕니다. 기존 PCB 라우팅은 부품 간 전기적 연결에 초점을 맞춥니다. 고속 PCB 레이아웃은 파형 보존, 타이밍 정확도, 노이즈 제어에 초점을 맞춥니다. 신호 에지는 트레이스를 가로질러 전자기파로 전파되며, 이는 반사와 크로스토크를 일으킵니다. 레이아웃 결정은 다층 스택업과 복잡한 라우팅 환경 전반에 걸쳐 임피던스 연속성, 귀환 경로 안정성, 전자기 동작을 결정합니다. PCB 설계에서 고속 제약 조건 정의 고속 PCB 제약 조건은 초기 설계 단계에서 정의됩니다. 신호 흐름 매핑은 레이아웃 시작 전에 중요 네트를 식별합니다. 초기 계획은 신호 무결성과 타이밍 동작에 대한 제어를 확립합니다. 신호 흐름 분석은 데이터 경로와 타이밍 관계를 정리합니......
May 11, 2026
PCB 라우팅 기법
최적의 회로 설계 및 성능을 위한 PCB 라우팅 기술 마스터하기
소개 PCB 라우팅은 회로 설계의 기본적이면서도 복잡한 측면으로, 전자 기기의 성능, 신뢰성 및 기능에 큰 영향을 미칩니다. 효과적인 PCB 라우팅 기술은 전기적 트레이스를 최적화하고, 신호 무결성을 유지하며, PCB 레이아웃의 전반적인 효율성을 보장하는 데 중요합니다. 이 종합 가이드는 트레이스 최적화와 신호 경로 관리부터 고속 PCB 라우팅 및 레이아웃 설계 모범 사례에 이르기까지 다양한 PCB 라우팅 기술을 살펴봅니다. 이러한 기술을 숙달하면 라우팅 문제를 해결하고 특정 요구 사항을 충족하는 우수한 PCB 설계를 달성할 수 있습니다. PCB 라우팅 기술 회로 설계 및 레이아웃 PCB 라우팅은 특정한 회로 설계 및 레이아웃 접근 방식으로 시작됩니다. 잘 계획된 회로 설계는 모든 구성 요소가 전략적으로 배치되어 트레이스 길이를 최소화하고 간섭을 줄일 수 있도록 하는 효과적인 PCB 라우팅의 기초입니다. 레이아웃 설계는 구성 요소를 정밀하게 배치하여 효율적인 라우팅을 용이하게 하고 최적의 신호......
Mar 31, 2026
레이아웃 가이드
성공적인 PCB 레이아웃 설계를 위한 최고의 팁: 지침과 모범 사례
인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃은 전자 회로 설계 및 개발의 핵심 단계입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 전자 기기의 최적 성능과 기능을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃은 기판 위에 부품을 배치하고 이들 사이의 전기적 연결을 라우팅하는 작업을 포함합니다. 설계자는 PCB 레이아웃을 생성할 때 신호 무결성, 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서는 PCB 레이아웃 설계 개요와 관련 지침 및 모범 사례를 제공합니다. 또한 PCB 레이아웃 설계의 중요성과 전자 기기 전체 성능에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 또한 무료 PCB 레이아웃 소프트웨어의 사용, PCB 레이아웃 생성 단계, PCB 레이아웃 서비스 외주의 이점도 살펴봅니다. PCB 레이아웃 지침과 모범 사례를 따르면 설계자는 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적화된 PCB 레이아웃을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃 지침 PCB 레이아웃 지침은 설계자가 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
PCB 레이아웃의 원칙과 기술은 무엇인가요?
인쇄 회로 기판(PCB)은 전자 기기에 없어서는 안 될 부품으로, 그 성능과 신뢰성은 전체 시스템의 작동에 직접적인 영향을 줍니다. PCB는 Printed Circuit Board의 약자로, 인쇄 배선 기판이라고도 불립니다. 이는 전자 부품의 지지대이자 전기적 상호 연결 매개체 역할을 하는 핵심 전자 부품입니다. “인쇄” 회로 기판이라 불리는 이유는 전자 인쇄 기술을 이용해 제작되기 때문입니다. 배선은 PCB 설계에서 가장 중요한 단계로, 회로 기판의 성능과 안정성을 결정짓습니다. 본 문서에서는 PCB 배선의 원칙과 실무 기법을 살펴보아, 엔지니어가 설계에서 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 돕겠습니다. PCB 배선 원칙: 회로도를 준수하라: 배선 시 회로도를 철저히 따라 올바른 연결을 보장하고 단락이나 개방을 방지해야 합니다. 각 부품은 배선 중 라벨링하여 향후 유지보수 및 문제 해결에 대비합니다. 신호 흐름을 고려하라: 배선 시 신호 경로를 고려하여 신호선을 최대한 짧게 하여 감쇠와 노이즈를......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
PCB 설계에서의 컴포넌트 배치
PCB 설계에서의 컴포넌트 배치 컴포넌트 배치는 인쇄 회로 기판(PCB) 설계의 핵심 요소로, 전자 기기의 성능, 신뢰성 및 제조 가능성에 큰 영향을 미칩니다. PCB에서 적절한 컴포넌트 배치는 최적의 동작을 보장하고 노이즈, 간섭 및 열 전달 문제를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이 문서에서는 컴포넌트 배치의 주요 개념과 기법, 그리고 신뢰할 수 있고 효율적인 PCB를 생산하는 데 있어 그들의 역할에 대해 설명합니다. 컴포넌트 배치란? 컴포넌트 배치는 PCB 위에 전자 부품을 배치하는 것을 말합니다. 이 구성은 보드의 물리적 안정성과 전기적 성능에 필수적입니다. 적절한 컴포넌트 배치는 부품을 전략적으로 배열하여 효율적인 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 감소 및 신호 무결성을 극대화합니다. 컴포넌트 배치의 핵심 측면 · 전원 핀 근접성: 컴포넌트 배치의 기본 원칙 중 하나는 커패시터, 저항 및 기타 핵심 부품을 집적 회로(IC)의 전원 핀 근처에 배치하는 것입니다. 이러한 배치는 노이즈와 전압......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
최적의 회로 성능을 위한 컴포넌트 배치 및 PCB 라우팅
전기 시스템의 성능, 신뢰성 및 제조 가능성은 인쇄 회로 기판(PCB) 위의 배선과 부품 배치 방식에 달려 있습니다. 부품을 배치하고 PCB를 배선하는 방식이 올바르면 신호를 빠르게 전송하고 노이즈를 최소화하며 비용 효율적이고 유용한 설계를 만들 수 있습니다. 오늘날 고도로 소형화된 전자 설계에서 이러한 두 부분에 대한 신중한 계획과 실행이 최상의 결과를 얻기 위해 점점 더 중요해지고 있습니다. 본 문서는 다양한 설계 유형의 예시를 통해 부품 배치와 PCB 배선의 기초를 자세히 설명합니다. 이러한 방법이 여러 산업 분야에서 신뢰할 수 있고 효율적인 전자 제품을 만드는 데 얼마나 중요한지 이해하는 데 도움이 될 것입니다. PCB 설계에서 부품 배치란? 부품 배치는 인쇄 회로 기판(PCB) 위에 전기 부품을 어디에 놓을지 계획하는 것입니다. 배치는 전기 신호가 부품 간에 얼마나 잘 흐르는지에 영향을 미치며, 회로의 성능, 발열, 제조 용이성에 직접적인 영향을 줍니다. 각 부품을 간섭을 최소화하고 ......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
PCB 설계에서 핀 배치의 중요성
핀 배치는 인쇄 회로 기판(PCB) 설계에서 전자 장치의 성능과 신뢰성에 영향을 미치는 중요한 부분입니다. 올바른 핀 배치는 회로의 모든 구성 요소가 서로 올바르게 통신할 수 있도록 하여 오류를 줄이고 성능을 향상시킵니다. 이 글의 목적은 핀 배치, 다양한 유형, 모범 사례, 다양한 분야에서의 응용에 대해 논의하는 것입니다. 핀 배치란 무엇인가? 핀 배치는 집적 회로(IC) 또는 기타 전기 부품의 핀이 인쇄 회로 기판(PCB)에 연결되도록 배열하고 구성하는 것입니다. 이러한 핀은 전기적 연결을 위해 구성 요소와 PCB 간의 데이터 흐름을 가능하게 합니다. 핀 배치는 신호 무결성과 전반적인 성능에 영향을 미치므로, 작동하고 신뢰할 수 있는 회로를 구축할 때 이해하는 것이 중요합니다. 핀 배치 구성 유형 PCB 설계에는 여러 가지 일반적인 핀 배치가 있으며, 각각은 현재 작업에 따라 장점이 있습니다: · 듀얼 인라인 패키지(DIP) DIP(Dual In-line Package)는 두 줄의 밀접하게......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
임베디드 시스템에서 GPIO 핀아웃 선택의 중요한 역할
범용 입출력(GPIO)은 마이크로컨트롤러에서 라즈베리 파이 같은 싱글 보드 컴퓨터에 이르기까지 수많은 임베디드 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 간단한 DIY 전자 제작부터 산업용 자동화에 이르기까지, GPIO 핀배치는 센서·LED·모터 등 외부 부품과 연결·상호작용할 수 있게 해주므로 모든 프로젝트에 필수적입니다. 이 글에서는 GPIO 핀배치가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 종류는 어떤 것이 있으며 설계에 적용하는 최선의 방법에 대해 다룹니다. 노련한 개발자이든 이제 막 시작했든, 효과적인 전자 시스템을 만들기 위해서는 GPIO 핀배치를 반드시 이해해야 합니다. 1. GPIO 핀배치란? GPIO 핀배치는 마이크로컨트롤러나 싱글 보드 컴퓨터에 데이터를 송수신하도록 프로그래밍할 때 핀들이 어떻게 배치되어 있는지를 보여줍니다. GPIO 핀은 전원·그라운드·통신 프로토콜처럼 정해진 역할만 수행하는 전용 핀과 달리 다양한 용도로 재활용할 수 있습니다. 이 핀들은 제어기 내부의 디지털 코드와 실제 세계......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
PCB 설계 규칙 및 지침: 완벽한 모범 사례 가이드
훌륭한 회로도는 단지 아이디어에 불과합니다. 이를 실제 작동하는 제품으로 만들기 위해서는 견고한 인쇄 회로 기판 설계 규칙 세트를 따라야 합니다. 이러한 규칙을 무시하면 비용이 많이 드는 재작업, 신호 무결성(SI) 실패, 물리적으로 제작이 불가능한 기판이 발생합니다. 이 가이드는 전체 설계 과정을 위한 기술 자료입니다. 모든 엔지니어와 아마추어가 성공적인 설계를 위해 알아야 할 회로도, 레이아웃, 제조에 대한 필수 규칙을 다룹니다. PCB 설계 규칙이란 무엇인가 PCB 설계 규칙은 기판의 "물리 법칙"입니다. 이는 트레이스 폭부터 부품 간격까지 모든 것을 정의하는 제약 조건 집합입니다. 이러한 필수 규칙은 제조 공장(예: JLCPCB)이 기판을 제조하고 조립하는 데 정확히 따라야 할 사항입니다. 이를 무시하는 것은 프로젝트 지연과 제조 중단의 주요 원인입니다. 규칙은 세 가지 주요 범주로 나뉩니다: 1. 회로도 규칙: 레이아웃 전에 설계가 논리적이고 전기적으로 올바른지 확인합니다. 2. 레이......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
프로토타이핑을 위한 최고의 PCB 레이아웃 설계 가이드
인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃은 전자 회로 설계 및 개발에서 중요한 단계입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 전자 기기의 최적 성능과 기능을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃은 기판 위에 부품을 배치하고 그 사이의 전기적 연결을 라우팅하는 것을 포함합니다. 설계자는 PCB 레이아웃을 생성할 때 신호 무결성, 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서는 PCB 레이아웃 설계에 대한 개요, 가이드라인 및 모범 사례를 제공합니다. 또한 PCB 레이아웃 설계의 중요성과 전자 기기 전체 성능에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 또한 무료 PCB 레이아웃 소프트웨어의 사용, PCB 레이아웃 생성에 포함된 단계, PCB 레이아웃 서비스 외주의 이점을 살펴봅니다. PCB 레이아웃 가이드라인: PCB 레이아웃 가이드라인은 설계자가 성능, 신뢰성 및 제작 가능성에 최적화된 PCB 레이아웃을 보장하기 위해 따르는 규칙 및 모범 사례의 집합입니다. PCB 레이아웃 가이드라인......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
RP2350으로 레이아웃 설계하는 방법
전자공학자로서 저는 2-4층 개발 보드를 다수 설계해왔으며, 일부는 클론이고 일부는 더 나은 기능을 갖춘 것입니다. 개발 보드 설계는 PCB 설계자의 설계 잠재력을 열어주며, 하드웨어 기반 연구를 통해 새로운 것들과 라우팅 절차를 많이 배울 수 있습니다. 자체 개발 보드 설계는 맞춤화와 관련이 있으며, 약간의 노력으로 요구사항에 맞춰 PCB를 조정할 수 있습니다. 때로는 시스템의 전체 비용을 줄이기 위해 마이크로컨트롤러를 위한 최소 시스템을 만들어 쉴드로 사용하기도 합니다. 최소 보드 개요: 원래의 Minimal 보드는 RP2350을 구동하는 데 필요한 최소한의 외부 부품만을 사용하면서도 모든 I/O를 노출하고 접근 가능하게 유지하는 간단한 참조 설계를 제공하려는 시도였습니다. 다음으로 구성되었습니다: 전원 공급원 (5V → 3.3V 선형 레귤레이터) 크리스탈 발진기 플래시 메모리 I/O 연결 (micro USB 소켓 및 GPIO 헤더) 새로운 RP235x 시리즈 Minimal 보드는 동일한 ......
Feb 19, 2026
레이아웃 가이드
완전한 PCB 레이아웃을 설계하는 방법은? PCB 레이아웃 엔지니어가 꼭 알아야 할 것
각각의 새로운 혁신적인 전자 기기는 납땜 인두에서 튀는 불꽃으로 시작되는 것이 아니라, 평범하고 단순한 개념으로 태어납니다. 냅킨에 그린 그림처럼 기본적인 아이디어이거나 소프트웨어로 시뮬레이션된 설계일 수 있습니다. 이 아이디어를 실제로 작동하는 물리적 장치로 만드는 과정은 매우 복잡하며, 이 둘 사이를 연결하는 중요한 다리가 인쇄 회로 기판(PCB)입니다. 이 기판 위에 부품과 배선을 배치하는 설계를 PCB 레이아웃이라고 하며, 모든 전자 공학자에게 필수적인 기술입니다. 이 글은 회로도에서 제조 단계까지 전체 과정을 안내하여, 여러분의 전자 아이디어를 현실로 만들 수 있는 능력을 제공합니다. 설계 전 PCB 레이아웃 엔지니어가 알아야 할 사항 단 한 개의 배선도 연결하기 전에, 사전 작업이 많이 필요합니다. 좋은 PCB 레이아웃은 논리 회로를 확립하고 물리적 제약을 정의하는 계획 단계에서 시작됩니다. 이 단계를 서두르는 것은 보드 재작업, 비용 증가, 일정 지연의 가장 흔한 원인입니다. 논리......
Feb 19, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
트랙 폭 대 전류 용량: PCB 전력 라우팅 팁
PCB 설계라는 정교한 과정에서 전력 라우팅은 숨은 영웅과도 같습니다. 이는 회로에 전류를 공급하여 생명을 불어넣는 중요한 역할을 합니다. 신호 트레이스가 임피던스 매칭과 노이즈 제어로 주목받는 동안, 전력 트랙은 과열되거나 구성 요소를 손상시키지 않으면서 조용히 전류를 전달하는 책임을 맡습니다. 그렇다면 이러한 트랙의 폭은 얼마나 넓어야 할까요? 바로 트랙 폭과 전류 용량 간의 관계가 핵심입니다. 만약 0.1mm 트랙으로 10A를 처리할 수 있다고 생각한다면, 이는 퓨즈처럼 작동하는 PCB를 설계하는 것과 다름없습니다. 전력 라우팅에서 트랙 폭의 중요성 전력 라우팅의 핵심은 전류를 효율적으로 전달하면서 열, 전압 강하, 그리고 신호 무결성을 관리하는 데 있습니다. 트랙 폭이 적절하지 않으면 열 축적, 전압 강하, 심지어 트레이스 손상과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 물론 SF 영화에서는 녹아내린 트레이스가 멋지게 보일 수 있지만, 현실에서는 설계 실패일 뿐입니다. IPC(국제 인쇄 회로 ......
Feb 17, 2026
고속 레이아웃
PCB 레이아웃에서의 신호 무결성 기초
PCB 설계의 세계에서 신호 무결성은 전자 신호의 안정적이고 정확한 전송을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 신호 무결성의 기초를 이해하는 것은 PCB 설계에 관여하는 전자 애호가, 취미 활동가, 엔지니어, 학생 및 전문가들에게 필수적입니다. 이 글에서는 신호 무결성의 핵심 개념을 깊이 있게 다루고, 이들이 PCB 레이아웃에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 모범 사례를 따름으로써 신호 무결성을 최적화하고 전자 시스템의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있습니다. 신호 무결성이란? 신호 무결성은 전송 경로를 따라 신호의 품질과 무결성을 보존하는 것을 의미합니다. 이는 임피던스 매칭, 노이즈 감소, 반사 및 크로스토크와 같은 신호 왜곡 최소화 등 다양한 요소를 관리하는 것을 포함합니다. 신호 무결성을 유지함으로써 안정적인 데이터 전송을 달성하고 오류를 최소화하며 시스템 성능을 극대화할 수 있습니다. 임피던스 매칭: 임피던스 매칭은 신호 무결성에서 중요한 역할을 합니다. 이는 전송선의 임피던스가 드라......
Feb 17, 2026
고속 레이아웃
Microstrip vs. Stripline: 설계 차이점 및 사용 시점
RF(라디오 주파수) PCB 설계는 엔지니어링과 예술이 결합된 분야입니다. RF 설계에서 사용되는 마이크로스트립(microstrip)과 스트립라인(stripline) 전송선로는 숨은 주역이라고 할 수 있습니다. 이 선로들은 신호가 PCB를 통해 간섭, 손실, 또는 임피던스 불일치 없이 원활히 전달되도록 보장합니다. 그렇다면, 이 두 가지 선로는 무엇이며, 언제 어떤 것을 선택해야 할까요? 함께 알아보겠습니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline) 전송선로란? 마이크로스트립 전송선로(Microstrip Transmission Line): 마이크로스트립은 PCB 표면에 위치한 전도성 트레이스(trace)로, 그 아래에 그라운드 플레인(ground plane)이 있고, 그 사이에는 유전체 재료(PCB 기판)가 삽입되어 있습니다. 트레이스의 상단은 공기와 접촉해 노출되어 있습니다. 이 구조에서 전자기장의 특성은 다음과 같습니다. 전자기장은 유전체와 공기 두 매질을 통해 ......
Feb 17, 2026
고속 레이아웃
IC 보드 설계: PCB 레이아웃에 대한 기술 가이드
왜 PCB 배치가 IC 보드 설계에서 그토록 중요할까요? PCB 배치는 회로도의 이론적 우아함을 안정적으로 작동하고 제조 가능한 하드웨어로 전환하는 결정적 순간입니다. 마이크로컨트롤러, FPGA 같은 가속기 또는 민감한 RF 트랜시버와 같은 복잡한 집적 회로(IC)가 탑재된 복잡한 보드에서는 한 지점을 다른 지점에 단순히 연결하는 것이 아닙니다. PCB 배치는 PCB 및 집적 회로 시스템의 성능, 신호 무결성, 전체 열 안정성에 막대한 영향을 미치는 엔지니어링 전문 분야입니다. 이 가이드는 모든 IC 보드 설계의 핵심이 되는 필수 PCB 배치 지침과 PCB 설계 모범 사례를 학습하기 위한 궁극적인 안내서입니다. IC 보드의 진화 IC 보드의 역사는 끊임없는 소형화의 이야기입니다. 초기 PCB는 크고 관통형 컴포넌트를 넉넉한 간격으로 장착하도록 설계된 단순한 단일층 구조였습니다. 배치는 비교적 간단한 2D 퍼즐이었습니다. 그러나 IC가 간단한 논리 게이트에서 볼 그리드 어레이(BGA) 패키지의 ......
Feb 17, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
PCB 레이아웃에서 바이패스 캐패시터에 대한 완벽 가이드
경험이 풍부한 엔지니어든 열정적인 취미 활동가든 모든 인쇄 회로 기판(PCB) 설계자는 한 번쯤 경험합니다: 회로의 예측 불가능한 동작입니다. 무작위 간격으로 리셋되는 마이크로컨트롤러, 점점 더 들쭉날쭉해지는 ADC 읽기, 또는 항상 오류로 가득한 고속 통신 버스. 대부분의 경우 문제는 결함이 있는 부품이나 논리 오류가 아니라 미묘하고 잠재적인 문제, 즉 노이즈가 많은 전력 분배 네트워크(PDN)입니다. 고주파 노이즈와 불안정한 전력 레일은 민감한 전자 장비에 큰 혼란을 줄 수 있습니다. 이러한 혼돈에 대한 첫 번째이자 가장 중요한 방어 수단은 소박한 바이패스 커패시터입니다. 이 글은 바이패스 커패시터의 적절한 배치와 사용에 대한 종합적인 기술 가이드 역할을 합니다. 일반적인 "핀 근처에 그냥 놓으세요"라는 조언을 넘어, 커패시터 배치의 물리학, 고급 배치/실무 지침, 전력/그라운드 조정된 평면, 일반적인 배치 문제(기생 인덕턴스, EMI 등)의 진단 및 수정에 대해 논의하겠습니다. 마지막으로......
Feb 17, 2026
PCB 라우팅 기법
PCB 티어드롭에 대해
PCB(인쇄 회로 기판) 설계 및 제조에서 티어드롭(Teardrop, 패드 티어드롭)은 매우 중요한 역할을 합니다. 티어드롭은 전자 부품과 PCB 간의 연결 지점일 뿐만 아니라 납땜 강도를 높이고 안정성을 개선하는 데도 도움이 됩니다. 이 글에서는 PCB 티어드롭이 무엇인지, 어떤 역할을 하는지, 그리고 어떻게 설정하는지를 깊이 있게 살펴보아 이 핵심 기술을 더 잘 이해하고 적용할 수 있도록 돕겠습니다. PCB 티어드롭이란? PCB 티어드롭은 PCB 회로 기판의 전기적 연결 지점 주위에 형성되는 작은 납땜 재소의 방울입니다. 보통 타원형 또는 원형이며 패드와 회로 배선 사이에 위치하여 연결을 강화하고 납땜 강도를 높이며 응력 집중을 줄이는 역할을 합니다. 티어드롭은 납땜 과정에서 납의 표면 장력과 PCB 기판 재료의 표면 장력 사이의 균형에 의해 형성되며, 이러한 균형으로 인해 납이 패드와 회로 배선 사이에 방울 모양 구조를 이룹니다. PCB 티어드롭의 종류 일반적인 티어드롭은 끝이 가늘어지는......
Feb 17, 2026
레이아웃 가이드
PCB 설계 가이드 101: 부품 배치 및 라우팅
PCB 설계 가이드 시리즈의 두 번째 기사에 오신 것을 환영합니다. 이 글에서는 PCB의 성능과 기능을 극대화하기 위해 꼭 알아야 할 핵심적인 설계 가이드라인을 소개합니다. 전자공학 애호가, 취미 제작자, 엔지니어, 학생 또는 관련 분야의 전문가 모두에게 이 가이드는 고품질 PCB 설계를 실현할 수 있는 실질적인 도움을 줄 것입니다.이번 글에서는 인쇄회로기판(PCB)을 설계할 때 필수적인 기본 원칙들과 베스트 프랙티스를 살펴보며, 설계된 PCB가 정상적으로 작동하고 제조 가능하며, 성능 요구사항을 충족하도록 돕는 방법을 알아보겠습니다. 그럼 JLCPCB와 함께 자세히 살펴보겠습니다! 1. 부품 배치: 디지털 및 아날로그 회로의 구역 구분: PCB 설계에서는 디지털 회로와 아날로그 회로를 구분하여 배치하는 것이 중요합니다. 이는 서로 다른 신호가 간섭을 일으키는 것을 방지하기 위함입니다. 관련된 부품을 그룹으로 묶어 배치하면 라우팅이 간단해질 뿐만 아니라, 비관련 회로 간의 누화를 최소화함으로써......
Sep 17, 2025
레이아웃 가이드
스위칭 레귤레이터를 위한 효과적인 PCB 레이아웃 설계 방법
스위칭 레귤레이터는 현대 전자기기의 핵심 부품으로, 전력을 효율적으로 변환하여 에너지 손실을 최소화하면서 기기의 원활한 작동을 가능하게 합니다. 하지만 "노이즈"라는 고질적인 문제가 있습니다. 이는 전자기 간섭(EMI) 등의 형태로 나타나며, 미세한 소음을 유발하거나 오실로스코프에서 스파이크를 감지하기 어렵게 만듭니다. 이러한 문제를 경험해본 적이 있다면, 그 복잡함을 잘 알고 있을 것입니다. 본 문서에서는 스위칭 레귤레이터의 PCB 레이아웃을 효과적으로 설계하는 방법을 다루며, 노이즈를 억제하여 회로가 안정적으로 작동할 수 있도록 돕고자 합니다. 이를 위해 다음과 같은 주요 가이드라인을 제공합니다: 전원 공급장치 레이아웃에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제. 전원 공급장치 레이아웃을 위한 PCB 매개변수 설정. 최적의 레이아웃을 위한 구성 요소 배치 및 배선 팁. 스위칭 레귤레이터란 무엇인가? 스위칭 레귤레이터는 고주파 스위치(트랜지스터)와 수동 부품(인덕터, 커패시터)을 사용하여 전압을 승압......
Mar 26, 2025
레이아웃 가이드
PCB 레이아웃 설계에서의 열 관리 전략
전자기기 설계에서 열은 ‘조용한 파괴자’로 불립니다. 열은 회로에 침투해 성능을 떨어뜨리고, 부품의 수명을 단축시키며, 심한 경우 정상적으로 작동하던 PCB를 과열로 인해 무용지물로 만들 수 있습니다. PCB 기판과 구리 도체의 물리적 특성은 열악한 조건에서 PCB 성능을 좌우하는 주요 요소입니다. 열전도율, 강성, 분산, 유전율 등은 회로 기판의 신호 무결성, 열 관리, 기계적 성능에 영향을 미칩니다. 열전도율 측면에서 적합한 기판을 선택하면 추가적인 능동 냉각 조치 없이도 기판의 온도 상승을 효과적으로 억제할 수 있습니다. PCB 레이아웃 설계에서 열 관리는 선택이 아닌 필수 요소입니다. 적절한 기판 재료와 부품 배치를 통해 고열전도성을 가진 기판을 사용하지 않더라도 PCB 온도를 낮추는 열 관리 전략을 구현할 수 있습니다. 간단한 PCB 레이아웃 설계 선택만으로도 보드 전체의 온도 상승과 열 관리에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이 문서는 PCB에서 열 관리를 다룰 때 직면하는 문제를 탐......
Feb 21, 2025
레이아웃 가이드
PCB 레이아웃 설계의 완벽 가이드
인쇄회로기판(PCB) 레이아웃 설계는 단순한 기기부터 매우 복잡한 시스템에 이르기까지 모든 전자 기기의 기초가 됩니다. PCB 레이아웃 설계는 기능적이고 효율적인 회로를 만들기 위해 전자 부품을 배치하고 보드에 연결을 배선하는 과정입니다. 신호 무결성을 유지하고 열적, 전기적 성능을 보장하면서 가능한 한 작은 면적을 달성하는 것이 목표입니다. 기본적인 인쇄 회로부터 복잡한 플렉시블 PCB에 이르기까지, 모든 엔지니어링된 회로 기판 설계에는 많은 요소가 포함됩니다. 모든 새로운 전자 기기는 블록 다이어그램 및/또는 전자 회로도 세트로 시작됩니다. 회로도를 완성하고 검증하면 아래 단계에 따라 현대적인 PCB 설계와 레이아웃을 만들 수 있습니다. 잘 설계된 PCB는 최적의 성능, 신뢰성 및 제조 가능성을 보장합니다. 이 가이드에서는 모범 사례, 중요한 고려사항, 효율적인 PCB 레이아웃을 만드는 단계를 포함하여 PCB 레이아웃 설계의 핵심 측면을 살펴보겠습니다. PCB 레이아웃 설계의 단계 1단계:......
Dec 12, 2024
레이아웃 가이드
전자 설계에서 PCB 레이아웃 엔지니어의 역할 이해
인쇄 회로 기판(PCB)은 산업 장비에서 휴대전화에 이르기까지 끊임없이 변화하는 전자 기기의 거의 모든 기기의 기초가 됩니다. 전자 제품의 신뢰성, 효과성 및 유용성은 이러한 기판이 설계되고 배치되는 방식에 따라 달라집니다. 이때 PCB 레이아웃 엔지니어의 지식이 매우 중요해집니다. PCB 레이아웃 엔지니어는 신호 무결성, 구성 요소 위치 및 열 관리를 포함한 문제를 고려하여 회로도를 유용하고 제조 가능한 설계로 전환하는 책임을 맡습니다. 이 기사에서는 PCB 레이아웃 설계자가 극복해야 하는 의무, 지식, 능력 및 과제와 PCB 설계의 모범 사례를 다룹니다. PCB 레이아웃 엔지니어 란 ? PCB 레이아웃 엔지니어는 인쇄 회로 기판의 물리적 레이아웃을 설계 하고 전자 회로도를 성능, 제조 용이성 및 신뢰성 기준을 충족하는 보드 설계로 변환하는 데 능숙 합니다. PCB 레이아웃 엔지니어의 주요 책임은 신호 무결성, 전자기 간섭(EMI) 및 열 발산을 제어하여 레이어, 라우팅 채널 및 구성 요소의......
Oct 17, 2024
레이아웃 가이드
USB Type-C용 PCB 레이아웃 가이드라인
USB Type-C 소개 USB Type-C (USB-C)는 장치 연결과 충전을 위한 범용 연결 표준입니다. 최신 USB 인터페이스의 진화로서, USB-C는 뒤집어 사용할 수 있는 플러그, 더 빠른 데이터 전송 속도, 그리고 더 높은 전력 공급 능력을 제공합니다. 또한, USB Type-C는 오디오 및 비디오 신호를 전송할 수 있으며, 모니터, 외부 저장 장치, 충전기 등 다양한 액세서리와 호환됩니다. USB Type-C의 특징 양면 플러그 방향 : 기존의 USB 인터페이스와 달리, USB Type-C는 어느 방향으로든지 삽입할 수 있어 방향에 대해 신경 쓸 필요가 없습니다. 고속 데이터 전송 : USB Type-C는 USB 3.1과 Thunderbolt 3의 높은 데이터 전송 속도를 지원하여, 빠른 파일 전송과 원활한 비디오 재생을 가능하게 합니다. 전력 공급 : USB Type-C는 더 높은 전력 공급을 지원하여 노트북, 태블릿 등과 같은 고출력 장치를 충전할 수 있습니다. 다용도성 : U......
Aug 06, 2024
- 1
- 2
- 3
- 4