SMT 스텐실 제작 개요
레이저 커팅, 장력 조절, 마감 공정 등 SMT 스텐실 제작 과정을 알아보세요.
최신 게시물
스텐실 제조
DIY PCB 스텐실 만들기: 재료·절단 방법·한계
핵심 정리 DIY 스텐실은 큰 피치 부품과 소량 프로토타입에는 가능하지만, 0.5mm 이하 QFN·BGA에서는 개구부 품질과 페이스트 이형성이 빠르게 한계에 도달합니다. DIY PCB 스텐실을 만들 수 있나요? 가능합니다. Kapton, Mylar, 비닐 시트와 커터 또는 레이저를 사용해 간단한 솔더 페이스트 스텐실을 만들 수 있습니다. 다만 정확도와 반복성은 전문 스테인리스 스텐실보다 낮습니다. 준비물 Gerber의 솔더 페이스트 레이어 Kapton·Mylar 또는 비닐 시트 공예용 칼, 비닐 커터 또는 레이저 커터 정렬용 프레임과 스퀴지 DIY 스텐실 제작 단계 솔더 페이스트 레이어 내보내기 PCB CAD에서 상·하부 솔더 페이스트 레이어를 Gerber로 내보냅니다. 패드 축소나 열 패드 분할이 필요한 경우 먼저 설계 데이터에서 수정합니다. 수작업 커터 공예용 칼은 비용이 낮지만 미세 개구부의 모서리와 반복 위치를 유지하기 어렵습니다. 비닐·공예 커터 Cricut, Silhouette, B......
Sep 22, 2026
스텐실 제조
SMT 스텐실 나노 코팅과 전해 연마 비교: 어떤 표면 처리가 필요할까?
핵심 요약 전해 연마는 개구부 벽면의 미세 버와 슬래그를 제거해 금속 표면을 매끄럽게 만듭니다. 나노 코팅은 마찰이 적고 발수성이 있는 표면을 형성해 솔더 페이스트 이형성과 잔류물 관리를 돕습니다. 두 처리는 미세 피치 인쇄의 일관성과 1차 합격률 향상에 기여할 수 있습니다. BGA·QFN 또는 대량 생산에서는 나노 코팅의 세척 주기와 이형성 장점이 더 유용할 수 있습니다. 전해 연마와 나노 코팅은 경쟁 관계가 아니라 상호 보완적인 공정입니다. 피치가 크고 생산량이 적다면 일반 레이저 커팅 스텐실도 실용적인 선택입니다. SMT 스텐실 주문 화면에서는 전해 연마와 나노 코팅을 표면 처리 옵션으로 볼 수 있습니다. 어떤 처리가 필요한지는 각 공정의 역할과 PCB 조립 조건에 따라 달라집니다. 전해 연마는 레이저로 절단한 개구부 벽면을 매끄럽게 만들고, 나노 코팅은 마찰이 적고 페이스트가 잘 달라붙지 않는 표면을 추가합니다. 서로 다른 문제를 해결하므로 두 공정을 함께 적용하기도 합니다. 빠른 비교......
Sep 03, 2026
스텐실 제조
솔더 페이스트 스텐실 선택 방법 (두께, 스텝 스텐실 및 설계 가이드)
SMT 조립 공정에서 스텐실은 생산 라인의 성패를 조용히 결정해요. 브리징(bridging), 툼스토닝(tombstoning), 젖음 불량 같은 문제들은 PCB 설계 오류가 아니라, 잘못된 스텐실 선택이나 페이스트 양 제어 미흡에서 비롯되는 경우가 많아요. 핵심 정리: 솔더 페이스트 스텐실 선택 방법 스텐실 사양을 바로 결정해야 한다면, 아래 빠른 결정 가이드를 따르세요: 부품 피치에 맞게 두께를 선택하세요: 부품 밀도를 1차 기준으로 삼아요. 0.10mm 두께를 사용하세요: 파인 피치 부품(≤0.5mm 피치)에 이상적이에요. 스텝 스텐실을 적용하세요: 대형 파워 부품과 파인 피치 IC가 혼재하는 레이아웃에 필수예요. 표면 처리를 업그레이드하세요: 고용량 생산 라인에서 페이스트 이형성을 높이려면 전해 연마 또는 나노 코팅 스텐실을 선택하세요. 프레임형 스텐실을 사용하세요: 일정한 장력이 필요한 자동화 생산 라인에 필수예요. 최적의 SMT 스텐실 두께 결정 방법 SMT 스텐실 두께는 PCB 조립......
May 13, 2026
스텐실 제조
시제품 제작 vs 대량 생산에서의 SMD 스텐실
SMD 스텐실은 대량 생산과 솔더 페이스트의 쉬운 도포로 잘 알려져 있으며, 업계에서 널리 사용됩니다. 스텐실은 대량 생산 시 매우 유용합니다. 오늘은 물리학이나 제조 공정 대신 다양한 사용 사례에 대해 이야기해 보겠습니다. 그러나 프로토타입용 스텐실 요구사항은 대량 생산과는 꽤 다릅니다. 대량 생산에서는 수율이 필요하며, 수율이 높을수록 생산이 더 효율적입니다. 이러한 요구에 맞춰 JLCPCB는 맞춤형 SMD 스텐실을 제공합니다. 따라서 특별한 종류의 솔더 스텐실이 필요한데, 아래에서 살펴보겠습니다. SMD 스텐실이란 무엇인가요? 기본적으로 솔더 페이스트용 마스크 역할을 하는 금속 시트입니다. 이를 통해 PCB에 솔더 페이스트를 바르고 부품을 직접 장착할 수 있습니다. 균일한 페이스트 양을 보장하여 솔더 접합의 신뢰성을 향상시킵니다. SMT 조립, 특히 자동화 공정에서 속도를 높입니다. 사용 방법은 다음과 같습니다: SMD 스텐실을 PCB에 장착하거나 정렬한 후 스퀴지로 솔더 페이스트를 스텐......
Mar 31, 2026
스텐실 제조
PCB 조립을 위한 맞춤 절단 스텐실: PCB 스텐실을 절단하고 사용하며 올바르게 선택하는 방법
맞춤형 절단 스텐실과 솔더 페이스트 인쇄는 표면 실장 기술(SMT) PCB 조립에서 솔더 접합 품질, 전기적 성능 및 제품의 장기적 신뢰성과 관련된 가장 중요한 공정 중 두 가지입니다. SMT 스텐실은 PCB 패드에 정확한 양의 솔더 페이스트를 증착하거나, 커넥터 및 소켓과 같은 부품에 기둥 형태로 배열된 접착 페이스트를 증착하고 압축하는 데 사용됩니다. PCB 설계가 고밀도, 미세 피치 부품 및 소형 패키지로 발전함에 따라 보다 정밀한 스텐실에 대한 필요성도 증가했습니다. 대부분의 일반적인 절단 스텐실은 오늘날 설계의 엄격한 공차 수준을 달성하는 데 어려움이 있습니다. 따라서 균일하고 결함이 없는 솔더 페이스트 인쇄를 달성하기 위해 맞춤형 절단 스텐실이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. JLCPCB 스텐실 과 같은 전문 서비스는 PCB 설계에 정확히 맞도록 맞춤 절단으로 정밀하게 설계됩니다. 이러한 솔루션은 엔지니어, 학생 및 제조업체가 조립 품질과 생산 의도를 개선하고 재작업을 줄이며 생산......
Feb 20, 2026
스텐실 제조
PCB 조립을 위한 적절한 스텐실 메이커 선택하기
표면 실장 기술 조립은 밀도 높은 PCB 패드 레이아웃 전체에서 제어된 솔더 페이스트 증착에 의존합니다. SMT 스텐실 제작기는 구리 랜드 패턴과 일치하는 개구부를 통해 페이스트 양을 조절합니다. 스텐실 제작 기기는 솔더 조인트 형상, 전기적 연속성 및 리플로우 일관성에 영향을 줍니다. 레이저 컷 스텐실 제작 시스템은 자동화된 인쇄를 위한 개구부 정밀도와 스텐실 평탄도를 달성합니다. 스텐실 제작기는 가까운 지역의 스텐실 제작 서비스와 확장 가능한 온라인 스텐실 제작 플랫폼으로 존재합니다. 이 기사에서는 SMT 스텐실 제작기 유형, 선택 기준, 응용 분야 및 운영 관행을 살펴봅니다. SMT 스텐실 제작기 이해 SMT 스텐실 제작기란? SMT 스텐실 제작기는 표면 실장 조립에서 솔더 페이스트 증착을 위한 금속 스텐실을 생산하는 시스템입니다. 스텐실 제작 기기는 PCB 랜드 패턴과 정렬된 개구부를 생성하여 페이스트 양, 정렬 및 조인트 일관성을 제어합니다. 레이저 컷 스텐실 제작기는 가장 일반적인 ......
Feb 20, 2026
스텐실 제조
정밀한 PCB 솔더 페이스트 인쇄를 위한 SMT 스텐실 프린터 이해하기
스텐실 인쇄는 SMT(Surface Mount Technology) 조립에서 중요한 공정으로, PCB의 솔더 조인트 품질과 신뢰성에 큰 영향을 미칩니다. 이를 수행하는 핵심 장비는 SMT 스텐실 프린터로, PCB에 부품을 실장하기 전 각 패드에 적절한 양의 솔더 페이스트를 도포합니다. 스텐실 프린터가 무엇이며 제조에서 왜 중요한지 알고 싶은 분들을 위해 이 글을 준비했습니다. 현대의 PCB는 더 작고 밀도가 높으며 복잡해진 만큼, 스텐실 정합과 페이스트 도포 정확도는 조립 성공의 기반이 됩니다. 미세한 오차(정합 불량이나 페이스트 부족)만으로도 브리징, 툼스톤링, 약한 조인트 등의 불량을 유발할 수 있으며, 특히 QFN, BGA 같은 미세 피치 소자와 고밀도 PCB에서 더욱 중요합니다. 본 가이드는 전자 제작 애호가, 공학도, 현업 엔지니어를 위한 매뉴얼로, 고품질 PCB 조립에서 SMT 스텐실 프린터의 역할을 단계별로 설명합니다. SMT 스텐실 프린터란? SMT 스텐실 프린터의 정의 및 작동......
Feb 20, 2026
스텐실 제조
스텐실 커팅 머신 가이드: PCB 스텐실 제조를 위한 최적의 솔루션 선택
표면 실장 기술(SMT)을 이용한 PCB 조립 공정에서 정밀도는 시장 출시 가능한 제품의 최종 품질을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. SMT에서 가장 중요한 단계 중 하나는 솔더 페이스트 인쇄 공정으로, 이는 SMT 생산 라인의 첫 번째 단계입니다. 이 공정에서 스텐실은 각 부품 패드에 솔더 페이스트를 분배하는 매개체 역할을 합니다. 이 단계에서 스텐실 커팅 머신은 조립 공정의 전반적인 성공을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. (Surface-Mount Technology(SMT) 조립에서 PCB 스텐실을 이용한 솔더 페이스트 적용) SMT 스텐실 커팅 머신은 PCB 설계에 따라 정확한 크기, 형태 및 위치의 개구부를 생성할 수 있습니다. 정확한 스텐실 커팅은 리플로 공정 중 솔더 브리징, 솔더 부족 또는 부품 정렬 오류와 같은 결함을 줄이는 데 도움이 됩니다. 전문 엔지니어, 업계 종사자 및 취미 활동가 모두 홈용 스텐실 커팅 머신을 사용하거나 전문 스텐실 커팅 서비스에 의존하는 등 적......
Feb 20, 2026
스텐실 제조
맞춤형 스텐실 제작기: 맞춤형 SMT 스텐실은 어떻게 설계, 제작되며 사용되는가
맞춤형 스텐실과 솔더 페이스트 인쇄는 표면 실장 기술(SMT) 조립에서 가장 중요한 두 공정으로, 전자 제품의 품질, 신뢰성 및 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 부품이 실리기 전에 SMT 스텐실은 PCB 패드에 얼마나, 어디에 솔더 페이스트를 도포할지를 제어합니다. 잘 제작된 스텐실은 접합부의 형상과 크기 변동을 줄여 생산 수율을 향상시킵니다. 이러한 정밀도를 달성하기 위해 많은 엔지니어들은 전문 맞춤형 스텐실 제작 업체를 찾습니다. 이들 전문가는 고객의 PCB에 맞춰 스텐실을 제작하여 부품 패턴에 완벽히 대응함으로써 솔더 브리지, 솔더 과다/부족, 툼스톤과 같은 일반적인 조립 문제를 방지할 수 있습니다. 제조사는 고품질 맞춤형 스텐실을 통해 고밀도, 미세 피치, 고신뢰성 PCB에 특화된 SMT 조립 공정을 최적화할 수 있습니다. 대부분의 엔지니어들은 이제 PCB 제작과 스텐실 제조를 연결한 올인원 솔루션을 찾고 있습니다. JLCPCB는 완전한 맞춤형 SMT 스텐실 서비스를 제공합니다. 전기......
Feb 20, 2026
스텐실 제조
업계 표준 솔더 스텐실을 위한 설계 가이드라인
솔더 페이스트 인쇄는 PCB 조립에서 가장 중요한 공정 중 하나이며, 스텐실의 설계는 솔더 페이스트 도포 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 이전 글에서는 스텐실과 그 종류에 대해 자세히 다룬 바 있습니다. JLCPCB의 고급 스텐실 옵션(스텝-업/스텝-다운 및 나노 코팅 스텐실)은 엔지니어가 더 높은 인쇄 정밀도와 조립 신뢰성을 달성하도록 도와줍니다. 전자 하드웨어 설계에서 적절한 설계 규칙을 따르는 것은 올바른 도구를 갖추는 것만큼이나 중요합니다. 이 글은 오늘날 유용하고 양산 가능한 콘텐츠를 생산하기 위한 핵심 설계 원칙을 살펴봅니다. 업계 표준 솔더 스텐실이란? 솔더 페이스트 스텐실은 업계 표준 스텐실을 사용하여 적용되며, 일반적으로 레이저로 절단된 스테인리스 스틸 포일로 PCB 패드와 정확히 일치하는 정밀한 구멍이 있습니다. 이러한 포일은 보통 100µm~120µm 두께입니다. SMT 조립 라인에 주로 사용되며, 픽앤플레이스 기계 및 자동 스텐실 프린터와 쉽게 통합되도록 제작됩니다. 이......
Jan 09, 2026
스텐실 제조
레이저 컷 스텐실이란 무엇인가요? PCB 어셈블리 가이드
기존 PCB 조립 공정은 납땜 전에 전자 부품을 수작업으로 배치해야 했습니다. 그러나 전자 인쇄 회로 기판의 복잡성이 증가하고 소형화가 필요해지면서 SMT 스텐실을 이용한 기계적 조립과 솔더 페이스트 도포가 필수가 되었습니다. 작은 회로 기판 위에 많은 소형 부품을 배치하고 납땜하는 것은 더 이상 실용적이지 않습니다. 스텐실은 표면 실장 부품의 수작업 납땜과 그로 인한 불균일성을 대체합니다. 표면 실장 장치(SMD)의 독특한 도구로서 레이저 스텐실은 솔더 페이스트를 정확한 위치에 도포하는 데 도움을 줍니다. PCB 스텐실은 일반적으로 스테인리스강 박판 금속판에 표면 실장 부품용 개구부를 만들어 제조됩니다. 레이저 기계가 회로 패턴에 맞춰 스텐실을 절단하며, 이는 부품이 설치되는 위치와 일치합니다. JLCPCB는 정밀한 개구부를 가진 고품질 레이저 컷 스텐실을 제공하여 정확한 솔더 페이스트 도포와 신뢰할 수 있는 조립을 보장합니다.스텐실은 회로 기판 위에 놓이며 기준점(fiducial mark)......
Jan 09, 2026
스텐실 제조
나노 코팅 스텐실 제조의 비밀
나노 코팅 스텐실 제조 공정 나노 코팅 스텐실 제조는 설계 및 도면 작성, 레이저 절단, 연마, 나노 코팅 증착, 품질 검사 등 정밀한 공정 단계를 포함합니다. 아래는 각 공정 단계에 대한 자세한 설명입니다. 1. 설계 및 도면 작성 (1) 데이터 수집: 고객이 제공한 설계 파일(예: Gerber 파일, PCB 레이아웃) 또는 실제 제품 샘플에서 정확한 데이터를 확보합니다. 여기에는 스텐실 치수, 패드 배치, 개구부 모양과 크기, 특정 적용 요구사항 등이 포함됩니다. (2) CAD 도면 작성: Auto CAD와 같은 전문 CAD 소프트웨어를 사용하여 수집된 데이터를 정밀한 2D 또는 3D 엔지니어링 도면으로 변환합니다. 이 도면은 스텐실의 전체 치수, 개구부 위치, 모양 및 크기를 정의하며, 이후 공정을 위한 디지털 청사진 역할을 합니다. 2. 레이저 절단 (1) 재료 준비: 일반적으로 SUS 304 고급 스테인리스 스틸 시트를 기본 재료로 선택합니다. 재료는 두께 허용오차, 평탄도 및 기계적......
Jul 07, 2025
스텐실 제조
PCB 스텐실 제조에서 높은 정밀도의 중요성
PCB 스텐실은 제조 공정에서 중요한 역할을 하며, 특히 작은 피치 구성 요소를 다룰 때 더욱 그렇습니다. 스텐실 제조의 높은 정밀도는 정확한 솔더 페이스트 증착을 보장하며 이는 안정적인 고성능 전자 어셈블리에 필수적입니다. 이 기사에서는 JLCPCB의 예를 사용하여 스텐실 제조에서 고정밀도의 중요성을 강조합니다. 또한 디지털 현미경 카메라로 측정한 측정값을 사용하여 원하는 치수와 비교하여 정확한 제조 치수를 보여줍니다. PCB 스텐실 이해하기 PCB 스텐실은 금속(주로 스테인리스 스틸)이나 폴리머로 만든 얇은 시트로, 구멍이 뚫려 있는 도구입니다. 이 구멍들은 PCB의 패드 위치와 일치하며, 솔더 페이스트가 도포되는 곳입니다. 스텐실을 PCB 위에 위치시키고, 구멍을 통해 솔더 페이스트를 도포하면 패드에 정밀하게 페이스트가 남게 됩니다. 이 과정은 표면 실장 부품의 배치와 솔더링에 매우 중요합니다. 높은 정밀도의 필요성 스텐실 제조에서 높은 정밀도는 다음과 같은 여러 가지 이유로 매우 중요합......
Jul 29, 2024
- 1
- 2