PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드
1 분
- PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택
- 커패시터와 인덕터로 동작하는 PCB 동박 패턴
- PCB 설계에서 동박 패턴을 활용하는 방법
- 마무리
PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다.
이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다.
핵심 요약
- 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다.
- 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다.
- 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다.
- RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다.
PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택
PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 장기 보관성에 영향을 줍니다. 대표적인 방식은 ENIG, HASL, 침지은, OSP와 침지주석입니다.
- ENIG(무전해 니켈·침지금): 표면이 평탄하고 내식성과 보관성이 좋아 미세 피치 패드와 높은 신뢰성이 필요한 조립에 널리 사용합니다.
- HASL(열풍 솔더 레벨링): 비교적 경제적이고 납땜성이 좋지만 표면 높이가 균일하지 않을 수 있어 매우 미세한 피치에는 불리할 수 있습니다. 무연·유연 HASL 여부도 확인해야 합니다.
- 침지은: 평탄하고 전기적 손실이 낮은 편이지만 변색과 취급 환경에 민감할 수 있으므로 포장과 보관 조건이 중요합니다.
- OSP(유기 납땜성 보존제): 얇고 평탄하며 경제적이지만 반복 열 이력과 취급, 보관 조건의 영향을 받기 쉽습니다.
- 침지주석: 평탄성과 납땜성이 좋지만 장기 보관성과 주석 위스커, 공정 조건을 검토해야 합니다.
표면처리가 PCB의 모든 내부·외부 동박 트레이스에 별도로 도포되는 것은 아닙니다. 솔더 마스크 아래의 트레이스는 마스크로 보호되며, 표면처리는 주로 노출된 패드와 접점에 형성됩니다.

커패시터와 인덕터로 동작하는 PCB 동박 패턴
PCB의 동박 도형은 형상과 주변 구조에 따라 커패시턴스와 인덕턴스를 형성합니다. 마주 보는 두 도체와 그 사이의 유전체는 커패시터로, 루프 또는 나선형 패턴은 인덕터로 동작할 수 있습니다. 이를 의도적으로 설계하면 일부 개별 부품을 줄이고 회로 크기를 줄일 수 있지만, 공정 공차와 유전체 특성 때문에 정밀도와 Q값에는 한계가 있습니다.
표면처리는 노출 영역의 산화와 납땜성을 관리하기 위한 선택입니다. 패턴 커패시터나 인덕터의 전기적 특성은 주로 동박 형상, 두께, 기판 유전율, 주변 기준면과 주파수로 결정되므로 ENIG 또는 HASL을 일률적으로 지정해서는 안 됩니다.
PCB 설계에서 동박 패턴을 활용하는 방법
동박 트레이스는 단순한 연결선이 아니라 PCB 회로 설계의 전기적·열적 구조를 형성합니다. 아래 사례에서는 표면처리보다 트레이스 형상과 기준면, 전류 및 주파수 조건이 우선 설계 변수입니다.
전자파 적합성(EMC)
리턴 경로를 짧게 유지하고 연속된 기준면과 충분한 간격을 확보하면 EMI와 크로스토크를 줄일 수 있습니다. 표면처리는 노출 접점의 내식성과 납땜성을 보완합니다.
마이크로스트립 전송선로
외층 동박 트레이스와 인접 기준면으로 고주파 전송선로를 구성합니다. 선폭, 동박 두께, 유전체 두께와 유전율을 조정해 목표 임피던스를 맞춥니다. 도금층의 두께와 전도율은 고주파 손실 계산에서 필요에 따라 고려합니다.
전력 증폭기와 전력 분배
넓은 트레이스와 동박면은 전류를 분배하고 전압 강하와 발열을 줄입니다. 필요한 폭은 전류, 동박 두께, 허용 온도 상승과 주변 방열 조건으로 계산합니다.
고주파 회로
레이더와 통신 회로에서는 동박 거칠기, 표피 효과, 유전체 손실과 표면처리가 삽입 손실에 영향을 줄 수 있습니다. 침지은처럼 비교적 평탄한 마감이 검토되기도 하지만 제품 규격과 조립 요구를 함께 판단해야 합니다.
차폐 패턴
접지 동박과 비아 펜스를 사용해 민감한 회로의 전자기 결합을 줄일 수 있습니다. 특정 주파수에서의 효과는 패턴 간격과 개구, 리턴 경로 및 외함 구조에 따라 달라집니다.
RFID와 PCB 안테나
동박 패턴은 RFID 태그 및 Bluetooth·Wi-Fi 안테나의 방사체로 사용할 수 있습니다. 안테나 치수와 급전점, 기판 유전율, 주변 금속과 표면처리가 공진 주파수와 효율에 영향을 줍니다.
MEMS 인터페이스
PCB 동박은 MEMS 센서와 제어 회로 사이의 신호 및 전원 연결을 제공합니다. MEMS 구조 자체가 PCB에 형성되는지, 별도 칩으로 실장되는지 구분하고 패키지 요구사항에 맞는 표면처리를 선택합니다.
태양광 및 LED 회로
동박 패턴은 전류를 분배하고 LED 밝기 제어 회로를 연결합니다. 높은 전류와 열이 발생한다면 동박 중량, 트레이스 폭, 메탈 코어 기판 또는 별도 방열 구조를 검토합니다.
PCB 방열 패턴
넓은 동박면과 서멀 비아는 핫스폿의 열을 주변 또는 다른 레이어로 분산할 수 있습니다. 동박 패턴만으로 별도의 히트싱크를 항상 대체할 수 있는 것은 아니며 열 해석과 부품 접합부 온도 검증이 필요합니다.
신호 무결성
트레이스 임피던스를 일정하게 유지하고 리턴 경로의 불연속을 줄이면 반사와 크로스토크를 관리할 수 있습니다. 고속 배선에서는 스택업과 종단 조건도 함께 검토합니다.
플렉시블 PCB
플렉시블 PCB의 동박 패턴은 반복 굽힘 시 응력이 집중되지 않도록 부드러운 곡선과 적절한 굽힘 반경으로 설계합니다. 동박 종류와 두께, 커버레이와 표면처리는 동적·정적 굽힘 조건에 맞춰 선택합니다.
터치 패널
정전용량식 터치 전극과 센싱 패턴을 PCB 동박으로 구현할 수 있습니다. 전극 형상, 오버레이 두께, 주변 접지와 노이즈 환경이 감도에 영향을 줍니다.
마무리
PCB 동박 패턴은 전류와 신호를 전달하는 동시에 전송선로, 안테나, 센서 전극, 전력 분배 및 열 확산 구조로 활용할 수 있습니다. 표면처리는 노출 동박의 산화 방지와 납땜성 확보에 중요한 역할을 하지만 회로 성능은 패턴 형상과 스택업, 소재 및 제조 공차의 영향을 함께 받습니다.
JLCPCB는 ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석 등 다양한 표면처리 옵션을 제공합니다. 지원 조합과 설계 한계는 최신 PCB 제조 역량에서 확인한 뒤 프로젝트에 맞는 사양을 선택하세요.
지속적인 성장
PCB 설계 검증 가이드: ERC·DRC·DFM 점검 순서
핵심 요약 PCB 설계 검증은 제작 전에 전기적 연결, 신호 무결성 및 제조 규칙을 확인하는 과정입니다. 회로도 전기 규칙 검사(ERC)는 연결되지 않은 입력, 핀 유형 충돌 등 논리적 오류를 찾는 데 도움이 됩니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 배선 폭·간격·비아 치수를 설정한 제조 조건과 대조합니다. 제조성 설계(DFM) 검토는 DRC만으로 놓치기 쉬운 솔더 마스크, 가는 동박 조각 및 가공상의 문제를 살핍니다. JLCPCB의 JLCDFM 검토와 다층 PCB 제작 옵션을 활용하더라도 기능·신뢰성 검증은 별도로 필요합니다. PCB 설계 검증이 필요한 이유 PCB 설계 검증은 회로를 제작하기 전에 전기적 연결, 레이아웃의 물리적 조건, 신호 특성과 제조 가능성을 확인하는 작업입니다. 이를 건너뛰면 시제품 제작 후 오류를 발견해 보드를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 부품이 작아지고 신호 속도가 높아질수록 패턴 하나의 연결 오류나 누락된 이격 규칙도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 디지털 설계 단......
고전압 PCB 공간거리·연면거리 설계 가이드
핵심 요약 공간거리(clearance)는 공기 중 최단거리이고, 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다. 간격은 동작 전압과 예상 과전압을 기준으로 정하고, IPC-2221과 적용 제품 규격인 IEC 60664-1 등을 함께 확인합니다. 전압, 오염도, 재료의 비교트래킹지수(CTI), 고도, 도체 위치와 절연 종류가 설계값에 영향을 줍니다. 절연 슬롯, 가드 패턴, 보호 코팅은 조건에 맞게 사용해야 하며 공기 중 최소 간격을 임의로 줄이는 근거가 되지는 않습니다. 생산 전 간격 계산, DFM 검토와 적용 규격에 따른 내전압 시험을 확인합니다. 5 V에서 문제없던 두 동박 패턴이 400 V에서는 왜 위험할까요? 전위차가 커지면 절연 파괴와 아크 가능성을 고려해 도체 사이의 거리를 다시 정해야 하기 때문입니다. 모터 드라이브, LED 드라이버, 전원 공급 장치처럼 높은 전압을 다루는 PCB에서는 이 간격이 제품 안전에 직접 관련됩니다. 간격이 부족하면 공기 중 아크나 절......
Claude Code로 PCB 설계하기: EasyEDA Pro 연동과 실제 사례
핵심 요약 Claude Code를 활용한 PCB 설계: 이 사례에서는 Claude Opus 5.5와 EasyEDA Pro 3.2.149를 사용해 PDF의 3페이지 회로도를 47개 부품으로 다시 작성하고, DRC 오류가 0건인 2층 PCB까지 라우팅했습니다. EasyEDA Pro 연동: EasyEDA API skill은 로컬 브리지 서버와 Run API Gateway 확장 프로그램을 거쳐 Claude Code가 편집기에서 JavaScript를 실행하게 합니다. API 호출당 제한 시간은 30초입니다. 설계 검증: API의 성공 응답만으로 결과를 신뢰하지 않았습니다. 넷리스트를 다시 읽어 33개 넷의 핀 연결 138개를 확인하고 누락된 GND 연결 6개를 찾아 수정했습니다. 배선: 이 사례에 사용한 EasyEDA Pro 3.2.149의 API에는 자동 배선 호출이 없어 Freerouting을 단일 스레드로 실행했습니다. 결과를 가져올 때는 비아를 먼저, 트레이스를 나중에 배치했습니다. 사람의 검토......
PCB 풋프린트 설계 가이드: 패드·솔더 마스크·DFM 기준
핵심 요약 PCB 풋프린트(랜드 패턴)는 부품 데이터시트의 치수를 동박 패드, 솔더 마스크 개구부, 솔더 페이스트 개구부, 실크스크린과 이격 영역으로 옮겨 납땜과 조립이 가능하도록 합니다. 패드 치수와 간격, 층 구성은 IPC-7351과 제조사의 DFM 설계 규칙을 참고해 브리징, 툼스토닝, 솔더 접합부 균열을 줄여야 합니다. 스루홀(THT)과 표면실장(SMT) 풋프린트는 전기적 요구, 방열, 조립 방법과 생산량을 고려해 선택합니다. 적절한 패드 크기, 공정 조건에 따라 최소 0.1 mm 솔더 마스크 브리지와 페이스트 개구부 설계는 조립 결함을 줄이고 첫 공정 수율을 높이는 데 도움이 됩니다. JLCPCB는 PCB 제작·조립, 고정밀 외형 가공 옵션의 ±0.1 mm 공차, 부품 라이브러리와 무료 DFM 분석 도구를 제공합니다. 적용 가능 범위는 주문 사양에서 확인해야 합니다. PCB 풋프린트란? 설계에서 중요한 이유 PCB 풋프린트는 랜드 패턴이라고도 하며 전자 부품을 인쇄회로기판에 연결하기 ......
Flux.ai로 PCB 설계하기: 15 × 15 mm USB 허브 제작 10단계
핵심 요약 이 Flux.ai PCB 설계 튜토리얼에서는 15 × 15 mm 크기의 USB 2.0 허브를 예로 들어 설계 흐름을 보여 줍니다. 레이아웃을 다듬고 고속 차동 신호를 배선한 뒤 JLCPCB PCB 제작 및 조립에 필요한 제조 파일을 준비합니다. 새로운 AI 모델 소식이 계속 들리는 가운데, AI가 회로도 편집기에도 들어왔습니다. Flux.ai는 브라우저에서 실행되는 PCB 설계 도구입니다. 내장 AI 에이전트에 만들고 싶은 제품을 설명하면 아키텍처 계획, 부품 선택, 회로도 연결, 전기적 검사와 부품 배치까지 진행합니다. 하지만 이렇게 만든 결과가 실제로 제조 가능한지 확인하는 과정은 여전히 필요합니다. 이를 살펴보기 위해 15 × 15 mm PCB에 다운스트림 포트 2개를 갖춘 USB 2.0 허브를 설계했습니다. 노트북 내부에 넣을 수 있을 만큼 작은 크기입니다. 첫 AI 프롬프트부터 최종 레이아웃까지 과정을 따라가며 Gerber, BOM, CPL 파일을 내보내고 JLCPCB에 주......
KiCad MCP로 Claude Code를 이용해 PCB 설계하기: XL4015 사례
핵심 요약 Claude Code와 KiCad로 PCB 설계: MCP 서버를 통해 Claude를 KiCad에 연결하면 설계 내용을 만들고 수정할 수 있습니다. 이 사례에서는 XL4015 기반 5 A 벅 컨버터 넷리스트를 63 × 33 mm 2층 PCB로 구현했습니다. 초기 문제를 수정한 뒤 ERC 위반과 DRC 오류는 각각 0건이었습니다. 안전한 연결: 기본값이 읽기 전용인 KiCad MCP 서버를 선택하고 설치 전에 코드를 검토합니다. stdio로 연결하며, Git으로 추적하는 전용 프로젝트 폴더에서만 쓰기를 허용합니다. 회로를 먼저 검증: 참고 회로와 데이터시트를 비교해 XL4015의 VC 핀 접지 연결과 최대 36 V 입력을 견디지 못하는 78L05 등 네 가지 문제를 찾았습니다. ERC만으로는 부족: ERC가 놓친 전류 검출(ISENSE)·전류 제한 설정(ISET) 네트 간 연결 오류를 내보낸 넷리스트의 핀별 비교로 찾고 16개 네트를 확인했습니다. 들어가며 Claude Code에 KiC......