고속 PCB 레이아웃 기초
고속 디지털 설계에 필수적인 임피던스 제어, 타이밍, 스큐(skew), 리턴 패스, 라우팅 규칙을 이해하세요.
최신 게시물
고속 레이아웃
Microstrip vs Stripline: RF PCB 전송선로와 50Ω 임피던스 설계
RF PCB나 고속 신호 PCB에서 “50 Ω 선폭”을 정할 때 표면 배선인지 내부 배선인지부터 구분해야 합니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline)은 기준면과 유전체 구조가 달라 같은 선폭에서도 임피던스가 달라집니다. 이 글은 두 전송선로의 차이, 스택업 확인 순서, 실무에서 자주 생기는 오류를 정리합니다. Microstrip과 Stripline은 무엇이 다른가? 개념도: Microstrip은 외층 신호선과 기준면, Stripline은 내층 신호선과 두 기준면으로 구성됩니다. 항목 Microstrip Stripline 신호층 PCB 외층 PCB 내층 기준면 인접한 연속 기준면 1개 위·아래의 연속 기준면 2개 전계 일부가 공기 또는 솔더마스크 쪽에 분포 대부분 기판 유전체 내부에 분포 설계상 이점 커넥터·부품으로 접근하기 쉽고 프로빙이 편리 외부 환경에 덜 노출되고 층 사이 차폐에 유리 주요 검토 솔더마스크, 인접 금속, 커넥터 전이 추가 층·비아 전이, 적층......
Oct 28, 2026
고속 레이아웃
고속 PCB 배선 가이드: 임피던스, 차동쌍, 리턴 경로 설계
핵심 요약 1. 클록 주파수보다 상승 시간을 기준으로 판단합니다. 원문이 인용한 IPC-2251 기준에서는 배선 길이와 신호 상승 시간을 비교합니다. 100 MHz 미만의 신호라도 에지가 빠르면 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 2. 배선 전에 스택업을 정합니다. 고속 신호에는 끊김 없는 기준면이 필요합니다. 임피던스는 제조업체의 실제 적층 데이터를 바탕으로 계산합니다. 원문에 제시된 JLCPCB의 임피던스 공차는 ±10%입니다. 3. 중요 신호망부터 배선합니다. 클록, 차동쌍, DDR 메모리 버스를 먼저 배선한 뒤 RF 및 아날로그 기준 신호를 처리합니다. 저속 GPIO와 제어 신호는 나중에 배선합니다. 4. 리턴 경로를 유지하고 3W 규칙을 검토합니다. 분할된 기준면이나 빈 영역을 가로지르지 않고, 인접 신호 사이를 배선 폭의 3배 이상 띄우는 것을 시작 기준으로 삼습니다. 층을 바꿀 때는 그라운드 스티칭 비아로 리턴 경로를 연결합니다. 5. 차동쌍의 대칭성을 유지합니다. 두 배선의 간격......
Sep 30, 2026
고속 레이아웃
RF PCB 레이아웃: 일반적인 설계 실수 및 실용적인 가이드라인
핵심 요점 임피던스 제어는 타협할 수 없습니다: 반사 및 신호 손실을 방지하기 위해 비아, 커넥터 런치 및 트레이스 벤드를 포함한 모든 전환에서 일관된 50Ω 임피던스를 유지하십시오. 리턴 경로 무결성이 RF 성공을 결정합니다: 접지 플레인 분할 또는 슬롯 위로 RF 트레이스를 라우팅하지 마십시오. 모든 레이어 변경에서 스티치 비아로 연속적인 리턴 경로를 제공하십시오. 기능 영역 분할이 간섭을 방지합니다: RF 프론트 엔드 회로를 디지털 로직 및 전원 관리와 물리적으로 분리하여 고조파 및 스위칭 노이즈를 수신 대역에서 제거하십시오. 고주파에서 비아 설계가 중요합니다: 백드릴링 또는 마이크로비아를 통해 비아 스텁을 제거하고, 레이어 전환을 통해 50Ω을 유지하기 위해 항상 신호 비아를 접지 스티칭 비아와 쌍을 이루십시오. 재료 선택이 성능을 제한합니다: 2GHz 이상에서 FR-4의 유전체 손실은 신호 품질을 저하시킵니다. 제어된 임피던스 및 낮은 손실을 위해 Rogers RO4350B 또는 Me......
May 19, 2026
고속 레이아웃
신뢰할 수 있는 신호 제어를 위한 고속 PCB 레이아웃 가이드
고속 PCB 라우팅은 신호 동작이 전송 선로 이론을 따르는 레이아웃 설계를 말합니다. 고속 PCB 레이아웃은 트레이스를 단순한 도체가 아닌 제어된 임피던스 경로로 취급합니다. 신호 무결성, 전원 무결성, 전자기 효과가 고속 PCB 설계의 라우팅 결정을 이끕니다. 기존 PCB 라우팅은 부품 간 전기적 연결에 초점을 맞춥니다. 고속 PCB 레이아웃은 파형 보존, 타이밍 정확도, 노이즈 제어에 초점을 맞춥니다. 신호 에지는 트레이스를 가로질러 전자기파로 전파되며, 이는 반사와 크로스토크를 일으킵니다. 레이아웃 결정은 다층 스택업과 복잡한 라우팅 환경 전반에 걸쳐 임피던스 연속성, 귀환 경로 안정성, 전자기 동작을 결정합니다. PCB 설계에서 고속 제약 조건 정의 고속 PCB 제약 조건은 초기 설계 단계에서 정의됩니다. 신호 흐름 매핑은 레이아웃 시작 전에 중요 네트를 식별합니다. 초기 계획은 신호 무결성과 타이밍 동작에 대한 제어를 확립합니다. 신호 흐름 분석은 데이터 경로와 타이밍 관계를 정리합니......
May 11, 2026
고속 레이아웃
PCB 레이아웃에서의 신호 무결성 기초
PCB 설계의 세계에서 신호 무결성은 전자 신호의 안정적이고 정확한 전송을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 신호 무결성의 기초를 이해하는 것은 PCB 설계에 관여하는 전자 애호가, 취미 활동가, 엔지니어, 학생 및 전문가들에게 필수적입니다. 이 글에서는 신호 무결성의 핵심 개념을 깊이 있게 다루고, 이들이 PCB 레이아웃에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 모범 사례를 따름으로써 신호 무결성을 최적화하고 전자 시스템의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있습니다. 신호 무결성이란? 신호 무결성은 전송 경로를 따라 신호의 품질과 무결성을 보존하는 것을 의미합니다. 이는 임피던스 매칭, 노이즈 감소, 반사 및 크로스토크와 같은 신호 왜곡 최소화 등 다양한 요소를 관리하는 것을 포함합니다. 신호 무결성을 유지함으로써 안정적인 데이터 전송을 달성하고 오류를 최소화하며 시스템 성능을 극대화할 수 있습니다. 임피던스 매칭: 임피던스 매칭은 신호 무결성에서 중요한 역할을 합니다. 이는 전송선의 임피던스가 드라......
Feb 17, 2026
고속 레이아웃
Microstrip vs. Stripline: 설계 차이점 및 사용 시점
RF(라디오 주파수) PCB 설계는 엔지니어링과 예술이 결합된 분야입니다. RF 설계에서 사용되는 마이크로스트립(microstrip)과 스트립라인(stripline) 전송선로는 숨은 주역이라고 할 수 있습니다. 이 선로들은 신호가 PCB를 통해 간섭, 손실, 또는 임피던스 불일치 없이 원활히 전달되도록 보장합니다. 그렇다면, 이 두 가지 선로는 무엇이며, 언제 어떤 것을 선택해야 할까요? 함께 알아보겠습니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline) 전송선로란? 마이크로스트립 전송선로(Microstrip Transmission Line): 마이크로스트립은 PCB 표면에 위치한 전도성 트레이스(trace)로, 그 아래에 그라운드 플레인(ground plane)이 있고, 그 사이에는 유전체 재료(PCB 기판)가 삽입되어 있습니다. 트레이스의 상단은 공기와 접촉해 노출되어 있습니다. 이 구조에서 전자기장의 특성은 다음과 같습니다. 전자기장은 유전체와 공기 두 매질을 통해 ......
Feb 17, 2026
고속 레이아웃
IC 보드 설계: PCB 레이아웃에 대한 기술 가이드
왜 PCB 배치가 IC 보드 설계에서 그토록 중요할까요? PCB 배치는 회로도의 이론적 우아함을 안정적으로 작동하고 제조 가능한 하드웨어로 전환하는 결정적 순간입니다. 마이크로컨트롤러, FPGA 같은 가속기 또는 민감한 RF 트랜시버와 같은 복잡한 집적 회로(IC)가 탑재된 복잡한 보드에서는 한 지점을 다른 지점에 단순히 연결하는 것이 아닙니다. PCB 배치는 PCB 및 집적 회로 시스템의 성능, 신호 무결성, 전체 열 안정성에 막대한 영향을 미치는 엔지니어링 전문 분야입니다. 이 가이드는 모든 IC 보드 설계의 핵심이 되는 필수 PCB 배치 지침과 PCB 설계 모범 사례를 학습하기 위한 궁극적인 안내서입니다. IC 보드의 진화 IC 보드의 역사는 끊임없는 소형화의 이야기입니다. 초기 PCB는 크고 관통형 컴포넌트를 넉넉한 간격으로 장착하도록 설계된 단순한 단일층 구조였습니다. 배치는 비교적 간단한 2D 퍼즐이었습니다. 그러나 IC가 간단한 논리 게이트에서 볼 그리드 어레이(BGA) 패키지의 ......
Feb 17, 2026