PCBA 품질 관리 & 테스트 가이드
검사 방법, 전기적 테스트, 결함 검출, 신뢰성 검증 등 PCBA 품질을 보장하는 핵심 테스트 프로세스를 살펴봅니다.
최신 게시물
품질 관리 & 테스트
PCB 플라잉 프로브 테스트란? ICT와 차이, 검사 원리 및 적용 시점
시제품이나 소량 생산 PCB의 전기적 결함을 확인해야 하지만 전용 테스트 지그를 만들기 어렵다면 플라잉 프로브 테스트(Flying Probe Test, FPT)를 고려할 수 있습니다. 이동식 프로브가 지정된 패드와 테스트 포인트에 접촉해 개방·단락 및 부품 값을 확인하는 방식입니다. 이 글에서는 검사 흐름, ICT와의 차이, 4선식 켈빈 측정과 설계 시 주의점을 정리합니다. 이동식 프로브가 PCB의 지정 지점에 접촉해 전기적 특성을 측정합니다. 플라잉 프로브 테스트란? FPT는 프로그램에 따라 프로브 헤드를 이동시키며 PCB 또는 PCBA의 여러 노드를 측정하는 자동 검사입니다. 네일 베드 형태의 전용 지그가 없어 설계 변경이 잦은 시제품과 다품종·소량 생산에 유연합니다. 다만 측정 가능한 범위는 접근 가능한 패드, 테스트 포인트, 보드 구조 및 장비 구성에 좌우됩니다. 모든 내부 접속과 기능을 단독으로 보증하는 검사는 아닙니다. 무엇을 검사할 수 있나요? 지정된 네트 간 단락과 개방 저항·커......
Oct 13, 2026
품질 관리 & 테스트
멀티미터로 트랜지스터 핀 확인하기: NPN·PNP 구분 단계별 가이드
멀티미터로 트랜지스터 핀을 정확히 확인하는 일은 엔지니어, 취미 제작자, 전기전자공학 전공자가 양극성 접합 트랜지스터(BJT, 바이폴라 트랜지스터)를 회로에 장착하기 전에 해야 할 기본 점검 중 하나입니다. 베이스, 컬렉터 또는 이미터를 잘못 연결하면 전원을 처음 인가할 때 부품이 손상되거나 프로토타입 보드가 겉으로는 이상 없이 보이지만 작동하지 않을 수 있습니다. 이 가이드에서는 데이터시트가 없을 때 멀티미터를 사용하여 트랜지스터 핀을 식별하는 방법을 설명합니다. BJT는 내부적으로 공통 베이스를 공유하는 두 개의 PN 접합으로 구성되며, 이는 다이오드에서 볼 수 있는 구조와 같습니다. 따라서 멀티미터의 다이오드 테스트 모드가 이 작업에 적합합니다. 이 글을 끝까지 읽으면 다음을 할 수 있습니다. 표기가 없는 트랜지스터에서 베이스 핀 찾기 NPN 또는 PNP 타입 판별하기 컬렉터와 이미터 식별하기 SOT-23 및 기타 SMD 패키지에서 추가로 발생하는 위험 이해하기 그림: NPN 및 PNP ......
Jul 14, 2026
품질 관리 & 테스트
PCBA 제조 표준 및 인증
전자 제조업계에서 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 매우 중요합니다. 업계 표준을 만족시키고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조업체는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 중요성, 그리고 그것들이 전체 품질 보증 과정에 어떻게 기여하는지를 심도 있게 살펴보겠습니다. 제조 표준 및 인증의 중요성 제조 표준 및 인증은 제조업체가 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 안내, 요구사항 및 품질관리 시스템을 제공합니다. 이러한 표준은 재료, 설계, 조립, 검사, 환경 고려사항 및 안전과 같은 제조 공정의 여러 측면을 다룹니다. 이러한 표준 및 인증을 준수함으로써 제조업체는 고객의 기대를 충족하고, 규정을 준수하며, 업계의 모범 사례를 따르고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 기준 인쇄회로협회(IPC, 구 명칭: Institute for Interconnecting a......
Apr 22, 2026
품질 관리 & 테스트
자동 광학 검사(AOI): 현대 제조에서 PCB 품질 및 효율성 향상
자동 광학 검사(AOI)는 카메라를 사용하여 인쇄 회로 기판(PCB)의 결함과 오류를 스캔하는 기계 기반 기술입니다. AOI 시스템은 PCB 제조 및 조립과 PCB 테스트에 사용됩니다. 결절, 긁힘, 얼룩, 개방 회로, 납땜 접합부의 얇아짐 및 치수 결함과 같은 다양한 표면 특징 결함을 감지할 수 있습니다. 전자 조립품과 PCB를 감지하여 생산 라인과 PCB를 제조 결함 없이 떠나는 고품질의 제품을 보장하는 데 효과적이고 정확한 역할을 합니다. AOI 시스템은 일반적으로 여러 광원과 여러 대의 카메라를 포함합니다. AOI는 광학, 기계, 전자 제어 및 소프트웨어를 통합하여 인간의 눈을 대체하는 것입니다. 현실 세계에서 PCB는 점점 더 작고 복잡해지고 있으며, 비교적 간단한 보드조차도 문자 그대로 수천 개의 납땜된 구성 요소로 구성될 수 있습니다. AOI는 PCB 생산의 품질을 모니터링하고 프로세스 흐름에서 이를 수정하는데, 이는 오늘날의 경쟁적인 PCB 생산 환경에서 성공의 열쇠입니다. 자동......
Apr 22, 2026
품질 관리 & 테스트
PCBA 제조 표준 및 인증 이해하기
전자 제조 분야에서 인쇄 회로 기판 조립체(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 가장 중요한 과제입니다. 업계 표준을 충족하고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조사는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 세계를 심층적으로 살펴보고, 이들이 품질 보증 프로세스 전반에 미치는 의미와 기여도를 알아보겠습니다. 제조 표준과 인증의 중요성 제조 표준과 인증은 제조사가 PCBA의 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 지침, 요구사항 및 품질 관리 시스템을 제공합니다. 이 표준들은 재료, 설계, 조립, 테스트, 환경 고려사항 및 안전성을 포함한 제조 공정의 다양한 측면을 다룹니다. 이러한 표준과 인증을 준수하면 제조사는 고객 기대를 충족하고, 규제를 준수하며, 업계 모범 사례를 달성하고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 벤치마크 인쇄 회로 기관(IPC, 예전 이름: 전자 회로 상호 연결 및 패키......
Apr 16, 2026
품질 관리 & 테스트
AOI 검출 작동 원리
#1 AOI 검출이란? 자동 광학 검사(Automated Optical Inspection, AOI) 는 광학 원리와 영상 처리 기술을 이용해 PCBA 기판의 부품 솔더 접합부를 검사하는 기술입니다. 미세한 솔더 불량을 빠르게 식별할 수 있어, 수작업 육안 검사의 한계를 효과적으로 극복합니다. (이미지 출처: 인터넷) #2 AOI 검출 작동 원리 AOI 검출 장비는 주로 빛 반사 원리에 의존해 PCBA 기판의 부품 솔더 접합부를 식별하고 검사합니다. 검사 과정에서 얻은 영상 정보는 데이터로 변환되며, AOI 데이터베이스의 합격 파라미터와 비교되어 검출된 솔더 접합부에 불량이 있는지 판단합니다. (이미지 출처: 인터넷) AOI 검출 workflow에 따라 다음 네 단계로 나뉩니다: 영상 획득 단계 검사 대상을 스캔하고 영상을 수집하는 역할을 합니다. AOI 광원은 고각·저각 RGB 링크 조명(적·녹·청) 조합으로 구성됩니다. 다양한 각도와 색상으로 각 층의 솔더 접합부를 비추어 반사된 빛을 컴퓨......
Apr 16, 2026
품질 관리 & 테스트
PCB 고장 분석: 원인과 해결책 이해하기
인쇄 회로 기판(PCB) 고장 분석은 전자 제품이 작동을 멈추게 하는 문제를 찾고 해결하는 데 매우 중요합니다. PCB는 매우 복잡하며 여러 층의 회로가 서로 상호 작용하므로 무엇이 작동하지 않는지 이해하기 어려울 수 있습니다. 손상된 구성 요소 하나만으로도 전체 시스템이 다운될 수 있습니다. 고장 분석을 통해 제조업체는 PCB 설계를 더욱 신뢰할 수 있게 만들고 문제가再次发生하는 것을 방지할 수 있습니다. 이 기사에서는 PCB 고장 분석이 왜 중요한지 자세히 살펴보고, 흔한 원인, 고장 유형, 전자 제품의 안전을 보장하기 위한 최선의 분석 방법에 대해 설명합니다. 1. PCB 고장 분석이란 무엇인가? PCB 고장 분석은 제대로 작동하지 않는 인쇄 회로 기판을 조사하여 왜 작동하지 않는지 알아내는 것입니다. 이러한 연구는 제품의 신뢰성을 높이고 비용이 많이 드는 리콜이나 현장에서의 문제 가능성을 줄이는 데 매우 중요합니다. PCB는 전자 제품의 성능에 매우 중요하므로, 어떻게 고장나는지 알면 ......
Apr 16, 2026
품질 관리 & 테스트
베드 오브 네일 테스트 픽스처란 무엇인가?
전자 제품 제조에서 테스트는 매우 중요합니다. 제품의 작동 상태를 결정하는 가장 중요한 단계입니다. 제품이 거쳐야 하는 많은 테스트 절차가 있습니다. 조립 업체와 작업할 때 테스트에는 많은 시간이 걸릴 수 있으며, 인력과 시간을 줄이기 위해 따라야 할 일련의 지침이 있어야 합니다. 이를 위해 베드 오브 네일 테스트가 설계되었으며, 이를 통해 지그를 만들고 기판의 테스트 포인트를 연결하여 프로토타입을 직접 테스트할 수 있습니다. 프로그램은 자동화된 테스트 제어 하에 있어 작동이 간단하고 빠릅니다. 이 전문화된 테스트 도구는 대량 생산에서 중추적인 역할을 합니다. 속도, 정확성, 반복성이 필수적인 환경을 개발해야 합니다. 이 글에서는 베드 오브 네일 픽스처란 무엇인지, 지그를 사용하여 테스트가 어떻게 수행되는지 알아보겠습니다. 베드 오브 네일 테스트 픽스처란? 베드 오브 네일은 시스템에서 "못"이라고 불리는 스프링 포고 핀이 있는 기계적 플랫폼입니다. 이 포고 핀들은 PCB의 다양한 테스트 포인트......
Apr 15, 2026
품질 관리 & 테스트
정전기 방전(ESD): 전자 제품을 위협하는 숨겨진 위험
다음 전자 기기가 높은 전압이나 정전기에 노출되는 환경에 배포될 수도 있습니다. 이러한 경우 테스트와 시뮬레이션을 통해 ESD에 대한 시스템의 취약성을 파악해야 합니다. 정전기 방전(ESD)은 한 물체에서 다른 물체로 정전기가 갑자기 이동하는 현상입니다. 이 현상은 두 표면 사이의 전위차가 있을 때 발생하며, 에너지가 갑자기 방전됩니다. 전하는 신체에 기생적으로 축적될 수 있으며, 이동되거나 회로가 완성될 때 접지를 통해 매우 낮은 전류를 동반한 큰 전압 스파이크가 다른 신체에 나타나는데, 이는 약간의 충격처럼 느껴집니다. 또한 시스템을 ESD로부터 보호하고 고전압 펄스를 견딜 수 있도록 하기 위해 필요한 부품들이 있습니다. ESD는 민감한 전자 부품에 상당한 손상을 일으켜 제품 불량, 수명 단축, 제조 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 전자공학과 PCB 설계에 대해 더 알아보려면 PCB의 임피던스 제어에 관한 최근 블로그를 참조하세요. 대전된 물체와 전자 기기 사이의 직접적인 물리적 접촉으로......
Apr 10, 2026
품질 관리 & 테스트
PCB 조립에서 SMT 테스트의 다양한 종류
크기와 공간을 최소화하는 것을 목표로 하는 완전한 전자 솔루션은 표면 실장 부품을 사용합니다. SMT 부품은 TH와 유사하게 기능하지만 일반적으로 소형 크기와 양면 조립 호환성 때문에 선택됩니다. 대량 생산을 위해 개발할 때 비용도 주요 문제이며, 낮은 비용으로 인해 대량으로 사용할 수 있습니다. 소형 크기로 인해 검사 방법과 수리 작업이 더욱 어려워졌습니다. 제품은 시장에 출시되기 전에 여러 테스트를 거칩니다. 이 모든 테스트는 PCB 및 그 구성 부품과 관련이 있습니다. 디스펜싱 기계를 사용하여 전자 부품은 조립 공정 중에 PCB에 처음 배치됩니다. 올바른 연결을 위해서는 부품이 정확하게 배치되어야 합니다. 그 후 PCB는 리플로우 솔더링되고 열을 이용해 솔더 페이스트가 용융됩니다. 이로 인해 PCB와 부품 사이에 오래 지속되는 결합이 만들어집니다. 모든 작업 후 조립 결함을 찾기 위해 PCB는 SMT 테스트를 거칩니다. 테스트는 모든 부품이 올바르게 배치되었는지 보장합니다. 오늘은 PCB......
Apr 10, 2026
품질 관리 & 테스트
PCBA 테스트란 무엇인가? 검사 방법, 공정 및 품질 관리 완벽 가이드
현대 전자 제품에서 완성품의 성능과 장기 신뢰성은 인쇄 회로 기판 조립(PCBA) 품질 관리에 직접 연결됩니다. 미세한 솔더 균열, 정렬 불량 부품, 잘못된 패시브 값 등 기판 수준의 작은 결함도 비용이 많이 드는 현장 불량, 제품 리콜, 브랜드 평판에 대한 장기적인 손상으로 이어질 수 있습니다. 고품질 PCBA는 단일 최종 검사로 달성되지 않습니다. 첫 번째 부품 릴이 로드되기 전에 시작되어 모든 조립된 기판이 완전한 기능성을 입증할 때까지 계속되는 반복적이고 체계적인 테스트 워크플로우의 결과입니다. 복잡하고 고밀도의 설계를 위해 고급 검사 및 테스트 방법을 구현하는 제조업체와 협력하는 것이 필수적입니다. JLCPCB에서는 모든 기판이 최고 수준의 성능과 신뢰성을 충족하도록 전체 조립 공정에 걸쳐 엄격하고 기술 중심의 PCBA 검사를 통합합니다. 이 가이드는 부품 검증에서 최종 기능 테스트까지 PCBA 테스트 워크플로우에서 사용되는 모범 사례와 고급 기술을 설명합니다. PCBA 테스트: 조립......
Apr 10, 2026
품질 관리 & 테스트
솔더 페이스트 검사(SPI): SMT 조립 공정 제어 완벽 가이드
오늘날의 표면 실장 기술(SMT) 제조 세계에서 솔더 페이스트 도포의 일관성은 조립된 인쇄 회로 기판의 전기적 성능, 기계적 전단 강도, 장기 신뢰성을 결정하는 요소입니다. 솔더 페이스트는 PCB의 구리 패드에 부품 단자를 결합하는 매개체입니다. 따라서 부피, 두께, 배치 측면에서 솔더 페이스트 도포의 어떠한 변화도 최종 제품의 솔더 접합 품질에 큰 영향을 미칩니다. 솔더 페이스트 검사(SPI)란 무엇인가? 솔더 페이스트 검사(SPI)는 스텐실 인쇄 공정 직후, 배치 공정이 시작되기 전에 이루어지는 고급 품질 관리 공정입니다. 이 검사에는 PCB의 모든 솔더 패드에 대한 높이, 면적, 부피, 배치 정확도 등 중요한 솔더 페이스트 특성의 검증이 포함됩니다. SPI는 각 도포가 허용 공차 수준 내에 있도록 유지하고 결함이 나타나기 전, 즉 비용이 많이 들기 전에 공정 오류를 강조합니다. 좋은 솔더 접합은 올바른 솔더 페이스트 인쇄에서 시작됩니다. 약간의 정렬 불량이나 적은 페이스트 양과 같은 작은......
Apr 10, 2026
품질 관리 & 테스트
PCB X선 검사 설명: PCB 조립 품질 관리를 위한 비파괴 검사
소형화 시대에 현대 인쇄 회로 기판(PCB)은 보이지 않는 과제에 직면해 있습니다. 바로 부품 아래에 숨겨진 솔더 접합의 품질을 검증하는 것입니다. 피치 크기가 0.3mm까지 내려가는 볼 그리드 어레이(BGA) 패키지와 중요한 열 연결을 숨기는 쿼드 플랫 무리드(QFN) 부품을 가진 현대 PCB에서 전통적인 광학 방법은 가장 중요한 불량 지점을 볼 수 없습니다. PCB X선 검사가 결정적인 해결책으로 부상했습니다. 이 가이드는 X선 검사의 기술적 기반, 응용 분야, 합격 기준을 탐구하여 엔지니어들이 제조 신뢰성을 확보할 수 있도록 합니다. PCB X선 검사로 BGA 부품 아래에 숨겨진 솔더 접합 및 공동(보이드)이 드러납니다. PCB X선 검사란 무엇인가? 자동화 X선 검사(AXI)라고도 하는 PCB X선 검사는 광학 검사로는 볼 수 없는 내부 특성을 평가하기 위해 PCB 조립에 사용되는 비파괴 검사(NDT) 기술입니다. AXI는 X선을 사용하여 PCB 재료와 전자 부품을 관통하여 BGA, Q......
Apr 10, 2026
- 1
- 2