CircuitMaker 2 PCB를 Gerber 및 Drill File 로 출력하는 방법
1 분
- Gerber 및 NC Drill 설정
- 파일 확인
Gerber 및 NC Drill 설정
먼저 몇 가지 옵션을 설정해야 합니다. 일단 설정이 완료되면, CircuitMaker는 특정 프로젝트에 대한 설정을 기억하므로, 파일을 생성할 때마다 옵션을 다시 설정할 필요가 없습니다.
Projects 패널에서 프로젝트 이름(.PrjPcb 파일)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 팝업 메뉴가 나타납니다. Generate Outputs를 클릭합니다.

사진 1. 출력 생성 메뉴 항목
출력 파일 생성 대화 상자에 몇몇 출력 옵션이 나열되어 있습니다. Gerber 파일을 설정하려면 구성 버튼을 클릭하세요.

사진 2. Gerber 옵션 설정
일부 옵션을 지정할 수 있는 창이 나타납니다.
일반 탭

그림 3. 일반 탭 설정
레이어 탭
필요한 레이어를 선택하세요. 예를 들면, 2층 설계의 경우 다음 레이어를 선택해야 합니다 :
1. 상단 오버레이
2. 상단 패스트
3. 상단 솔더
4. 상단 레이어
5. 하단 레이어
6. 하단 솔더
7. 하단 패스트
8. 하단 오버레이
9. 아웃라인 (참고 : 아웃라인은 다른 메카니컬 레이어를 사용할 수 있으며, 이 예에서는 M2를 사용합니다.)
4층 또는 6층 설계인 경우에는 내부 레이어를 선택하는 것을 잊지 마십시오.
경고 : Keep-Out Layer는 체크하지 마세요 (해당 레이어는 .GKO 파일로 출력합니다). 우리의 시스템은 .GKO 파일을 아웃라인으로 인식할 수 있습니다. Keep-Out Layer는 구리 객체의 배치를 차단하거나 방지하는 영역에 객체를 배치하는 데 사용됩니다.

사진 4. 레이어 탭 설정
재료를 모두 제거하여 컷아웃을 만들려면 아웃라인 레이어에 모양을 그리면 됩니다.

사진 5. 컷아웃
드릴 도면 탭

사진 6. 드릴 도면 탭 설정
아퍼처 탭
내장형 아퍼처 (RS274X) 확인

사진 7. 아퍼처 탭 설정
고급 탭

사진 8. 고급 설정 탭
Gerber 설정을 완료하려면 **확인(OK)** 버튼을 클릭하세요.
NC 드릴 설정
NC 드릴 파일(NC Drill Files) 항목 오른쪽에 있는 구성(Configure) 버튼을 클릭하세요.
* 형식을 2:4로 설정
* 선행 0 생략 옵션 체크
* 절대 원점 참조 옵션 체크
* 도금 구멍과 비도금 구멍에 대해 별도의 NC 드릴 파일 생성 옵션 체크
* 드릴 슬롯 명령(G85) 사용 옵션 체크

사진 9. NC 드릴 설정
파일 생성
Gerber 파일과 NC 드릴 파일을 모두 체크하고 생성 버튼을 클릭합니다.

사진 10. 게르버 파일과 드릴 파일을 확인한 후 생성하십시오.
CircuitMaker에서 "프로젝트에 수정 사항이 있습니다..."라는 메시지가 나타나면, 저장 및 변경 사항 커밋을 클릭하세요.

사진 11. 변경 사항 저장 및 커밋
그런 다음 서버에 저장 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

사진 12. 서버에 저장하기
발행 버튼을 클릭하면, 생성된 파일이 클라우드에 저장됩니다.

사진 13. 출시
출시 확인이라는 창이 나타납니다. 원하시면 릴리스 노트를 작성하고 확인을 클릭할 수 있습니다.

사진 14. 출시 확인
새 창에 "프로젝트가 성공적으로 릴리스되었습니다. 웹 브라우저에서 엽니다."라는 메시지가 표시됩니다.

사진 15. 출시됨
웹 브라우저에서 열기를 클릭하면 릴리스된 파일이 웹 브라우저에서 열립니다. 파일 숨기기를 클릭하여 파일을 숨긴 후, 다운로드 아이콘을 클릭하여 Gerber 파일과 드릴 파일을 다운로드하세요.

사진 16. 웹 브라우저에서 다운로드된 파일
파일 확인
Gerber 파일과 드릴 파일을 JLCPCB에 업로드하기 전에, 생성된 파일을 타사 Gerber 뷰어로 확인하는 것이 매우 권장됩니다.
문제가 발견되면 수정한 후 Gerber/Drill 파일을 다시 내보내고 Gerber 뷰어에서 다시 확인하십시오.
사용하기 편리한 여러 Gerber 뷰어가 있습니다. 다음의 뷰어를 참고하세요.
* Gerbv
* tracespace view
* ucamco의 Reference Gerber Viewer

사진 17. Gerbv에서 레이어 검사
모든 것이 정상이라면, 이제 압축 파일을 JLCPCB에 업로드하여 주문을 진행할 수 있습니다.

사진 18. 업로드 후 JLCPCB.com에서 보드 미리보기
지속적인 성장
PCB 참조 지정자 배치 가이드: 실크 인쇄 가독성과 조립 오류 줄이기
핵심 요약 참조 지정자(Reference Designator)는 PCB 조립, 디버깅과 유지보수에서 각 부품을 정확히 식별하는 기준입니다. 실크 인쇄의 일반적인 시작 기준은 글자 높이 0.8 mm 이상, 선폭 0.15 mm 이상입니다. 패드와 비아를 피해 솔더 마스크 위에 배치하고, 글꼴·크기·방향을 통일합니다. 고밀도 보드에서 모든 지정자를 실크에 넣기 어렵다면 별도의 조립도를 제공합니다. 출력 전 DFM으로 겹침, 누락, 중복을 검사합니다. PCB에 인쇄된 R47, C12 같은 작은 문자는 참조 지정자입니다. 이 표기는 조립자가 부품 위치를 찾고, 엔지니어가 고장 부품을 확인하며, 수리 담당자가 교체 부품을 지정하는 데 쓰입니다. 참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 PCB를 연결합니다. 표기가 일치하고 읽기 쉬우면 조립과 검사 과정에서 혼동이 줄어듭니다. 이 글에서는 표기 체계, 배치 기준, 고밀도 보드의 처리 방법과 제조 전 확인 사항을 살펴봅니다. PCB 참조 지정......
PCB 애뉼러 링(Annular Ring) 설계: 계산과 공차 분석
PCB 비아와 도금 스루홀(PTH)을 설계할 때 애뉼러 링까지 공차를 포함해 계산하고 있나요? EDA의 기본 패드 크기나 이전 설계를 그대로 사용하면 드릴 위치 편차, 레이어 정합 오차와 에칭 보정으로 실제 남는 구리 폭이 예상보다 좁아질 수 있습니다. 애뉼러 링(annular ring)은 드릴 홀 주위를 둘러싼 고리 모양의 구리 영역입니다. 도금된 홀 배럴과 각 레이어의 패드를 전기적·기계적으로 연결하므로, 크기가 부족하면 브레이크아웃이나 간헐적인 단선으로 이어질 수 있습니다. 핵심 요약 공칭 애뉼러 링 폭은 (패드 직경 - 드릴 직경) ÷ 2로 계산합니다. 실제 잔여 폭은 드릴 위치, 레이어 정합, 적층과 에칭 공차의 영향을 받습니다. IPC 합격 기준과 제조를 안정적으로 만드는 설계 목표값은 같은 개념이 아닙니다. 제조사의 최신 홀·패드 능력과 DFM 결과를 기준으로 최종 치수를 정해야 합니다. 애뉼러 링 폭을 결정하는 기본 계산 공칭 애뉼러 링 폭은 다음과 같이 계산합니다. 애뉼러 링 ......
PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드
PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다. 이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다. 핵심 요약 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다. 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다. 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다. RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다. PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택 PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 ......
STM32 CAN 통신 예제: CubeMX와 HAL로 송수신 구현하기
핵심 요약 Classic CAN과 CAN FD의 프레임 및 비트 타이밍 차이를 설명합니다. NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 CAN 트랜시버로 연결합니다. CubeMX 필터·인터럽트 설정과 HAL 기반 송수신 코드를 구현합니다. 종단저항, CANH·CANL, candump와 오류 응답을 이용한 점검 방법을 다룹니다. Nucleo-G491RE 보드와 Jetson 보드를 이용한 CAN 버스 통신 이 글에서는 STM32 CAN 통신 예제로 NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 연결하고, Classic CAN과 CAN FD의 비트 타이밍·필터·수신 인터럽트·응답 송신을 단계별로 구현합니다. 브레드보드에서 트랜시버와 종단저항, CANH·CANL 연결을 검증한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 CAN 인터페이스 PCB로 정리하면 반복 시험과 배선 점검이 쉬워집니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확......
STM32 PWM 제어 가이드: 주파수·듀티비 설정과 모터 제어 예제
핵심 요약 타이머 Prescaler와 ARR을 이용한 PWM 주파수·듀티비 계산 방법을 정리합니다. NUCLEO-G491RE에서 서보모터와 DC 모터를 PWM으로 제어합니다. 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽어 회전 방향과 RPM을 계산합니다. CubeMX 설정, HAL 코드와 VCP 출력 결과를 실제 실습 이미지로 확인합니다. Nucleo-G491RE 보드와 DC 모터/인코더를 이용한 실습 이 글에서는 STM32 PWM의 주파수·듀티비 계산 원리를 익히고, NUCLEO-G491RE의 타이머와 카운터를 이용해 서보모터·DC 모터를 구동하며 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽습니다. 브레드보드에서 모터 드라이버와 인코더 동작을 확인한 뒤 전원·신호 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 재현성을 높일 수 있습니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다. 타이머/......
STM32 ADC 사용법: 전압 측정, 인터럽트·DMA와 DAC 피드백
핵심 요약 STM32 ADC의 해상도, 샘플링과 디지털 값을 전압으로 환산하는 원리를 설명합니다. NUCLEO-F446RE에서 Polling, Interrupt, DMA 방식으로 ADC 데이터를 수집합니다. TEMT6000 조도 센서와 다중 채널 ADC 설정 및 Circular DMA 처리를 구현합니다. DAC 출력과 LED 조명 피드백을 연결해 간단한 실시간 제어를 확인합니다. 이 글에서는 STM32 ADC의 기본 원리와 전압 계산 방법을 살펴보고, NUCLEO-F446RE에서 TEMT6000의 밝기 값을 Polling·인터럽트·DMA로 읽어 DAC 기반 LED 조명 피드백까지 구현합니다. 브레드보드에서 센서와 LED 드라이버의 동작을 확인한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 같은 실험 환경을 반복하기 쉽습니다. PCB 제작시에Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다......