전원 및 그라운드 레이아웃 가이드라인
최적의 SI/PI 성능을 위해 그라운딩 전략, 플레인 설계, 리턴 패스, 전원 분배 방법을 학습하세요.
최신 게시물
전원 및 그라운드 레이아웃
PCB 스타 접지 설계 가이드: 리턴 전류와 그라운드 플레인 비교
핵심 정리 제어된 리턴 경로: 스타 접지는 선택한 회로 블록의 리턴 경로를 분리한 뒤 하나의 제어된 물리 지점에서 만나게 합니다. 노이즈가 큰 블록과 민감한 블록 사이의 공유 임피던스 결합을 줄일 수 있습니다. 적용 분야: 소형·저주파·저전류·노이즈 민감 회로, 오디오 단계와 센서 인터페이스에서 유용할 수 있습니다. 그라운드 플레인: 고속 디지털, RF와 복잡한 혼합신호 보드에서는 넓고 낮은 인덕턴스의 연속 플레인이 보통 더 적합합니다. 주의: USB, Ethernet, DDR, RF와 빠른 클록에 스타 접지를 무조건 적용하지 마세요. 신호 가까이에 연속적인 리턴 경로가 필요합니다. 절대 넘지 말아야 할 것: 그라운드 영역 사이의 틈을 신호가 가로지르면 리턴 루프가 커지고 EMI와 신호 무결성 문제가 생길 수 있습니다. 소개 PCB가 모든 DRC를 통과해도 실제 장비에서 ADC 값이 흔들리거나 오디오에 험이 생기고, 모터 드라이버가 MCU를 리셋할 수 있습니다. 전원 레일과 배선이 정상이어도 ......
Sep 22, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
회로기판 그라운드 플레인과 파워 플레인 가이드 2026
핵심 요약 연속된 구리가 우선입니다: 우수한 회로기판 그라운드 플레인은 낮은 임피던스의 리턴 경로를 형성하고 노이즈를 줄이며, 혼합 신호 보드에서도 대부분 스플릿 플레인보다 안전합니다. 전류 루프 관점에서 생각하십시오: 모든 신호는 바로 아래에 리턴 경로가 필요합니다. 고속 트레이스는 절대 플레인 갭, 슬롯, 컷아웃을 가로질러 배선하지 마십시오. 스택업을 미리 계획하십시오: 중요한 신호를 배선하기 전에 레이어 배치를 먼저 결정하고, 파워 플레인과 그라운드 플레인을 서로 가깝게 배치하여 배전 인덕턴스를 낮추십시오. 배치가 필터링보다 우선입니다: 짧은 디커플링 루프, 적절히 배치된 스티칭 비아, 신중한 부품 배치는 대부분의 EMI 및 그라운드 루프 문제를 방지합니다. 제작 전에 반드시 확인하십시오: 제작 전에 구리 폴리곤을 재생성하고, DRC를 실행하며, 거버 파일을 검사하고, 스택업과 동박 두께를 제조사의 실제 사양과 일치시키십시오. 우수하게 설계된 회로기판 그라운드 플레인은 단순히 그라운드에 ......
Jul 17, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
고전류 PCB 설계를 위한 엔지니어 가이드 2026
핵심 요약 시스템 레벨 사고: 고전류 PCB 설계는 트레이스, 비아, 동박 플레인, 커넥터, 부품 패드, 리턴 경로가 함께 작동하는 전체 전류 경로에 관한 것입니다. 약한 연결 고리 하나가 전압 강하, 과열, 장기적인 고장을 유발할 수 있습니다. 흔한 고장 지점: 너무 작은 트레이스, 부족한 비아 배열, 끊어진 그라운드 플레인 연속성, 디레이팅 없이 IPC 표에만 의존하는 것, 간과된 커넥터 접촉 저항이 고전류 보드 고장의 가장 흔한 다섯 가지 원인입니다. 소재 및 열 관련 결정을 먼저 하십시오: 동박 두께(1oz vs. 2~3oz), 기판 종류(FR4, 하이 Tg, 메탈코어), 표면 처리는 배선을 시작하기 전에 선택해야 합니다. 열관리는 레이아웃이 끝난 후가 아니라 배치 단계에서 계획되어야 합니다. 양산 전에 검증하십시오: IR 드롭 및 열 시뮬레이션, DFM 검토, 열화상 매핑을 포함한 실제 부하 테스트를 통해 첫 보드 제작 전에 약점을 잡아내십시오. 화면상으로는 문제없어 보이는 트레이스도......
Jul 15, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
트랙 폭 대 전류 용량: PCB 전력 라우팅 팁
PCB 설계라는 정교한 과정에서 전력 라우팅은 숨은 영웅과도 같습니다. 이는 회로에 전류를 공급하여 생명을 불어넣는 중요한 역할을 합니다. 신호 트레이스가 임피던스 매칭과 노이즈 제어로 주목받는 동안, 전력 트랙은 과열되거나 구성 요소를 손상시키지 않으면서 조용히 전류를 전달하는 책임을 맡습니다. 그렇다면 이러한 트랙의 폭은 얼마나 넓어야 할까요? 바로 트랙 폭과 전류 용량 간의 관계가 핵심입니다. 만약 0.1mm 트랙으로 10A를 처리할 수 있다고 생각한다면, 이는 퓨즈처럼 작동하는 PCB를 설계하는 것과 다름없습니다. 전력 라우팅에서 트랙 폭의 중요성 전력 라우팅의 핵심은 전류를 효율적으로 전달하면서 열, 전압 강하, 그리고 신호 무결성을 관리하는 데 있습니다. 트랙 폭이 적절하지 않으면 열 축적, 전압 강하, 심지어 트레이스 손상과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 물론 SF 영화에서는 녹아내린 트레이스가 멋지게 보일 수 있지만, 현실에서는 설계 실패일 뿐입니다. IPC(국제 인쇄 회로 ......
Feb 17, 2026
전원 및 그라운드 레이아웃
PCB 레이아웃에서 바이패스 캐패시터에 대한 완벽 가이드
경험이 풍부한 엔지니어든 열정적인 취미 활동가든 모든 인쇄 회로 기판(PCB) 설계자는 한 번쯤 경험합니다: 회로의 예측 불가능한 동작입니다. 무작위 간격으로 리셋되는 마이크로컨트롤러, 점점 더 들쭉날쭉해지는 ADC 읽기, 또는 항상 오류로 가득한 고속 통신 버스. 대부분의 경우 문제는 결함이 있는 부품이나 논리 오류가 아니라 미묘하고 잠재적인 문제, 즉 노이즈가 많은 전력 분배 네트워크(PDN)입니다. 고주파 노이즈와 불안정한 전력 레일은 민감한 전자 장비에 큰 혼란을 줄 수 있습니다. 이러한 혼돈에 대한 첫 번째이자 가장 중요한 방어 수단은 소박한 바이패스 커패시터입니다. 이 글은 바이패스 커패시터의 적절한 배치와 사용에 대한 종합적인 기술 가이드 역할을 합니다. 일반적인 "핀 근처에 그냥 놓으세요"라는 조언을 넘어, 커패시터 배치의 물리학, 고급 배치/실무 지침, 전력/그라운드 조정된 평면, 일반적인 배치 문제(기생 인덕턴스, EMI 등)의 진단 및 수정에 대해 논의하겠습니다. 마지막으로......
Feb 17, 2026