올바른 PCB 모양 선택하기
1 분
- 직사각형 PCB : 전통적인 선택
- 원형 PCB : 컴팩트한 디자인에 최적화
- 삼각형 PCB : 정밀함과 공간 효율성
- 불규칙한 PCB : 특정 응용 분야를 위한 맞춤 설계
- 다른 PCB 형태 : 특수 응용 분야
- 결론
PCB의 형태를 올바르게 선택하는 것은 전자 기기의 전반적인 성능, 제조 가능성, 그리고 미관에 크게 영향을 미치는 중요한 결정입니다. 직사각형 PCB가 가장 흔하고 다용도로 사용되지만, 특정 응용 분야에서 독특한 장점을 제공하는 다양한 다른 형태들도 있습니다. 이 종합 안내에서는 다양한 PCB 형태를 탐구하고, 각 형태에 대한 예시를 제공하며, 그것들이 설계와 기능을 어떻게 최적화하는지 보여드리겠습니다. PCB 형태의 중요성을 이해하고 구체적인 예시를 고려함으로써, 귀하의 전자 시스템을 개선하기 위한 현명한 결정을 내릴 수 있을 것입니다.
직사각형 PCB : 전통적인 선택
직사각형 PCB는 검증된 신뢰할 수 있는 선택지로, 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 직사각형 형태는 단순함과 제조 용이성, 그리고 표준 공정과의 호환성을 제공합니다. 이 형태는 효율적인 부품 배치, 직관적인 신호 라우팅, 그리고 표준화된 인클로저 통합을 가능하게 합니다. 예를 들어, 고급 노트북은 내부 공간 활용을 극대화하기 위해 주로 직사각형 PCB를 사용합니다. 직사각형 형태는 프로세서, 메모리, 저장 장치 및 기타 부품들을 효율적으로 배치할 수 있게 해주어, 컴팩트하면서도 강력한 컴퓨팅 장치를 구현할 수 있게 합니다.
원형 PCB : 컴팩트한 디자인에 최적화
원형 PCB는 공간이 제한되거나 독특한 디자인이 필요한 응용 분야에서 특정한 장점을 제공합니다. 원형 형태는 날카로운 모서리가 없어서 스트레스 지점을 줄이고 기계적 신뢰성을 높입니다. 원형 PCB는 스마트워치, 피트니스 트래커, 소형 의료기기와 같은 장치에 자주 사용됩니다. 예를 들어, 원형 형태의 피트니스 트래커 PCB는 사용자의 손목에 맞게 공간 활용을 최적화하면서도 시각적으로 매력적이고 인체공학적인 디자인을 제공합니다. 원형 모양은 센서, 배터리, 디스플레이 모듈 등을 효율적으로 배치할 수 있어, 편안하고 기능적인 웨어러블 장치를 구현하는 데 기여합니다.
삼각형 PCB : 정밀함과 공간 효율성
삼각형 PCB는 공간 활용을 극대화하고 독창적인 디자인을 구현할 수 있어 점점 인기를 얻고 있습니다. 삼각형 형태는 부품을 정밀하게 배치할 수 있게 하며, PCB 공간을 효율적으로 사용할 수 있어 공간 효율성이 중요한 응용 분야에 적합합니다. 예를 들어, LED 조명 응용 분야에서 삼각형 PCB를 사용하면 LED 모듈의 정확한 위치 지정이 가능하여 조명 성능과 에너지 효율성이 향상됩니다. 또한, 삼각형 모양은 PCB가 조명 기구나 건축 요소에 매끄럽게 통합되도록 하여, 전체 디자인을 더욱 돋보이게 만듭니다.
불규칙한 PCB : 특정 응용 분야를 위한 맞춤 설계
불규칙한 PCB 형태는 독특한 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 맞춤 제작합니다. 이러한 형태는 특정 인클로저에 맞추어 설계되며, 장치의 아웃라인을 따르거나 복잡한 기계적 제약 조건을 수용할 수 있습니다. 이는 설계에 유연성과 다용성을 제공하여 기능성과 미학을 최적화할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 자동차 전자기기에서는 대시보드의 제한된 공간에 맞추기 위해 불규칙한 PCB가 자주 사용됩니다. 이러한 불규칙한 PCB는 인포테인먼트 시스템, 기후 제어 모듈 및 계기판을 원활하게 통합하여 일관성 있으며 시각적으로 매력적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.
다른 PCB 형태 : 특수 응용 분야
직사각형, 원형, 삼각형 및 불규칙적 형태 외에도 특정 응용 분야에 맞춘 다른 특수한 PCB 형태가 존재합니다.
예를 들어, 육각형 PCB는 안테나 배열과 같이 특정한 기하학적 배치가 필요한 응용 분야에서 사용됩니다. 육각형 형태는 안테나 요소를 정확하게 배치할 수 있어 신호 수신 및 전송 성능을 최적화합니다. 마찬가지로, 곡면 PCB는 곡면 텔레비전이나 자동차 디스플레이와 같은 곡면 제품에 사용됩니다. 곡선 형태는 제품에 완벽하게 맞춰지며 시각적 경험을 향상시킵니다. 또한, 별 모양의 PCB는 모터 컨트롤러나 로봇 시스템처럼 여러 갈래의 연결이 필요한 응용 분야에서 사용됩니다. 별 모양 설계는 신호와 전원의 효율적인 분배를 가능하게 합니다.
결론
적절한 PCB 모양을 선택하는 것은 전자 기기의 설계, 기능 및 제조 가능성을 최적화하는 데 중요한 단계입니다. 직사각형, 원형, 삼각형, 불규칙한 모양 및 특수 모양 등 다양한 형상을 탐구함으로써 설계자는 특정 응용 프로그램 요구 사항에 맞출 수 있는 PCB를 제작할 수 있습니다. 본 종합 안내는 각 모양에 대한 정보를 제공하며, 설계와 기능을 최적화할 수 있는 예시들을 포함하고 있습니다. 다양한 모양의 PCB 제조에 관해서는 JLCPCB가 독보적인 전문 지식, 역량 및 자원을 통해 고유한 PCB 설계를 실현할 수 있도록 지원합니다. JLCPCB와 협력하면 최적화된 PCB 모양을 성공적으로 구현하여 전자 시스템의 최대 잠재력을 발휘할 수 있습니다.
<바로 견적 받기>
지속적인 성장
PCB 참조 지정자 배치 가이드: 실크 인쇄 가독성과 조립 오류 줄이기
핵심 요약 참조 지정자(Reference Designator)는 PCB 조립, 디버깅과 유지보수에서 각 부품을 정확히 식별하는 기준입니다. 실크 인쇄의 일반적인 시작 기준은 글자 높이 0.8 mm 이상, 선폭 0.15 mm 이상입니다. 패드와 비아를 피해 솔더 마스크 위에 배치하고, 글꼴·크기·방향을 통일합니다. 고밀도 보드에서 모든 지정자를 실크에 넣기 어렵다면 별도의 조립도를 제공합니다. 출력 전 DFM으로 겹침, 누락, 중복을 검사합니다. PCB에 인쇄된 R47, C12 같은 작은 문자는 참조 지정자입니다. 이 표기는 조립자가 부품 위치를 찾고, 엔지니어가 고장 부품을 확인하며, 수리 담당자가 교체 부품을 지정하는 데 쓰입니다. 참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 PCB를 연결합니다. 표기가 일치하고 읽기 쉬우면 조립과 검사 과정에서 혼동이 줄어듭니다. 이 글에서는 표기 체계, 배치 기준, 고밀도 보드의 처리 방법과 제조 전 확인 사항을 살펴봅니다. PCB 참조 지정......
PCB 애뉼러 링(Annular Ring) 설계: 계산과 공차 분석
PCB 비아와 도금 스루홀(PTH)을 설계할 때 애뉼러 링까지 공차를 포함해 계산하고 있나요? EDA의 기본 패드 크기나 이전 설계를 그대로 사용하면 드릴 위치 편차, 레이어 정합 오차와 에칭 보정으로 실제 남는 구리 폭이 예상보다 좁아질 수 있습니다. 애뉼러 링(annular ring)은 드릴 홀 주위를 둘러싼 고리 모양의 구리 영역입니다. 도금된 홀 배럴과 각 레이어의 패드를 전기적·기계적으로 연결하므로, 크기가 부족하면 브레이크아웃이나 간헐적인 단선으로 이어질 수 있습니다. 핵심 요약 공칭 애뉼러 링 폭은 (패드 직경 - 드릴 직경) ÷ 2로 계산합니다. 실제 잔여 폭은 드릴 위치, 레이어 정합, 적층과 에칭 공차의 영향을 받습니다. IPC 합격 기준과 제조를 안정적으로 만드는 설계 목표값은 같은 개념이 아닙니다. 제조사의 최신 홀·패드 능력과 DFM 결과를 기준으로 최종 치수를 정해야 합니다. 애뉼러 링 폭을 결정하는 기본 계산 공칭 애뉼러 링 폭은 다음과 같이 계산합니다. 애뉼러 링 ......
PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드
PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다. 이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다. 핵심 요약 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다. 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다. 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다. RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다. PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택 PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 ......
STM32 CAN 통신 예제: CubeMX와 HAL로 송수신 구현하기
핵심 요약 Classic CAN과 CAN FD의 프레임 및 비트 타이밍 차이를 설명합니다. NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 CAN 트랜시버로 연결합니다. CubeMX 필터·인터럽트 설정과 HAL 기반 송수신 코드를 구현합니다. 종단저항, CANH·CANL, candump와 오류 응답을 이용한 점검 방법을 다룹니다. Nucleo-G491RE 보드와 Jetson 보드를 이용한 CAN 버스 통신 이 글에서는 STM32 CAN 통신 예제로 NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 연결하고, Classic CAN과 CAN FD의 비트 타이밍·필터·수신 인터럽트·응답 송신을 단계별로 구현합니다. 브레드보드에서 트랜시버와 종단저항, CANH·CANL 연결을 검증한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 CAN 인터페이스 PCB로 정리하면 반복 시험과 배선 점검이 쉬워집니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확......
STM32 PWM 제어 가이드: 주파수·듀티비 설정과 모터 제어 예제
핵심 요약 타이머 Prescaler와 ARR을 이용한 PWM 주파수·듀티비 계산 방법을 정리합니다. NUCLEO-G491RE에서 서보모터와 DC 모터를 PWM으로 제어합니다. 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽어 회전 방향과 RPM을 계산합니다. CubeMX 설정, HAL 코드와 VCP 출력 결과를 실제 실습 이미지로 확인합니다. Nucleo-G491RE 보드와 DC 모터/인코더를 이용한 실습 이 글에서는 STM32 PWM의 주파수·듀티비 계산 원리를 익히고, NUCLEO-G491RE의 타이머와 카운터를 이용해 서보모터·DC 모터를 구동하며 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽습니다. 브레드보드에서 모터 드라이버와 인코더 동작을 확인한 뒤 전원·신호 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 재현성을 높일 수 있습니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다. 타이머/......
STM32 ADC 사용법: 전압 측정, 인터럽트·DMA와 DAC 피드백
핵심 요약 STM32 ADC의 해상도, 샘플링과 디지털 값을 전압으로 환산하는 원리를 설명합니다. NUCLEO-F446RE에서 Polling, Interrupt, DMA 방식으로 ADC 데이터를 수집합니다. TEMT6000 조도 센서와 다중 채널 ADC 설정 및 Circular DMA 처리를 구현합니다. DAC 출력과 LED 조명 피드백을 연결해 간단한 실시간 제어를 확인합니다. 이 글에서는 STM32 ADC의 기본 원리와 전압 계산 방법을 살펴보고, NUCLEO-F446RE에서 TEMT6000의 밝기 값을 Polling·인터럽트·DMA로 읽어 DAC 기반 LED 조명 피드백까지 구현합니다. 브레드보드에서 센서와 LED 드라이버의 동작을 확인한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 같은 실험 환경을 반복하기 쉽습니다. PCB 제작시에Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다......