PCB 레이어 수 선택 방법: 단면·양면·다층 PCB 설계 가이드
1 분
- PCB 레이어 수를 결정하는 기준
- 레이어 수별 PCB 설계 지침
- 결론
PCB 설계를 시작할 때 가장 중요한 결정 중 하나는 동박 레이어 수를 정하는 것입니다. 레이어 수는 배선 공간, 신호 무결성, 전원 분배, 방열, 기판 크기와 제조 비용에 영향을 줍니다. 이 글에서는 프로젝트에 적합한 PCB 레이어 수를 판단하는 기준과 단면·양면·다층 PCB의 설계 지침을 설명합니다.
PCB 레이어 수를 결정하는 기준
회로 복잡도 분석
부품 수가 많고 연결 관계가 복잡할수록 더 많은 배선 공간이 필요합니다. 부품 밀도가 높거나 BGA와 같이 핀 수가 많은 부품을 사용하면 추가 신호 레이어가 필요할 수 있습니다.
여러 고속 신호나 민감한 아날로그 신호가 포함된 설계에서는 전원 및 그라운드 플레인을 별도로 배치할 수 있는 추가 레이어가 신호 무결성 향상에 도움이 됩니다. 연속적인 리턴 경로를 확보하면 노이즈, 신호 간섭과 크로스토크를 줄일 수 있습니다.
기판 크기와 공간 제약 고려
PCB가 소형 전자기기 내부에 들어가야 한다면 사용할 수 있는 기판 면적이 제한됩니다. 이 경우 부품과 배선을 제한된 외형 안에 배치할 수 있도록 레이어 수를 조정해야 합니다. 단순히 기판을 작게 만드는 것뿐 아니라 비아, 커넥터, 기구 홀과 조립 여유 공간도 함께 고려하십시오.
전력과 열 요구사항 평가
대전력 부품이나 전류가 큰 회로는 안정적인 전원 분배와 열 관리가 필요합니다. 전용 전원·그라운드 플레인은 전압 강하와 전원 임피던스를 줄이는 데 도움이 되며, 넓은 동박 면은 열을 분산하는 경로로 활용할 수 있습니다.
향후 확장 가능성 검토
회로 변경이나 기능 추가가 예상된다면 초기 설계에서 배선 여유와 추가 레이어 필요성을 검토할 수 있습니다. 다만 사용하지 않는 레이어를 무조건 늘리기보다 실제 확장 계획, 비용과 제조성을 함께 판단해야 합니다.
PCB 설계 및 제조 전문가와 협의
적절한 레이어 수를 판단하기 어렵다면 경험이 있는 PCB 설계자 또는 전문 PCB 제조업체와 스택업을 검토하십시오. 신호 무결성, 임피던스, 열 관리, 기판 두께와 비용을 함께 고려하면 기능과 제조성을 균형 있게 설계할 수 있습니다.
레이어 수별 PCB 설계 지침
a. 단면 PCB
단면 PCB는 부품과 배선이 적은 단순한 회로에 적합합니다. 비용 효율적이고 비교적 제조하기 쉽지만 배선 교차와 신호 무결성 측면에서 제약이 있습니다.
- 회로를 단순하게 구성: 부품 수와 배선을 최소화하고 트레이스 길이가 짧아지도록 부품을 배치합니다.
- 핀 간격이 넓은 부품 사용: 더 큰 부품과 넓은 핀 피치는 배선을 단순화하고 제조 여유를 확보하는 데 도움이 됩니다.
- 점퍼 와이어 활용: 배선이 서로 교차해야 하는 경우 추가 레이어 대신 점퍼 와이어로 연결할 수 있습니다.
b. 양면 PCB
양면 PCB는 기판의 상단과 하단에 모두 동박 배선을 배치할 수 있어 중간 수준의 복잡도를 가진 회로에 적합합니다.
- 신호와 전원·그라운드 경로 계획: 두 레이어의 제한된 공간에서 신호와 전원 경로가 끊기지 않도록 배치합니다. 한쪽 면 전체를 전원·그라운드 전용으로 고정하기 어려운 설계에서는 가능한 한 연속적인 그라운드 면과 짧은 리턴 경로를 확보합니다.
- 부품 배치 최적화: 관련 부품을 가까이 배치해 트레이스 길이와 배선 혼잡을 줄입니다.
- 비아를 신중하게 사용: 비아는 두 면의 배선을 연결하지만 고속 신호에서는 임피던스 불연속과 리턴 경로 변화가 생길 수 있으므로 필요한 위치에 배치합니다.
c. 다층 PCB
다층 PCB는 고밀도 부품, 고속 신호, 제어 임피던스 및 복잡한 전원 분배가 필요한 설계에 적합합니다. 레이어를 늘리면 배선과 기준 플레인을 체계적으로 배치할 수 있지만 스택업을 생산 전에 확정해야 합니다.
- 전원과 그라운드 플레인 지정: 전용 플레인은 안정적인 전원 분배와 낮은 임피던스 리턴 경로를 제공해 노이즈를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 고속 신호 레이어 배치: 고속 신호 레이어를 연속적인 기준 플레인과 인접하게 배치해 외부 간섭과 크로스토크를 줄입니다.
- 스택업 사전 계획: 신호 무결성, 전원 분배, 기판 두께와 열 관리를 기준으로 코어, 프리프레그와 동박 레이어의 순서를 정합니다.
- 임피던스 제어: 목표 임피던스를 유지하도록 트레이스 폭, 간격, 동박 두께와 유전체 두께를 함께 계산합니다.
결론
PCB 레이어 수는 회로 복잡도, 신호 무결성, 공간, 전력, 열 관리와 제조 비용을 종합해 결정해야 합니다. 단면 PCB는 단순한 회로에, 양면 PCB는 중간 수준의 배선에, 다층 PCB는 고밀도·고속 설계에 적합합니다. 프로젝트마다 요구사항이 다르므로 첫 배선을 시작하기 전에 스택업과 제조 가능성을 확인하십시오.
설계 방식과 제조 기술은 계속 발전하므로 관련 JLCPCB 기술 자료와 제조 역량을 함께 확인하는 것이 좋습니다. 유연성이 필요한 제품이라면 플렉시블 PCB도 대안이 될 수 있습니다.

지속적인 성장
PCB 설계 검증 가이드: ERC·DRC·DFM 점검 순서
핵심 요약 PCB 설계 검증은 제작 전에 전기적 연결, 신호 무결성 및 제조 규칙을 확인하는 과정입니다. 회로도 전기 규칙 검사(ERC)는 연결되지 않은 입력, 핀 유형 충돌 등 논리적 오류를 찾는 데 도움이 됩니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 배선 폭·간격·비아 치수를 설정한 제조 조건과 대조합니다. 제조성 설계(DFM) 검토는 DRC만으로 놓치기 쉬운 솔더 마스크, 가는 동박 조각 및 가공상의 문제를 살핍니다. JLCPCB의 JLCDFM 검토와 다층 PCB 제작 옵션을 활용하더라도 기능·신뢰성 검증은 별도로 필요합니다. PCB 설계 검증이 필요한 이유 PCB 설계 검증은 회로를 제작하기 전에 전기적 연결, 레이아웃의 물리적 조건, 신호 특성과 제조 가능성을 확인하는 작업입니다. 이를 건너뛰면 시제품 제작 후 오류를 발견해 보드를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 부품이 작아지고 신호 속도가 높아질수록 패턴 하나의 연결 오류나 누락된 이격 규칙도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 디지털 설계 단......
고전압 PCB 공간거리·연면거리 설계 가이드
핵심 요약 공간거리(clearance)는 공기 중 최단거리이고, 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다. 간격은 동작 전압과 예상 과전압을 기준으로 정하고, IPC-2221과 적용 제품 규격인 IEC 60664-1 등을 함께 확인합니다. 전압, 오염도, 재료의 비교트래킹지수(CTI), 고도, 도체 위치와 절연 종류가 설계값에 영향을 줍니다. 절연 슬롯, 가드 패턴, 보호 코팅은 조건에 맞게 사용해야 하며 공기 중 최소 간격을 임의로 줄이는 근거가 되지는 않습니다. 생산 전 간격 계산, DFM 검토와 적용 규격에 따른 내전압 시험을 확인합니다. 5 V에서 문제없던 두 동박 패턴이 400 V에서는 왜 위험할까요? 전위차가 커지면 절연 파괴와 아크 가능성을 고려해 도체 사이의 거리를 다시 정해야 하기 때문입니다. 모터 드라이브, LED 드라이버, 전원 공급 장치처럼 높은 전압을 다루는 PCB에서는 이 간격이 제품 안전에 직접 관련됩니다. 간격이 부족하면 공기 중 아크나 절......
Claude Code로 PCB 설계하기: EasyEDA Pro 연동과 실제 사례
핵심 요약 Claude Code를 활용한 PCB 설계: 이 사례에서는 Claude Opus 5.5와 EasyEDA Pro 3.2.149를 사용해 PDF의 3페이지 회로도를 47개 부품으로 다시 작성하고, DRC 오류가 0건인 2층 PCB까지 라우팅했습니다. EasyEDA Pro 연동: EasyEDA API skill은 로컬 브리지 서버와 Run API Gateway 확장 프로그램을 거쳐 Claude Code가 편집기에서 JavaScript를 실행하게 합니다. API 호출당 제한 시간은 30초입니다. 설계 검증: API의 성공 응답만으로 결과를 신뢰하지 않았습니다. 넷리스트를 다시 읽어 33개 넷의 핀 연결 138개를 확인하고 누락된 GND 연결 6개를 찾아 수정했습니다. 배선: 이 사례에 사용한 EasyEDA Pro 3.2.149의 API에는 자동 배선 호출이 없어 Freerouting을 단일 스레드로 실행했습니다. 결과를 가져올 때는 비아를 먼저, 트레이스를 나중에 배치했습니다. 사람의 검토......
PCB 풋프린트 설계 가이드: 패드·솔더 마스크·DFM 기준
핵심 요약 PCB 풋프린트(랜드 패턴)는 부품 데이터시트의 치수를 동박 패드, 솔더 마스크 개구부, 솔더 페이스트 개구부, 실크스크린과 이격 영역으로 옮겨 납땜과 조립이 가능하도록 합니다. 패드 치수와 간격, 층 구성은 IPC-7351과 제조사의 DFM 설계 규칙을 참고해 브리징, 툼스토닝, 솔더 접합부 균열을 줄여야 합니다. 스루홀(THT)과 표면실장(SMT) 풋프린트는 전기적 요구, 방열, 조립 방법과 생산량을 고려해 선택합니다. 적절한 패드 크기, 공정 조건에 따라 최소 0.1 mm 솔더 마스크 브리지와 페이스트 개구부 설계는 조립 결함을 줄이고 첫 공정 수율을 높이는 데 도움이 됩니다. JLCPCB는 PCB 제작·조립, 고정밀 외형 가공 옵션의 ±0.1 mm 공차, 부품 라이브러리와 무료 DFM 분석 도구를 제공합니다. 적용 가능 범위는 주문 사양에서 확인해야 합니다. PCB 풋프린트란? 설계에서 중요한 이유 PCB 풋프린트는 랜드 패턴이라고도 하며 전자 부품을 인쇄회로기판에 연결하기 ......
Flux.ai로 PCB 설계하기: 15 × 15 mm USB 허브 제작 10단계
핵심 요약 이 Flux.ai PCB 설계 튜토리얼에서는 15 × 15 mm 크기의 USB 2.0 허브를 예로 들어 설계 흐름을 보여 줍니다. 레이아웃을 다듬고 고속 차동 신호를 배선한 뒤 JLCPCB PCB 제작 및 조립에 필요한 제조 파일을 준비합니다. 새로운 AI 모델 소식이 계속 들리는 가운데, AI가 회로도 편집기에도 들어왔습니다. Flux.ai는 브라우저에서 실행되는 PCB 설계 도구입니다. 내장 AI 에이전트에 만들고 싶은 제품을 설명하면 아키텍처 계획, 부품 선택, 회로도 연결, 전기적 검사와 부품 배치까지 진행합니다. 하지만 이렇게 만든 결과가 실제로 제조 가능한지 확인하는 과정은 여전히 필요합니다. 이를 살펴보기 위해 15 × 15 mm PCB에 다운스트림 포트 2개를 갖춘 USB 2.0 허브를 설계했습니다. 노트북 내부에 넣을 수 있을 만큼 작은 크기입니다. 첫 AI 프롬프트부터 최종 레이아웃까지 과정을 따라가며 Gerber, BOM, CPL 파일을 내보내고 JLCPCB에 주......
KiCad MCP로 Claude Code를 이용해 PCB 설계하기: XL4015 사례
핵심 요약 Claude Code와 KiCad로 PCB 설계: MCP 서버를 통해 Claude를 KiCad에 연결하면 설계 내용을 만들고 수정할 수 있습니다. 이 사례에서는 XL4015 기반 5 A 벅 컨버터 넷리스트를 63 × 33 mm 2층 PCB로 구현했습니다. 초기 문제를 수정한 뒤 ERC 위반과 DRC 오류는 각각 0건이었습니다. 안전한 연결: 기본값이 읽기 전용인 KiCad MCP 서버를 선택하고 설치 전에 코드를 검토합니다. stdio로 연결하며, Git으로 추적하는 전용 프로젝트 폴더에서만 쓰기를 허용합니다. 회로를 먼저 검증: 참고 회로와 데이터시트를 비교해 XL4015의 VC 핀 접지 연결과 최대 36 V 입력을 견디지 못하는 78L05 등 네 가지 문제를 찾았습니다. ERC만으로는 부족: ERC가 놓친 전류 검출(ISENSE)·전류 제한 설정(ISET) 네트 간 연결 오류를 내보낸 넷리스트의 핀별 비교로 찾고 16개 네트를 확인했습니다. 들어가며 Claude Code에 KiC......