첨단 PCB 패키징 및 집적 기술
고집적 패키징, 소형화, 다기능 PCB 집적을 위한 최첨단 기술을 살펴봅니다.
추천 게시물
고급 패키징 및 집적
BGA vs LGA : 차이점 이해 및 패키지 선택
전자 부품 세계에서 패키지 유형의 선택은 인쇄 회로 기판(PCB)의 전체 성능, 신뢰성 및 제조 가능성에 중요한 영향을 미칩니다. 현대 PCB 설계에서 널리 사용되는 두 가지 인기 있는 패키지 유형은 BGA(Ball Grid Array)와 LGA(Land Grid Array)입니다. 이 두 패키지의 차이를 이해하는 것은 전자 공학 애호가, 취미 활동가, 엔지니어, 학생 및 전자 공학 및 PCB 설계 분야의 전문가들에게 매우 중요합니다. 이 글은 BGA 및 LGA 패키지에 대한 종합적인 개요를 제공하고, 이들의 특성과 장점, 그리고 PCB 설계 요구에 맞는 올바른 패키지를 선택하기 위한 고려 사항들을 강조합니다. BGA (Ball Grid Array) 패키지 BGA 패키지는 패키지 하단에 배치된 솔더 볼 배열을 특징으로 하는 표면 실장 기술입니다. 이러한 솔더 볼은 패키지와 PCB 간의 전기적 및 기계적 연결 역할을 합니다. BGA 패키지는 다음과 같은 여러 장점을 제공합니다. a. 높은 밀도와......
Aug 26, 2024
최신 게시물
고급 패키징 및 집적
방열 성능 개선하기: PCB 설계에서 서멀 패드를 스마트하게 활용하는 방법
핵심 요약 PCB 서멀 패드 설계와 비아 배열을 최적화하는 것은 FR4의 낮은 열전도율로 인한 반도체 불량을 방지하는 데 필수적입니다. 1.0–1.2mm의 비아 피치를 적용하고 세그먼트 스텐실을 통해 솔더 보이드를 25% 미만으로 유지함으로써, 설계자는 국소적인 핫스팟을 제거하고 프로토타입부터 대량 생산까지 보드 신뢰성을 높일 수 있습니다. 일반적인 FR4 PCB의 열전도율이 약 0.3W/mK에 불과하다는 사실을 생각해 보신 적이 있으신가요? 저전력 회로에서는 이 정도 수치도 충분히 받아들여질 만합니다. 하지만 전력을 많이 소모하는 IC, 전압 레귤레이터, 고휘도 LED를 보드에 추가하는 순간, 소리 없이 신뢰성을 위협하는 적, 바로 '열'을 마주하게 됩니다. 이때 우수한 PCB 서멀 패드가 큰 도움이 될 수 있습니다. 전자 조립체의 조기 고장을 유발하는 가장 흔한 원인 중 하나가 바로 열입니다. 접합부 온도가 10°C 상승할 때마다 반도체의 수명은 절반으로 줄어들 수 있습니다. 구리 트레이스......
Jul 24, 2026
고급 패키징 및 집적
꿈꾸던 커스텀 키보드 PCB 제작을 위한 설계 고려사항
꿈꾸던 커스텀 키보드를 제작할 때, PCB 설계는 전반적인 사용 경험에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 다양한 설계 요소를 고려하고 현명한 선택을 함으로써, 커스텀 키보드 PCB가 고유한 요구 사항을 충족하고 최적의 성능을 발휘하도록 할 수 있습니다. 이 글에서는 꿈꾸던 커스텀 키보드 PCB를 제작하는 데 도움이 되는 핵심 설계 고려 사항을 살펴봅니다. 최적의 키보드 PCB 설계가 주는 이점 키보드 PCB 설계 분야에서 재택으로 효과적으로 작업하는 데는 많은 장점이 있습니다. 우선, 전문가들이 자신의 작업 환경을 더 자유롭게 커스터마이징하고 조정할 수 있게 해줌으로써 생산성을 높여줍니다. 또한 원격 근무는 출퇴근 시간을 없애고 더 건강한 일과 삶의 균형을 촉진합니다. 전문가들은 현명한 기법을 실천함으로써 원격으로 작업할 때도 최고의 성과를 보장할 수 있습니다. 꿈꾸던 커스텀 키보드 PCB를 제작하는 방법 키보드 요구 사항 파악하기 원하는 취향에 맞는 키보드 크기와 레이아웃을 결정하세요(예: ......
Jul 24, 2026
고급 패키징 및 집적
고출력 애플리케이션에서 BGA와 LGA 비교 분석
전자 기기가 소형화되고 성능이 향상되면서, 열 방출 관리는 PCB 설계에서 중요한 고려사항이 되었습니다. 고출력 응용 분야에서 널리 사용되는 두 가지 패키지 형태는 볼 그리드 어레이(BGA)와 랜드 그리드 어레이(LGA)입니다. BGA와 LGA는 각각 고유한 장점을 가지고 있지만, 구조적으로 서로 다른 특징을 지니고 있어 열 특성에도 차이가 있습니다. 이 글에서는 BGA와 LGA 패키지에 대해 개략적으로 설명하고, 고출력 상황에서의 열 관리 문제를 살펴보며, 효과적인 열 관리를 위한 설계 고려사항과 해결책을 논의해 보겠습니다. BGA 및 LGA 패키지 이해 볼 그리드 배열(BGA) 패키지는 IC 칩 아래에 있는 솔더 볼 그리드를 통해 PCB와 연결됩니다. 이 솔더 볼들은 전기적 연결을 제공하는 동시에, 다이에서 보드로 열을 전달하는 역할을 합니다. BGA는 높은 I/O 밀도, 뛰어난 전기적 성능, 그리고 대형 다이 크기로 확장할 수 있는 능력 때문에 널리 사용됩니다. 반면, 랜드 그리드 배열(......
Jul 24, 2026
고급 패키징 및 집적
IC 패키지 기술의 종합 안내
IC 패키지란 무엇입니까? IC 패키징은 전자 부품(예: 칩, 트랜지스터, 콘덴서, 저항기 등)을 PCB에 쉽게 장착하고 회로에 연결할 수 있도록 특정 모양과 크기로 포장하는 프로세스입니다. 캡슐화는 기계적 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 전기 연결 및 열 관리 기능도 제공합니다. IC 패키지 유형 및 크기 IC 패키지의 유형과 크기는 구성 요소의 종류, 기능 및 적용 분야에 따라 다릅니다. 다음은 일반적인 IC 패키지 유형과 그 대략적인 크기입니다. 표면 실장 장치(SMD) QFP(Quad Flat Package)는 IC 및 집적 회로에 일반적으로 사용되는 더 큰 PCB 풋프린트(footprint)입니다. 일반적인 크기에는 7x7mm, 10x10mm, 14x14mm 등이 있으며 핀 수는 수십에서 수백까지 다양합니다. BGA(Ball Grid Array) BGA 패키지에는 일반적으로 구형 패드가 있으며 패키지 피치는 일반적으로 0.75mm~1.0mm 범위이고 핀 수는 수십에서 수백까지 다양합니......
Jul 24, 2026
고급 패키징 및 집적
QFN 패키지 완벽 가이드: 장점, 종류 및 전자 분야 활용
QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지는 크기가 작고 가벼우며 두께가 얇은 IC 패키지 유형입니다. 조립 후에도 리드를 육안으로 확인하고 접촉할 수 있어 칩스케일 패키지(chip-scale package)라고도 불립니다. 리드 대신 패키지 하단에 전극 패드가 있으며, 우수한 열 성능을 제공하는 서멀 패드(thermal pad)를 갖추고 있습니다. QFN 패키지는 모바일 기기와 자동차 전자장치를 포함한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 수많은 중요한 선택지 가운데서도 QFN 패키지는 항상 인기 있는 선택으로 꼽혀 왔습니다. 이 패키지 유형이 이토록 인기 있는 이유는 무엇일까요? 여러분의 프로젝트에도 사용해야 할까요? 이 가이드에서는 QFN 패키지에 대해 명확하고 종합적으로 살펴봅니다. QFN 패키지란 무엇인가? (Quad Flat No-Lead 설명) QFN은 'Quad Flat No-Lead(사각형 평판 리드리스)'의 약자입니다. QFN 패키지는 표면실장기술(SMT)을 이용해 실리콘 ......
Jul 24, 2026
고급 패키징 및 집적
임베디드 컴포넌트로 구현하는 더 작고 스마트한 PCB
스마트워치나 무선 이어버드를 열어 그 안의 초소형 칩을 본 뒤, 이토록 작은 하우징 안에 어떻게 이렇게 많은 기능을 담을 수 있는지 궁금해하신 적이 있으신가요? 표면실장기술(SMT)은 초소형 0201, 01005 패키지의 등장과 함께 눈부시게 발전해 왔지만, 보드 표면에 실장할 수 있는 부품 수에는 물리적인 한계가 존재합니다. 이러한 병목 현상을 극복하기 위해 전자제조 산업은 점점 더 임베디드 컴포넌트로 눈을 돌리고 있습니다. 저항기, 커패시터는 물론 베어 실리콘 다이(bare silicon die)까지도 이제 PCB 내부 레이어에 직접 실장되고 있습니다. 이는 미래 실험실의 개념에 그치지 않고, 현재 실제로 최신 전자기기를 변화시키고 있는 기술입니다. 부품을 보드 내부에 매립함으로써 설계자는 귀중한 표면적을 확보하고, 신호 경로를 대폭 단축하며, 공간을 차지하고 고장 위험을 유발하는 취약한 표면 솔더 접합부를 제거할 수 있습니다. 이 가이드에서는 임베디드 컴포넌트란 무엇인지, 어떻게 설계 및......
Jul 24, 2026
고급 패키징 및 집적
BGA vs LGA : 차이점 이해 및 패키지 선택
전자 부품 세계에서 패키지 유형의 선택은 인쇄 회로 기판(PCB)의 전체 성능, 신뢰성 및 제조 가능성에 중요한 영향을 미칩니다. 현대 PCB 설계에서 널리 사용되는 두 가지 인기 있는 패키지 유형은 BGA(Ball Grid Array)와 LGA(Land Grid Array)입니다. 이 두 패키지의 차이를 이해하는 것은 전자 공학 애호가, 취미 활동가, 엔지니어, 학생 및 전자 공학 및 PCB 설계 분야의 전문가들에게 매우 중요합니다. 이 글은 BGA 및 LGA 패키지에 대한 종합적인 개요를 제공하고, 이들의 특성과 장점, 그리고 PCB 설계 요구에 맞는 올바른 패키지를 선택하기 위한 고려 사항들을 강조합니다. BGA (Ball Grid Array) 패키지 BGA 패키지는 패키지 하단에 배치된 솔더 볼 배열을 특징으로 하는 표면 실장 기술입니다. 이러한 솔더 볼은 패키지와 PCB 간의 전기적 및 기계적 연결 역할을 합니다. BGA 패키지는 다음과 같은 여러 장점을 제공합니다. a. 높은 밀도와......
Mar 31, 2026
고급 패키징 및 집적
배터리 PCB 보드: 꼭 알아야 할 모든 것
전자 기기의 핵심을 움직이는 배터리 PCB 보드! 스마트폰, 노트북, 전기차부터 다양한 모바일 기기까지, 이 작은 보드가 없었다면 우리의 현대 디지털 생활은 상상하기 어렵습니다. 배터리 PCB 보드는 단순한 전원 연결을 넘어 기기의 안전과 성능을 좌우하는 핵심 부품인데요, 오늘은 배터리 PCB 보드의 모든 것을 자세히 알아보겠습니다. 배터리 PCB 보드란 정확히 무엇일까요? 배터리 PCB(인쇄회로기판)는 기기의 배터리와 다른 구성 요소들을 연결하는 특수 목적의 회로 기판입니다. 이 보드의 가장 중요한 임무는 배터리에서 각 부품으로 안정적으로 전력을 공급하면서도 과충전, 과방전, 과열 같은 위험 상황을 미리 차단하는 것이죠. 쉽게 말해, 배터리의 '지능형 관리자' 역할을 한다고 볼 수 있습니다. 노트북, 스마트폰, 전기차 등 재충전이 가능한 배터리를 사용하는 모든 기기에는 이 배터리 PCB가 탑재되어 있습니다. 이 작은 보드 하나가 배터리의 수명과 기기 사용자의 안전을 동시에 책임진다고 해도 과......
Nov 21, 2025
고급 패키징 및 집적
QFN 패키지의 궁극적인 가이드
QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지는 작고 가벼우며 얇은 프로파일을 가진 IC 패키지의 한 종류입니다. 조립 후에도 리드가 보이고 접촉할 수 있기 때문에 칩 스케일 패키지라고도 불립니다. 리드 대신 패키지 하단에 전극 패드가 있으며, 우수한 열 성능을 제공하는 써멀 패드(thermal pad)가 포함되어 있습니다. QFN 패키지는 모바일 기기, 자동차 전자장치 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 많은 중요한 선택지 중 QFN 패키지는 항상 인기 있는 선택이었습니다. 이러한 패키지가 왜 그렇게 인기가 많을까요? 여러분의 프로젝트에도 사용해야 할까요? 이 가이드는 QFN 패키지에 대한 명확하고 종합적인 분석을 제공합니다. 최근 PCB 제조 공정에 대한 가이드를 참조하세요. QFN 패키지란? QFN은 리드가 없는 정사각형 플랫 패키지를 의미합니다. QFN 패키지는 실리콘 칩(ASIC)을 인쇄 회로 기판에 연결합니다. 이 연결은 표면 실장 기술(SMT)을 사용하여 이루어집니다. 이름에서 알 ......
Aug 21, 2025
고급 패키징 및 집적
Chip-on-Board (COB) 기술이란? – 상세 가이드
이 튜토리얼에서는 Chip-On-Board (COB) 또는 칩 온 보드 기술의 개념을 자세히 다룹니다. 오늘날 전자기기가 점점 더 작고, 저렴하며, 내구성이 높아지는 이유가 궁금하다면, 그 해답 중 하나가 바로 이 COB 기술입니다. COB는 반도체 칩 제조에서부터 프로토타입 제작, 개발 보드에 이르기까지 광범위한 솔루션을 제공합니다. 오늘 우리는 COB 기술에 대한 깊이 있는 이해와, 전자 소형화의 미래를 위한 수익성 있는 통찰을 제공할 것입니다. 완성된 반도체 웨이퍼는 작은 다이(dies)로 절단되며, 각 다이는 물리적으로 PCB에 부착됩니다. 집적 회로 또는 기타 반도체 장치의 터미널 패드를 인쇄회로기판의 도전성 패턴에 연결하기 위해 세 가지 방법이 사용됩니다. 전자 기술이 발전함에 따라, 패키징 기술도 진화해 왔습니다. 우리는 이 혁신적인 패키징 기술이 어떻게 전자 부품의 통합 방식을 혁신시켰는지에 대해 배우게 될 것입니다. 그럼 지금부터 Chip-On-Board 기술의 세부사항을 살펴......
Jul 31, 2025
고급 패키징 및 집적
소형화의 힘: 표면 실장 기술이 현대 전자 제품을 어떻게 변화시키고 있는가
표면 실장 기술(SMT)은 인쇄 회로 기판(PCB) 표면에 직접 부품을 장착하는 데 사용되는 평면 기술입니다. 부품에 리드가 PCB의 구멍을 통해 삽입되는 기존의 스루홀 기술과 달리 SMT는 부품을 PCB 표면에 직접 장착하는 것을 포함합니다. SMT는 더 작은 폼 팩터, 향상된 제조 효율성 및 자동화된 조립 프로세스와의 호환성과 같은 장점을 제공합니다. 또한 주어진 기판 영역에 더 많은 구성 요소를 장착할 수 있습니다. 두 기술 모두 동일한 보드에서 사용할 수 있으며, 스루홀 기술은 대형 변압기 및 방열판 전력 반도체와 같이 표면 실장에 적합하지 않은 구성 요소에 자주 사용됩니다. 표면 실장 기술은 관통 구멍과 어떻게 다릅니까? 표면 실장 기술(SMT)과 관통 홀 기술(TH)은 PCB에 부품을 부착하는 두 가지 방법입니다. SMT는 부품을 보드 표면에 직접 실장하여 일반적으로 자동 조립 및 리플로우 솔더링을 사용하여 소형 및 고밀도 설계를 가능하게 합니다. TH는 PCB의 구멍을 통해 부품 ......
Oct 15, 2024
고급 패키징 및 집적
고성능 전자 장치를 위한 PCB 설계에서 BGA 팬아웃 최적화
고성능 전자기기 분야에서 높은 핀 밀도와 소형 풋프린트 덕분에 볼 그리드 어레이(BGA) 패키지는 매우 보편적이고 인기를 끌고 있습니다. 그러나 BGA에서 PCB의 다른 부분으로 신호를 효과적으로 연결(routing)하는 것은 특히 수백 또는 수천 개의 핀이 있는 장치를 다룰 때 상당히 어려운 과제를 제시합니다. 이 글에서는 PCB 설계에서 BGA 팬아웃에 대해 심층적으로 다루고, 신호 라우팅을 최적화하고 신호 무결성을 보증하며 안정적인 제조 공정을 유지하기 위한 전략을 탐구해 보겠습니다. 1. BGA 팬아웃(Fanout) 이해하기 BGA 팬아웃은 BGA 패키지의 솔더 볼에서 PCB의 나머지 부분으로 연결을 라우팅하는 과정을 나타냅니다. 이 단계는 BGA IC와 보드의 다른 구성 요소 간의 효율적인 통신을 위해 매우 중요합니다. 효과적인 팬아웃 전략은 라우팅 효율성을 극대화하고, 신호 저하를 최소화하며, 현대 전자 시스템의 성능 요구 사항을 충족하는 데 필수적입니다. 2. BGA 팬아웃의 도전......
Sep 17, 2024
고급 패키징 및 집적
기술 안내 : BGA 설계 규칙
전자 산업이 발전함에 따라 칩 통합도가 계속 높아지고 IO 핀 수가 빠르게 증가합니다. 이에 따라 전력 소비도 증가하여 집적 회로 패키징에 대한 요구 사항이 더욱 엄격해지고 있습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 Ball Grid Array(BGA) 패키징 기술이 도입되었습니다. 이 기술은 패키지 기판 하부에 솔더 볼 배열을 형성하여 회로의 I/O 인터페이스로 사용하고, 이를 통해 인쇄 회로 기판(PCB)과 연결합니다. 이 기술을 이용해 패키징된 장치는 표면 실장 부품의 한 종류입니다. BGA 패키지의 응용 분야 : 하지만 몇 가지 문제가 발생했습니다. 아래 그림을 살펴보겠습니다. 1. 클리어런스오 인해 잘린 BGA 패드 2. 오픈 비아가 있는 BGA 패드 기존 플러그형 비아를 사용할 때의 BGA 기능 : 고급 일반/구리 에폭시 충전 비아인패드를 사용한 BGA 기능 : 에폭시 충전 또는 구리 페이스트 충전 비아를 적용하면 비아-인-패드(Via-in-Pad)가 BGA 라우팅에 가장 적합한 선택이......
Sep 17, 2024
고급 패키징 및 집적
DIY IoT 아두이노 PCB: 스마트 프로젝트를 위한 맞춤형 플랫폼 만들기
맞춤형 아두이노 PCB 설계의 신나는 여정을 시작하면, 이용자들은 고유한 솔루션을 만들어내고 창의적인 프로젝트를 현실화할 수 있는 무한한 가능성의 세계에 들어서게 됩니다. 이 과정은 아두이노 회로도 설계의 깊이 있는 탐구, 꼼꼼한 부품 선택, 효율적인 PCB 레이아웃 전략, 쉴드 호환성 고려, 그리고 전원 공급 설계의 중요한 측면을 포함합니다. 이 흥미로운 도전에서는 특히 EasyEDA와 같은 유명한 설계 도구를 사용하여 아두이노 우노와 ESP8266 모듈의 통합에 대해 자세히 탐구할 것입니다. Arduino 회로도 설계 우리의 여정은 Arduino 회로도 설계에 대한 심도 탐구로 시작됩니다. 여기에서는 프로젝트 개념을 상세한 회로도로 변환하는 단계별 가이드를 제공합니다. 이 부분에서는 부품을 선택하고 회로도에 배치할 때의 복잡성을 다루며, 전체 프로젝트의 기초 설계도로서 명확하고 종합적인 설계가 얼마나 중요한지를 강조합니다. 그림 1 : 맞춤형 아두이노 보드를 위한 부품 선택 맞춤형 아두이노......
Aug 12, 2024
- 1
- 2