고전압 PCB 공간거리·연면거리 설계 가이드
2 분
- PCB 설계에서 전압 간격이 중요한 이유
- PCB 공간거리와 연면거리를 결정하는 요소
- 전압 간격에 관한 주요 설계 규격
- PCB에서 필요한 절연 간격 확보하기
- 고전압 PCB 제조 시 확인할 사항
- JLCPCB에 고전압 PCB를 의뢰할 때
- PCB 공간거리 FAQ
- 결론
핵심 요약
- 공간거리(clearance)는 공기 중 최단거리이고, 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다.
- 간격은 동작 전압과 예상 과전압을 기준으로 정하고, IPC-2221과 적용 제품 규격인 IEC 60664-1 등을 함께 확인합니다.
- 전압, 오염도, 재료의 비교트래킹지수(CTI), 고도, 도체 위치와 절연 종류가 설계값에 영향을 줍니다.
- 절연 슬롯, 가드 패턴, 보호 코팅은 조건에 맞게 사용해야 하며 공기 중 최소 간격을 임의로 줄이는 근거가 되지는 않습니다.
- 생산 전 간격 계산, DFM 검토와 적용 규격에 따른 내전압 시험을 확인합니다.
5 V에서 문제없던 두 동박 패턴이 400 V에서는 왜 위험할까요? 전위차가 커지면 절연 파괴와 아크 가능성을 고려해 도체 사이의 거리를 다시 정해야 하기 때문입니다. 모터 드라이브, LED 드라이버, 전원 공급 장치처럼 높은 전압을 다루는 PCB에서는 이 간격이 제품 안전에 직접 관련됩니다.
간격이 부족하면 공기 중 아크나 절연 표면의 트래킹이 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PCB 공간거리와 연면거리의 차이, 결정 요소, 설계·제조 단계의 확인 방법을 살펴봅니다. 계산기로 얻은 수치를 적용할 때도 제품에 해당하는 안전 규격을 최종 기준으로 삼아야 합니다.
PCB 설계에서 전압 간격이 중요한 이유
PCB의 공기와 절연 적층재는 도체 사이에 전류가 흐르지 않도록 분리합니다. 하지만 전압과 환경 조건이 절연 능력을 넘어서면 공기 중 방전이나 표면 트래킹이 생길 수 있습니다. 따라서 두 넷 사이의 전위차가 커지면 요구 간격도 달라집니다.

핵심은 평상시 스파크만 피하는 것이 아닙니다. 절연 협조는 정상 동작과 일시적인 과전압 조건을 함께 고려하는 접근입니다. 저전압 디지털 회로에서는 간격이 크게 문제 되지 않을 수 있지만, 상용 전원·스위칭 전원·하이사이드 게이트 드라이브가 있으면 초기 레이아웃부터 절연 구역을 정해야 합니다.
공간거리와 연면거리의 차이
공간거리(clearance)는 두 도체 사이를 공기 중으로 잰 최단거리입니다. 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다.

공간거리는 공기 절연 파괴와 순간 과전압에, 연면거리는 오염된 표면에 시간이 지나며 생기는 누설·트래킹에 관련됩니다. 단순한 평면 경로에서는 연면거리가 직선 공기 간격보다 길거나 같을 수 있습니다. 두 패턴 사이에 밀링 슬롯을 만들면 표면을 따라가는 경로가 길어질 수 있지만, 공기 중 공간거리 요구사항을 별도로 확인해야 합니다.
고전압 회로에서 간격이 부족할 때
작은 레이아웃 오류도 제품 불량이나 화재 위험으로 이어질 수 있습니다.
- 아크 방전: 일시적인 방전으로 부품이 손상되거나 사용자가 위험해질 수 있습니다.
- 표면 트래킹: 먼지와 습기로 누설 경로가 형성되고 탄화가 진행되면 절연 저항이 낮아질 수 있습니다.
- 솔더 마스크 손상: 얇거나 결함이 있는 마스크만을 고전압 절연 수단으로 가정해서는 안 됩니다.
- 인증 문제: 해당 제품의 UL·IEC 간격 요구사항을 만족하지 못하면 인증 과정에서 문제가 생길 수 있습니다.
PCB 공간거리와 연면거리를 결정하는 요소
모든 PCB에 적용할 수 있는 단일 숫자는 없습니다. 동작 전압, 오염도, 적층재의 비교트래킹지수(CTI), 설치 고도, 절연 종류, 회로 분류와 도체 위치를 함께 고려해야 합니다. 어느 한 조건이 달라져도 필요한 간격이 바뀔 수 있습니다.
전압, 고도와 사용 환경
먼저 올바른 전압 값을 사용해야 합니다. 예를 들어 230 V RMS 교류의 정현파 피크는 약 325 V입니다. 과전압 범주에 따라 설계에서 고려할 일시적 전압은 더 높을 수 있습니다. 고도가 올라가 공기 밀도가 낮아지면 공기 절연 성능이 달라지므로 고도 보정도 필요합니다. 원문은 IPC-2221과 IEC 60664-1에 따라 약 2,000~3,050 m를 넘는 조건을 예로 들지만, 실제 보정 기준과 수치는 적용 규격의 해당 판본을 확인해야 합니다.
기판 재료의 CTI와 오염도
적층재 표면의 트래킹 저항성은 연면거리 계산에 영향을 줍니다. 비교트래킹지수(CTI)는 IEC 60112의 시험 방법으로 평가하며, 값에 따라 재료군을 구분합니다. CTI가 높은 재료일수록 특정 조건에서 더 짧은 연면거리를 허용할 수 있지만 실제 요구치는 제품 규격에서 결정합니다. 일반 FR4가 IIIa 또는 IIIb 재료군에 속할 수 있다는 원문 설명도 제품별 데이터시트로 확인해야 합니다. 고CTI 적층재는 재료군 I에 해당할 수 있습니다.
오염도는 설치 환경에서 절연 표면이 얼마나 오염되는지를 나타냅니다. 원문은 밀폐·건조 환경의 오염도 1, 일반 실내와 간헐적 응축의 오염도 2, 전도성 오염 또는 습한 산업·실외 조건의 오염도 3·4를 예로 듭니다. 오염도가 높아지면 일반적으로 더 긴 연면거리가 필요합니다.
전압 간격에 관한 주요 설계 규격
IPC, IEC, UL의 역할
각 규격은 적용 범위가 다릅니다. IPC-2221은 PCB 도체 간격을 포함한 일반 설계 지침이며, 원문은 2023년판 IPC-2221C의 고도와 코팅 관련 내용을 언급합니다. 적용 제품의 안전 판정에는 해당 제품 규격도 함께 확인해야 합니다.
IEC 60664-1: 저전압 장비의 절연 협조에 관한 기본 규격으로 과전압 범주, 오염도와 재료군에 따라 공간거리·연면거리를 다룹니다.
IEC 60112: CTI 시험 방법을 규정해 절연 재료의 분류에 사용합니다.
UL 60950 / UL 62368-1: 원문에 언급된 IT·AV 장비 관련 안전 규격입니다. UL 60950은 구형 규격이므로 신규 제품에 실제로 적용할 판본은 인증 기관과 확인해야 합니다.
전압 범위별 최소 간격 참고값
다음은 원문이 IPC-2221B의 전기 간격 표로 제시한 수치입니다. B1은 내층 도체, B2는 코팅되지 않은 외층 도체(해수면 조건), B4는 영구 코팅된 도체를 뜻합니다. 이 표만으로 제품 안전 인증 간격을 결정해서는 안 됩니다. 코팅 조건과 최종 제품 규격, 오염도·고도를 반드시 함께 검토하세요.
| 전압 범위(피크) | B1 내층(mm) | B2 무코팅 외층(mm) | B4 코팅(mm) |
|---|---|---|---|
| 0~50 V | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 51~100 V | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| 101~150 V | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| 151~300 V | 0.20 | 0.25 | 0.15 |
| 301~500 V | 0.25 | 0.50 | 0.40 |
| 500 V 초과 | +0.0025 mm/V | +0.005 mm/V | +0.005 mm/V |
원문 계산 예에서는 500 V를 넘는 부분에 증가량을 더합니다. 피크 580 V의 무코팅 외층이라면 0.50 mm + (80 V × 0.005 mm/V) = 약 0.90 mm입니다. 이는 표의 산술 예시이며 실제 제품에는 더 큰 간격이 요구될 수 있습니다.
PCB에서 필요한 절연 간격 확보하기
배선 구역, 절연 슬롯과 가드 패턴
- 배선 계획: 초기부터 필요한 공간을 확보하면 뒤늦은 재배선을 줄일 수 있습니다.
- 전압 영역별 배치: 전위가 비슷한 넷과 부품을 같은 구역에 묶고 로직 회로·커넥터와 필요한 거리를 둡니다.
- 절연 슬롯: 고전압과 저전압 영역 사이의 적층재를 가공해 표면 경로를 늘립니다. 슬롯 치수와 구조에 따라 공간거리도 달라질 수 있지만 최소 공기 간격을 별도로 충족해야 합니다.
- 가드 패턴: 민감한 넷 주변의 접지된 가드 패턴으로 누설 전류 경로를 제어합니다. 적용 시 절연 경계와 안전 간격을 다시 계산합니다.
- 모서리 처리: 고전압 도체의 뾰족한 모서리는 전계를 집중시킬 수 있어 모서리를 완만하게 처리하는 방안을 검토합니다.
DFM 도구와 간격 계산기 활용
IPC-2221 간격 계산기는 전압과 도체 위치를 입력해 참고값을 찾고 500 V 초과 증가량을 계산하는 데 도움이 됩니다. 공간거리뿐 아니라 연면거리도 검토하려면 동작 전압(DC 또는 AC 피크), 내층·외층, 코팅 상태, 오염도, 고도와 재료 정보를 해당 제품 규격에 맞춰 입력해야 합니다. EDA의 넷 클래스 규칙에 이 값을 설정하면 배선 중 DRC로 간격 위반을 찾기 쉽습니다. 계산기가 인증 심사를 대신하지는 않습니다.
고전압 PCB 제조 시 확인할 사항
간격을 유지하기 위한 공정 관리
설계상 간격이 충분해도 제조 결과에서 이를 유지해야 합니다.
- 식각 보정: 식각량에 따라 배선 폭과 사이 간격이 달라질 수 있으므로 공정 공차를 반영합니다.
- 층 정렬: 층간 위치가 어긋나면 내층 도체의 유효 이격 거리가 줄어들 수 있습니다.
- 솔더 마스크 정렬·피복: 코팅된 도체에 해당하는 값을 사용하려면 해당 규격이 요구하는 영구 코팅의 조건을 충족해야 합니다. 일반 솔더 마스크를 자동으로 B4 절연으로 간주해서는 안 됩니다.
- 슬롯 가공 정확도: 절연 슬롯의 실제 폭과 위치가 설계한 연면거리를 만족해야 합니다.
- 표면 청정도: 이온성 잔류물은 표면 절연 저항을 낮추고 트래킹 위험을 높일 수 있으므로 세정과 검사를 고려합니다.
이런 요소는 최종 검사 없이 도면만으로 확인할 수 없습니다. 고전압 제품은 설계 규칙과 함께 제조 검증 계획을 세워야 합니다.
시험과 규격 적합성 확인
절연 성능 확인에는 내전압(hipot) 시험과 절연 저항 시험이 자주 사용됩니다. 내전압 시험은 정해진 시험 전압에서 절연 파괴나 과도한 누설이 없는지 확인합니다. 절연 저항 시험은 정해진 조건에서 누설 특성을 봅니다. 치수 검사는 자동 광학 검사(AOI) 등으로 실제 동박 간격이 설계값에 맞는지 확인합니다. 시험 조건과 기록은 적용 UL·IEC 또는 기타 제품 인증 요구사항에 맞춰 정해야 합니다.
JLCPCB에 고전압 PCB를 의뢰할 때
제조 가능성 검토와 간격 확인
JLCPCB의 DFM 검토는 제출된 Gerber의 동박 간격이 선택한 제조 공정의 한계에 맞는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 공정상 최소 간격 위반이 발견되면 생산 전에 설계를 수정할 수 있습니다. 다만 제조 가능성 검사는 제품의 전기 안전 인증을 보증하지 않습니다. 고전압 회로의 요구 공간거리·연면거리는 설계자가 적용 규격에 따라 별도로 확인해야 합니다.

안전 검토를 전제로 한 시제품 제작
원문은 JLCPCB의 온라인 견적, 여러 표면처리 옵션과 SMT 조립을 통해 설계를 반복 검토할 수 있다고 설명합니다. 1~2일 제작 일정은 주문 조건에 따라 달라지므로 실제 견적 화면에서 확인해야 합니다. 제조 정밀도나 DFM 피드백만으로 제품이 안전 규격을 충족하거나 인증된다고 판단해서는 안 됩니다.
PCB 공간거리 FAQ
Q. PCB의 공간거리와 연면거리는 어떻게 다른가요?
공간거리는 두 도체 사이의 공기 중 최단거리입니다. 연면거리는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다. 전자는 공기 절연 파괴, 후자는 오염된 표면의 누설과 트래킹을 검토할 때 중요합니다.
Q. 고전압 PCB의 최소 공간거리는 어떤 규격으로 정하나요?
IPC-2221의 PCB 설계 간격을 참고하되 IEC 60664-1 또는 UL 62368-1 등 최종 제품에 적용되는 안전 규격과 대조해야 합니다. 요구사항이 다르면 제품의 적용 조건과 인증기관의 해석을 확인하고 더 엄격한 요구사항을 충족해야 합니다.
Q. 설치 고도도 공간거리에 영향을 주나요?
그렇습니다. 고도가 높아지면 공기 절연 성능이 낮아져 보정이 필요할 수 있습니다. 원문은 약 2,000~3,050 m 이상의 조건과 3,000 m에서 1.14, 5,000 m에서 1.48의 보정계수를 예로 듭니다. 실제 적용은 사용 규격의 판본과 설치 조건을 확인하세요.
Q. 간격 계산기는 무엇을 입력하나요?
전압, 도체 위치, 코팅 상태와 환경 조건을 입력해 참고 간격을 계산합니다. 원문에 제시된 IPC-2221 표의 계산에서는 500 V를 초과한 전압에 증가량을 더합니다. 연면거리는 오염도와 재료군 등 별도 입력과 적용 규격 검토가 필요합니다.
Q. PCB에 슬롯을 넣으면 공간거리를 줄일 수 있나요?
절연 슬롯은 표면을 따라가는 연면거리를 늘릴 수 있습니다. 하지만 전압에 필요한 공기 중 공간거리도 여전히 충족해야 합니다. 슬롯 형상에 따른 실제 최단 경로를 측정하고 해당 규격으로 확인해야 합니다.
결론
고전압 PCB의 공간거리와 연면거리는 안전과 신뢰성에 직결됩니다. 두 거리를 구분하고 전압, 고도, 오염도, 재료 특성과 적용 규격을 반영해 설계하세요. 절연 슬롯과 가드 패턴, 계산기와 DFM 검토는 유용한 도구지만 인증 요구사항과 실제 시험을 대신하지 않습니다. 제조 전후의 치수·절연 검증까지 계획해야 신뢰할 수 있는 제품으로 이어집니다. 제조 공정의 솔더 레지스트에 관한 내용은 솔더 레지스트 소재 안내도 참고할 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 설계 검증 가이드: ERC·DRC·DFM 점검 순서
핵심 요약 PCB 설계 검증은 제작 전에 전기적 연결, 신호 무결성 및 제조 규칙을 확인하는 과정입니다. 회로도 전기 규칙 검사(ERC)는 연결되지 않은 입력, 핀 유형 충돌 등 논리적 오류를 찾는 데 도움이 됩니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 배선 폭·간격·비아 치수를 설정한 제조 조건과 대조합니다. 제조성 설계(DFM) 검토는 DRC만으로 놓치기 쉬운 솔더 마스크, 가는 동박 조각 및 가공상의 문제를 살핍니다. JLCPCB의 JLCDFM 검토와 다층 PCB 제작 옵션을 활용하더라도 기능·신뢰성 검증은 별도로 필요합니다. PCB 설계 검증이 필요한 이유 PCB 설계 검증은 회로를 제작하기 전에 전기적 연결, 레이아웃의 물리적 조건, 신호 특성과 제조 가능성을 확인하는 작업입니다. 이를 건너뛰면 시제품 제작 후 오류를 발견해 보드를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 부품이 작아지고 신호 속도가 높아질수록 패턴 하나의 연결 오류나 누락된 이격 규칙도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 디지털 설계 단......
고전압 PCB 공간거리·연면거리 설계 가이드
핵심 요약 공간거리(clearance)는 공기 중 최단거리이고, 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다. 간격은 동작 전압과 예상 과전압을 기준으로 정하고, IPC-2221과 적용 제품 규격인 IEC 60664-1 등을 함께 확인합니다. 전압, 오염도, 재료의 비교트래킹지수(CTI), 고도, 도체 위치와 절연 종류가 설계값에 영향을 줍니다. 절연 슬롯, 가드 패턴, 보호 코팅은 조건에 맞게 사용해야 하며 공기 중 최소 간격을 임의로 줄이는 근거가 되지는 않습니다. 생산 전 간격 계산, DFM 검토와 적용 규격에 따른 내전압 시험을 확인합니다. 5 V에서 문제없던 두 동박 패턴이 400 V에서는 왜 위험할까요? 전위차가 커지면 절연 파괴와 아크 가능성을 고려해 도체 사이의 거리를 다시 정해야 하기 때문입니다. 모터 드라이브, LED 드라이버, 전원 공급 장치처럼 높은 전압을 다루는 PCB에서는 이 간격이 제품 안전에 직접 관련됩니다. 간격이 부족하면 공기 중 아크나 절......
Claude Code로 PCB 설계하기: EasyEDA Pro 연동과 실제 사례
핵심 요약 Claude Code를 활용한 PCB 설계: 이 사례에서는 Claude Opus 5.5와 EasyEDA Pro 3.2.149를 사용해 PDF의 3페이지 회로도를 47개 부품으로 다시 작성하고, DRC 오류가 0건인 2층 PCB까지 라우팅했습니다. EasyEDA Pro 연동: EasyEDA API skill은 로컬 브리지 서버와 Run API Gateway 확장 프로그램을 거쳐 Claude Code가 편집기에서 JavaScript를 실행하게 합니다. API 호출당 제한 시간은 30초입니다. 설계 검증: API의 성공 응답만으로 결과를 신뢰하지 않았습니다. 넷리스트를 다시 읽어 33개 넷의 핀 연결 138개를 확인하고 누락된 GND 연결 6개를 찾아 수정했습니다. 배선: 이 사례에 사용한 EasyEDA Pro 3.2.149의 API에는 자동 배선 호출이 없어 Freerouting을 단일 스레드로 실행했습니다. 결과를 가져올 때는 비아를 먼저, 트레이스를 나중에 배치했습니다. 사람의 검토......
PCB 풋프린트 설계 가이드: 패드·솔더 마스크·DFM 기준
핵심 요약 PCB 풋프린트(랜드 패턴)는 부품 데이터시트의 치수를 동박 패드, 솔더 마스크 개구부, 솔더 페이스트 개구부, 실크스크린과 이격 영역으로 옮겨 납땜과 조립이 가능하도록 합니다. 패드 치수와 간격, 층 구성은 IPC-7351과 제조사의 DFM 설계 규칙을 참고해 브리징, 툼스토닝, 솔더 접합부 균열을 줄여야 합니다. 스루홀(THT)과 표면실장(SMT) 풋프린트는 전기적 요구, 방열, 조립 방법과 생산량을 고려해 선택합니다. 적절한 패드 크기, 공정 조건에 따라 최소 0.1 mm 솔더 마스크 브리지와 페이스트 개구부 설계는 조립 결함을 줄이고 첫 공정 수율을 높이는 데 도움이 됩니다. JLCPCB는 PCB 제작·조립, 고정밀 외형 가공 옵션의 ±0.1 mm 공차, 부품 라이브러리와 무료 DFM 분석 도구를 제공합니다. 적용 가능 범위는 주문 사양에서 확인해야 합니다. PCB 풋프린트란? 설계에서 중요한 이유 PCB 풋프린트는 랜드 패턴이라고도 하며 전자 부품을 인쇄회로기판에 연결하기 ......
Flux.ai로 PCB 설계하기: 15 × 15 mm USB 허브 제작 10단계
핵심 요약 이 Flux.ai PCB 설계 튜토리얼에서는 15 × 15 mm 크기의 USB 2.0 허브를 예로 들어 설계 흐름을 보여 줍니다. 레이아웃을 다듬고 고속 차동 신호를 배선한 뒤 JLCPCB PCB 제작 및 조립에 필요한 제조 파일을 준비합니다. 새로운 AI 모델 소식이 계속 들리는 가운데, AI가 회로도 편집기에도 들어왔습니다. Flux.ai는 브라우저에서 실행되는 PCB 설계 도구입니다. 내장 AI 에이전트에 만들고 싶은 제품을 설명하면 아키텍처 계획, 부품 선택, 회로도 연결, 전기적 검사와 부품 배치까지 진행합니다. 하지만 이렇게 만든 결과가 실제로 제조 가능한지 확인하는 과정은 여전히 필요합니다. 이를 살펴보기 위해 15 × 15 mm PCB에 다운스트림 포트 2개를 갖춘 USB 2.0 허브를 설계했습니다. 노트북 내부에 넣을 수 있을 만큼 작은 크기입니다. 첫 AI 프롬프트부터 최종 레이아웃까지 과정을 따라가며 Gerber, BOM, CPL 파일을 내보내고 JLCPCB에 주......
KiCad MCP로 Claude Code를 이용해 PCB 설계하기: XL4015 사례
핵심 요약 Claude Code와 KiCad로 PCB 설계: MCP 서버를 통해 Claude를 KiCad에 연결하면 설계 내용을 만들고 수정할 수 있습니다. 이 사례에서는 XL4015 기반 5 A 벅 컨버터 넷리스트를 63 × 33 mm 2층 PCB로 구현했습니다. 초기 문제를 수정한 뒤 ERC 위반과 DRC 오류는 각각 0건이었습니다. 안전한 연결: 기본값이 읽기 전용인 KiCad MCP 서버를 선택하고 설치 전에 코드를 검토합니다. stdio로 연결하며, Git으로 추적하는 전용 프로젝트 폴더에서만 쓰기를 허용합니다. 회로를 먼저 검증: 참고 회로와 데이터시트를 비교해 XL4015의 VC 핀 접지 연결과 최대 36 V 입력을 견디지 못하는 78L05 등 네 가지 문제를 찾았습니다. ERC만으로는 부족: ERC가 놓친 전류 검출(ISENSE)·전류 제한 설정(ISET) 네트 간 연결 오류를 내보낸 넷리스트의 핀별 비교로 찾고 16개 네트를 확인했습니다. 들어가며 Claude Code에 KiC......